篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

Renishaw Equator™ 300 檢具系統加速新冠病毒檢測試劑盒的生產
在全球面對新冠肺炎疫情 (COVID-19) 的挑戰中,快速將新冠病毒檢測試劑盒完成並出貨是致勝的關鍵。為達到塑膠試劑盒零組件的大規模生產,量測環節絕不能成為掣肘整個生產流程的瓶頸。受客戶委託,來自愛爾蘭的 Verus Metrology Partners (Verus) 公司開發出可提升量測效率的全新解決方案,實現了量測速度與生產速度兼顧的雙贏。

量測系統和軟體
量測系統和軟體 哪個接觸式測頭、刀具設定系統或軟體最符合您的生產製程需求? 按一下下列其中一個連結進行比較。 不論您的機器、應用或困難度為何,隨時提供適合的 Renishaw 量測系統,協助製程轉型並提高獲利能力。 如果您目前使用 Renishaw 產品,並期望下載安裝或快速入門指南,請前往工具機產品的技術支援資料庫 ,然後按照所需的資訊搜尋產品。 哪個產品最符合您的生產製程需求...

XL-80 雷射系統
XL-80 雷射系統 XL-80 雷射單元 XL-80 雷射系統可產生極其穩定的雷射光束,採用的波長可追溯至國家和國際標準。 特性和優點 雷射頻率精度 在 3 年期間可達 ± 0.

Renishaw 將於 TIMTOS 展現製程控制大佈局
邁入後疫情時代,台北國際工具機展(TIMTOS)將於 3 月 6 日至 11 日強勢回歸,被視為台灣邊境解封之後最大規模的國際專業展之一。Renishaw 亦摩拳擦掌準備大秀引領業界的自動化製程控制解決方案,帶您親身體驗「機台校正 – 工件生產 – 品質監控」的完整製程佈局如何能更有效率的提升精進,進而將利潤最大化,歡迎到南港展覽館二館 1 樓 P0413 攤位參觀感受

採用智慧製造技術實現製程控制
採用智慧製造技術實現製程控制 機台診斷和預防性維護 為獲得數位化、可重複的製程能力,機台效能的量測和診斷必不可少。Renishaw 雷射干涉儀和循圓測試儀量測系統適用於評估、監控並提高工具機、三次元量床 (CMM) 及其他位置精度要求嚴苛的運動系統的靜態和動態效能。 採用測頭量測系統實現自動化加工 Renishaw 提供刀具設定、刀具破損檢測、工件設定、製程中量測和首件檢測以及...

RESOLUTE™ UHV 絕對式光學尺的 RGA (殘留氣體分析) 結果
RESOLUTE™ UHV 絕對式光學尺的 RGA (殘留氣體分析) 結果 Renishaw 提供各 RESOLUTE 真空系統使用的 RGA (殘留氣體分析) 資料。顯示真空環境上的編碼器系統效果。 RGA 結果 測試排程 四極質譜儀 (AccuQuad 200 RGA) 用於收集 RGA (殘留氣體分析) 資料。燃燒室壓力使用離子真空計 (G8130)...

Renishaw Equator™ 檢具系統將 NIMS 金屬加工培訓的零件檢測時間大幅縮短 85%
Renishaw Equator™ 檢具系統將 NIMS 金屬加工培訓的零件檢測時間大幅縮短 85% 為使學生的技能水平達到製造業的現行標準,美國許多職業學校都將其培訓課程與美國國家金屬加工技能研究所 (National Institute of Metalworking Skills, NIMS) 的認證相結合。工程技術領域的跨國公司 Renishaw 專門為此客製開發了整套...

藉由投資 5 軸三次元量床 (CMM) 和靈活的比對量測等技術,Apex 提高了量測和反應能力
受到宏觀經濟的劇烈變化所及,CMM 專家 Apex Metrology Ltd. (Apex) 對其服務和產品進行了一次戰略審查。客戶需求正迅速變化,而且越來越難以預測。零件的複雜性不斷提高,交貨週期不斷縮短,生產量也愈加不固定。透過採用 Renishaw 的 REVO® 5 軸 CMM 和 Equator™ 檢具系統,Apex 提高了自身的反應能力和前瞻性,以應對未來數年的要求。

REVO 更快速的校正
REVO 更快速的校正 校正傳統的 CMM 系統需要消耗大量的時間,而這些時間本來可用於量測工件。為 REVO 開發的獨特校正技術決定了測頭座和測頭的實際幾何形狀,可允許通過一次操作量測的任何位置,從而大大減少校正時間。 如果 CMM 用於多個工件,40 個測頭座角度定位通常需要約兩個小時的校正,而 REVO 僅須 20 分鐘。 隨著為了滿足品質程式而定期重複進行校正過程,這樣節省的時間,...

航太和高價值製造
航太和高價值製造 葉盤的端到端製程範例 Renishaw 技術可應用於複雜航太設備零件的完整製程。 Renishaw 解決方案可協助航太設備製造商以最嚴格的公差執行可重複、可追溯的高效製程,進而使每個零部件都達到設計目標。 搭配 CMM REVO® 5 軸多感測器系統使用的 RFP 條紋測頭 全新 REVO 條紋測頭 (RFP) 可檢測自由曲面和複雜幾何結構,迅速以高點密度提供表面...

量測解決方案將工具機測試時間縮短達 6.5 小時
StankoMachComplex 是一家成功的工具機製造商,但是現在卻面臨著一個取捨難題。隨著該公司的機台產品種類日益豐富,其市場需求也迅速增加,而嚴格的產品測試流程卻造成了生產瓶頸。StankoMachComplex 不僅要提升測試效率,同時也要提高精密量測的精度。Renishaw 的成套量測解決方案解決了這一難題。

電動及油電混合汽車零件製造受益於 Renishaw Equator™ 彈性檢具系統中深獲肯定的製程控制功能
您在 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展造訪 Renishaw 攤位時,將可看見多部 Equator 系統量測一系列的電動車 (EV) 及油電混合車引擎與傳動元件。Equator 系統正「日以繼夜」於全球工廠量測相同零件。

CMM 配件、測頭模組和交換架
提升您的三次元量床系統的各種附件。

量測夾具新成員 - 全新 QuickLoad™ 導軌系統可提升零件檢測的速度、產能及精度
Renishaw推出全新QuickLoad™ 導軌系統,成為量測夾具系列產品的生力軍。QuickLoad 導軌系統可於三次元,搭配使用 QuickLoad 底板時可提供穩固的工件定位;底板則利用快拆式磁鐵及定位插銷定位至任一側的導軌。

感測器選項
感測器選項 革命性量測 獲獎的 REVO 5 軸量測系統,能提供無可比擬的量測速度、更短的校正時間,以及藉由轉向或固定測頭量測系統,彈性量測不規則的特徵。 REVO 擁有創新技術,能讓 CMM 使用者量測特徵形狀,同時也能增加量測產能,並減少操作人員干預。透過可程式設計的測針和感測器更換,REVO 使用者還能自動化更為複雜的量測工作。 另外,未來將首次能在 CMM...

硬體
硬體 Equator™ 檢具硬體包含系統、控制器和測頭套件。 Equator 系統 Equator 檢具為: 以並聯式運動結構所組成,具有高剛性,確保在快速操作下,同時具有優異的重現性; 輕巧、堅固的結構; 借助 SP25 測頭快速且可重複的掃描功能進行形狀量測,以進行完整的特徵分析; 隨插即用 - 僅需單相電源即可快速安裝,無需氣源。 控制器 Equator 控制器是一部多功能...

Renishaw 工具機測頭提升 60% 的生產效率
一家與 Trevisan 公司合作已久、專門供應石油和天然氣產業閥門的跨國公司,積極尋求一套彈性製造系統 (Flexible Manufacturing System, FMS),以提高閥門生產精度和效率,同時將人為干涉降至最低。Trevisan 採用 Renishaw 一系列的工具機量測解決方案,強化了該系統的製程控制能力。

航空發動機元件製造商 Meyer Tool 使用以軟體驅動的 Equator™ 檢具,降低其客製化檢具成本
Renishaw 新的 Equator 系統是一套以軟體控制的比對檢具,位於美國俄亥俄州辛辛那提市的航空發動機元件製造商 Meyer Tool 使用後,証明能有效降低客製化檢具的成本。Meyer Tool 每年皆需要設計、建置和維護數十部這些昂貴的工具,以提供製程內量測。

自動化和製程控制
自動化和製程控制 操作員或機器人可使用適合工件的快拆式夾具,在 Equator 系統上快速裝載工件,不需要使用成本高昂的精確夾具。不同工件夾具可利用手動或自動方式更換,因為 Equator 檢具基座包含 3 點可重複定位裝置,可供治具基板交換定位使用。若有需要,可使用兩個具有相同夾具的治具基板 ,一片放在 Equator 系統上用於量測工件,另一片放在旁邊,在取下之前的工件後,再裝載下一...

影像量測系統的量測夾具
影像量測系統的量測夾具 Strapline text Additively manufactured styli text Workpiece fixturing with a clear view text Dedicated custom styli design service text 2 Banner image text Renishaw...

Renishaw 自動化展強勢出擊 :一站滿足高精度位置回饋應用需求
2021台北國際自動化工業大展將於12月 15 日正式開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於台北南港展覽館一館 4 樓 L702 攤位帶來全方位高精度運動控制及精密量測解決方案,展現精準位置回饋的相關應用為自動化業者們所能帶來的絕佳綜效。

工具機專用的測頭量測及刀具量測系統
工具機專用的測頭量測及刀具量測系統 Renishaw 針對 CNC 工具機提供一系列完整的測頭量測及刀具量測系統,也設計各種自動化系統協助提升加工精度及效率,除了能讓您節省大量成本,也能大幅提升品質。 ...

Renishaw 以智慧製造主題出展iMTDuo重點推出整合式精密量測, 提升製程控制效益
Renishaw將於 2018年5月9日至12日在台北南港展覽館舉行的台北國際智慧機械暨智慧製造展 (iMTduo) 展出全系列量測解決方案和積層製造系統,為希望利用工業 4.0 所帶來益處的公司,智慧型加工流程帶來生產效益的企業,在K0116 攤位展示最新量測技術,為製造過程帶來的強大功能。

昆明機床 提升中國的 5 軸 CNC 工具機品質標準
沈機集團昆明機床股份有限公司(Kunming Machine Tool Company Ltd;KMTC) 已開發各式各樣「中國首創」的高效能工具機,在中國工具機開發及工具機產業界居於領先地位。Renishaw 身為量測市場領導廠商, 為KMTC提供先進的機器校正和效能評估解決方案,其中包括 XL-80 雷射干涉儀、QC20-W 伸縮式循圓測試儀系統、XR20-W 旋轉軸校正儀及 AxiSe...

Renishaw 工具機展大秀量測新實力,製程監控再升級
因應疫情挑戰,國內兩大工具機展將首度攜手舉辦「TIMTOS x TMTS 2022」聯展,於 2 月 21 日至 26 日在台北南港展覽館盛大舉行,被視為今年初全球工具機產業的最大盛事。全球精密量測領導廠商 Renishaw 也蓄勢待發,將於南港展覽館 2 館的 P0314 攤位帶來新世代的自動化製程監控解決方案,在「機台組裝與校準 – 零組件生產 – 品質監控」的製程環節中注入關鍵附加價值...

Renishaw 於TIMTOS 2017展示全系列量測方案,幫助您改善並有效監控生產製程
2017年-在精密測量和醫療保健領域擁有專業技術的Renishaw 公司,於3月7-12日舉行的第26屆台北國際工具機展 (Renishaw 攤位號碼: 一館1F B0517攤位) 展出全系列先進的量測產品與解決方案,與您分享Renishaw 的生產製程監控理念及經驗, 並於現場演示一系列全新產品及方案,包括XM-60多光束雷射校正儀及全系列機器校準解決方案、 Renishaw AM 400...

Renishaw 新一代無線電測頭量測系統 : 提供豐富的數據資訊並延長最高四倍的電池壽命
新一代無線電測頭量測系統採用具新版通訊協議的超緊湊型 RMI-QE 無線電接收器與 CNC 通訊,也是 Renishaw 針對領先業界的無線電測頭系列所做的重大更新。 最新改良功能包括大幅延長所有無線電測頭的電池使用壽命、簡化安裝過程及遠距診斷。

精度決定一切
在航太和汽車領域的精密工程應用中,需要主動檢驗複雜的零件。義大利的外包製造商 R. Busi 做出了重要決定 — 使用五軸三次元量床 (CMM) 執行檢測。Renishaw 五軸測頭座幫助 R. Busi 公司解決了日益複雜的零件設計檢驗難題,並且滿足其公差和重複性要求。

適用於 REVO® 系統的 RFP1 條紋測頭
適用於 REVO® 系統的 RFP1 條紋測頭 在 5 軸 CMM 量測平台上的結構化光線量測 RFP1 測頭可將非接觸式結構化光線檢測功能新增至現有產品系列,加強 REVO 系統的多感測器功能;其中包含目前供應的五種可更換測頭系列產品,每種系列都經過特別設計,協助 5 軸運動及無限定位發揮最高優勢。 RFP1 測頭可檢測自由曲面及複雜幾何結構,迅速以高點密度提供表面資料補償。 ...

A-2008-0365 - TS27R 接觸式刀具設定系統(方形測針)

精巧型 3D 觸控觸發式刀具設定系統,具有固線式訊號傳輸功能,用於檢測刀具破損及快速量測各種刀具的長度與直徑。

A-2008-0368 - TS27R 接觸式刀具設定系統(圓盤測針)

精巧型 3D 觸控觸發式刀具設定系統,具有固線式訊號傳輸功能,用於檢測刀具破損及快速量測各種刀具的長度與直徑。

一站式多功能綜合量測平台
一站式多功能綜合量測平台 AGILITY® 三次元量床搭配的 REVO® 多感測器除了可執行超高速的傳統點觸發式量測,更集高性能掃描量測、非接觸式影像量測、表面粗糙度分析和超音波厚度分析於一身,節省所需不同品質量測設備的數量。 一台設備執行包括接觸式掃描、光學、粗糙度、超音波及藍光掃描等多種量測任務,全方位滿足客戶的品質監控需求。 靈於量測 —集多功能於一身 搭配 REVO 系統交換...

QuickLoad™ 拐角
專為影像儀系統和複合式測量設備平台的拐角設計,可搭配 Renishaw 亞克力底板使用。

Equator™ 檢具說明
Equator™ 檢具說明 Equator 系統採用獲得專利的低成本設計、獨特的結構及操作方式,是一套高速的比對檢具,能檢測中到大量已生產製造完成的零件。 Equator 檢具系統 Renishaw Equator...

關鍵應用 - 連桿
關鍵應用 - 連桿 Equator™ 檢具系統可加強製程控制及降低檢測成本 在加工連桿等工件時使用 Equator 檢具系統,可大幅強化製造製程: Equator 系統是可重新編程的彈性檢具,所有類型的檢具檢測均可在單一裝置完成。 減少量測循環時間和廢品,協助降低工件成本。 彈性的量測功能可在製造過程提供完整的可追溯性,讓您充滿信心。 連桿 請參閱完整案例簡介進一步瞭解 ...

蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率
蜂窩密封 — 提升航空發動機的工作效率 關於HAESL 香港航空發動機維修服務有限公司 (HAESL) 是一家由羅爾斯•羅伊斯股份有限公司 (Rolls Royce Plc)、香港飛機工程有限公司 (HAECO) 和新加坡國際航空工程有限公司 (SIAEC)...

為什麼使用雷射編碼器?
為什麼使用雷射編碼器? Renishaw 明白選擇合適的雷射編碼器系統是一項複雜的程序。以下網頁將讓您瞭解我們編碼器系統的運作方式、選用的理由與選用這些編碼器系統的優勢。 背景 Renishaw HS10 長距離雷射編碼器系統(最長 60 m 距離)自 1994 年面世以來,便一直為業界提供雷射回饋解決方案。這些系統廣泛應用於航太、海洋及其他專業應用的大型工具機。HS10 在 2012 ...

Equator 檢具系統讓製造能力提升 30%
奧林巴斯公司無損檢測產品部門 (Olympus NDT) 的生產目標是大批量零件製造,而先前使用的手動量測方法皆無法達到期望的生產效率以致無法實現該目標。透過導入可編程的產線即時量測系統將檢測過程自動化,Olympus NDT 達成了製造目標,並且提高了零件品質、減少了廢品。

電動車和電動交通解決方案
電動車和電動交通解決方案 RENGAGE™ 技術 Renishaw RENGAGE™ 工具機測頭系列具有無可比擬的 3D 量測能力和次微米級重複性,同時融合了成熟的矽應變片電感與微電子技術,性能卓越。這些測頭適用於量測複雜的形狀和輪廓,是模具和航太業應用的理想之選。測頭的觸發力極小,有助於避免工件表面和形狀受損,非常適合檢測軟材質精細工件。 透過與 Renishaw 的合作,我們能...

PH20 5 軸點觸發式系統
Renishaw 新型 PH20 5 軸測頭座適用於 CMM 上的接觸觸發式檢測,最多能為許多三次元量床 (CMM) 增加三倍的工作產量。PH20 測頭座採用了來自屢獲大獎的 REVO® 量測系統所開發的技術,提供獨特的「頭碰技術」和快速的任意角度的五軸定位,以確保獲得最佳量測特徵的存取。

關鍵應用 - 軸承座圈
關鍵應用 - 軸承座圈 在製造軸承座圈等車削工件時使用 Equator 檢具系統,可大幅強化製造製程: 透過快速量測提升工件的品質及良率,於短循環時間內確保元件符合規格。 檢測時間短,生產的工件可 100% 接受檢測,不會對循環時間造成不良影響。 Equator 檢具系統可提供快速的投資報酬,並讓您對生產的工件更有信心。 在大量車削工件快速彈性地以 Equator™ 檢具量測尺寸與幾何 ...

Renishaw 自動化展「精準」佈局:運動控制,捨我其誰
延續上屆「台北國際自動化工業大展」廣獲好評的氣勢,全球精密量測專家 Renishaw 本次將於 8 月 24 日至 27 日,於台北南港展覽館一館 4 樓 N726 攤位,擴大展出位置回饋系統於精密量測領域的一系列自動化應用演示,以「精、準」的佈局,再度強力宣示「運動控制,捨我其誰」的核心願景。

Equator™ 檢具系統
Equator™ 檢具系統 加工現場量測 為了控制加工現場的生產製程,已使用檢具數十年之久,例如卡尺、通過/不通過檢具、缸徑規等。隨著生產製造的進步,對於新製程控制方法的需求也日益增加。 Equator 系統是一種彈性檢具,具備快速、高重現性及便於使用等特色,適合手動或自動應用使用,因此全球數百家製造商紛紛將其目前的量測方法更換成 Equator 系統。 以 Equator™ 多用途...

測頭傳輸技術
測頭傳輸技術 改善我的製程連結 為什麼選擇測頭? 何時使用測頭? 測頭量測如何提供效益? 效益計算器 應用案例研究和新聞 案例摘要 量測詞彙表 技術文獻 Renishaw 光學傳輸系統使用紅外線技術,在測頭與介面/控制器之間傳輸資訊。測頭接收工具機控制訊號,並傳輸狀態訊號。在操作模式下,測頭將包含電池狀態在內的測頭資訊,傳輸至接收器。 Renishaw...

Renishaw Equator™ 檢具協助主要航太製造商提升產量
Senior Aerospace Weston 希望以更高的效率檢測關鍵航太結構零件,因此尋求 Renishaw 提供超越同級的 Equator™ 檢具系統。Equator 檢具縮短約 75% 的零件檢測時間,提供更全面的產品追溯性。

五軸CMM應用在小型引擎工廠-“為品管部門帶來騎乘的驚喜"
在 Kawasaki 的密蘇里州瑪麗維爾工廠,掃描測頭加快了量測資料的收集,以及向生產單位回饋量測結果的速度。將夾持工件在 CMM 上, 以及測頭校正的作業時間從幾小時降至幾分鐘。掃描 CMM 可能最終消除齒輪和凸輪升程檢測系統的同時,量測效率和靈活性的提升也可提高向製造部和研發部回饋的速度。

刀具設定系統和破損刀具檢測器
刀具設定系統和破損刀具檢測器 歡迎探索我們專為 2 軸及 3 軸 CNC 工具機設計、用於量測刀具及工件的高精度設定臂。 刀具設定臂 進一步了解我們的高速非接觸式雷射破損刀具檢測系統。適合循環時間至關重要的應用。 破損刀具檢測系統 ...

針對工具機在組裝時進行快速檢測, HURCO 採用 XK10 校準雷射系統
台灣工具機產業一直以來都是憑藉彈性製造和出色的應變能力,擅於為客戶提供客製化方案著稱。配合成熟的板金加工體系,讓台灣具備高組裝效率和完整的零件供應鏈等優勢。一台工具機從零件加工、組裝到成型,每一道工序都必需做好品質控制才能確保工具機發揮最大的性能。如何提升檢測效率是各大廠商所面臨的挑戰。美國工具機生產商 HURCO 位於台灣的生產基地通過採用 Renishaw XK10 校準雷射系統,大幅提...

為什麼要使用雷射干涉編碼器?
雷射干涉儀是至今用於精密回饋中最先進的技術,可提供最精細的解析度和最高精度。RLE 使用光纖直接傳遞雷射光束至遠端啟動裝置,其中也包含干涉儀光學鏡組和偵測器。這能賦予 RLE 多項關鍵優勢,盡可能縮減整合時間與系統的複雜程度。

Renishaw Equator™ 檢具協助主要航太製造商提升產量
Senior Aerospace Weston 希望以更高的效率檢測關鍵航太結構零件,因此尋求 Renishaw 提供超越同級的 Equator™ 檢具系統。Equator 檢具縮短約 75% 的零件檢測時間,提供更全面的產品追溯性。