篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

A-6560-2648 - M4 Ø2mm ルビー球、セラミック軸、長さ 50mm、有効長 8mm、BLUM 製主軸プローブ用

ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。セラミック軸は軽量性と剛性を兼ね備えた軸で、衝突時にプローブ本体を保護する役割も果たします。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測...

A-6560-2649 - M4 Ø4mm ルビー球、セラミック軸、長さ 50mm、有効長 11mm、BLUM 製主軸プローブ用

BLUM 製主軸プローブ用のストレートスタイラスです。計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査に適した設計です。セラミック軸は軽量性と剛性を兼ね備えた軸で、衝突時にプローブ本体を保護する役割も果たします。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製...

A-6560-2652 - M4 Ø3mm ルビー球、セラミック軸、長さ 100mm、有効長 10mm、BLUM 製主軸プローブ用

BLUM 製主軸プローブ用のストレートスタイラスです。計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査に適した設計です。セラミック軸は軽量性と剛性を兼ね備えた軸で、衝突時にプローブ本体を保護する役割も果たします。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製...

A-6560-2653 - M4 Ø4mm ルビー球、セラミック軸、長さ 100mm、有効長 11mm、BLUM 製主軸プローブ用

BLUM 製主軸プローブ用のストレートスタイラスです。計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査に適した設計です。セラミック軸は軽量性と剛性を兼ね備えた軸で、衝突時にプローブ本体を保護する役割も果たします。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製...

A-6560-2655 - M4 Ø1mm ルビー球、セラミック軸、長さ 50mm、有効長 5.1mm、BLUM 製主軸プローブ用

BLUM 製主軸プローブ用のストレートスタイラスです。計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査に適した設計です。セラミック軸は軽量性と剛性を兼ね備えた軸で、衝突時にプローブ本体を保護する役割も果たします。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製...

A-6560-2656 - M4 Ø2mm ルビー球、セラミック軸、長さ 50mm、有効長 18.3mm、BLUM 製主軸プローブ用

BLUM 製主軸プローブ用のストレートスタイラスです。計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査に適した設計です。セラミック軸は軽量性と剛性を兼ね備えた軸で、衝突時にプローブ本体を保護する役割も果たします。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製...

A-6560-2657 - M4 Ø4mm ルビー球、セラミック軸、長さ 50mm、有効長 13.7mm、BLUM 製主軸プローブ用

BLUM 製主軸プローブ用のストレートスタイラスです。計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査に適した設計です。セラミック軸は軽量性と剛性を兼ね備えた軸で、衝突時にプローブ本体を保護する役割も果たします。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製...

A-5003-6985 - M2 Ø2mm ルビー球、セラミック軸、長さ 40mm、EWL 32.5mm

ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。セラミック軸は軽量性と剛性を兼ね備えた軸で、衝突時にプローブ本体を保護する役割も果たします。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測...

A-6560-2650 - M4 Ø5mm ルビー球、セラミック軸、長さ 50mm、有効長 12mm、BLUM 製主軸プローブ用

BLUM 製主軸プローブ用のストレートスタイラスです。計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査に適した設計です。セラミック軸は軽量性と剛性を兼ね備えた軸で、衝突時にプローブ本体を保護する役割も果たします。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製...

A-6560-2651 - M4 Ø2mm ルビー球、セラミック軸、長さ 100mm、有効長 8.3mm、BLUM 製主軸プローブ用

BLUM 製主軸プローブ用のストレートスタイラスです。計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査に適した設計です。セラミック軸は軽量性と剛性を兼ね備えた軸で、衝突時にプローブ本体を保護する役割も果たします。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製...

A-6560-2654 - M4 Ø5mm ルビー球、セラミック軸、長さ 100mm、有効長 12mm、BLUM 製主軸プローブ用

BLUM 製主軸プローブ用のストレートスタイラスです。計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査に適した設計です。セラミック軸は軽量性と剛性を兼ね備えた軸で、衝突時にプローブ本体を保護する役割も果たします。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製...

A-6560-2658 - M4 Ø5mm ルビー球、セラミック軸、長さ 50mm、有効長 27.5mm、BLUM 製主軸プローブ用

BLUM 製主軸プローブ用のストレートスタイラスです。計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査に適した設計です。セラミック軸は軽量性と剛性を兼ね備えた軸で、衝突時にプローブ本体を保護する役割も果たします。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製...

A-6560-2659 - M4 Ø5mm ルビー球、セラミック軸、長さ 100mm、有効長 77.5mm、BLUM 製主軸プローブ用

BLUM 製主軸プローブ用のストレートスタイラスです。計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査に適した設計です。セラミック軸は軽量性と剛性を兼ね備えた軸で、衝突時にプローブ本体を保護する役割も果たします。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製...

エンコーダ搭載により世界最小部品「0201」対応実装精度計測顕微鏡の高精度化を実現
富士機械製造㈱グループの一員である画像処理機器などを中心に生産設備の設計、製造、および販売を行う㈱エデックリンセイシステム(愛知県豊橋市)は実装精度計測用顕微鏡を設計しています。エデックリンセイシステムは、FA システムから情報ネットワークに至るまで幅広くシステム提案を行うエンジニアリング集団として、ソフトウェア開発からシステム設計までをトータルに手掛ける事で先進システムを最善の方法で提供す...

Surface™ および FocusTrack™
Surface™ および FocusTrack™ サンプルフォーカスを維持 FocusTrack は、データ収集ごとに、周期的にサンプルフォーカスをチェックして調整します。これは、単一点、時系列/温度系列、ポイントマッピング測定に使用できます。定義された垂直範囲をスキャンして、最適なフォーカスを探します。これによりフォーカス合わせのばらつきが抑制されるため、最適な空間分解能とスループット...

モジュラ式フィクスチャとカスタムフィクスチャ
モジュラ式フィクスチャとカスタムフィクスチャ CMM Tile FixtureBuilder tile custom solutions banner environmental benefits custom solutions banner Why choose Renishaw metrology fixtures FAQ 4 FAQ 4 FAQ 4 FAQ 4 CMM...

生産工程を一新
レニショーの精密測定/プローブ計測技術を武器に、プロセスで発生するばらつきの根本原因に立ち向かう。加工精度のばらつきは競争力と収益性にとっての脅威です。無駄や効率低下、品質保証関連のコストやオペレータの介入時間の増大、納期遅延とトレーサビリティの低下につながってしまいます。

レトロフィットのメリット
レトロフィットのメリット 三次元測定機を一変 大半の三次元測定機は、大きな摩耗が発生しないため、長期間使用できます。ただし、ソフトウェア、制御システム、センサーなどは、機能やスピードを強化した最新のものが登場するため、それにあわせて更新する必要があります。 レニショーのレトロフィットは、三次元測定機を生まれ変わらせることができます。CAD...

TP6 と TP6A
TP6 と TP6A TP6 と TP6A プローブは、それぞれ M8 ねじとオートジョイントで取り付けます。また、どちらも、各種スタイラス構成に合う最適なプローブ性能になるよう、測定圧力を手動で調整できます。 直径が 25mm で、長いスタイラス (M3 シリーズ) を装着できるため、オーバートラベル量が大きく頑丈なつくりとなっています。 M8...

RMAP マルチアクシスペリスコープ
XY ステージの 6 自由度を、複数の干渉計から照射されるビームの照射面積を最小限に抑えて測定する設計です。RLD10-X3-DI 干渉計ヘッドと組み合わせて、ピッチ、ヨーおよび直線上の位置を測定します。

Equator™ について
Equator™ について Equator は、低コスト設計 (特許取得) そして独特な構造と動作方式を採用した、中~大量生産品の高速比較計測を行うシステムです。 Equator ゲージングシステム Equator...

ロジスティクス統合のお知らせ
ロジスティクス統合のお知らせ このたび弊社・東京オフィスのロジスティクス機能を下記の通り名古屋オフィスへ移管、統合する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。弊社のお取引先様担当窓口に変更はございません。製品移動期間中は出荷業務が停止するためご迷惑をお掛けしますが、より良いサービス提供に努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 【現】2025 年 8 月 1 日 (金...

重工業のケーススタディ
重工業のケーススタディ 土工機械などの重機から測量システムや鉱物分析にいたるまで、レニショーの製品は重工業分野のさまざまな用途に活用されています。 他の事例 Railway engine turbocharger housing: reducing cycle times through in-process control Agricultural transmission and...

SPRINT™ 技術実装スキャニングプローブ
SPRINT™ 技術実装スキャニングプローブ Renishaw advantage MPD 高速/高精度な、SPRINT 技術実装スキャニングプローブ。3D データを高精度に取得し、製造プロセスのレベルアップに貢献します。 オンマシンスキャニングでひとつ上のレベルへ SPRINT 技術実装の OSP60...

光学式エンコーダおよび LiDAR スキャニング
世界の大手 LiDAR (Light Detection and Ranging: 光による検知と測距) メーカーの多くが、レニショーの高性能光学式エンコーダを搭載した車載型 LiDAR レーザースキャニングシステムを開発しており、道路地図の作成と調査を目的とする高精度の三次元測定データを提供している。

アライメントレーザーシステムで完成機のチェック工程の時間短縮
工作機械の精度と信頼性を極限まで高めるには、わずかの狂いもなくアセンブリを行う必要がある。工作機械の量産において最優先すべきは、アライメント確認作業の効率化が挙げられる。Hurco Manufacturing 社は XK10 アライメントレーザーシステムの導入を決めた。精度向上と効率化、その両方が見込めると判断したためだ。

MCU W
MCU W UCC のレトロフィット レニショーは、業界をリードするソフトウェア会社やレトロフィット会社 と、テクニカルパートナーシップを結び、UCC コントローラを使用した三次元測定機レトロフィットソリューションを提供しています。 延長保証 万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証...

レニショー、旋削加工/複合加工向けの堅牢かつ高信頼性の工具計測製品シリーズ強化へ
世界的なエンジニアリング技術会社のレニショーは、EMO Hannover 2019 にて新製品の APCS-45 工具計測プローブをリリースします。APCS-45 は、本年初頭に発売した APCA-45 を補う新製品です。APCA-45 とは異なるスタイラス保護カバーを採用し、制御能力が限られた機械にも取付け可能になっています。

A-5003-0064 - M2 Ø3mm ルビー球、セラミック軸、長さ 50mm、EWL 47mm

ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。セラミック軸は軽量性と剛性を兼ね備えた軸で、衝突時にプローブ本体を保護する役割も果たします。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製ワークのスキャニング計測...

プロセスコントロールの利点
プロセスコントロールの利点 今ある機械のままで生産量を増大させることができるとしたら、どうなるでしょうか。 生産工程でプロセス制御を有効に活用することで、従来な寸法の品質保証を超えた大きな効果を望めるようになります。 現在の資産を活用して生産効率を向上...

PH20 5 軸タッチトリガーシステム
PH20 5 軸ヘッドは、三次元測定機のタッチトリガー測定に使用するシステムです。検査処理量を 3 倍近く向上させることが可能です。PH20 プローブヘッドは、数々の賞を受賞した REVO® 測定システムで培われた技術を活用しています。独自のヘッドタッチと高速かつ無段階の 5 軸位置決め機能により、あらゆる形状のワークを簡単に測定できます。

採用情報
採用情報 レニショーの従業員と製品は、人々が暮らす世界で違いを生み出しています。 レニショーでは、技術革新に情熱を持ち、世界を変革するような新しいアイディアを世に送り出そうという意欲にあふれた人材を募集しています。 英国レニショーは、計測、モーションコントロール、分光測定、高精度機械測定の専門技術を備えた世界的な企業として、ロンドン証券取引所の FTSE250...

レポート出力と解析
レポート出力と解析 CHART software compatibility CHART hardware compatibility Form title CHART help and training CHART ソフトウェアの互換性 MODUS CHART からレポートを作成するには QIF ファイルが必要です。QIF ファイルの作成には MODUS 1.

モータライズドヘッドおよび自動交換ラック用コントローラ
モータライズドヘッドおよび自動交換ラック用コントローラ ACC2-3 自動交換ラック用コントローラ ACC2-3 は、三次元測定機コントローラとの通信を処理します。また、ACR1 自動交換ラックを制御し、ヘッドと基準プローブ信号の多重化と接続を行います。 高さ 44mm (1U) 幅 440mm (19in ケース) 奥行 180mm 重量 1.

レニショー GUI ソフトウェア製品
レニショー製 GUI (Graphical User Interface: グラフィカルユーザーインターフェース) では、プローブキャリブレーションや工具計測、形状寸法計測サイクルを直感的な方法で設定し、実行できます。

測定用アクセサリ
測定用アクセサリ 位置決め対角線計測キット レニショーのレーザー測定システムのセットアップ、アライメント調整、操作用アクセサリ 長距離用測長アクセサリキット 40m を超える軸の位置決め測定が可能になります。 大型反射鏡とターゲット光学部品 (長距離のアライメントの簡素化用)、および反射ビームをレーザーのシャッタに反射させるペリスコープアセンブリが含まれます。 パーツ No.

A-5000-0134 - M2 ø6.0mm ダイヤモンドコート球、ステンレススチール軸、長さ 10.0mm、EWL 10.0mm

ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。ステンレススチール軸は剛性に優れ、重量が問題にならない場合に理想的です。スタイラス球がダイヤモンドでコーティングされているため、真円度が劣化せず、アルミ製のワーク表面のスキャニング時に凝着も起きず、高い摩耗耐性を誇ります。

A-5000-0139 - M2 ø2.0mm ダイヤモンドコート球、ステンレススチール軸、長さ 20.0mm、EWL 14.0mm

ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。ステンレススチール軸は剛性に優れ、重量が問題にならない場合に理想的です。スタイラス球がダイヤモンドでコーティングされているため、真円度が劣化せず、アルミ製のワーク表面のスキャニング時に凝着も起きず、高い摩耗耐性を誇ります。

A-5000-0133 - M2 ø4.0mm ダイヤモンドコート球、ステンレススチール軸、長さ 20.0mm、EWL 20.0mm

ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。ステンレススチール軸は剛性に優れ、重量が問題にならない場合に理想的です。スタイラス球がダイヤモンドでコーティングされているため、真円度が劣化せず、アルミ製のワーク表面のスキャニング時に凝着も起きず、高い摩耗耐性を誇ります。

高速での高精度測定
スペイン、マドリッドを拠点とし、航空産業と防衛産業向けの複雑なパーツの製造を専門とする高精度エンジニアリング企業は、レニショー REVO® 5 軸計測ヘッドとプローブシステムを採用しました。これにより、検査時間を 5 分の一近くまで短縮し、大容量の CNC 工作機械に匹敵するスピードで品質管理と検査を行うことができるようになりました。

CNC 機械用工具計測アーム
CNC 機械用工具計測アーム Renishaw advantage MPD レニショーの CNC 機械用工具計測アーム。工具計測のレベルを上げる、効率と精度の基準となる画期的製品です。 高精度工具計測アーム...

機械修理のプロ、レニショーのマルチアクシスキャリブレータを導入しサービスを拡大
キャリブレーションサービスを提供する事業者としての競争力を強化する。そんな方針を掲げた KES Machine 社はレニショーとの関係強化に乗り出した。同社が導入したのがレニショーの XM-60 と XM-600 である。高精度なデータを短時間で取得できるようになり、高品質なキャリブレーションサービスとプローブ計測サービスを提供できる体制が整った。

電気自動車と E モビリティ
電気自動車と E モビリティ RENGAGE™ 技術 非常に優れた 3D 計測性能とサブミクロンレベルの繰り返し精度を有する RENGAGE™ プローブには、高精度シリコン製ストレインゲージセンサーと超小型電子部品が融合されており、優れた精度を実現します。複雑な形状や輪郭の計測に優れる RENGAGE プローブは、鋳型や航空機分野に最適です。さらに、測定圧力が非常に低いため、表面や形...

SP600
SP600 レニショーのアナログスキャニングプローブシリーズ SP600 は、さまざまな三次元測定機で、高精度検査、デジタイジング、プロファイル測定を可能にします。 SP600 スキャニングプローブには、汎用性の非常に高い 3 種類のバージョンがあります。各バージョンには、プローブ、PC インターフェースカード、スタイラスモジュールチェンジラックが付属します。 AC1 PC...

A-5000-0167 - M2 ø3.0mm ダイヤモンドコート球、セラミック軸、長さ 50.0mm、EWL 47.0mm

ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。セラミック軸は軽量性と剛性を兼ね備えた軸で、衝突時にプローブ本体を保護する役割も果たします。スタイラス球がダイヤモンドでコーティングされているため、真円度が劣化せず、アルミ製のワーク表面のスキャニング時に凝着も起きず、高い摩耗耐性を誇ります。

A-5004-0237 - M2 Ø6mm 窒化珪素球、ステンレススチール軸、長さ 10mm、EWL 10mm

ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。ステンレススチール軸は剛性に優れ、重量が問題にならない場合に理想的です。窒化珪素は、ルビーの材料特性に似た摩耗に強いセラミック材です。アルミニウムに付着しないため、ルビー使用時に見られるような凝着摩耗を起こしません。

A-5000-0132 - M3 ø3.0mm ダイヤモンドコート球、セラミック軸、長さ 50.0mm、EWL 43.7mm

ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。セラミック軸は軽量性と剛性を兼ね備えた軸で、衝突時にプローブ本体を保護する役割も果たします。スタイラス球がダイヤモンドでコーティングされているため、真円度が劣化せず、アルミ製のワーク表面のスキャニング時に凝着も起きず、高い摩耗耐性を誇ります。

レニショーフィクスチャ、三次元測定機の検査時間半減に貢献
そしてその後、パーツ検査の再現性と品質管理にかかる時間の削減を目的として、レニショーのモジュラ式フィクスチャも購入した。これらを購入し導入したことで、抜取り検査にかかる時間が半分になったという。 CMM fixturing is no longer the ‘weak link' that it once was.

プロセスコントロールのためのスマートなものづくり技術
プロセスコントロールのためのスマートなものづくり技術 機械診断と予知保全 工程能力とその繰り返し再現性を確認するには、機械性能の測定と診断が不可欠です。レニショーのレーザー測定システムとボールバーシステムは、工作機械や三次元測定機といった位置決め精度が要求されるモーションシステムの、静的および動的性能を評価、モニタし向上させます。 自動加工のためのプローブ計測システム レニショ...

ストレインゲージプローブは 5 軸航空機部品に最適
米インディアナ州シェルビービル(Shelbyville)に在るトライアンフ製作所(Triumph Fabrications)では、加工するパーツの形状に平面や直線はまずありません。それが主な理由で、高精度門型フライス機の工作機械用プローブを、レニショーRMP600ストレインゲージプローブにアップグレードしました。