篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

CNC メンテナンス会社にとって運用に不可欠なボールバー
かつて Mazak で技術を積んだデイヴ・ウィグモア氏が経営する CNC メンテナンス会社では、ボールバーを運用に不可欠な要素と考えています。レニショーが QC20-W ボールバーシステムを開発したときには、英国において最初のユーザーとなることを志願しました。

企業としての責任
我々は、社員の就業意欲を鼓舞する雇用主かつ責任ある企業を目指しています。また世界各地にある当社コミュニティに与える影響についても認識しています。長年にわたり CR 活動を続け、確固とした足場を固め、あらゆる人にとって安全で持続可能な未来を目指した投資を行っています。

ガーディアン – シンプルで信頼性の高いコンパクトなテクノロジーにより人命を守る
ガーディアン – シンプルで信頼性の高いコンパクトなテクノロジーにより人命を守る SF 作家のアイザック・アシモフは、ロボット工学の三原則の第一条として「ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない」としました。 1942...

RESOLUTE™ UHV アブソリュートエンコーダシステム with RTLA30 リニアスケール
RESOLUTE™ UHV アブソリュートエンコーダシステム with RTLA30 リニアスケールRESOLUTE™ は、36,000rev/min で 32bit の分解能を実現した世界初のアブソリュート光学式エンコーダです。

TONiC™ 光学式インクリメンタルエンコーダシリーズ
TONiC は、動的な精密モーションシステム向けに設計された光学式インクリメンタルエンコーダです。高精度、高速動作、動作の安定性が特徴です。動作を精密に制御する必要が場面に、なぜこのシリーズが理想的なのかをご紹介します。

Reaction - 金属加工業界、計測機業界、工作機械業界、オートメーションおよび制御装置産業へのニュース。
Reaction - Volume 14, Issue 2 - H-3000-1223-01-A

特許取得済 RENGAGE 技術により、一回のキャリブレーションで、あらゆる方向からのプローブ計測が可能
米インディアナ州シェルビービル(Shelbyville)に在るトライアンフ製作所(Triumph Fabrications)では、加工するパーツの形状に平面や直線はまずありません。それが主な理由で、高精度門型フライス機の工作機械用プローブを、レニショーRMP600ストレインゲージプローブにアップグレードしました。

日焼けの痛みを緩和 - 乳液の共焦点ラマンイメージング
日焼けの痛みを緩和 - 乳液の共焦点ラマンイメージング 執筆者について Tim Smith, Applications Manager Tim は、各種ラマン研究機器の使用経験が 20 年を超えており、ほとんどの応用分野で、システムに関する豊富な知識と実使用経験がありますが、特にラマンイメージングと製薬分野に精通しています。 2007 年には、StreamLine イメージングを高解像度化...

BiSS® シリアルインターフェースのサポート
レニショーアブソリュートエンコーダは、BiSS® (単一方向) オープンシリアルインターフェースに対応しています。BiSS は高い加速度、スムーズな速度制御、優れた双方向繰り返し精度、確実な位置決めの安定性が求められる動性の高い軸に最適な高速シリアルプロトコルです。RESOLUTE™、EVOLUTE™、FORTiS™ アブソリュートエンコーダには専有シリアルインターフェースもあります。

EVOLUTE™ アブソリュートエンコーダシステム with RTLA50 リニアスケール
真のアブソリュートエンコーダ EVOLUTE™ についてご覧ください。RESOLUTE™ に採用した業界トップクラスの技術を採用したエンコーダで、広い取付け公差、高い汚れ耐性、汎用的な仕様が特徴です。動かさなくても電源 ON 直後に位置を取得するため、さまざまなモーションコントロールの場面に最適です。

ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with RCLC リニアスケール
ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with RCLC リニアスケール ATOM DX とは ATOM DX は、デジタル信号をリードヘッドから出力する、レニショー最小の光学式インクリメンタルエンコーダです。位置フィードバック、内挿分割処理、オプティカルフィルタ機構を、超小型パッケージに実装しています。 アクセサリの 高度診断ツール ADTi-100...

ケーススタディ: 研究所で大活躍のレニショー inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープ
ケーススタディ: 研究所で大活躍のレニショー inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープ MCFP の管理責任者である務める Elena Taran 博士は、次のように述べています。レニショーの inViaTM コンフォーカルラマンマイクロスコープのカスタマイズ構成が、さまざまな形状や組成を持つ文化財の分析に最適であることから、MCFP の分光器として採用されました。MCFP...

RESOLUTE™ ETR アブソリュートエンコーダシステム with REXA30 ロータリ (角度位置決め用) リング
RESOLUTE™ ETR アブソリュートエンコーダシステム with REXA30 ロータリ (角度位置決め用) リングRESOLUTE™ は、36,000rev/min で 32bit の分解能を実現した世界初のアブソリュート光学式エンコーダです。

ATOM DX™ 光学式インクリメンタルエンコーダシリーズ
ATOM DX は、レニショー最小の光学式インクリメンタルデジタルエンコーダです。位置フィードバック、内挿分割処理、オプチカルフィルタ機構を、超小型パッケージに集約しています。パフォーマンスを落とさずに省スペース性が求められるような用途の多くに適します。

VIONiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RSLM20 リニアスケール
レニショーの最高性能を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、VIONiC™ について紹介します。RSLM ステンレススチールスケールと組み合わせて、高い精度、安定性そして高速動作で位置情報をデジタル出力します。

VIONiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RELM20 リニアスケール
レニショーの最高性能を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、VIONiC™ について紹介します。RELM ZeroMet™ スケールと組み合わせて、高い精度、安定性そして高速動作で位置情報をデジタル出力します。

レニショーエンコーダでダイレクトドライブモータのパフォーマンス向上
Haozhi Mechanical and Electrical 社 (以下、Haozhi 社) (中国) は、工作機械やロボットで使うダイレクトドライブモータのトップメーカーとして市場をけん引している。

ATOM™ インクリメンタルエンコーダシステム with RCLC リニアスケール
ATOM™ インクリメンタルエンコーダシステム with RCLC リニアスケール スペースが限られた場合でも最適な超小型エンコーダ ATOM は 7.

VIONiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RESM20 ロータリ (角度位置決め用) リング
レニショーの最高性能を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、VIONiC™ について紹介します。RESM ステンレススチールリングスケールと組み合わせて、高い精度、安定性そして高速動作で位置情報をデジタル出力します。

VIONiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RTLC20 リニアスケール
レニショーの最高性能を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、VIONiC™ について紹介します。RTLC ステンレススチールテープスケールと組み合わせて、高い精度、安定性そして高速動作で位置情報をデジタル出力します。

RESOLUTE™ FS アブソリュートエンコーダシステム with RSLA30 リニアスケール
RESOLUTE™ FS アブソリュートエンコーダシステム with RSLA30 リニアスケール 外部インターフェースオプション Siemens DRIVE-CLiQ 外部インターフェース Siemens DRIVE-CLiQ シリアルインターフェースに必要 高精度ロータリシステム用のデュアルヘッド入力にも対応 通信アラームを表示 リードヘッド LED と同期...

VIONiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with REXM20 ロータリ (角度位置決め用) リング
レニショーの最高性能を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、VIONiC™ について紹介します。REXM 高精度ステンレススチールリングスケールと組み合わせて、高い精度、安定性そして高速動作で位置情報をデジタル出力します。

RESOLUTE™ FS アブソリュートエンコーダシステム with REXA30 ロータリ (角度位置決め用) リング
RESOLUTE™ FS アブソリュートエンコーダシステム with REXA30 ロータリ (角度位置決め用) リング 外部インターフェースオプション Siemens DRIVE-CLiQ 外部インターフェース Siemens DRIVE-CLiQ シリアルインターフェースに必要 高精度ロータリシステム用のデュアルヘッド入力にも対応 通信アラームを表示 リードヘッド...

RESOLUTE™ FS アブソリュートエンコーダシステム with RELA30 リニアスケール
RESOLUTE™ FS アブソリュートエンコーダシステム with RELA30 リニアスケール 外部インターフェースオプション Siemens DRIVE-CLiQ 外部インターフェース Siemens DRIVE-CLiQ シリアルインターフェースに必要 高精度ロータリシステム用のデュアルヘッド入力にも対応 通信アラームを表示 リードヘッド LED と同期...

RESOLUTE™ FS アブソリュートエンコーダシステム with RTLA30 リニアスケール
RESOLUTE™ FS アブソリュートエンコーダシステム with RTLA30 リニアスケール このエンコーダシステムのメリット 対応スケール RTLA30/FASTRACK: ガイドシステムとステンレススチールテープスケール RTLA30-S: FASTRACK を使用せずに機材に直接貼り付ける、絶対位置コードが刻まれた両面テープ式ステンレススチールテープスケール...