篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

高速ラマン/PL イメージング
高速ラマン/PL イメージング ラマンイメージングを行ってサンプル内の化学物質の 2D/3D 分布を明らかにすることで、サンプルの化学組成を詳細に把握することができます。たいていのサンプルは均質でなく、完全に理解するためには、各構成物のサイズと分布を把握する必要があります。また、結晶化度や応力状態、層の数といった材料内の構造的な差異を把握する必要もあるかもしれません。...

ASTRiA™ inductive rotary absolute encoders
The ASTRiA inductive rotary absolute encoder delivers high-accuracy position measurement.

Intoco 社:レニショープローブ計測は、スクラップを低減し時間を節約します
英国グロスタシャーに所在する Intoco (Independent Tool Consultants Ltd)社、先進製造部門は、精密加工エンジニアリング請負ビジネスの優れた模範を示します。同時5軸マシニングセンターと3Dソリッドモデルリング機能は、品質管理への間違いのないコミットメントで導入され、内、高仕様CNC工作機械3台にはレニショータッチプローブが搭載されています。

高度なエアベアリングとエンコーダを搭載した超高精度レンズ計測システム
ABTech Manufacturing が、同社の超高精度エアベアリングとレニショーの SiGNUM™ 位置決め用エンコーダを活用してナノメータ/サブ 角度秒処理を行う 5 軸プラットフォームを製作

Eponsa ケーススタディ - モータークランクアームの円錐形穴の計測問題を克服した Equator
Eponsa は、スペインのバルセロナ近郊にある自動車部品メーカーで、プレス部品と組立て部品の品質をチェックするために、レニショーの汎用性に優れた新しい革新的な比較ゲージ、Equator を導入しました。

(IN419) Intoco 社:レニショープローブ計測は、スクラップを低減し時間を節約します
英国グロスタシャーに所在する Intoco (Independent Tool Consultants Ltd)社、先進製造部門は、精密加工エンジニアリング請負ビジネスの優れた模範を示します。同時5軸マシニングセンターと 3D ソリッドモデルリング機能は、品質管理への間違いのないコミットメントで導入され、内、高仕様 CNC 工作機械3台にはレニショータッチプローブが搭載されています。

キャリブレーション製品用マニュアルおよびユーザーガイド
キャリブレーション製品用マニュアルおよびユーザーガイド CARTO ライブラリ CARTO にユーザーガイドの新バージョンを取り込むには、上記の最新バージョンをダウンロードしてください。ダウンロードフォルダ内の該当する言語フォルダに、ユーザーガイドを格納します。 C:\Users\Public\Public Documents\Renishaw Carto\Library\...

ラマン分光を使った地質サンプルの分析
ラマン分光を使った地質サンプルの分析 複雑な構造にも対応した高い波数分解能 多種多様な地質サンプルの研究 ラマン分光は、地質学の研究に適したツールです。下記が可能です。 鉱物とその結晶多形を同定 その他の有機物と無機物を同定して判別 薄い断片や研磨ブロックの粒子サイズと分布を判定 透明な物質内の含有物のイメージを取得して同定 高圧環境などの各種環境でサンプルを研究...

レニショー光学式エンコーダのメカニズム
レニショー光学式エンコーダのメカニズム EVOLUTE は、業界標準のプロトコル (コントローラ各社のプロトコルとオープンプロトコル) を使用して、シリアル形式の双方向通信を行います。 プロセスの開始 コントローラが、リニアスケール上の絶対位置を読み取るリクエストを、リードヘッドに送信して動作を開始します。このリクエストを受け、リードヘッドは高出力...

キャリブレーション製品 ラインナップ
モーションシステムの静的/動的パフォーマンスを 評価、モニタリング、改善するための精密ツール

SurfitBlade™
SurfitBlade™ 計算流体力学や有限要素解析など下流のプロセスに使用するブレード表面形状を作成するための、エンジニア向けオフラインアプリケーション SurfitBlade では、完成品のブレードの正確なリバースエンジニアリングを行い、設計および製造プロセスにおいて画期的なフィードバックを取得できます。APEXBlade の補完的アプリケーションで、APEXBlade で生成された...

RCU10 リアルタイム環境補正システム
RCU10 リアルタイム環境補正システム レーザー干渉計システムを真空以外の環境で使用する場合は、環境が変化しても精度を維持できるよう、何らかの方法で空気の屈折率補正を行う必要があります。干渉計の原理はレーザー光線の波長に依存しており、レーザー波長は、ビームが通過する空気の屈折率によって異なります。 ±1℃の気温変化、±3.

CARTO Ballbar Connect
CARTO Ballbar Connect CARTO Ballbar Connect は、QC20 ボールバー用としては初めてとなるレニショー製スマートフォン用アプリです。空間精度のチェックに特化し、工作機械上で静的なパフォーマンスチェックを行います。 工作機械の状態のスナップショット CARTO Ballbar Connect...

製品の環境コンプライアンス
製品の環境コンプライアンス キャリブレーション製品 SVHC 名 (EC および CAS No.

ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with RKLF リニア/パーシャルアークスケール
ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with RKLF リニア/パーシャルアークスケール 高度診断ツール ADTi-100 (アクセサリ) RKLF スケールとは RKLF は、ユーザー側で位置選択可能なリファレンスマークを実装し、20µm または 40µm...

キャリブレーション製品の CAD モデル
キャリブレーション製品の CAD モデル CAD モデル - XL-80 レーザーシステム CAD モデル - レーザーシステム用光学部品 CAD モデル - XR20 回転軸割り出し角度測定装置 CAD モデル - QC20 ボールバー CAD モデル - XM-60 マルチアクシスキャリブレータ CAD モデル - XK10 アライメントレーザー Tripod stage XC-80...

ラマン分光とフォトルミネセンス分光を使った宝石の分析
ラマン分光とフォトルミネセンス分光を使った宝石の分析 レニショーの inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープは、世界の多くの宝石研究所により最良の装置として採用されています。 理想的な宝石鑑定ツール 宝石の真贋の鑑定、天然石か、合成石か、処理石かの判断を実施 宝石の亀裂が充填物で処理されていないかどうかを判断 固体、液体、気体などの含有物を同定 鉱物の結晶タイプを特定 ...

ラマン分光を使った微粒子や異物の特定
ラマン分光を使った微粒子や異物の特定 ラマン分光の最も一般的な用途のひとつに、異物の特定があります。製造の停止につながるおそれのある異物という問題が、世界中のほぼすべての製造現場に存在します。また、原料や汚染物質の環境および規制モニタリングにも関連します。 異物のラマン分析 ラマン分光は、異物を特定し、その根源を究明する優れた技術ですレニショーのラマンシステム では、可能な限り最...

宇宙線除去
宇宙線除去 宇宙線とラマン 長時間にわたってラマン測定を実施すると、サンプルに関係のないシャープなスパイクがスペクトルに現れることがあります。このようなスパイクは、宇宙線が検出器に当たり、スプリアス形状が形成されることにより発生するもので、ラマンバンドより狭いことが一般的です。WiRE™ の宇宙線除去機能 (CRR) を使用すると、スペクトルからこれらの形状を迅速かつ簡単に除去できま...

ラマン分光を使った科学捜査分析
ラマン分光を使った科学捜査分析 科学捜査には、信頼性とトレーサビリティに優れた万能の高性能分析装置が求められます。これらのニーズに応えるレニショーのラマンシステム は、世界中の科学捜査ラボで活用されています。 確かな多用途性 レニショーのラマンシステムを科学捜査に使用する事で、材質のわずかな痕跡でも、正確に検出して分析できます。 粒子、繊維、材質を特定 衝突車両に付着した塗装を分析...

RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダシステム with RESA30 ロータリ (角度位置決め用) リング
RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダシステム with RESA30 ロータリ (角度位置決め用) リングRESOLUTE™ は、36,000rev/min で 32bit の分解能を実現した世界初のアブソリュート光学式エンコーダです。

5軸加工された航空機部品の形状測定に、ストレインゲージプローブが正確にタッチ
米インディアナ州シェルビービル(Shelbyville)に在るトライアンフ製作所(Triumph Fabrications)では、加工するパーツの形状に平面や直線はまずありません。それが主な理由で、高精度門型フライス機の工作機械用プローブを、レニショーRMP600ストレインゲージプローブにアップグレードしました。

Eponsa ケーススタディ - Equator にワイパーの部品を配置して測定の準備をする Eponsa のエンジニア
Eponsa は、スペインのバルセロナ近郊にある自動車部品メーカーで、プレス部品と組立て部品の品質をチェックするために、レニショーの汎用性に優れた新しい革新的な比較ゲージ、Equator を導入しました。

工作機械用プローブ計測テクノロジー RENGAGE™/SupaTouch:サイクルタイムを短縮して生産性を向上
世界的なエンジニアリング技術会社のレニショーは、9 月 16 日~21 日にドイツで開催される EMO Hannover 2019 にて、RMP400 工作機械用プローブと SupaTouch の複合システムを出展します。EMO Hannover は、金属加工業界にとっての世界で最も大きな展示会で、革新的技術や、世界的な製造技術の発展に不可欠な要素が発表されます。

(IN106) Triumph - 5軸加工航空機部品の形状測定にはストレインゲージプローブが正しい「 タッチ」
米インディアナ州シェルビービル(Shelbyville, USA)に在るトライアンフ製作所(Triumph Fabrications)では、加工するパーツの形状に平面や直線はまずありません。それが主な理由で、高精度門型フライス機の工作機械用プローブを、レニショーRMP600ストレインゲージプローブにアップグレードしました。

ロボットマウスと人間
この大会の面白い点は、最短時間で 16×16 マスの迷路の中心まで自力で到達するロボットマウスを設計、構築、プログラミングすることです。マイクロマウスイベントでは、賢い熟練エンジニアも大きな感銘を受けるだけでなく、学生も大きなインスピレーションを受けており、優勝した Derek Hall 氏のマウスと UK 2008 トロフィーこのコンテストには、高校生から一流コンピュータ会社のエンジニアや...

ラマンの活用分野
ラマンの活用分野 ラマン分光システムは、定量的な分子分析や定性的な分子分析の両方を行うことができます。多くの分野でさまざまな活用方法があります。 レニショーの高感度ラマン製品は、固体や液体、気体を簡単に化学分析できます。物質の同定や検証を行うための効果的なツールです。 以下の活用分野をご覧ください。また、具体的な要件がありましたら、お問い合わせください。 ライフサイエンス ライ...

ラマン分光による脳腫瘍の分類
ラマン分光による脳腫瘍の分類 腫瘍組織の遺伝子サブタイプ分類...

RESOLUTE™ UHV アブソリュートエンコーダシステム with RELA30 リニアスケール
RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダシステム with RELA30 リニアスケールRESOLUTE™ は、36,000rev/min で 32bit の分解能を実現した世界初のアブソリュート光学式エンコーダです。

レニショーの次世代型クローズドタイプリニアエンコーダ FORTiS™、工作機械のための高い測定パフォーマンスと信頼性
レニショーは EMO Milano 2021 にて、新製品の工作機械メーカー向けクローズドタイプエンコーダを紹介します。工作機械パフォーマンス向上とアップタイム拡大だけでなく、組付け、メンテナンス、点検の効率化にも貢献するエンコーダです。

QC20 ボールバー用アクセサリ
QC20 ボールバー用アクセサリ QC20 ボールバーは工作機械の診断に強く推奨される機器です。詳細について 機械条件 X 軸のクリアランス: センターラインから 220mm 以上 Y 軸のクリアランス: チャックから 330mm 以上 主軸直径: ø25mm (その他の直径ではマグネットベースを追加する必要があります) ツールヘッダ: 20mm~25mm...

Our technology
Our technology レニショーの金属粉末床溶融結合法による積層造形システムは広範な産業ニーズをかなえるソリューションで、複雑な金属パーツの製作に使用することができます。 積層造形プロセス 積層造形プロセスのメカニズムを以降に説明しています。 1.

ATOM™ インクリメンタルエンコーダシステム with RKLF リニア/パーシャルアークスケール
ATOM™ インクリメンタルエンコーダシステム with RKLF リニア/パーシャルアークスケール ATOM とは ATOM...

光学式エンコーダのよくある質問 (FAQ)
光学式エンコーダのよくある質問 (FAQ) インクリメンタル: QUANTiC™ QUANTiC シリーズはどのような用途に推奨されますか? QUANTiC は非常に広い取付け公差、超コンパクトさ、そして高い測定精度を備えており、メーカーやシステムインテグレータ向けに設計されています。QUANTIC...

キャリブレーションの FAQ
キャリブレーションの FAQ キャリブレーション製品の推奨校正間隔はどの程度ですか? 下記に、一般的な環境で製品を使用した場合の推奨校正期間を示します。極端な操作環境で使用した場合や損傷が疑われる場合には、高頻度での再校正を推奨します。また、社内の品質保証プログラム、国内や地域の規制に応じても、再校正は高頻度に行う必要があります。...

レーザーエンコーダの FAQ
レーザーエンコーダの FAQ レーザーエンコーダシステムの光学部品のクリーニングには、何を使用したらいいですか? 下表に、使用できるものと使用できないものを示します。 使用可 使用不可 エタノール、メタノール、プロパノール、またはそれらの組合せ アセトン 眼鏡用のクリーニング液 研摩剤を含む素材 研摩剤を含まないクリーニング用不織布 塩素性溶剤 マイクロファイバ布 ベンジン...