篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

最適な熱的性能のためのエンコーダスケールの取付け
どんなエンコーダスケールも、機械構成品と同様に、温度が変化すると熱伸縮しスケール長が変化する。発生する誤差を許 容することや機械の稼働環境を制御することをできる場合もある。しかし、たった 1°Cの温度変化であっても、10µm/m を超 える測定誤差が生じる可能性がある。本ホワイトペーパーでは、スケールの熱膨張を管理する方法について説明する。熱が 原因でスケールに生じたひずみの算出および...

neuromate® stereotactic robot options
neuromate® stereotactic robot options レニショーは、neuromate® 定位手術ロボットの様々なオプションを提供しています。 neuromate® 付属品 フレームベースオプション フレーム固定具 標準的な定位脳フレームをneuromate®に固定します。使用するフレームに対応するモデルが用意されています。 内視鏡オプション ...

美術品と文化遺産に対してのラマン分光
美術品と文化遺産に対してのラマン分光 レニショーのラマン分光装置は、聖骸布 (トリノ)、ヴィンランド地図、シャガールの絵画など、数々の文化遺産の調査に使用されています。このような調査では、年代と真贋を判別するための能力が不可欠になります。 優れた汎用性 レニショーのラマンシステムは、以下を可能にします。 絵画、フレスコ画、壁画、タペストリに使用された顔料やラッカーの分析 ...

ミクロン単位で製造するグリーンエネルギー用巨大研削盤
KMT リンショーピングでは、巨大な VTG4000 切削旋盤機を使用して風力タービン用の高精度大型ベアリングを製造していますが、正確な高速操作を行う上でレニショーのエンコーダが不可欠になっています。

鍛造ホイールや車両シャシの製造に、工作機械用プローブで精密計測を実施
自動車産業は競争が熾烈である。ティア 1 の自動車メーカーが求め続ける性能面、安全面、設計面などにおける飛躍的な進化には、金属部品の加工工程に常に厳しい要件が要求される。SuperAlloy Industrial (SAI) 社は、軽量、高品質の鍛造金属部品のサプライヤである。同社の鍛造ホイールおよびシャシ部品は、BMW、ベンツ、フォルクスワーゲン、ポルシェ、フェラーリ、ドゥカティ、ベントレ...

50 年のものづくりイノベーション
世界の製造技術が刻んできたこの 50 年の歴史と、当社の技術革新がものづくり産業に与えた影響を一緒に振り返っていきましょう。

宇宙に進出したレニショーの革新的な新型エンコーダ
世界的な計測技術の専門メーカー、レニショーは、このたび初めてその製品が宇宙に配備され、テクノロジーのアプリケーション史において新たな1ページを開きました。欧州宇宙機関は、2014 年 4 月 3 日に仏領ギアナのクールー基地から Sentinel-1A 衛星を打ち上げましたが、この衛星には、革新的な衛星間レーザー通信システムの一部を構成する最先端の光学式通信ペイロード(OCP)にレニショーの...

エアベアリング生産のレベルアップ
エアベアリングスピンドルはその用途が拡大している。その理由は、極めて精密な寸法公差および微細表面仕上げを可能にする現代の工作機械の能力によるところが大きい。しかし、このような高能力からの成果を得るためには、長時間にわたる段取り作業が伴い、工具交換を頻繁に行うロット生産では特に時間がかかる。成長が著しいこの業界で大成功を収めている Air Bearings社 (英国、Dorset、Poole)...

True Raman Imaging™
True Raman Imaging™ サンプルの高速調査 捜している対象が分かっている場合は、必ずしも詳細なスペクトル情報が必要とは限りません。このような場合は、True Raman Imaging の使用が最適な手法です。これは、フィルタを通したサンプルの「写真」を高速で撮影し、非常に狭い周波数帯のみを表示します。ユーザーは波長を指定して、所定の化学種の分布を解明します。 True...

形態学的分析のための粒子解析モジュール
形態学的分析のための粒子解析モジュール 粒子解析モジュールは、顕微鏡イメージ上の粒子を同定するためのモジュールです。具体的には、形態パラメータ (サイズやアスペクト比など) をレポートし、inVia™ ラマン顕微鏡を誘導して、粒子を化学的に同定します。 解析対象粒子の選別 サンプルのラマンイメージングにより、多数の粒子を可視化できますが、処理に時間がかかる場合があります。粒子解析モジュ...

inVia: ボリュームイメージ
inVia: ボリュームイメージ どんなサンプルがボリューム分析できる? 次のようなことを判断できます。 細胞内の核や細胞器官など、主要な生物学的特徴の存在とサイズ 宝石、ガラス、およびその他の透明な固体内部のインクルージョンのサイズと形状 ポリマーラミネートや多層コーティングなどのフィルムの層の厚さのばらつき 乳剤内の水滴の分布とサイズ 発泡体やその他の触れることができないデリケー...

RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダシステム with RKLA30 リニア/パーシャルアークスケール
RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダシステム with RKLA30 リニア/パーシャルアークスケールRESOLUTE™ は、36,000rev/min で 32bit の分解能を実現した世界初のアブソリュート光学式エンコーダです。

光学式ロータリエンコーダ
光学式ロータリエンコーダ 角度や回転運動を精密制御するために必要なのが、光学式ロータリエンコーダ (角度位置決めエンコーダ) です。レニショーでラインナップしている、各種ディスクやリング、リードヘッドなどについて紹介します。 インクリメンタル方式とアブソリュート方式 ステンレススチールリングやガラスディスク、ステンレススチールディスクなど、幅広いロータリモーションに適したロータリスケ...

ケーススタディ
ケーススタディ レニショー製工作機械用プローブを使ってスクラップの低減、ミスの削減およびプロセスの向上によって、高価値を生み出している企業の例を、イラストベースで紹介いたします。 プロセスの改善に関するリンク プローブのメリット プローブの使用タイミング プローブの活用事例 ベネフィットカリキュレータ (導入効果の試算) 事例とニュース ケーススタディ プローブ計測の用語 技術資料 ...

HS20 長距離レーザーエンコーダ
HS20 レーザーヘッドは、長軸かつ高精度位置決めフィードバック用のコンポーネントです。外付けの位置決めオプチカルキットと組み合わせて使用して、干渉計を使用した非接触式エンコーダシステムの中核として役割を果たします。

変形性関節症における軟骨の病変をラマン分光によって特定できる可能性
ロンドン大学、王立獣医大学、チャリングクロス病院の研究者および臨床医で構成され、Riana Gaifulina 博士をリーダーとするグループが、軟骨の侵食度と変形性関節症の全体的な病状をラマン分光によって判断できることを証明しました。変形性関節症変性の早期発見と早期治療につながる可能性があります。

バーチャルリアリティ – 視覚テクノロジーの美しさ
バーチャルリアリティ – 視覚テクノロジーの美しさ Power Plus 社が提供する放送業界で使われる VR 向けの高精度カメラ。その絶対精度と繰り返し精度を支えているのが RLS の磁気式エンコーダとレニショーの光学式エンコーダである。 バーチャルリアリティ (VR)...

AksIM™ がユニバーサルロボットをサポートし、スマートなファクトリーオートメーションを実現
一般的に産業用ロボットは、航空宇宙、自動車部品アセンブリ、搬送、コーティングなど多岐にわたる分野において、安全領域で動作し、非常に危険かつ繰り返しの多い重作業に用いられています。従来の産業用ロボットは巨大で広い設置場所を必要とするものが多く、またプログラミングに時間がかかることも多々あります。

RESOLUTE™ FS アブソリュートエンコーダシステム with RESA30 ロータリ (角度位置決め用) リング
RESOLUTE™ FS アブソリュートエンコーダシステム with RESA30 ロータリ (角度位置決め用) リング 外部インターフェースオプション Siemens DRIVE-CLiQ 外部インターフェース Siemens DRIVE-CLiQ シリアルインターフェースに必要 高精度ロータリシステム用のデュアルヘッド入力にも対応 通信アラームを表示 リードヘッド...

ドイツ最高の賞に輝いたレニショーの PH20 5 軸計測システム
レニショーGmbH 社長 ライナ ロッツ、ドイツCMMビジネスマネージャー エミル ハスフィールドが PH20 5軸CMMヘッドでMM賞2010を受賞しました。

レニショーフィクスチャ、三次元測定機の 検査時間半減に貢献
Tritech Precision Products 社* (以下 Tritech 社) は大気中や真空中で使用する上質なインベストメント鋳型のメーカーである。航空機、医療、発電、車両部品、安全装置、鉄道、一般製造など多岐にわたる企業に製品を納入している。

パンフレット: 生産効率を向上させるための計測ソリューション
プロセス制御のエキスパート企業が、貴社の生産工程のパフォーマンス変革をお手伝いします

QUANTiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RTLC40 リニアスケール
QUANTiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RTLC40 リニアスケール QUANTiC は、高度診断ツール ADTi-100 とソフトウェアの ADT View に対応しています。取付けや診断が難しい場合に役に立つ、エンコーダのさまざまなデータをリアルタイムで取得できます。またソフトウェアは直感的に使用できるインターフェースになっています。...

鍛造ホイールや車両シャシの製造に、工作機械用プローブで精密計測を実施
自動車産業は競争が熾烈である。ティア 1 の自動車メーカーが求め続ける性能面、安全面、設計面などにおける飛躍的な進化には、金属部品の加工工程に常に厳しい要件が要求される。SuperAlloy Industrial (SAI) 社は、軽量、高品質の鍛造金属部品のサプライヤである。同社の鍛造ホイールおよびシャシ部品は、世界の大手自動車メーカーの車に採用されている。この実績が、最高の品質と最高の精...

SOLPOWER 社製ロータリーテーブルを支えるエンコーダ RESOLUTE™
加工技術の発展やより高品質な製品への需要を背景に、工作機械メーカーは、切削スピードの高速化や高精度金型の生産などの分野での要求に対応する一方で、原材料価格の高騰に対処する技術の開発に迫られています。1995 年設立の SOLPOWER 社は、ダイレクトドライブ (DD) ロータリーテーブルや一体型主軸モータ、リニアモータなどの工作機械の構成品を手がける台湾のメーカーで、これまで精密加工産業向...

SOLPOWER 社製ロータリーテーブルを支えるエンコーダ RESOLUTE™
加工技術の発展やより高品質な製品への需要を背景に、工作機械メーカーは、切削スピードの高速化や高精度金型の生産などの分野での要求に対応する一方で、原材料価格の高騰に対処する技術の開発に迫られています。1995 年設立の SOLPOWER 社は、ダイレクトドライブ (DD) ロータリーテーブルや一体型主軸モータ、リニアモータなどの工作機械の構成品を手がける台湾のメーカーで、これまで精密加工産業向...

法的告知
法的告知 企業情報 このウェブサイトの所有者・運用者は Renishaw plc であり、登録事務所は New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, United Kingdom です。 イングランドおよびウェールズにおいて、No.

StreamLine™ Slalom
StreamLine™ Slalom レニショーの革新技術の多くは、特許 により保護されています。 ラマンで表面全体を分析 StreamLine の Slalom モードでは、分析のために定義した領域全体から、確実にデータを取得できます。これにより、粒子などの他の方法では見落としていた微細な形状を確認できるようになります。 Slalom は、アンダーサンプリングの問題に対する効果的な...

ビームラインへのラマンの活用
ビームラインへのラマンの活用 Renishaw Raman at beamlines Why add Raman? Why choose Renishaw as your partner? Wouter van Beek quote Call to action レニショーラマンシステムは、さまざまなビームライン分析技術を補完する装置として使用できます。 ビームラインへのレニショーラマン...