篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

PV 太陽電池製造産業のニーズを適える RESOLUTE™ アブソリュート光学式エンコーダ
高効率太陽電池セルメーカーが直面する最大のチャレンジは、いかにコストを削減して、セル効率を向上するかということです。 グリッドパリティを達成し、それ以上の利益を得るためには、発電量を高め、プロセス変動を低減し、製造ラインのスループットを高めるためにすべての障害を排除することを通じて、工場自動化を促進することが、主要方策の 1 つとして広く認識されています。

「待ち時間をゼロに縮小することが可能なEquatorは、難しい形状のゲージングができます。且つ、価格メリットがあるんです。」
「待ち時間をゼロに縮小することが可能なEquatorは、難しい形状のゲージングができます。且つ、価格メリットがあるんです。」 18 April 2011 Eponsa, a manufacturer of automotive components located near Barcelona, Spain, has purchased a versatile and innovative...

Robot diagnostic system for industrial automation
Robot diagnostic system for industrial automation Link to homepage text RCS T-90 strapline text RCS T-90 Intro Paragraph RCST-90 Benefits Intro RCS T-90 Benefit: Save time and money RCS T-90 Benefi...

Dynisma 社の位置制御を支える RLS のエンコーダとレニショーによるサポート
Dynisma 社の位置制御を支える RLS のエンコーダとレニショーによるサポート レニショーと RLS 社は、モータスポーツなどに使う最新のモーションシミュレータのために、Dynisma 社に磁気式エンコーダとテクニカルサポートを提供している。 フライトシミュレータは、テストやトレーニングを地上で安全に行うためのツールであり、航空機業界でパイロットとエンジニア両方にとって...

プローブが穴の寸法と直角度を計測
米インディアナ州シェルビービル(Shelbyville)に在るトライアンフ製作所(Triumph Fabrications)では、加工するパーツの形状に平面や直線はまずありません。それが主な理由で、高精度門型フライス機の工作機械用プローブを、レニショーRMP600ストレインゲージプローブにアップグレードしました。

航空機エンジンの部品メーカー Meyer Tool は、プログラム制御対応の Equator™ ゲージでハードゲージのコストを削減しています。
米国オハイオ州シンシナティに拠点を置く航空機エンジンの部品メーカー、Meyer Tool では、レニショーの新製品であるプログラム制御対応の比較ゲージ、Equator システムの使用を開始して以来、多くのハードゲージで早くもコスト削減効果を得ています。Meyer Tool は、インプロセス寸法測定のために、毎年高額なツールの設計、製作、メンテナンスを行っています。

XM-60 の機能を拡張するソフトウェア CARTO 2.1 の新機能「フリーランモード」
2016 年 9 月のレニショーマルチアクシスキャリブレータ XM-60 の発売に続いて、新バージョン CARTO 2.

RESOLUTE™ ETR アブソリュートエンコーダシステム with RESA30 ロータリ (角度位置決め用) リング
RESOLUTE™ ETR アブソリュートエンコーダシステム with RESA30 ロータリ (角度位置決め用) リングRESOLUTE™ は、36,000rev/min で 32bit の分解能を実現した世界初のアブソリュート光学式エンコーダです。

レーザーエンコーダインターフェース
レーザーエンコーダインターフェース RLI20-P レーザーインターフェース - Panasonic RLI20-P は、レニショーレーザーエンコーダシステムと Panasonic コントローラ (MINAS A5-SERIES) 用の通信インターフェースです。レーザーエンコーダから出力される 1Vpp アナログ信号が高速で内挿分割され、その後 RS485...

SPRINT™ with SupaScan – レニショー発の新オンマシン接触式スキャニングテクノロジー
世界トップレベルのエンジニアリング企業であるレニショーは、受賞歴のあるオンマシンスキャニング用 SPRINT 製品類の新製品を EMO Hannover 2017(9 月 18 日~23 日、ドイツ開催。第 6 ホールの B46 スタンド)にて展示します。 新製品の SPRINT with SupaScan は、ワークセットアップを非常に速く行う必要があり、全体のサイクルタイムが重要で...

高度ボールバートレーニングにより、工作機械上で新製品より優れた精度を確保
米国オハイオ州イートンに本拠を置く Silfex Inc の Wayne Ross 氏や Jacob Hebbeler 氏のように何台もの工作機械を使用する人にとって、ボールバーテストは決して目新しいものではありません。この二人は十年以上にわたり、ボールバーを使用して工場の 50 台以上の機械の精度を維持、拡張してきました。しかし、ボールバーの経験が豊富なユーザーでも、事業を変革するために、...

ラマン分光を使った生体組織の分析
ラマン分光を使った生体組織の分析 ニーズに合わせたサポート 本分野の詳細または他分野については、アプリケーションチームにお問い合わせください。 アプリケーションチームに問合せ ラベルフリーで非侵襲的な手法の分光は、組織分析に理想的な分析ツールです。 関連記事 その他の参考文献: Kast et al (2014) J Neurooncol doi 10.

RLD10 反射鏡干渉計
RLD10 反射鏡干渉計 真空以外の環境では、環境が変化しても精度を維持できるよう、何らかの方法で空気の屈折率補正を行う必要があります。この補正を行うために、レニショーは、RCU10 リアルタイム環境補正システムを用意しています。当社が提供する反射鏡は、真空または真空に近い状態の環境には適さない可能性があります。 RLE システムと RPI20...

干渉式レーザーエンコーダ
干渉式レーザーエンコーダ レニショーレーザーエンコーダのメリット HS20 長距離レーザーエンコーダ HS20 レーザーヘッドは、長軸かつ高精度位置決めフィードバック用のコンポーネントです。外付けの位置決めオプチカルキットと組み合わせて使用して、干渉計を使用した非接触式エンコーダシステムの中核として役割を果たします。 過酷な環境でも安定動作 アノダイズ処理を施したアルミ製の筐体で、...

キャリブレーショントレーニング
レーザーシステムまたはボールバーシステムの導入には、大きな投資が伴います。レニショーのトレーニングは、レニショーのトレーニング施設でもお客様の現場でも、いずれでも受講可能です。レニショーのトレーニングは、豊富な経験を有するエンジニアが請け負います。

研究用ロボットの倒立安定化を実現する RM08 磁気式エンコーダ
東京電機大学未来科学部ロボット・メカトロニクス学科の石川教授の研究室では、ロボットをはじめとする機械システムへの制御理論の応用を研究している。研究テーマは、人と触れ合うロボットの制御技術 (福祉メカトロニクス、パワーアシスト)、ディープラーニング...

ミクロン単位で製造するグリーンエネルギー用巨大研削盤
KMT リンショーピングでは、巨大な VTG4000 切削旋盤機を使用して風力タービン用の高精度大型ベアリングを製造していますが、正確な高速操作を行う上でレニショーのエンコーダが不可欠になっています。

neuromate® stereotactic robot options
neuromate® stereotactic robot options レニショーは、neuromate® 定位手術ロボットの様々なオプションを提供しています。 neuromate® 付属品 フレームベースオプション フレーム固定具 標準的な定位脳フレームをneuromate®に固定します。使用するフレームに対応するモデルが用意されています。 内視鏡オプション ...

美術品と文化遺産に対してのラマン分光
美術品と文化遺産に対してのラマン分光 レニショーのラマン分光装置は、聖骸布 (トリノ)、ヴィンランド地図、シャガールの絵画など、数々の文化遺産の調査に使用されています。このような調査では、年代と真贋を判別するための能力が不可欠になります。 優れた汎用性 レニショーのラマンシステムは、以下を可能にします。 絵画、フレスコ画、壁画、タペストリに使用された顔料やラッカーの分析 ...