篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

基準球
基準球 レニショーの汎用基準球でプローブを定期的に再キャリブレーションすることで、マニュアルおよびフルオート三次元測定機の性能を向上できます。 基準球は高い耐摩耗性をもつ超硬製で、直径としては 5 種類をラインナップしています。 12mm 19mm 25mm 3/4in 1in 各基準球キットには下記のパーツが含まれます。 基準球 1 個 ピボットピラー、ベース、C スパナ 基準球の証明...

R-CJ-3 - M6、M8、1/4-20 ベースプレート用三爪チャック

三爪クランプはパーツの固定に使用するフィクスチャコンポーネントです。パーツの周囲の干渉しないプローブパスを確保できます。ベースプレートに、縦向きにも横向きにも取り付けられます。爪になっているため、外径でも内径でもパーツを固定できます。保持可能なパーツの大きさは、Ø1.5mm (外径)~Ø64mm (外径) およびØ47mm (内径)~Ø64mm (内径) です。

Equator™ ゲージングソフトウェア
Equator™ ゲージングソフトウェア 現場オペレータ、プログラミングエンジニア、オートメーションインテグレータ向けの Equator™ ソフトウェア。サードパーティ製プログラミングソフトウェアもお使いいただけます。 ライセンスについて MODUS と組み合わせて使用する Equator コントローラのライセンスは、ドングルで管理します。ドングルを使って、現場システムをプログラム可...

パンフレット - XL-80 レーザーシステム
可搬性に優れたレーザー計測システム

MODUS™ IP オンマシン寸法計測ソフトウェア
MODUS IP は、レニショーの MODUS 精密測定ソフトウェアをベースに開発した、三次元測定機でのプログラム作成を加工現場で再現するためのソフトウェアです。工作機械からパーツを取り外すことなく、パーツの寸法検証をインプロセスで行えるようになります。

校正
校正 レニショーの製品およびシステムは、測定分野で広く使用されています。 レニショーが実施する再校正サービスは、品質保証システムの要件に準拠しています。 製品やシステムは時間の経過につれて、機械部品の摩耗や、電気部品のドリフトが生じ、精度に影響が及ぶ可能性があります。 レニショーの再校正サービスは、多くのお客様の品質保証システムに義務付けられた国内規格または国際規格に対してトレーサブル...

MRS2 モジュララックシステム
MRS2 モジュララックシステム 延長保証 万が一の事態に備えて 万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。 各種要件に合わせて構築できるよう、さまざまな長さの脚部とレールをラインナップしています。三次元測定機の動作領域が広い場合、または多数のプローブやスタイラスを使用す...

Lasing Microsystem 社を、高精度位置測定システムのソリューションプロバイダとして支えるレニショー
Lasing Microsystem 社で Director of Laser Systems Development を務める Gonzalo Guadaño 氏。42 年前に設立された Lasing 社は、スペインで初めてレーザー技術を導入した企業であり、ハイテク機器やフォトニクス製品を製造しています。

Equator™ - the versatile gauge™
特許製品であるEquator™ 計測システムは、仕入れコスト、メンテナンス費、治具コストを大幅に削減し、複数の部品に対し事前にプログラムが作成できるだけではなく、設計変更の際、プログラムを数分で修正することができます。 Equatorは従来の専用計測装置に替わる画期的な新製品で、これまで一度も目を向けられなかったニッチ市場に取り組みます。 これは単なる新しい計測システムというだけではなく、レ...

(IN216) Kawasaki - 5 軸 3 次元計測装置(CMM)で品質保証部も”Good Time”
Kawasaki Motor Manufacturing Corp.

工作機械用 Productivity+™ Active Editor Pro 計測ソフトウェア
工作機械用 Productivity+™ Active Editor Pro 計測ソフトウェア

Productivity+™ 多軸機能 「技術評価版」
Productivity+™ 多軸機能により、パーツをどの向きにでも置くことが可能となります。 4軸機及び5軸機において、各種形状計測機能を使って機械データの更新が実行でき、セットアップやインプロセス計測での可能性が大幅に拡大します。

SupaScan 表面状態モニタリング:技術的な実証
従来のオンマシンワーク芯出しや加工後の寸法計測と同様に、SupaScan では工作機械の治具にワークを固定した状態で平面の表面状態をモニタリングできる。表面状態モニタリングの技術的な実証により、SupaScan と従来のオフマシン寸法計測システムとの比較を示す。

XCal-View ユーザーマニュアル
発行日:2014年8月. XCal-View を使用すると、CNC 工作機械の較正に使用される一般的な計測データの解析が可能になり、位置決め、角度位置決め、割り出し角度、真直度、直角度、平行度の計測解析を行うことができます。

ATOM™ 光学式インクリメンタルエンコーダシリーズ
ATOM™ 光学式インクリメンタルエンコーダシリーズ ADTpro-100 は、タッチスクリーンを搭載したスタンドアロンツールです。システムのセットアップや計画的なメンテナンスに便利で、以下のような特徴があります。 PC や周辺機器がなくてもエンコーダの情報をリアルタイムに表示できます。...

ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 芯出し・段取り計測
芯出し・段取り計測 - ピラミッド型高生産性プロセス

OMP400 ビン/容器
OMP400 - 工作機械用の独自の3D 計測技術

ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 芯出し・段取り計測
芯出し・段取り計測 - ピラミッド型高生産性プロセス

一層進歩した REVO®
革新的なレニショーの REVO® 5 軸計測ヘッドとプローブ

一層進歩した REVO®
革新的なレニショーの REVO® 5 軸計測ヘッドとプローブ

仕様、校正証明書、再校正
レニショーの測定システムには、仕様上の精度、完全なトレーサビリティ、さらにシステムが現場で常にその仕様上の精度を維持しているという安心感を提供することを目的として、測定とレーザー干渉計に関してのレニショーのあらゆる経験が結集されています。

XK10 による平行度測定について
XK10 は、平行度と平行真直度の両方を測定できるアライ メントレーザーシステムです。本書では、工作機械のアセン ブリやアライメントにおける、平行度と平行真直度の違いに ついて述べています。また、これらを測定する際の従来の方 法についても記載しています。

航空機用インペラメーカーの製造時間短縮にレニショーが貢献
世界的なエンジニアリング企業であるレニショーは、高精度なコンパクトタッチプローブと PC ベース寸法計測ソフトウェアを、消費者/事業者製品のエンジニアリング複合企業 Honeywell 社に供給しています。これらレニショー製品により、インペラの実加工前の、計測を介した軸方向のずれ検出が Honeywell 社で実現しています。

レニショー、「EMOハノーバー2011」展に向けて新製品を発表
世界的なエンジニアリング技術会社、レニショーは、9 月 19 ~ 24 日に開催されるドイツの EMOハノーバー展で展示を行う新製品を発表しました。これらの製品には、CNC 工作機械のプロセス制御に役立つタッチプローブとソフトウェアシステム、三次元測定機(CMM)用の新しい表面仕上げ計測プローブも含まれています。

SCR200
SCR200 SCR200 は、最大 6 個の TP200 スタイラスモジュール間の高速自動交換を可能にします。また、電源は、独立した PI 200-3 プローブインターフェースから取得するため、スタイラス交換が確実です。 SCR200 には低圧力キットと標準圧力キットがあります。どちらのキットも、SCR200 1 台と、同じ圧力のスタイラスモジュールが 3 個入っています。 高さ 190...

価格に関する問合せとデモ
価格に関する問合せとデモ サンプル受付中 お客様からお送りいただいたサンプルを使って、ラマン装置のデモを行っております。実際の操作の様子や測定結果をご覧いただけます。以下のリクエストの送信時に、サンプルの分析について合わせてお尋ねください。 世界各地でデモを開催 デモを開催しております。お客様の分析ニーズにとってラマン分光がどのように役に立てるか、ご確認ください。世界各地でもデモ設備を...

オリンピックチャンピオンに更なる成功をもたらすレニショーのテクノロジー
世界をリードする測定技術企業レニショーでは、オリンピックボブ

キャリブレーションのサービス、修理、再校正
キャリブレーションのサービス、修理、再校正 修理と再校正はすべて、世界各地のサービスセンターにて高い技術を備えた技術者が行います。 再校正期間とサービスセンター 再校正または修理 (修理後に再校正を行う場合) のために返却されたレニショー製レーザーシステムとボールバーは、初回出荷時の校正と同様の装置および手順に従って再校正を行います。環境補正ユニットおよびセンサーは、一定の周囲温度...

inVia: シンプルな操作
inVia: シンプルな操作 レニショーは圧倒的な経験を積んでいます。inVia を究極のコンフォーカルラマンマイクロスコープにするために、20 年以上にわたってラマン分光装置の設計、開発および改良に取り組んできました。 フルオートメーション inVia は完全に自動化されており、オペレータの手動介入の必要がありません。レーザー、レイリーフィルタ、グレーティング、検出器などの主...

研究用ロボットの倒立安定化を実現する RM08 磁気式エンコーダ
東京電機大学未来科学部ロボット・メカトロニクス学科の石川教授の研究室では、ロボットをはじめとする機械システムへの制御理論の応用を研究している。研究テーマは、人と触れ合うロボットの制御技術 (福祉メカトロニクス、パワーアシスト)、ディープラーニング (機械システムの故障予兆診断、インテリジェントビルの消費電力予測)、生物模倣ロボット、遠隔操作システム、クレーンの揺止めなどの運動制御である。

オリンピックチャンピオンに更なる成功をもたらすレニショーのテクノロジー
世界をリードする測定技術企業レニショーでは、オリンピックボブスレー女子 2 人乗りの金メダル保持者、サンドラ・キリアシスさんからのアピールに応えて、ボブスレーの新規則に適合するブレードの製作に乗り出しました。レニショーでは、Siemens、Sescoi、Iscarといった製造のスペシャリスト企業と協力し、三次元測定機(CMM)用の革新的な REVO™ 計測ヘッドをはじめとする最新の技術を活用...

TS27R 工具計測プローブ
TS27Rプローブは、CNCマシニングセンタでの工具計測に使用されます。

HPRA 着脱式アームおよび TSI 2/TSI 2-C インターフェース
工具計測 (対象機械: 2 軸および 3 軸 CNC 旋盤)

HPPA 可倒式アームおよび TSI 2/TSI 2-C インターフェース
工具計測 (対象機械: 2 軸および 3 軸 CNC 旋盤)

Zeiss 社製品用スタイラス
高精度測定には、レニショー製スタイラスをご購入ください

工作機械業界を幅広くサポート
レニショーの精密測定システムは、工作機械メーカーや OEM の制御や一貫性を支えています。精密計測機器、プロセスコントロール用装置、CNC 機械用システムなどをレニショーでは製造しています。レニショーは、CNC 工作機械のパフォーマンスを最大限まで高めるためのシステムの開発を手掛けています。品質と生産性の高いものづくりには、セットアップやプロセスコントロールの自動化が不可欠です。