篩選條件
找到搜尋結果 ML10量測系統

ポジションエンコーダ RESOLUTE™ を三菱電機社製の最新サーボアンプ MELSERVO-J5 と共に使用することで、高速・高精度・高信頼のモーションコントロール構築に貢献
ポジションエンコーダ RESOLUTE™ を三菱電機社製の最新サーボアンプ MELSERVO-J5 と共に使用することで、高速・高精度・高信頼のモーションコントロール構築に貢献 2020年8月 RESOLUTE は、高速の機械軸で優れたモーションコントロールパフォーマンスを発揮する産業界で認められた光学式エンコーダです。 三菱電機社製の MELSERVO-J5...

キャリブレーション製品のサポート動画
レニショーのキャリブレーション製品の使用方法、メンテナンス、トラブルシューティングのためのサポート動画位置決め測定用の XL-80 レーザーシステムのアライメント動画をご覧ください。

工作機械診断のための QC20 ボールバー
工作機械診断のための QC20 ボールバー ボールバーテストの実施 ボールバーテストは 3 段階の工程に分かれます。 QC20 ボールバーのセットアップ データの取得 (360°または 220°パーシャルアーク) データ解析と診断 QC20 は最新の Bluetooth® Low Energy (BLE) を採用しており、PC...

Kitamura コントローラ用 Set and Inspect
Set and Inspect と Reporter は、トレーニングや熟練がなくても直感的に使用できるプローブ計測用のアプリケーションです。 Set and Inspect では、使いやすいユーザーインターフェースから簡単にプローブ計測サイクルを作成でき、機械コードの作成とコント ローラへのロードを自動で行うことができます。 Reporter ではリアルタイムデータや各計測の合否を確...

Okuma コントローラ用 Set and Inspect と Reporter
Set and Inspect と Reporter は、トレーニングや熟練がなくても直感的に使用できるプローブ計測用のアプリケーションです。 Set and Inspect では、使いやすいユーザーインターフェースから簡単にプローブ計測サイクルを作成でき、機械コードの作成とコント ローラへのロードを自動で行うことができます。 Reporter ではリアルタイムデータや各計測の合否を確...

キャリブレーション製品のホワイトペーパー
キャリブレーション製品のホワイトペーパー レーザーの校正 レーザーのダイアゴナルテスト ボールバーテスト Laser step diagonal testing Interferometric straightness measurement and application to moving table machines 機械の直角度のキャリブレーション Environmental...

計測の第一線で - CMM スタイラスの選択ガイド
三次元測定機(CMM)でのワークの計測に最適な手段を決める場合には、以前の経験に基づいて多くの選択肢がデフォルトで選択されています。多くの場合、CMM の精度仕様、使用に最適なセンサーの種類(タッチまたはスキャニング)、最適な測定方法は、疑問を持つことなく、当たり前の選択として受け止められています。しかし、最高の計測を行うためのこの原理は、スタイラスの不適切な選択によって損われ、その結果とし...

Fanuc コントローラ用 Set and Inspect
Set and Inspect はシンプルで直感的なオンマシンプローブ計測アプリで、簡単にプローブ 計測を実施できます。

PI 200-3
PI 200-3 延長保証 万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証 をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。 PI 200-3 インターフェースは、TP200 ストレインゲージプローブ、および TP20、TP2、TP6 タッチトリガープローブの信号を処理するために設計されたインターフェースです。プローブを自動選択...

ラマン分光と PL 分光のための複数レーザーと格子
ラマン分光と PL 分光のための複数レーザーと格子 inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープでは、回折格子やフィルタ、レンズなどを簡単に切り替えることで、複数のレーザー波長で柔軟な分析を行うことができます。また、エンコーダ式ステージとキネマティックマウントを介して光学系を高い精度で位置決めできるため、手作業による位置調整が不要で時間の節約にもつながります。...

レニショーが新しい XM-60 マルチアクシスキャリブレータを発表
XM-60 はどのような方向の位置決め軸でも、1 回のセットアップで全 6 自由度を計測することができます。これにより従来のレーザー計測技術に比べて計測を大幅に簡素化して、手間を省くことができます。

「加工のルールブックを捨てて、もっとクリエーティブに」
ボックスツリーズ・プリシジョン社では、ヤマザキマザックの複合加工機インテグレックスの内部にレニショープローブシステム(複数)を完全統合、「インテリジェントな」システムとして賢く使用することで、単価コストの低減、手動での段取り・芯だしのゼロ化、全自動無人運転および部品精度とサイクル時間の安定化を達成しています。

PH20 - 新登場の5軸タッチトリガーシステム
PH20は、三次元測定機(CMM)のパフォーマンスを変えるレニショーの革新的技術を搭載した、もう一つの測定システムです。数々の賞を受賞したREVO®計測システムで培われた5軸技術が、あらゆるサイズのCMMに初めて搭載できるようになりました。

マシニングセンターの空間精度誤差を 短時間に測定
空間精度を構成する誤差は要素数が多く、すべてを測定するには長時間を必要としていた。例えば、トラッカタイプの空間精度測定システムが存在するが、機械サイズが大きくなるにつれて測定時間が 2 乗のオーダーで必要になる。

XM-60 マルチアクシスキャリブレータ
XM-60 は 1 回のセットアップで位置決め軸に沿った 6 自由度の誤差を同時に測定できるレーザー計測システムです。1 回のキャプチャから軸のすべての幾何学的誤差を測定する強力な診断ツールを提供します。 XM-60 は空間補正ユーザーに対して迅速かつ正確なデータを提供します。すべての測定は光学方式を使用するため、どのような方向でも設置して使用することができます。

A-5299-5571 - TRS2 エアブローパック

ノズル付きエアブロー、逆流防止バルブ、マウンティングブラケット。TRS2 非接触式ツールセッター用です。

A-3060-0090 - REVO® スタイラスホルダ用 RCP2 交換ポート

A-3060-0090 REVO® スタイラスホルダ用 RCP2 交換ポート SFS スタイラスや RSH シリーズのスタイラスホルダと使用する、パッシブ式ポートです。MRS および MRS2 ラックシステムに直接取り付けて使用します。

XM-60 ルチアクシスキャリブレータ マルチアクシスキャリブレータ
XM-60 は、1 回の測定で全 6 自由度の測定を行うことができ、詳細な機械診断が可能です。

レニショー、EMO 2015 展にて新バージョンの REVO® マルチセンサー 5 軸計測システムを発表
レニショーは、三次元測定機(CMM)用の革新的なマルチセンサー 5 軸計測ヘッドの新しい拡張バージョン、REVO-2 を発売いたします。

インデンテーションとラマン分光法の統合
ナノインデンテーション測定に inVia™ の機能を応用し、機械特性およびトライボロジー特性と、結晶化度、結晶多形性、位相、応力/歪 みなどの化学情報を直接相関させます。ラマン分光は、物質の組成、均一性、歪み、応力、秩序の乱れを調べるために広く使われている高機能な技術です。しかし、物理特性、機械特性、トライボロジー特性を直接評価できるわけではありません。レニショーと Hysitron 社は...

XR20 回転軸割り出し角度測定装置
XR20 回転軸割り出し角度測定装置はテスト中の軸から離れて整合性の高い非接触式測定を行います。

RUP1 超音波プローブ
超音波による厚さ検査可能な RUP1 超音波プローブで、三次元測定 機用 REVO® 5 軸測定システムのマルチセンサー機能が拡充

QUANTiC™ 光学式インクリメンタルエンコーダシリーズ
QUANTiC™ 光学式インクリメンタルエンコーダシリーズ 測定したい動作の種類 主な特長 QUANTiC は、デジタル出力タイプとアナログ出力タイプの両方をラインナップしたオープンタイプ光学式インクリメンタルエンコーダです。信頼性、高速測定、簡単取付けが特徴です。 ものづくりのための設計 QUANTiC...

アライメントレーザーシステムで完成機のチェック工程の時間短縮
工作機械の精度と信頼性を極限まで高めるには、わずかの狂いもなくアセンブリを行う必要がある。工作機械の量産において最優先すべきは、アライメント確認作業の効率化が挙げられる。Hurco Manufacturing 社は XK10 アライメントレーザーシステムの導入を決めた。精度向上と効率化、その両方が見込めると判断したためだ。

品質管理システム
品質管理システム 我々は、不具合のない製品、ミスのないサービス、オンタイムの情報をお客様に提供できるよう注力しています。 社員全員がグループの品質管理システムに規定されている各要件に沿って業務を行います。また、品質を達成するためのより適切または効果的な方法が考案された場合には、各要件を正式に変更します。 社員全員が、社内社外にかかわらずすべてのお客様に満足していただくという最終目標を持ちつ...

ラマン分光関連の品質管理システム
ラマン分光関連の品質管理システム ラマン分光の品質 科学計測器には、絶対精度と繰り返し精度が求められます。この要件を満たすため、当社のラマンシステムグループは厳格な品質管理の体制を整えています。この体制や他の方策を通じ、お客様のニーズを理解すべく、また可能であればお客様のニーズ以上のものを提供すべく尽力しています。また、品質管理システム (QMS) の運用および維持を行い、QMS を介して...

分析装置、医療機器
ヘルスケア製品には、絶対精度と繰り返し精度が求められます。この要件を満たすため、当社のヘルスケア製品関連の部門は厳格な品質管理の体制を整えています。この体制や他の方策を通じ、お客様のニーズを理解すべく、また可能であればお客様のニーズ以上のものを提供すべく尽力しています。

磨耗した機械に新しい息吹を
Spirax Sarco UKは、新しい専用設備への移転に伴い、ハイエンドマシニングセンターの幾何学偏差をチェックするために、レニショーの QC20-W ワイヤレスボールバーに投資を行いました。 この移転は、Spirax の 3 拠点の製造設備をグロスタシャー州チェルトナムの設備に統合するための、総額 3 千万ポンドをかけた「プロジェクトユニティ」の一環で行われたものです。

基準球
基準球 レニショーの汎用基準球でプローブを定期的に再キャリブレーションすることで、マニュアルおよびフルオート三次元測定機の性能を向上できます。 基準球は高い耐摩耗性をもつ超硬製で、直径としては 5 種類をラインナップしています。 12mm 19mm 25mm 3/4in 1in 各基準球キットには下記のパーツが含まれます。 基準球 1 個 ピボットピラー、ベース、C スパナ 基準球の証明...

レニショー、REVO® マルチセンサーシステム向けの RSP3-6 スキャニングプローブの発売を発表
レニショーでは、三次元測定機(CMM)上で REVO 5 軸計測システムと使用するための、到達範囲を延長した RSP3-6 スキャニングプローブの発売を発表します。

位置決め、角度および真直度測定用別置型干渉計のメリット
本書は、各測定モード(位置決め、角度および真直度)を検証し、別置型の干渉計と三脚の上に据え付けたレーザーヘッドを使った干渉法による測定を行うメリットについて解説する。また、位置決め測定における精度を向上させるために使う環境補正システムの重要性についても記載する。

校正
校正 レニショーの製品およびシステムは、測定分野で広く使用されています。 レニショーが実施する再校正サービスは、品質保証システムの要件に準拠しています。 製品やシステムは時間の経過につれて、機械部品の摩耗や、電気部品のドリフトが生じ、精度に影響が及ぶ可能性があります。 レニショーの再校正サービスは、多くのお客様の品質保証システムに義務付けられた国内規格または国際規格に対してトレーサブル...

MRS2 モジュララックシステム
MRS2 モジュララックシステム 延長保証 万が一の事態に備えて 万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。 各種要件に合わせて構築できるよう、さまざまな長さの脚部とレールをラインナップしています。三次元測定機の動作領域が広い場合、または多数のプローブやスタイラスを使用す...

モーションプラットフォームに採用された UHV 対応光学式エンコーダ
モーションプラットフォームに採用された UHV 対応光学式エンコーダ 真空技術は、多くの精密製造工程で活用されている。例えば一般的な例として、半導体ウェハの検査、ウェハの接合、フォトリソグラフィ、薄膜の蒸着などが挙げられる。 この複雑な工程で使われるシステムのひとつがモーションプラットフォームであり、真空環境への対応が求められる。 TONiC™ UHV...

RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダ、多軸ロータリテーブルの飛躍的な進化に貢献
台湾の Industrial Technology Research Institute (ITRI) 社は、高度な 2 軸ロータリテーブルを開発することで、多軸工作機械の技術トレンドに対応している。このロータリテーブルには、Panasonic シリアル通信プロトコルにより Panasonic ドライバ/コントローラと直接通信可能な RESOLUTE が組み込まれている。

XR20-W 回転軸割り出し角度測定装置
レニショーの XR20-W 回転軸割り出し角度測定システムは、工作機械のロータリーステージなど、回転軸の角度位置決め誤差を正確かつ効率的に測定します。

XK10 アライメントレーザーシステム
XK10 アライメントレーザーシステムは工作機械の直線軸お よび回転軸の幾何誤差の測定を目的として開発されました。 コンパクトで多様な取付け方法に対応している XK10 はさま ざまな構成で使用できるため、対象の工作機械がどのような タイプやサイズであっても誤差を測定できます。

(IN506) Spirax Sarco - 磨耗した機械が再生、蘇る新たな命
Spirax Sarco UK は、新工場への移転に伴い、設備するハイエンド(高性能)マシニングセンターの機械精度の検証のために、レニショーQC20-Wワイヤレスボールバーを導入しました。この投資は、3ヶ所に分かれた同社生産拠点を一ヶ所(グロスタシャー州チェルトナムの新工場)に統合する、総額 3千万ポンドにのぼる「プロジェクト・ユニティ」の一環として行われたものです。

EV やハイブリッド車のパーツメーカーにメリットを生む、レニショー Equator™ 汎用ゲージングシステムのプロセスコントロール能力
EMO Hannover 2019 のレニショースタンドでは、Equator による電気自動車 (EV) パーツやハイブリッド車のエンジンパーツやトランスミッションパーツの測定を展示します。同様のパーツが、Equator により世界中で休みなく測定されています。

キャリブレーションのサービス、修理、再校正
キャリブレーションのサービス、修理、再校正 修理と再校正はすべて、世界各地のサービスセンターにて高い技術を備えた技術者が行います。 再校正期間とサービスセンター 再校正または修理 (修理後に再校正を行う場合) のために返却されたレニショー製レーザーシステムとボールバーは、初回出荷時の校正と同様の装置および手順に従って再校正を行います。環境補正ユニットおよびセンサーは、一定の周囲温度...

inVia: シンプルな操作
inVia: シンプルな操作 レニショーは圧倒的な経験を積んでいます。inVia を究極のコンフォーカルラマンマイクロスコープにするために、20 年以上にわたってラマン分光装置の設計、開発および改良に取り組んできました。 フルオートメーション inVia は完全に自動化されており、オペレータの手動介入の必要がありません。レーザー、レイリーフィルタ、グレーティング、検出器などの主...

研究用ロボットの倒立安定化を実現する RM08 磁気式エンコーダ
東京電機大学未来科学部ロボット・メカトロニクス学科の石川教授の研究室では、ロボットをはじめとする機械システムへの制御理論の応用を研究している。研究テーマは、人と触れ合うロボットの制御技術 (福祉メカトロニクス、パワーアシスト)、ディープラーニング (機械システムの故障予兆診断、インテリジェントビルの消費電力予測)、生物模倣ロボット、遠隔操作システム、クレーンの揺止めなどの運動制御である。

ラマン分光:高度な宝石分析技術
National Gemstone Testing Centre(中国国立宝石検査センター、NGTC)は、中国の公的な宝石検査施設です。NGTC が、ダイヤモンドや翡翠など、宝石の非破壊分析と特性評価にレニショーの高性能共焦点ラマン分光装置を使用するようになってから、もう 20 年近くになります。

3D 計測ソリューション
地球は平坦でも... 二次元でもありません!