Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
雷尼绍发布Primo™系统 — 突破原有商业模式,共启精密制造领域的大门
采用“即付即用”模式,加上各种全面的支持,让各类规模的制造商都可触及高端制造
REVO®五轴测量系统与MODUS™坐标测量机测量软件再推新品,征战EMO 2019
本新闻介绍雷尼绍将在EMO 2019上展示的坐标测量机用新品。
Eponsa
Eponsa 位于西班牙巴塞罗那附近的汽车零部件制造商Eponsa购买了多功能 、创新型工厂比对仪 — 全新雷尼绍Equator比对仪,用来检测冲压件和零部件的质量。Equator比对仪将使非生产性的等待时间大为缩短,同时确保较高的质量和生产效率,而这正是汽车分包商获得成功的重要因素。Equator比对仪给Eponsa带来的其他优势在于:Equator比对仪可使用SP25测头 扫...
坐标测量机改造可缩短检测时间并为您带来新的商机
Future Advanced Manufacture (Future AM) 公司在美国赢得一份为全新牵引系统生产钛合金叶片的重要合同后,便投资购买了雷尼绍REVO®五轴测座和测头系统,以改进验证过程。雷尼绍产品提高了验证过程的精确性与效率,不但确保了项目的圆满成功,还为Future AM公司带来了新业务,并巩固了其在格洛斯特郡现有客户中以精确性著称的地位。
航空航天
雷尼绍从航空航天业务起家。当时,Rolls-Royce(罗尔斯·罗伊斯)公司正在苦寻一种检测设备,以满足协和式飞机仪表系统管路的测量精度要求。为此,我们的创始人研发了一款产品:触发式测头。这是测量技术的革新性突破,也是雷尼绍的第一款产品。
随基体伸缩栅尺用于激光切割机
随基体伸缩栅尺用于激光切割机 激光切割广泛用于从航空航天到土木建筑等诸多行业。本文探讨了雷尼绍的随基体伸缩直线栅尺如何在光纤激光切割应用中帮助确保激光精确切割大块金属片或金属板。 一套直线光栅系统由位置测量读数头装置与栅尺(精确标尺)搭配组成。读数头通过光学感测栅尺上间隔均匀的刻线来测量位置,并将位置数据以模拟或数字信号的形式输出。随后,信号通过数显表 (DRO)...
墨西哥Tremec公司借助Equator™比对仪将戴姆勒零件的车间测量时间缩短85%
Tremec公司克雷罗塔工厂位于墨西哥首都墨西哥城附近,该工厂主要为戴姆勒、沃尔沃、通用、约翰迪尔和CNH等知名公司生产车辆传动系统。由于零件的质检过程耗时过长,Tremec相信其总体制造效率一定还有巨大的提升空间。以新的戴姆勒齿轮项目为契机,公司决定启用雷尼绍Equator比对仪,以便在磨削和绿齿轮车削过程中采用全新的测量方法。这些制造单元每天可生产550-600个齿轮,产品全部出口到戴姆...
墨西哥Tremec公司借助Equator™比对仪将戴姆勒零件的车间测量时间缩短85%
Tremec公司克雷罗塔工厂位于墨西哥首都墨西哥城附近,该工厂主要为戴姆勒、沃尔沃、通用、约翰迪尔和CNH等知名公司生产车辆传动系统。由于零件的质检过程耗时过长,Tremec相信其总体制造效率一定还有巨大的提升空间。以新的戴姆勒齿轮项目为契机,公司决定启用雷尼绍Equator比对仪,以便在磨削和绿齿轮车削过程中采用全新的测量方法。这些制造单元每天可生产550-600个齿轮,产品全部出口到戴姆...
讲解光致发光光谱和荧光
讲解光致发光光谱和荧光 拉曼光谱和PL光谱的比较 光谱仪同时采集拉曼光谱和光致发光光谱。我们如何区分两者? 物质以恒定波长发射PL谱带,这取决于其电子结构。即使我们使用不同的激发波长,物质的吸收带和发光带也不会改变。按照惯例,宝石学家以纳米 (nm) 为单位报告PL峰值。研究半导体的物理学家更喜欢以电子伏特 (eV) 为单位报告PL峰值。 相反,拉曼谱带相对于激发波长具有恒定...
用于工件找正和检测的机床测头
用于工件找正和检测的机床测头 光学 雷尼绍光学传输系统采用红外技术进行通信,但要求测头与接收器之间能够清楚直联。这意味着这种系统适合没有复杂夹具的中小型机床。 无线电 雷尼绍QE系列无线电系统 通过无线电波将信号从测头传输至接收器。无线电跳频 (FHSS)...
利用显微拉曼光谱技术进行刑侦分析
利用显微拉曼光谱技术进行刑侦分析 指纹中的痕量分析 化学成像技术要在实际自然环境中真正发挥作用,需要具有多功能性,能够适应各种物体表面。通过分析汽水罐侧面的一枚指纹,我们验证了拉曼成像技术的性能。 随时为您服务 如需详细了解该应用领域或本网站未涵盖的应用,欢迎联系我们的应用团队。 联系我们的应用团队 刑侦学需要高性能、多用途、可靠且可溯源的分析仪器。雷尼绍的拉曼系统...
拉曼软件:控制
拉曼软件:控制 样品观察 WiRE可以控制摄像头和成像平台,为您提供更高质量的样品图像。 自动从反射或透射的白光采集白光图像。这些图像可以和光谱数据一起保存 使用WiRE的白光拼图(拼接)功能创建大面积的高分辨率白光图像 WiRE可以: 在仪器启动过程中自动向马达发送相应的参数,确保它们定位在准确位置 当改变仪器设置时,将关键光学元件移至其准直位置。您无需手动调节部件 在精准的操...
宇宙射线去除
宇宙射线去除 欢迎观看我们的两分钟视频,了解WiRE软件中的自动化“宇宙射线去除” (CRR) 工具。它有助于节省拉曼图像数据的处理时间,而且可以更快获取准确的结果。 宇宙射线的来源 初级的宇宙射线是来自于外太空的高能粒子。当它们撞击大气层时,会产生粒子洒落(二级宇宙射线)。这些随机且不可避免的事件会生成拉曼光谱的假尖峰。 宇宙射线和拉曼 如果您运行长时间的拉曼测量,可能会在光谱中...
兼容性列表
兼容性列表 软件 下列软件包中包含GoProbe循环: Inspection Plus增强型工件测量软件 接触式对刀 适用于Primo的GoProbe 硬件 下列触发式测头支持GoProbe循环1。 工件检测测头 对刀仪 OMP40-2 OMP40M RMP40 OMP60/OMP60M OMP400 OMP600 RMP40/RMP40M RMP400 RMP60/RMP60...
QE系列无线电传输系统
QE系列无线电传输系统 Renishaw advantage MPD 机床软件 工件测量软件 对刀软件 GoProbe Productivity+™ 雷尼绍图形用户界面 (GUI) Set and Inspect(设定与检测) Reporter(报告生成程序) SupaTouch技术 机床应用程序 用于机床的新一代测头测量系统 ...
昆明机床推动提高中国五轴数控机床质量水准
“机床”在行业内又称为“工作母机”,换句话说就是制造机器的机器。一台设计更精密、功能更强大的机器,必须在精密机械零件的配合下才能发挥出最大的效能,这些精密零件的生产需要由出色的“工作母机”完成。目前,工业界的零件加工技术多种多样,除了切削外,还有铸造、锻造、焊接、冲压等。不过,精度要求较高的零件一般还是需要通过机床进行加工,而加工复杂型面的五轴数控机床则成为当今制造业的佼佼者。
揭示玻璃的奥秘
玻璃是一种经过快速熔融淬火形成的非结晶(非晶态)固体。从原子级来看,玻璃结构是典型的过冷液体。拉曼光谱是研究玻璃的强大工具。它能够以无损分析方式提供化学和结构信息,而且无需任何样品制备工作。我们使用inVia共焦显微拉曼光谱仪分析了不同类型的玻璃。
雷尼绍光栅系统助力提升空气轴承运动平台的精度
大家经常会在市场上看到精密设备标榜采用空气轴承。那么,到底什么是空气轴承呢?简单来说,空气轴承是一种使用空气(或其他气体)作为润滑剂,将空气气膜用作非接触式支承的一种滑动轴承。在半导体、面板、精加工等众多高端产业制程设备的运动平台上,经常能看到空气轴承的身影。平台上的滑座就像“坐”在气膜上,以悬浮的方式在平台上移动。这些平台为了优化整体性能,一般都会配置直线电机和光栅系统。
Inspection Plus — 数控机床专用宏程序软件
Inspection Plus — 数控机床专用宏程序软件 Inspection Plus增强型工件测量软件提供各种用于雷尼绍机床测头的测量循环,从基本的工件找正和检测循环到更为复杂的矢量和角度检测程序,方便易用。 Set and Inspect改进制程 了解我们的客户如何使用雷尼绍各类机床应用程序简化制程。 ...
对刀软件
对刀软件 雷尼绍对刀软件简介 用于加工中心的对刀软件 雷尼绍对刀软件可为您设定单点与多点刀具的刀长和直径偏置,并执行序中刀具破损检测与手动或自动(编程式)定位。 我们的对刀软件适用于两种对刀和刀具破损检测技术的:接触式和非接触式。 刀具长度和/或直径设定。 手动或自动(编程式)定位。 序中刀具破损检测(如适用)。 接触式对刀 雷尼绍接触式对刀软件确保对刀仪在触发至1...
雷尼绍新一代XK20激光校准仪助您按照最新国际标准打造机器
雷尼绍新一代XK20激光校准仪助您按照最新国际标准打造机器 2025年4月 全球测量专家雷尼绍依托屡获殊荣的XK10激光校准仪的成功经验,为业界带来创新型第二代XK20激光校准仪 。XK20系统结合了雷尼绍的创新型激光校准技术,以及我们在机床行业积累五十多年的专业知识。它简化并整合了多项测量功能,可为高性能机床、坐标测量机和精密平台提供全面的装配数据,同时符合最新的ISO国际标准。...
校准手册和使用指南
校准手册和使用指南 CARTO库 如需在CARTO库中安装新版使用指南,请下载上面的最新版本。请导航至您的“下载”文件夹,然后将下载完成的《使用指南》复制到相应的语言目录中。 C:\Users\Public\Public Documents\Renishaw Carto\Library\ 如果所需的目录不存在,请使用以下语言代码新建一个文件夹: 语言代码 语言 代码 语言 代码 简体中文...
SupaTouch技术
SupaTouch技术 机床软件 工件测量软件 对刀软件 GoProbe Productivity+™ 雷尼绍图形用户界面 (GUI) Set and Inspect(设定与检测) Reporter(报告生成程序) SupaTouch技术 机床应用程序 提高测量性能 搭载SupaTouch技术的Inspection Plus软件显著提高了测量性能。...
增材制造客户案例分析视频
增材制造客户案例分析视频 欢迎观看以下案例分析视频,了解雷尼绍的客户如何使用增材制造系统以及他们的应用故事: Powering the future of metal additive manufacturing at Sandvik Additive manufacturing in the oil and gas industry - A case study...
涡轮叶片检测速度提高50%
Europea Microfusioni Aerospaziali (EMA) 是Rolls-Royce集团的下属企业之一。该集团是全球推进系统的领先制造商,主要为民用和军用飞机、船舶、潜艇以及(用于生产工业能源的)涡轮机制造推进系统。
(IN705) - Conroe Machine - 编程型Equator™比对仪帮助创建用于轴承加工和工件分拣的高度自动化单元
美国德克萨斯州康罗市 — Conroe Machine公司实现了许多机械制造厂梦寐以求的目标:全天候采用无人操作的“自控”工序对一系列工件进行车削加工与监控。
转台精度再创新高
数控转台对多轴加工中心的性能起着举足轻重的作用。在机床的整个生命周期中转台的精度和可靠性是机床制造商关注的首要问题,为此Matsumoto Machine Corporation (MMK) 采取了一种切实可行、双管齐下的方法来减少分度误差,提高性能。通过强化产品校准和编码器技术,MMK将转台精度提升到新高度。
转台精度再创新高
数控转台对多轴加工中心的性能起着举足轻重的作用。在机床的整个生命周期中转台的精度和可靠性是机床制造商关注的首要问题,为此Matsumoto Machine Corporation (MMK) 采取了一种切实可行、双管齐下的方法来减少分度误差,提高性能。通过强化产品校准和编码器技术,MMK将转台精度提升到新高度。
2016TCT雷尼绍再扬帆 最新增材制造平台AM 400蓄势待发
2016TCT雷尼绍再扬帆 最新增材制造平台AM 400蓄势待发 2016年2月 TCT Show + Personalize作为全球行业领先的增材制造、3D打印产品与技术展览会,自1995年至今已经成功举办了20届。继去年首次成功登陆中国上海后,今年3月10日至12日即将在上海跨国采购会展中心再次绚烂绽放。 今年的TCT亚洲展 将凭借TCT Show +...
雷尼绍参展CIMES 2012 — 隆重推出激光熔融金属成型技术
世界测量领域的领导者雷尼绍公司,在最近于北京中国国际展览中心举行的中国国际机床工具展览会 (CIMES 2012) 上,获得了巨大成功。雷尼绍展出并演示了一系列新型测量产品,吸引了大批观众前来参观。展出的产品包括用于坐标测量机的PH20全自动五轴旋转测座、QC20-W无线球杆仪以及全新推出的EquatorTM比对仪。此外,雷尼绍还首次在中国展出了领先的激光熔融金属成型技术。
机床操作人员不再需要手动设定和NC编程
机床操作人员不再需要手动设定和NC编程 在CAM环境中进行测头测量程序编程,把灵活、效率和“完全可信赖”的工件找正提高到一个新水平 — Sikorsky公司供应商Alp Aviation告诉您如何做到这一点。 当您和工程师交谈时会发现,很显然他们对最优方法都同样热心 — “我们深入研究整个生产周期时间,并在一些情况下能够将其减少50%,”工程设计团队负责人Cenk Akin...
自动工件找正加快林业设备制造速度
自动工件找正加快林业设备制造速度 最后我们只选择了一家公司,他们不仅与我们沟通顺畅,而且完美契合我们的工程文化。这家公司就是雷尼绍。雷尼绍提供优异的技术支持服务,他们的现场技术工程师非常专业,而且提供的设备也是一流的。 Tigercat Industries Inc.
绿色能源巨头实现微米级精密磨削
绿色能源巨头实现微米级精密磨削 风力涡轮发电机远远看去蔚为壮观,有人认为它是一道美丽的风景线,也有人认为它有碍观瞻,但对可再生能源发电与日俱增的需求却是一个不争的事实。生产轴承等大型零部件对机床制造商提出了新的工程挑战,而KMT Lidköing机床集团成功地攻克了这一难题。 光栅安装...
雷尼绍光栅全力提升表面贴装组件印刷技术水平
电子产品,尤其是智能型手机,平板电脑等 3C 产品,预计未來将会持续往高性能、微型化的方向發展。台湾友厚新科技股份有限公司一直致力为业界开发針对工业制程的高阶设备,与雷尼绍追求创新的理念一致,他們开发的被动组件印刷设备采用雷尼绍 ATOM 系列超微型光栅系统,实现电子产品微型化。
篡改文件鉴定 — 拉曼光谱如何帮助识别伪造文书
篡改文件鉴定 — 拉曼光谱如何帮助识别伪造文书 作者简介 应用科学家,Lewis Mitchell Lewis毕业于赫瑞瓦特大学 (Heriot Watt university),拥有化学物理学硕士学位,目前刚刚涉足拉曼光谱领域。Lewis在大学期间就开始了自己的超表面研究学术生涯。近年来,他参与了贝塞尔光束在材料焊接中的应用研究,后来重点研究非传统焊接介质。为了完成学业,在大学最后一年,...
“一触即现” — 识别指纹中的痕量材料
“一触即现” — 识别指纹中的痕量材料 作者简介 应用经理,Tim Smith Tim拥有20多年的拉曼研究仪器使用经验。他在大多数应用领域拥有丰富的知识和系统实操经验,特别擅长拉曼成像和制药应用。 2007年,Tim率先将StreamLine成像应用于大尺度、高分辨化学成像。他最近的研究重点是物质的实时聚焦追踪,以及相关的化学和形态学成像。 在LinkedIn上关联Tim 20...
AGILITY®客户应用案例
AGILITY®客户应用案例 4th case 1st case Case 1 - image Case 4 - image Case 3 - image 2nd case 3rd case Case 2 - image 雷尼绍AGILITY坐标测量机的五轴测量技术革新了扫描方式,使测量速度更快,效率更高。在内孔使用圆周扫描进行测量,测量数据可通过测座的快速运动来采集。在沿用目前已有的测量方...
植物生物学
植物生物学 拉曼分析的主要优点 您可以: 原位对重要的生物分子进行成像,而无需标记 原位量化木材成分,而无需外部标签 解析木材和木浆的结构和力学性能,以及木质素的二级结构 确定木材纤维的取向,这会影响细胞的几何形状和植物的结构 样品制备 根据Gierlinger和Schwanninger的文章 (Gierlinger and Schwanninger (2006).