Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
高效制造过程金字塔解决方案 (Productive Process Pyramid™) - 过程设定
过程设定 - 高效制造过程金字塔解决方案
高效制造过程金字塔解决方案 (Productive Process Pyramid™) - 序后监控
序后监控 - 高效制造过程金字塔解决方案
雷尼绍Equator™ 300比对仪为COVID-19检测试剂盒生产提速
在全球抗击新冠肺炎疫情 (COVID-19) 的战斗中,争分夺秒地快速分发新冠病毒检测试剂盒是制胜的关键。为实现塑料试剂盒零部件的大规模生产,测量环节绝不能成为掣肘整个生产流程的瓶颈。受客户委托,Verus Metrology Partners公司开发出可提升测量效率的新型解决方案,实现了测量速度与生产速度同步。
高效制造过程金字塔解决方案 (Productive Process Pyramid™) - 序后监控
序后监控 - 高效制造过程金字塔解决方案
高效制造过程金字塔解决方案 (Productive Process Pyramid™) - 过程设定
过程设定 - 高效制造过程金字塔解决方案
高效制造过程金字塔解决方案 (Productive Process Pyramid™) - 序中控制
序中控制 - 高效制造过程金字塔解决方案
高效制造过程金字塔解决方案 (Productive Process Pyramid™) - 序中控制
序中控制 - 高效制造过程金字塔解决方案
SYMÉTRIE六轴机器人选用雷尼绍先进的RESOLUTE™绝对式光栅
雷尼绍RESOLUTE系列绝对式光栅已应用在SYMÉTRIE的地面集成和校准支持 (GICS) 六轴机器人及ZONDA六轴机器人上;这些六轴机器人专为在Meteosat第三代 (MTG) 气象卫星(计划于2019年起开始发射)的制造过程中,对两种类型的先进组件进行验证测试而设计。
“Equator能够将等待时间降至零,可以测量复杂特征,而且价格极具竞争力”
“Equator能够将等待时间降至零,可以测量复杂特征,而且价格极具竞争力” 18 April 2011 Eponsa, a manufacturer of automotive components located near Barcelona, Spain, has purchased a versatile and innovative shop-floor comparative...
RA802药物分析仪
RA802药物分析仪 鉴别假冒伪劣药品 拉曼成像可生成片剂等复杂成分混合物的高分辨率(像元尺寸为1 µm2)化学图像。用户不仅可以利用这些图像研究不同片剂的化学成分差异,还可以研究微观结构差别,这是鉴别假冒伪劣药品的一个重要方法。 下载白皮书 应用 LiveTrack实时保持聚焦...
如约而至,雷尼绍引领智能未来惊艳亮相CIMT2021
精密工程和制造技术领域的跨国公司雷尼绍隆重宣布,将携旗下一系列智慧工厂制程控制解决方案全程参与2021年4月12日至17日在北京举办的第十七届中国国际机床展览会 (CIMT2021)。雷尼绍作为英国展团的一员,展台位于北京中国国际展览中心(新馆)W1-A401。
数据驱动制造
数据驱动制造 打造工业4.
电动汽车制造
电动汽车制造 电动汽车制造的前景 从机加工壳体的多类型传感器快速扫描测量,到燃料电池的材料分析,我们为汽车制造客户提供全方位支持,助力他们从内燃机 (ICE) 转向电动汽车 (EV)。 下载电动汽车样本 汽车电池 原材料分析 续航性能研究 供应链控制 雷尼绍的无损拉曼技术可用于在各种操作条件下检测电池的化学特性 ,比如快速充电能力和温度极限。观察电池反应,然后研究如何提高电池效率。 ...
制造
制造 雷尼绍制造 纵观我们的历史,我们的制造业务一直支撑着雷尼绍的发展。这归功于我们长期对最新制造技术和设施孜孜不倦的追求。 我们不断加大在制造能力方面的投资。我们使用雷尼绍自动车铣和检测中心 (“RAMTIC”)...
雷尼绍Equator™比对仪助力纯电动和混合动力汽车生产
EMO汉诺威2019欧洲机床展即将举办,届时诚邀您莅临雷尼绍展台,现场观看多台Equator比对仪如何对多种纯电动汽车 (EV) 和混合动力汽车中的发动机与传动系统零部件进行比对测量。Equator比对仪已进驻世界各地的众多工厂,全天候为这些零部件的质量保驾护航。
雷尼绍FORTiS™光栅提升精密五轴 加工中心的性能表现
FORTiS光栅采用调谐质量减振技术,将显著提高生产质量
“比对测量时间和成本减少80%,尽管温差范围达到21°C,但测量精度保持不变。”
印度Kishan Auto汽车配件公司(位于古吉拉特邦拉杰果德)是全球领先的连杆制造商,主要为汽车、压缩机、重型商用车、拖拉机、船用发动机和推土机制造行业的知名厂商生产连杆。Kishan最近购买了雷尼绍Equator比对仪,生产卓见成效,比对测量循环时间和成本都减少80%以上。
EZ-IO自动化软件
EZ-IO自动化软件 Equator™比对仪可以集成到智慧工厂内带有上下料系统和机器人装载功能的单元中。 “过程监控”与EZ-IO集成 过程监控 显示现已内置到EZ-IO中,方便查看Equator比对仪和自动化单元之间的通信,以及查看显示比对测量历史记录的图形提供的制程控制信息。 与PLC集成...
使用Particle Analysis(颗粒分析)软件模块进行形态导向拉曼光谱分析
使用Particle Analysis(颗粒分析)软件模块进行形态导向拉曼光谱分析 Particle Analysis(颗粒分析)软件模块能够识别显微镜图像中的颗粒。该模块能够报告颗粒的形貌参数(例如颗粒尺寸和纵横比),然后指导inVia™显微拉曼光谱仪进行化学分析。 点播网络研讨会:如何通过颗粒分析进行针对性拉曼光谱分析 我们展示了如何使用inVia拉曼光谱仪的各种光学对比观察方法...
拉曼培训
拉曼培训 Raman Revealed培训研习班 这项强化培训课程可帮助您了解WiRE™软件强大的数据处理和分析技术,以及如何将其应用到您的实验中。 了解更多 文章 欢迎阅读雷尼绍拉曼应用科学家和全球客户的博客、评论和研究文章,探索拉曼光谱的无限可能。 了解更多 网络研讨会 通过雷尼绍全球应用科学家团队获取宝贵资讯。观看专家报告直播或点播观看回放,了解我们的产品及其各...
高效制造过程金字塔解决方案 (Productive Process Pyramid™) - 制造过程基础
制造过程基础 - 高效制造过程金字塔解决方案
高效制造过程金字塔解决方案 (Productive Process Pyramid™) - 制造过程基础
制造过程基础 - 高效制造过程金字塔解决方案
雷尼绍助力第十八届全国分子光谱学学术会议
雷尼绍助力第十八届全国分子光谱学学术会议 All images and text Register for news updates 2014年11月...
雷尼绍RESOLUTE™光栅升级科研级天文望远镜的位置反馈性能
在以色列Wise天文台应用RESOLUTE光栅的案例分析。
用于雷尼绍ATOM™微型光栅的全新PCB接口提高设计灵活性
雷尼绍ATOM微型光栅现可配备全新的ACi PCB接口,该接口采用PCB封装型式,易于安装,因此为空间受限的应用提供了更高的设计灵活性。
雷尼绍RESOLUTE™光栅升级科研级天文望远镜的位置反馈性能
在以色列Wise天文台应用RESOLUTE光栅的案例分析。
瓷砖印花技术革命推动光栅市场需求增长
瓷砖印花技术革命推动光栅市场需求增长 展望未来 过去五年中,大量的数字喷墨打印机进入市场,而传统丝网印刷机的销量已开始下滑。在过去,光栅较少应用于瓷砖行业,但现在这种情况似乎将会改变。专家预计在接下来的三至五年内,35%的瓷砖将采用数字喷涂方式生产。目前,中国的瓷砖生产量占全球总量的大约50 %。...
RESOLUTE™绝对式光栅可以满足光伏太阳能电池板制造业的需要
RESOLUTE绝对式圆光栅
Equator™比对仪:“作为质量管理工具,它迅速成为我们的最佳投资。”
作为英国Euromould公司的质量经理,David Powell一直使用雷尼绍灵活的Equator比对仪,该设备具有极佳的便携性,可显著提高工件检测能力 — 注塑成型工件的检测时间因此缩短了85%。
为各种坐标测量机提供升级方案
为各种坐标测量机提供升级方案 我们可为各种品牌(包括Hexagon和Zeiss)的坐标测量机用户提供全面的解决方案,这些方案在各个方面都采用前沿技术,并以雷尼绍直接提供的服务和支持为后盾。 适合所有品牌坐标测量机的解决方案 雷尼绍改造服务为所有品牌的坐标测量机用户提供一流的技术,用户可安心享受直接来自制造商的全球服务和全面支持。...
用于加工中心的工件测量软件
用于加工中心的工件测量软件 与以下产品兼容: 加工中心 车削中心 多轴车削中心 采样循环* X轴或Y轴或Z轴单个平面测量 凸台/凹槽 内孔/外圆 外拐角 单点(径向)测量 两点(直径)测量 * 具体使用哪种循环取决于机床和控制器类型。 “机床”链接 机床产品 改进制程 哪种产品适合您的加工车间使用? 硬件和软件支持 机床定制解决方案 基于宏程序的编程简介...
产品环境合规
产品环境合规 医疗口腔产品和产品系列 SVHC名称(EC和CAS号) SCIP提交号 安全使用信息 口腔扫描仪DS-10 铅 (EC号:231-100-4;CAS号:7439-92-1) 053b8df0-e812-406a-be43-069670ea9294 无需特殊预防措施 机床产品和产品系列 SVHC名称(EC和CAS号) SCIP提交号 安全使用信息...
什么是拉曼散射?
什么是拉曼散射? 科学家使用拉曼光谱来了解物质的化学成分和结构。我们将单一波长的激光聚焦到样品上。少量的光会与物质的化学键相互作用并在散射过程中改变颜色。我们可以使用拉曼光谱仪来测量非弹性散射光并获得样品的相关信息。我们还介绍了显微拉曼光谱仪的各个部件,以及每个部件对于采集良好光谱的重要性。 拉曼光谱仪如何测量振动模式?...
SPRINT™机内扫描技术如何延长再制造发动机零部件的使用寿命
发动机再制造通常包括对发动机缸盖进行翻新,有时还包括发动机缸体的翻新。
拉曼光谱快速鉴别细菌感染,争分夺秒挽救生命
拉曼光谱快速鉴别细菌感染,争分夺秒挽救生命 欲获取更多有关雷尼绍及其产品的图片、视频、公司简介或信息,请访问我们的媒体中心 。 了解inVia显微拉曼光谱仪 详细了解为什么inVia共焦显微拉曼光谱仪适合您的应用。 了解更多 2019年11月 捷克共和国科学院 (Czech Academy of Sciences)...
雷尼绍领先的RESOLUTE™光栅产品系列现在可与Yaskawa串行通信协议兼容
雷尼绍的RESOLUTE绝对式直线光栅和圆光栅现在可与Yaskawa串行通信协议兼容,这样RESOLUTE便可与Yaskawa的驱动器和控制器如Yaskawa伺服产品Sigma 7系列等配合使用。Yaskawa设备常应用于电子产品组装、平板显示器 (FPD) 制造、工厂自动化和一般运动控制等领域。
勇于创新:数字位置反馈技术协助路虎BAR帆船队出征美洲杯
了解技术主管Finlay Evans博士和他的团队如何参与一场创新竞赛 — 他们为路虎BAR帆船队的竞赛用双体船设计了特制的数字位置传感器(编码器)。这个解决方案既可在比赛中帮助舵手和船员精确控制帆翼和舵的方向,还能够在日常训练中采集高质量的帆船性能数据。
实力与创新兼具,科研与共享双赢
金秋时分,在中国西部科技创新港大型仪器设备共享实验中心启用之际,“科学研究与试验技术论坛”于2020年9月在西安创新港拉开了帷幕。业内大咖共聚交流高校大型仪器设备开放共享管理理念,展示分析测试领域新仪器、新产品及最新的超高分辨和超快分析测试技术。
快捷的服务与支持
快捷的服务与支持 延长保修 自购买新坐标测量机产品之日起,您可在3个月内选购3年保修 服务,免除您的后顾之忧。详情请联系您的供应商。 维护协议 雷尼绍为改造用户提供一系列灵活的维护协议选项,包括: 软件维护 校准、预防性维护和紧急支持访问 工作时间外的支持 专业软件培训 每份协议都是精心制订的,您可以根据需要选择服务组合,并可以灵活地将未使用的天数移至下一期。 ...
OPTiMUM™钻石测针与常规材料测球在AA6082铝合金扫描测量中的对比研究
AA6082是一种广泛应用于多个领域的铝合金材料;然而,在坐标测量机和数控机床测头中使用传统测球进行此铝合金测量时,常常会出现表面黏附现象(亦称为“粘附磨损”),从而影响测量精度。雷尼绍针对此问题进行了深入研究,并在本白皮书中详细介绍了相关测试结果与分析。
RESOLUTE™真正的绝对式光栅 — 通过位置确定和校验算法,有效提高安全性
本白皮书概述了RESOLUTE绝对式光栅的工作原理,并详细描述了其位置确定和校验算法的安全性。