Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™

FORTiS™光栅配用的空气过滤系统

FORTiS™光栅配用的空气过滤系统

QUANTiC™ RTLC40-S增量式直线光栅系统

QUANTiC™ RTLC40-S增量式直线光栅系统

RESOLUTE™ RTLA30-S绝对式直线光栅系统

RESOLUTE™ RTLA30-S绝对式直线光栅系统

中国RoHS指令 — Equator™比对仪控制器

中国RoHS指令 — Equator™比对仪控制器

RESOLUTE™ ETR(宽温度范围)绝对式光栅

RESOLUTE™ ETR(宽温度范围)绝对式光栅

RELM高精度增量式直线ZeroMet™栅尺

RELM高精度增量式直线ZeroMet™栅尺

雷尼绍参展CIMT 2011获得巨大成功

雷尼绍参展CIMT 2011获得巨大成功

世界计量领域的领导者雷尼绍公司,在最近于北京中国国际展览中心举行的第十二届中国国际机床展览会 (CIMT 2011) 上,获得了巨大成功。雷尼绍的展台位于英国国家馆内,吸引了大批观众前来参观。雷尼绍展出并演示了一系列新型计量产品,其中包括用于坐标测量机的PH20全自动5轴旋转测座、QC20-W无线球杆仪系统以及全新推出的Equator™比对仪。另外,雷尼绍还首次在中国展出了RLP40、OLP...

灵活的车间制程控制

灵活的车间制程控制

灵活的车间制程控制 Low cost Scrap Plug and play Versatility Bottleneck 降低拥有成本 购买Equator比对仪很快将收回投资。将手动测量升级为Equator比对仪自动测量可大幅提高生产效率,同时减少人工成本。Equator比对仪(包含相关夹具)仅是同等功能定制量具方案成本的几分之一。 对于定制量具,如果修改工件或制造新工件,则需要花费昂贵...

RTLC FASTRACK直线栅尺

RTLC FASTRACK直线栅尺

RTLA FASTRACK直线栅尺

RTLA FASTRACK直线栅尺

测量专用精密测针

测量专用精密测针

测量专用精密测针 Strapline text Banner image text Your solutions partner for automotive manufacturing text The importance of styli for precision heading text Why Renishaw image Precision styli education...

创新势头锐不可挡 雷尼绍荣耀登陆CIMT2015

创新势头锐不可挡 雷尼绍荣耀登陆CIMT2015

创新势头锐不可挡 雷尼绍荣耀登陆CIMT2015 2015年4月 第十四届中国国际机床展览会 (CIMT2015) 将于2015年4月20-25日在北京国际展览中心(新馆)举办。作为本年度最重要的世界机床工具盛会,CIMT2015将以崭新的面貌,张开双臂,迎接中外机床工具行业以及众多用户行业宾朋的到来。 世界领先的测量与过程控制解决方案供应商 —...

展现20年辉煌历程  雷尼绍闪耀亮相CIMT 2013

展现20年辉煌历程 雷尼绍闪耀亮相CIMT 2013

在第十三届中国国际机床展览会 (CIMT 2013) 上,世界领先的测量与过程控制设备供应商雷尼绍公司,将携旗下一系列创新产品,为大家呈现一场由“精准测量”、“快速制造”、“可靠控制”交相辉映的盛大演出。

机床软件下载与支持

机床软件下载与支持

机床软件下载与支持 机床软件 工件测量软件 对刀软件 GoProbe Productivity+™ 雷尼绍图形用户界面 (GUI) Set and Inspect(设定与检测) Reporter(报告生成程序) SupaTouch技术 机床应用程序 软件下载和产品支持站点链接。 维护计划客户专区。 “机床”链接 机床产品 改进制程 哪种产品适合您的加工车间使用? 硬件和软件支持...

自研自产一体化测量解决方案​

自研自产一体化测量解决方案​

在使用AGILITY时,为其配备雷尼绍自研自产的五轴系统、控制器、测量软件以及其他配件,您可以在最短的时间内得到可靠的测量结果。通过掌握雷尼绍自主研发的一整套测量解决方案,用户可以领略行业最新测量技术的极致魅力,应对工业计量领域的一切挑战。

用于影像测量系统的测量夹具

用于影像测量系统的测量夹具

用于影像测量系统的测量夹具 Banner image text Workpiece fixturing with a clear view text Dedicated custom styli design service text 2 Strapline text Additively manufactured styli text 立即联系我们的销售团队 ...

深海成像

深海成像

雷尼绍联合公司RLS制造的磁环编码器以高精度著称,位于英国多塞特郡的Martech公司在其云台装置中选用雷尼绍编码器,实现了海底声纳成像设备的精确定位。AksIM™非接触式编码器可靠性高,通过轻松定制便能够在深达3000米的海底工作,这是该公司选择AksIM的主要原因。

EVOLUTE™和RTLA50-S绝对式直线光栅系统

EVOLUTE™和RTLA50-S绝对式直线光栅系统

网站特写图:SiGNUM™增量式直线光栅

网站特写图:SiGNUM™增量式直线光栅

扭摆公差为±0.5°的RESOLUTE™绝对式光栅

扭摆公差为±0.5°的RESOLUTE™绝对式光栅

雷尼绍发布加长型FORTiS™光栅栅尺

雷尼绍发布加长型FORTiS™光栅栅尺

雷尼绍发布FORTiS-S封闭式光栅的加长型栅尺型号。

AksIM™真正的绝对式磁旋转编码器

AksIM™真正的绝对式磁旋转编码器

网站特写图:RESOLUTE™绝对式直线光栅

网站特写图:RESOLUTE™绝对式直线光栅

Equator–X™双模式测量仪的运行图示

Equator–X™双模式测量仪的运行图示

图为操作人员正在观察Equator–X双模式测量仪的运行状态

配RTLA直线栅尺的RESOLUTE™绝对式光栅

配RTLA直线栅尺的RESOLUTE™绝对式光栅

RoLin™ 旋转和线性磁性编码器系统

RoLin™ 旋转和线性磁性编码器系统

使用FORTiS™光栅减少净化空气用量

使用FORTiS™光栅减少净化空气用量

使用FORTiS封闭式绝对光栅能够减少净化空气用量,机床用户可以显著减少二氧化碳当量排放,并降低电力成本。

Equator-X™双模式测量仪与MODUS IM软件

Equator-X™双模式测量仪与MODUS IM软件

Equator-X 500双模式测量仪与MODUS IM软件

白皮书:栅尺安装方式对实现最佳热学性能的影响

白皮书:栅尺安装方式对实现最佳热学性能的影响

白皮书:栅尺安装方式对实现最佳热学性能的影响 2019年3月 所有的直线位置编码器栅尺(光栅尺)均遵循相同的热学定律:随着温度变化,栅尺长度也会发生变化,进而造成一定的测量误差。误差大小取决于栅尺材料以及栅尺安装到机器基体上的方式。 雷尼绍发布了一份新的白皮书 ,其中介绍了如何应对直线光栅 配用栅尺的热膨胀特性,提供了多个计算和补偿热致应力的选项,解释了栅尺与机器基体之间的膨胀失配将如何...

对刀技术

对刀技术

对刀技术 ToolWise™刀具识别系统(刀具破损检测) 刀具破损检测是指确定刀具状况(例如径向和线性轮廓,以及切削刃状况)的过程。大多数对刀装置和专用刀具检测系统都具有此功能。 性能 使用独创的ToolWise™ 频谱识别功能,检测时间极短 系统灵活性强,可在各种刀具转速(200 rpm至5,000 rpm)下工作 结构简单,可安装在机床加工区域之外...

持续创新,优化实验过程!

持续创新,优化实验过程!

持续创新,优化实验过程! 欲获取更多有关雷尼绍及其产品的图片、视频、公司简介或信息,请访问我们的媒体中心 。 2019年12月 作为世界领先的精密测量解决方案供应商,雷尼绍光谱产品事业部在初冬11月带着神秘“武器”在第二十届全国光散射学术会议上惊艳亮相。业内同行、大咖齐聚这场“光散射”的盛宴。...

光伏材料

光伏材料

光伏材料 如需了解通过拉曼分析可获得哪些丰富信息,以及这些信息将如何彻底转变您对太阳能电池功能的理解,请参阅下方文献,其中详细介绍了实际光伏面板的拉曼/光电流分析。 随时为您服务 如需详细了解该应用领域或本网站未涵盖的应用,欢迎联系我们的应用团队。 联系我们的应用团队 拉曼光谱在发展现有技术和研发新一代光伏技术方面发挥着主导作用。它不仅可用于研发,还可用于验证生产质量。 ...

OPTiMUM™钻石测针正在扫描碳化硅工件

OPTiMUM™钻石测针正在扫描碳化硅工件

R.A.M. Service为传统磨床加装FORTiS™直线光栅

R.A.M. Service为传统磨床加装FORTiS™直线光栅

R.A.M. Service专门提供机床改造和相关技术服务,迄今已在机床行业积累了30余年的丰富经验。R.A.M. Service携手雷尼绍,并利用其先进的位置和运动控制解决方案升级了改造服务水平。

TGT刀具磨床内安装FORTiS™封闭式光栅

TGT刀具磨床内安装FORTiS™封闭式光栅

采用BiSS串行通讯的EVOLUTE™绝对式光栅

采用BiSS串行通讯的EVOLUTE™绝对式光栅

安装在机床控制器上的Productivity+™ CNC plug-in

安装在机床控制器上的Productivity+™ CNC plug-in

选手在大赛中使用雷尼绍Primo™ 测头

选手在大赛中使用雷尼绍Primo™ 测头

雷尼绍宣布推出MODUS 2™测量软件包

雷尼绍宣布推出MODUS 2™测量软件包

雷尼绍公司隆重地宣布推出MODUS 2测量软件包,将坐标测量机 (CMM) 编程和操作的简单化与效率提升至新水平。

采用Yaskawa串行通讯的EVOLUTE™绝对式光栅

采用Yaskawa串行通讯的EVOLUTE™绝对式光栅

带有IN-TRAC™光学零位的RGSZ镀金栅尺

带有IN-TRAC™光学零位的RGSZ镀金栅尺

用于测量的组合与定制夹具

用于测量的组合与定制夹具

用于测量的组合与定制夹具 CMM Tile Why choose Renishaw metrology fixtures FAQ 4 FixtureBuilder tile custom solutions banner FAQ 4 FAQ 4 FAQ 4 FixtureBuilder tile environmental benefits custom solutions...

Equator比对仪助力制造能力提升30%

Equator比对仪助力制造能力提升30%

奥林巴斯公司无损探伤产品部门 (Olympus NDT) 的生产目标是大批量零件制造,然而以前使用的手动过程测量方法无法满足必要的生产率要求,因此无法实现这一目标。通过使用可编程的车间测量系统将检测过程自动化,Olympus NDT实现了制造能力目标,并且提高了零件质量、减少了废品。

拉曼软件:扩展

拉曼软件:扩展

拉曼软件:扩展 附加模块 您可以添加包含专业功能的模块来定制WiRE: 微孔板成像 — 用于药物和生物研究 定制分析软件包 (CAP) 模块 — 用于过程监测、质量保证和质量控制 专用型SEM-SCA控制器 — 用于拉曼-SEM联用系统 拉曼颗粒分析 — 用于定位、分析和自动测量不同尺寸颗粒的灵活方法 批量转换器 — 将数据批量转换为不同文件格式 温度样品池控制器 — 对温度样品池 进行...

雷尼绍制程控制技术帮助汽车零部件制造商显著缩短生产周期、加快交付速度

雷尼绍制程控制技术帮助汽车零部件制造商显著缩短生产周期、加快交付速度

雷尼绍制程控制技术帮助汽车零部件制造商显著缩短生产周期、加快交付速度 背景 OMG的专业领域为机械金属加工 挑战 具有前瞻性思维的新客户,以及新一代汽车产品的开发热潮,这些都对制程控制解决方案提出了新的需求。OMG认为,他们需要找到一种全新的工件测量方法来克服两个技术挑战。 解决方案 结果...

夹具卡盘,在Equator™ 300比对仪上固定工件

夹具卡盘,在Equator™ 300比对仪上固定工件

供路虎BAR帆船队使用的RLS LinACE™编码器

供路虎BAR帆船队使用的RLS LinACE™编码器

FORTiS-S™封闭式直线光栅长度可达4,240 mm

FORTiS-S™封闭式直线光栅长度可达4,240 mm

雷尼绍加长型FORTiS光栅的应用说明。

雷尼绍AxiSet™ Check-Up回转轴心线检查工具

雷尼绍AxiSet™ Check-Up回转轴心线检查工具

QuickLoad™快速装卸拐角型影像仪夹具安装

QuickLoad™快速装卸拐角型影像仪夹具安装

1151 - 1200 / 1403 gösteriliyor