Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
Revolution in ceramic tile printing signals renewed demand for encoders
Revolution in ceramic tile printing signals renewed demand for encoders 最終,半色調圖像的品質須取決於其空間解析度、灰階解析度,以及低頻瑕疵的存在程度。多個半色調點組成一個半色調單元,根據單元中的半色調點的大小尺寸和密度的不用,便會在人眼中呈現顏色的不同陰影。目前用於瓷磚印花的單程噴墨繪圖機使用約 8 至 10...
Renishaw 推出 FORTiS™ 系列的新世代封閉線性絕對式光學尺
全球量測專家 Renishaw 推出創新的 FORTiS 封閉線性絕對式光學尺系列產品,適用於工具機等各種嚴苛環境。
RESOLUTE™ 光學尺升級科研天文望遠鏡的位置回饋性能
Wise 天文台 (Wise Observatory) 是由以色列特拉維夫大學 (Tel Aviv University) 擁有並經營的天文研究機構。四十多年來,該天文台始終致力於支持天文學領域的尖端研究。機構位於以色列的內蓋夫 (Negev) 沙漠中,距離最近的城鎮也有五公里;這獨特的地理位置意味著,這裡的夜空全年大多時間晴朗無雲,並且遠離光害的影響。憑藉這些優勢,該天文台的一米天文望遠鏡...
RESOLUTE™ 光學尺升級科研天文望遠鏡的位置回饋性能
Wise 天文台 (Wise Observatory) 是由以色列特拉維夫大學 (Tel Aviv University) 擁有並經營的天文研究機構。四十多年來,該天文台始終致力於支持天文學領域的尖端研究。機構位於以色列的內蓋夫 (Negev) 沙漠中,距離最近的城鎮也有五公里;這獨特的地理位置意味著,這裡的夜空全年大多時間晴朗無雲,並且遠離光害的影響。憑藉這些優勢,該天文台的一米天文望遠鏡...
ZF Marine 使用 Equator™ 檢具系統提高噴水推進泵生產效率
位於義大利帕多瓦的 ZF Marine 公司是一家船舶推進泵製造商,他們正在探索如何提升製程控制效率,增強量測能力。「我們意識到在製造時間上有很大的節省空間,」ZF 品質控制經理 Gerardo Matterazzo 解釋說,「但是我們要找到正確的工具。Renishaw 製程控制系統 Equator 恰好能夠滿足我們的需求,它是一台精密、準確、多功能的量測設備,而且易於使用。我們對它進行了一...
「儘管溫差範圍高達 21°C,量測時間和成本減少 80%,依舊能維持良好精度」
Kishan Auto 公司(位於印度古吉拉特邦,拉傑果德)是一間全球領先的連桿製造商,主要為汽車、壓縮機、重型商用車、拖拉機、船用發動機和重型推土機製造行業的知名大廠生產製造連桿。Kishan 最近購置一組 Renishaw Equator 多功能檢具系統,並已立即獲得效果,成本和量測週期時間都降低80%以上。
升級任何 CMM
升級任何 CMM 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 這套完整的解決方案在各方面皆採用頂尖技術,並擁有 Renishaw 直接為所有 CMM 品牌(包括 Hexagon 和 Zeiss)所提供的服務和支援。 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 5 軸量測系統...
EZ-IO 自動化軟體
EZ-IO 自動化軟體 Equator™ 系統可整合至已有上下料和機器人裝載的智慧化工廠中。 EZ-IO 流程 EZ-IO 流程是一種可供系統整合商快速啟用預先定義的機器人程式。 可使用自動重新標定等智慧功能,例如 Equator 系統偵測到加工現場溫度改變時,使用機器人或輸送系統裝載標準件。...
Renishaw Equator™ 300 檢具系統加速新冠病毒檢測試劑盒的生產
在全球面對新冠肺炎疫情 (COVID-19) 的挑戰中,快速將新冠病毒檢測試劑盒完成並出貨是致勝的 關鍵。為達到塑膠試劑盒零組件的大規模生產,量測環節絕不能成為掣肘整個生產流程的瓶頸。受客戶委託,來自愛爾蘭的 Verus Metrology Partners (Verus) 公司開發出可提升量測效率的全新解決方案,實現了量測速度與生產速度兼顧的雙贏。
Renishaw Equator™ 300 檢具系統加速新冠病毒檢測試劑盒的生產
在全球面對新冠肺炎疫情 (COVID-19) 的挑戰中,快速將新冠病毒檢測試劑盒完成並出貨是致勝的關鍵。為達到塑膠試劑盒零組件的大規模生產,量測環節絕不能成為掣肘整個生產流程的瓶頸。受客戶委託,來自愛爾蘭的 Verus Metrology Partners (Verus) 公司開發出可提升量測效率的全新解決方案,實現了量測速度與生產速度兼顧的雙贏。
FORTiS™ 封閉式線性光學尺 有助於降低工具機持有成本
Application note describing the features and benefits of the FORTiS enclosed encoder to the machine tool end-user and service provider markets.
量測專用精密測針
量測專用精密測針 Why Renishaw text What is a stylus heading text Styli for Zeiss probes heading text Continued FARO text Top tips for using styli text Renishaw styli for FARO arms heading text Strapline...
RESOLUTE™ 光學尺將射頻天線的定位精度和解析度提高百倍
Pacific Antenna Systems (PAS) 公司設計、加工和製造使用 1–110 Ghz 射頻 (RF) 的先進天線系統。這些天線系統的應用範圍包括高解析度雷達、用於視距和衛星 (SATCOM) 通訊的高速率資料通訊,以及用於對抗無人機 (UAS) 的高功率微波系統。
搭載 SPRINT™ 技術的 OSP60 高速高精度測頭進行機上掃描量測
SupaScan with OSP60 on cylinder head
R.A.M. Service 為經典磨床加裝 FORTiS™ 線性光學尺,實現高精度改裝
R.A.M. Service 專門提供工具機改裝和相關技術服務,迄今 已在工具機業積累了 30 餘年的豐富經驗,R.A.M. Service 攜手 Renishaw,運用其先進的位置和運動控制解決方案,全面升級改 裝服務水準。
Equator™ 精準量測渦卷誤差 Renishaw 助力空調廠家生產靜音空調
渦卷製造的自動化整體方案
RESOLUTE™ 光學尺將射頻天線的定位精度和解析度提高百倍
Pacific Antenna Systems (PAS) 公司設計、加工和製造使用 1–110 Ghz 射頻 (RF) 的先進天線系統。這些天線系統的應用範圍包括高解析度雷達、用於視距和衛星 (SATCOM) 通訊的高速率資料通訊,以及用於對抗無人機 (UAS) 的高功率微波系統。
適合綜合加工機的檢測軟體
適合綜合加工機的檢測軟體 關於巨集型編程 Renishaw 的檢測軟體包含一組巨集,控制測頭量測動作及點資料操作,可輸入參數量測一系列常見組件特徵。 刀具及工件補正值可依據量測尺寸自動更新。完成每次量測循環後,可列印結果。 個別控制器的部分功能可能不同。 使用者若需要更完整的測頭量測循環組合,可能比較適合使用 Inspection Plus 解決方案。 相容於: 綜合加工機 車削中心...
調諧品質阻尼器幫助 FORTiS™ 光學尺實現領先同級的抗振性
工具機在運作過程中會產生明顯的振動,而強烈的振動會對安裝在工具機上的封閉式光學尺產生不利影響,進而導致量測不精確。軸向位置量測精度可直接影響製程在各個方面的品質,比如特徵加工精度和表面粗糙度等。優化位置量測精度,減少振動的影響,可顯著提高生產品質。
Tremec 採用 Equator™ 檢具後,加工現場量測 Daimler 零件的時間縮短了 85%
位於墨西哥城附近的 Tremec Queretaro 工廠負責為 Daimler、Volvo、GM、John Deere 和 CNH 製造變速器系統。由於零件的製程控制耗時過久,Tremec 決定要對大幅改善其製造流程。Tremec 決定在全新的Daimler 輪齒專案中採用 Renishaw Equator 檢具,以不同的方式來進行研磨與符合環保標準的齒輪車削作業。這些設備每天可製造 55...
「我看到Equator™ 檢具系統已經成為我們有史以來最佳的投資。」
David Powell 是英國 Euromould Ltd.的品管經理,他使用高靈活性的Renishaw Equator 檢具系統來提升檢驗能力與攜帶性,將射出成型零件的檢驗時間減少 85%。
航太
Renishaw 源自於航太業。由於勞斯萊斯 (Rolls-Royce) 找不到協和式客機儀器管線所需精度的測量裝置,因此我們的創建者自行建造了一部。這是一部接觸觸發式測頭:同時也是一項成為我們首款產品的革命性製造技術。
適用於雷射切割機的基材固定式光學尺
適用於雷射切割機的基材固定式光學尺 雷射切割應用於航太乃至於土木建築等各種產業。本文探討 Renishaw 基材固定式光學尺如何用於光纖雷射切割應用;這類應用以雷射精準切割大塊金屬片或金屬板。 對長度較短的光學尺而言,干擾通常並不明顯,但如果是長度較長的光學尺,干擾就可能大幅增加。請參閱白皮書:妥善安裝光學尺以達最佳熱學性能 以光纖雷射進行金屬切割 CNC...
Equator 檢具系統讓製造能力提升 30%
奧林巴斯公司無損檢測產品部門 (Olympus NDT) 的生產目標是大批量零件製造,而先前使用的手動量測方法皆無法達到期望的生產效率以致無法實現該目標。透過導入可編程的產線即時量測系統將檢測過程自動化,Olympus NDT 達成了製造目標,並且提高了零件品質、減少了廢品。
OPTiMUM™ 鑽石測針與一般測球在 AA6082 鋁合金掃描量測的對比研究
AA6082 是一種廣泛應用於多種領域的鋁合金材料; 然而,在三次元量床和 CNC 工具機測頭中使用傳統測 球進行此鋁合金量測時,常常會出現表面黏附現象(亦 稱為黏附磨損),進而影響量測精度。 Renishaw 針對此問題進行了深入研究,並在本白皮書 中詳細介紹了相關測試結果與分析。
Renishaw 呈獻 Primo™ System – 突破舊有商業模式, 為全球引進精密製造科技
合理成本的「隨用隨付」工具機測頭系統讓各規模的製造商邁向高端製造科技。
Tremec Mexico 採用 Equator™ 檢具後,加工現場量測 Daimler 零件的時間縮短了 85%。
位於墨西哥城附近的 Tremec Queretaro 工廠負責為 Daimler、Volvo、GM、John Deere 和 CNH 製造變速器系統。 由於零件的製程控制耗時過久,Tremec 決定要對大幅改善其製造流程。 Tremec 決定在全新的Daimler 輪齒專案中採用Renishaw Equator 檢具,以不同的方式來進行研磨與符合環保標準的齒輪車削作業。 這些設備每天可...
適合製造業的製程控制解決方案
適合製造業的製程控制解決方案 生產製造中的製程控制 我們 50 多年來持續為全球製造商提供量測解決方案,首次推出產品就掀起革命浪潮,徹底顛覆 CMM 的自動化元件檢測。自此之後我們推出各式各樣領先全球的頂尖技術,範圍涵蓋工具機測頭量測、機器校正及最佳化系統、生產現場檢具系統、積層製造系統,以及智慧工廠連線解決方案。 我們在自家工廠則導入結構化的製程控制架構,也就是所謂的金字塔生產製程解...
Raman software: control
Raman software: control WiRE: 可在儀器啟動時自動參照馬達,確保馬達位於正確位置 可在您變更儀器配置時,將關鍵光學元件移往其校準位置。您不需要手動校準元件 可在精密作業期間同步機械元件和電子裝置(例如 SynchroScan 光譜擷取及 StreamLine 快速產生化學影像) 執行性能檢查及儀器校正 儀器控制 WiRE™...
Cosmic ray removal
Cosmic ray removal 在資料收集後消除宇宙射線 您可利用簡易的清除功能,消除少量明顯的宇宙射線特徵。其中會以單一線條取代射線區域。如果資料檔案中有許多光譜,這種方法實際操作時就會相當緩慢。 為了在含有許多宇宙射線特徵的檔案迅速取得結果,Renishaw 的宇宙射線消除器處理工具,可結合各種適當方法,並以全自動方式或由您引導加以應用。 由光譜資料消除宇宙射線特徵的效益...
迅速回應的服務和支援
迅速回應的服務和支援 Renishaw 服務並不會在產品安裝完成後就結束。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 快速的服務和支援 Renishaw 深知 CMM...
品管經理說:「身為品管經理,我看到它已經快速成為我們有史以來最佳的投資。」
品管經理說:「身為品管經理,我看到它已經快速成為我們有史以來最佳的投資。」 Increasing capacity Euromould, a pioneer of two-shot moulding in the UK, are a prime example of a company whose success challenged them to find ways of...
Renishaw 以智慧製造主題出展iMTDuo重點推出整合式精密量測, 提升製程控制效益
Renishaw將於 2018年5月9日至12日在台北南港展覽館舉行的台北國際智慧機械暨智慧製造展 (iMTduo) 展出全系列量測解決方案和積層製造系統,為希望利用工業 4.0 所帶來益處的公司,智慧型加工流程帶來生產效益的企業,在K0116 攤位展示最新量測技術,為製造過程帶來的強大功能。
適用於工件設定及檢測的工具機測頭
適用於工件設定及檢測的工具機測頭 工具機檢測測頭扮演關鍵角色,協助在整個製程實現所需的精密目標。這類精密的量測裝置提供自動化工件設定、製程中控制及工件驗證等功能。 Renishaw 提供一系列適合工具機的檢測測頭,支援各式各樣的應用。我們的測頭依據所使用的技術分為三種類別:標準精度、高精度及掃描。 從問題根源掌握製程變數...
Inspection Plus - CNC 工具機專用巨集軟體
Inspection Plus - CNC 工具機專用巨集軟體 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 軟硬體支援 工具機客製化解決方案 全新 Hartrol Plus 控制器的設計,可讓工具機易於使用。Set and Inspect 成為完美融入其中的生力軍,其圖形使用者介面可讓操作人員輕鬆編程工具機測頭量測程序。 協鴻工業 (台灣) 使用簡便...
相容產品清單
相容產品清單 軟體 以下套裝軟體包含 GoProbe 循環: Inspection Plus 接觸式刀具設定 GoProbe for Primo 硬體 以下接觸式觸發測頭支援 GoProbe 循環1。 檢測測頭 刀具設定測頭 OMP40-2 OMP40M RMP40 OMP60/OMP60M OMP400 OMP600 RMP40/RMP40M RMP400 RMP60/RMP...
RENGAGE™ 及 SupaTouch 工具機測頭量測技術盡可能縮短循環時間,達到最高生產力
全球工程技術公司 Renishaw 將在 9 月 16 日至 21 日期間,於 2019 年 EMO 德國漢諾威工具機大展展出 RMP400 工具機測頭及其 SupaTouch 技術。EMO 漢諾威工具機大展是全球金屬加工業最重大的貿易盛會,將展出各種創新成果,推動全球生產技術向前發展。