Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™

封閉式光學尺

封閉式光學尺

封閉式光學尺 機器振動可能會以兩種方式影響傳統的封閉式光學尺:一是在振動頻率接近光學尺共振頻率的情況下造成位置量測誤差,二是嚴重振動可能造成光學尺發出警報訊號,導致機器緊急停止。 Renishaw 設計的 FORTIS 光學尺系列產品,具備多項獨一無二的功能(例如使用調諧質量阻尼器),讓光學尺更為堅固耐用,避免受到振動影響。這項創新的光學尺設計可大幅提升位置穩定度,特別...

提高旋轉工作台的精度標準

提高旋轉工作台的精度標準

CNC 旋轉工作台在多軸加工中心機的效能中扮演極為重要的角色。由於工作台精度和可靠性是產品壽命期間最重要的考量,Matsumoto Machine Corporation (MMK) 採取兩全其美的務實方法,減少分度誤差並改善效能。該公司透過強化產品校準和編碼器技術,為旋轉工作台精度設定新標準。

FASTRACK™線性編碼器光學尺系統蒙太奇圖

FASTRACK™線性編碼器光學尺系統蒙太奇圖

Raman-SPM/AFM combined systems

Raman-SPM/AFM combined systems

Raman-SPM/AFM combined systems 同一位置、同一時間 您可以完全信賴資料。您可以從樣品的同一點同步擷取拉曼和 AFM 資料,無須移動樣品。即使樣品隨時間變化,仍可確保資料一致性。 美國陸軍研究試驗所結合拉曼與 AFM 位在美國馬里蘭州的美國陸軍研究試驗所 (ARL) 透過由 Renishaw inVia 共軛焦拉曼顯微鏡與 Bruker...

光學尺技術文件下載

光學尺技術文件下載

光學尺技術文件下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 選擇 Renishaw 光學尺的 CE、RoHS 及 WEEE 工業標準證書。深入瞭解我們的 ISO 9001 品質保證系統。 工業標準證書 探索我們一系列的技術文件 深入瞭解我們的產品如何在最惡劣的環境中發揮作用,包括符合國際安全標準認證的功能安全系統。 探索我們光學尺產品...

TRS2非接觸式刀具破損檢測系統

TRS2非接觸式刀具破損檢測系統

Renishaw最新型TRS2配備了增強型的ToolWise™技術,在典型條件下可以改善最高達 69% 的刀具檢測時間

兼顧高速與高精度的量測

兼顧高速與高精度的量測

REVO 5 軸測頭座以高速度和高靈活度著稱。採用空氣軸承、高精度旋轉光學尺和雷射反射等先進技術,REVO 測頭座可以將接觸式掃描的速度提升至最大 500 mm/s,與此同時,精確地回饋測針端部的偏移,實現高速下的高精度掃描。

FORTiS™ 封閉式光學尺的鹽霧測試

FORTiS™ 封閉式光學尺的鹽霧測試

加速測試中模擬了將 FORTiS 封閉式光學尺在鹽霧環境中暴露十年的情境測試結果顯示,光學尺效能沒有下降,結構完整未受損,證明產品具有耐腐蝕性

FORTiS™ 封閉式光學尺的落地測試

FORTiS™ 封閉式光學尺的落地測試

FORTiS 採用獨特的非接觸式設計,無內部運動元件,可將破損風險降至最低,提高可靠性,進而延長系統的使用壽命 所有電子元件和光學鏡組均被安全地封裝在密封的讀頭中,並搭配防碎的硬化不銹鋼尺,可提供更強大且穩定的效能

運動平台在真空環境中的應用 藉由超高真空(UHV)光學尺提升穩定性

運動平台在真空環境中的應用 藉由超高真空(UHV)光學尺提升穩定性

在工業界有不少製程需要在真空環境下進行,許多高精密產品在製造過程中也必需使用不同程度的真空技術,產品最後在大氣環境下使用。典型應用包括顯示面板中薄膜和基板之間的精密貼合製程、半導體製程中的薄膜濺鍍、晶圓檢測等等,任何相關的零組件都必須滿足真空環境的要求。 韓國運動平台製造商 VAD Instrument(以下簡稱 VAD)為了滿足其精密製程設備對真空規格的嚴格要求,採用 Renishaw ...

自訂訊號

自訂訊號

自訂訊號 EZ-IO 軟體包括一個自訂訊號功能,可用於輸入及輸出至外部裝置。 在 Equator™ 檢具程式中自訂輸入和輸出 一旦在 EZ-IO 中設定好 I/O 之後,即可在 MODUS 中程式設計簡單的單行命令,以視應用的需求查看輸入狀態或變更輸出狀態。 自訂訊號有許多不同應用,取決於製造系統的需求。應用實例包括: 狀態燈能通知操作人員正在檢測工件、Equator 並未執行檢測...

Universal Manufacturing公司 - Primo

Universal Manufacturing公司 - Primo

这真是一款革命性的产品!”Unimac公司赞叹道。该公司使用全新Primo™系统短短四个月就获得了回报。

Tremec Mexico 採用 Equator™ 檢具後,加工現場量測 Daimler 零件的時間縮短了 85%。

Tremec Mexico 採用 Equator™ 檢具後,加工現場量測 Daimler 零件的時間縮短了 85%。

位於墨西哥城附近的 Tremec Queretaro 工廠負責為 Daimler、Volvo、GM、John Deere 和 CNH 製造變速器系統。由於零件的製程控制耗時過久,Tremec 決定要對大幅改善其製造流程。Tremec 決定在全新的Daimler 輪齒專案中採用Renishaw Equator 檢具,以不同的方式來進行研磨與符合環保標準的齒輪車削作業。

SiGNUM™ RELM系統

SiGNUM™ RELM系統

VIONIC™ 光學尺

VIONIC™ 光學尺

ATOM™ 光學尺

ATOM™ 光學尺

RESOLUTE™ 光學尺

RESOLUTE™ 光學尺

Investigating the secrets of Stonehenge with Raman spectroscopy

Investigating the secrets of Stonehenge with Raman spectroscopy

Renishaw had the privilege to assist in analysing the Altar Stone in situ using a Renishaw Virsa™ Raman analyser.

TONiC讀取頭,帶Ti介面

TONiC讀取頭,帶Ti介面

能夠在 CNC 加工中心上加工機上輕易設定刀長的全的全新 Primo™ LTS 系統

能夠在 CNC 加工中心上加工機上輕易設定刀長的全的全新 Primo™ LTS 系統

全球工程設計技術公司 Renishaw現已推出 Primo™ LTS(刀長設定系統)。Primo LTS是 Renishaw新發佈的Primo 系統的另一成員, 為一種單軸刀具設定系統,能讓使用者在CNC加工機上設定刀長、檢查刀具有無,以及補償熱膨脹。

Renishaw 亮相 SEMICON Taiwan:精密量測引領半導體製程革新

Renishaw 亮相 SEMICON Taiwan:精密量測引領半導體製程革新

Renishaw 亮相 SEMICON Taiwan:精密量測引領半導體製程革新 2025 年 8 月 全球精密工程與科學技術領導品牌 Renishaw 將於 9 月 10 日至 12 日參加 SEMICON Taiwan 國際半導體展,於南港展覽館二館四樓 S7458 攤位磅礡登場。本次以「Precision at every stage of semiconductor...

Renishaw 將於 TIMTOS 展現製程控制大佈局

Renishaw 將於 TIMTOS 展現製程控制大佈局

邁入後疫情時代,台北國際工具機展(TIMTOS)將於 3 月 6 日至 11 日強勢回歸,被視為台灣邊境解封之後最大規模的國際專業展之一。Renishaw 亦摩拳擦掌準備大秀引領業界的自動化製程控制解決方案,帶您親身體驗「機台校正 – 工件生產 – 品質監控」的完整製程佈局如何能更有效率的提升精進,進而將利潤最大化,歡迎到南港展覽館二館 1 樓 P0413 攤位參觀感受

RESOLUTE™ 與 MELSERVO-J 雙強組合,實現更快速、更精準且可靠的運動控制能力

RESOLUTE™ 與 MELSERVO-J 雙強組合,實現更快速、更精準且可靠的運動控制能力

Renishaw 經產業多方驗證的 RESOLUTE™ 光學尺在採用高速機軸的應用中可實現出色的運動控制。Mitsubishi 推出 MELSERVO-J5 伺服放大器後,機器設計人員將能夠利用 RESOLUTE 光學尺的優勢,加快機器運作速度、提高精度並降低維護成本。

應用說明: FORTiS-S™ 封閉式線性光學尺長度已可達 4,240 mm

應用說明: FORTiS-S™ 封閉式線性光學尺長度已可達 4,240 mm

FORTiS™ 封閉線性絕對式光學尺系列產品的高精度位置量測設計堅固可靠,為 CNC 加工製程提供穩固基礎。自推出以來,FORTiS 光學尺已廣獲多家全球領先的工具機製造商採用,提供更優異的量測性能、可靠的密封效果和最高的抗振等優勢。

Productivity+™ Active Editor Pro - 04 — 如何開始編輯程式

Productivity+™ Active Editor Pro - 04 — 如何開始編輯程式

Productivity+™ Active Editor Pro - 08 — 如何進行程式模擬

Productivity+™ Active Editor Pro - 08 — 如何進行程式模擬

SPRINT™ 的 Productive Process Pyramid™ 資訊層: 棱形應用

SPRINT™ 的 Productive Process Pyramid™ 資訊層: 棱形應用

SPRINT™ 的 Productive Process Pyramid™ 預測層: 棱形應用

SPRINT™ 的 Productive Process Pyramid™ 預測層: 棱形應用

SPRINT™ 的 Productive Process Pyramid™ 主動層: 棱形應用

SPRINT™ 的 Productive Process Pyramid™ 主動層: 棱形應用

Sample positioning for Raman microscopy

Sample positioning for Raman microscopy

Sample positioning for Raman microscopy 您的樣品永遠安全無虞 Renishaw 的 MS30 高速編碼台 (HSES),可確保您準確及重複地放置樣品進行分析。這是一款電動編碼樣品台,其中結合高精度的 50 nm 光學尺,以及快速移動和出色的人體工學設計。 其中獲得專利的 EasyMove™ 運作方式,可由手動定位順暢轉移為高速電動移動,並仍可追蹤位置...

關鍵應用 - 連桿

關鍵應用 - 連桿

關鍵應用 - 連桿 在加工連桿等工件時使用 Equator 檢具系統,可大幅強化製造製程: Equator 系統是可重新編程的彈性檢具,所有類型的檢具檢測均可在單一裝置完成。 減少量測循環時間和廢品,協助降低工件成本。 彈性的量測功能可在製造過程提供完整的可追溯性,讓您充滿信心。 Equator™ 檢具系統可加強製程控制及降低檢測成本 連桿 請參閱完整案例簡介進一步瞭解 ...

關鍵應用 - 煞車鉗

關鍵應用 - 煞車鉗

關鍵應用 - 煞車鉗 在加工煞車鉗等工件時使用 Equator 檢具系統,可大幅強化製造製程: 由於縮短檢測時間及提升精度,因此可降低每工件成本。 生產的工件可 100% 接受檢測,在整個製造製程提供完整的可追溯性與精度。 Equator 是彈性靈活的檢具系統,可協助在您的加工現場實作高精度自動化。 Equator™ 檢具系統可加強製程控制及降低檢測成本 煞車鉗 ...

Deep Water Imaging

Deep Water Imaging

High accuracy magnetic ring encoders made by RLS, a Renishaw associate company, are used by Martech of Dorset in its Pan and Tilt units for positioning subsea sonar-imaging devices.

航空發動機元件製造商 Meyer Tool 使用以軟體驅動的 Equator™ 檢具,降低其客製化檢具成本

航空發動機元件製造商 Meyer Tool 使用以軟體驅動的 Equator™ 檢具,降低其客製化檢具成本

Renishaw 新的 Equator 系統是一套以軟體控制的比對檢具,位於美國俄亥俄州辛辛那提市的航空發動機元件製造商 Meyer Tool 使用後,証明能有效降低客製化檢具的成本。Meyer Tool 每年皆需要設計、建置和維護數十部這些昂貴的工具,以提供製程內量測。

Renishaw 推出新一代數位編碼器

Renishaw 推出新一代數位編碼器

全球計量學專家Renishaw為其光學尺產品增添新成員-全新all-in-one VIONiC™ 系列, 是一款結合超高精度和超小型的數位增量光學尺

Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy

Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy

Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy 透過單一光譜一目了然 節省時間。使用 SynchroScan 顯露所有主要拉曼頻帶;具高光譜解析度,跨越整個拉曼範圍,一次資料收集全部解決。觀察晶格模式 、OH 頻帶,以及其中的所有內容。透過光譜找出最細微的樣品差異。 產生配方影像 確保化學影像極具代表性;使用 Renishaw 的...

網站特寫:新產品!FASTRACK™線性光學編碼器系統

網站特寫:新產品!FASTRACK™線性光學編碼器系統

ZF 使用精巧、堅固且具備檢測能力的 Equator™ 檢具系統,提升幫浦產量

ZF 使用精巧、堅固且具備檢測能力的 Equator™ 檢具系統,提升幫浦產量

ZF 使用精巧、堅固且具備檢測能力的 Equator™ 檢具系統,提升幫浦產量 標準件和生產件 實際上,Equator 檢具系統的量測過程由傳統比對量測原理演變而來,它在生產件和指定標準件之間進行比對量測,這便消除了由於溫度變化引起的差異。標準件也是在生產線上使用完全相同的材料和方法生產的;並且始終置於生產環境中,以確保受到相同環境條件的影響。Equator 檢具系統採用創新的高...

OPTiMUM™ 鑽石測針

OPTiMUM™ 鑽石測針

ATOM DX™ A4 橫幅

ATOM DX™ A4 橫幅

SiGNUM™ RELM 主圖像

SiGNUM™ RELM 主圖像

光學方案 FORTIS™

光學方案 FORTIS™

Equator™ 檢具系統

Equator™ 檢具系統

ATOM DX™ 光學尺

ATOM DX™ 光學尺

Renishaw 將於 TIMTOS 釋放「數據驅動製造」的威力

Renishaw 將於 TIMTOS 釋放「數據驅動製造」的威力

全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於 3 月 3 日至 8 日舉行的台北國際工具機展 (TIMTOS) 中,推出最新的精密量測、製程控制及位置回饋等創新技術,更將首次展出用於製程控制的智慧製造數據平台 - Renishaw Central,全面釋放「數據驅動製造 」的威力,邀您蒞臨南港展覽館二館 1 樓 P0413 攤位參觀和交流。

Productivity+™ Active Editor Pro - 03 — 如何配置測頭資料庫

Productivity+™ Active Editor Pro - 03 — 如何配置測頭資料庫

新聞稿: Renishaw全新絕對式線性和環型光學尺實現位置回饋的大革命

新聞稿: Renishaw全新絕對式線性和環型光學尺實現位置回饋的大革命

位居全球量測和光學尺技術領導地位的 Renishaw公司,正式推出RESOLUTE™,一種真正絕對式的超精細刻距光學尺系統,不僅抗汙能力超強,其令人印象深刻的規格,更是位置回饋領域前所未有的重大突破。RESOLUTE™ 是世界第一個能夠在36000轉/分的轉速下達到 27位元解析度的絕對式光學尺。該系統同時在線性和角度編碼應用中,在高達 100 m/s的速度下,具有領先市場傲人的1 奈米的解...

Revealing the secrets of glass

Revealing the secrets of glass

Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.

Raman spectroscopy shows agricultural mulch films are a source of microplastics in rivers

Raman spectroscopy shows agricultural mulch films are a source of microplastics in rivers

Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.

藉由投資 5 軸三次元量床 (CMM) 和靈活的比對量測等技術,Apex 提高了量測和反應能力

藉由投資 5 軸三次元量床 (CMM) 和靈活的比對量測等技術,Apex 提高了量測和反應能力

受到宏觀經濟的劇烈變化所及,CMM 專家 Apex Metrology Ltd. (Apex) 對其服務和產品進行了一次戰略審查。客戶需求正迅速變化,而且越來越難以預測。零件的複雜性不斷提高,交貨週期不斷縮短,生產量也愈加不固定。透過採用 Renishaw 的 REVO® 5 軸 CMM 和 Equator™ 檢具系統,Apex 提高了自身的反應能力和前瞻性,以應對未來數年的要求。

701 - 750 / 1108 gösteriliyor