Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
Reporter
Reporter는 CNC 공작 기계 컨트롤러에서 공작물 측정 데이터를 확인하려는 고객을 위해 개발된 사용하기 쉬운 장비 내 프로빙 앱입니다. 이 앱은 Windows® 기반 CNC 컨트롤에 설치되거나 이더넷을 통해 컨트롤에 연결된 Windows 태블릿에 설치됩니다.
전자 산업
스마트폰이나 태블릿과 같이 정교하면서도 저렴한 전자 장치에 대한 글로벌 소비자의 요구가 급속도로 증가함에 따라 전 세계 기업들의 제조 요건이 변하고 있습니다.
공작 기계를 위한 계측 및 공구 측정 시스템
Renishaw는 CNC 공작 기계를 위한 다양한 계측 및 공구 측정 시스템을 제공합니다. 가공 정확도와 효율성을 개선하도록 설계된 Renishaw의 자동화된 시스템을 활용하면 비용을 크게 절감하고 품질을 대폭 개선할 수 있습니다. 정밀 제조를 위한 Renishaw의 다양한 솔루션을 살펴보십시오.
CNC 기계용 고급 레이저 공구 세터
CNC 기계용 고급 레이저 공구 세터 Renishaw advantage MPD 탁월한 반복도 최대 ±0.
라만 분광기로 생물학적 조직 분석
라만 분광기로 생물학적 조직 분석 생체 분자, 마커, 착색 또는 다이를 타겟으로 할 필요 없이 전체 화학 정보 스펙트럼(핵산, 단백질, 지질 등의 물질로부터)을 추출할 수 있습니다.
로터리 엔코더의 정확도
이 백서에서는 로터리(앵글) 엔코더 성능에 영향을 미치는 주요 요인을 개략적으로 설명하여 설계자의 분야에 가장 적합한 엔코더 시스템을 선별하는 데 유용하게 활용할 수 있는 정보를 제공합니다.
Renishaw, 항공 우주 임펠러 제조업체의 가공 시간 단축
글로벌 상용 및 소비자 엔지니어링 대기업 Honeywell의 계열사인 Honeywell Aerospace는 상용 항공기에 사용되는 수많은 임펠러와 블리스크를 생산합니다. 본질적으로 방사류 및 축류 압축기인 임펠러는 사용하기에 적합하도록 보장하기 위해 가공 공정 전반에 걸쳐 유지되는 공작물 데이텀을 활용합니다.
CMM, 프로브, 소프트웨어 및 개조
부품 치수와 표면 데이터를 빠르고 정확하게 획득하는 CMM, 정밀 센서 및 개조.
Renishaw GUI
Renishaw GUI 활용도는 높이고 수동 셋업 작업은 없애줍니다.
캘리브레이션 설명서 및 사용자 안내서
캘리브레이션 설명서 및 사용자 안내서 CARTO 라이브러리 새로운 버전의 기존 사용자 안내서를 CARTO 라이브러리에 설치하려면 위의 최신 버전을 다운로드하십시오.
50% 더 빠른 터빈 블레이드 검사
EMA(Europea Microfusioni Aerospaziali)는 산업용 에너지 생산 목적의 민간 및 군용 항공기, 선박, 잠수함 및 터빈용 추진 시스템 제조 분야를 선도하는 세계적인 기업, Rolls-Royce Group(롤스-로이스 그룹)의 자회사입니다.
GoProbe 다운로드
GoProbe를 사용하면 Renishaw 프로빙 시스템이 빠르고 간편해집니다. GoProbe는 사용하기 쉬운 프로빙 사이클을 지원하는 간소화된 사용자 인터페이스를 제공합니다. 배우기 쉬운 교육 키트와 함께 단순하지만 강력한 가공 솔루션을 제공하는 스마트폰 앱이 패키지에 포함되어 있습니다.
"Equator 는 제로화 대기 시간을 줄일 수 있으며 까다로운 피처를 측정할 수 있고 가격 경쟁력이 매우 우수합니다 "
스페인 바르셀로나 인근에 소재하고 있는 자동차 부품 제조업체인 Eponsa에서 찍어낸 부품과 조립품의 품질 검사를 위해 혁신적인 다기능 제조 현장 비교 게이지인 신제품 Renishaw Equator를 구매했습니다.
Renishaw와하트포드, 지능형 ‘스마트 팩토리’ 솔루션을 제공하기 위해 협력
전 세계적으로 유능한 노동력 부족 현상과 빠른 속도로 출현하고 있는 Industry 4.
스트레인 게이지 공작 기계 프로브는 5축 항공우주 부품에 적합합니다
인디애나주 셸비빌 소재 Triumph 제조 설비에서 생산된 부품에서는 평평한 표면과 직선을 찾아보기가 어려운데, 이와 같은 이유 때문에 회사에서는 고정밀 포털 밀링 장비 중 하나인 공작 기계 프로브를 스트레인 게이지 기반 Renishaw RMP600으로 업그레이드했습니다.
GoProbe
GoProbe를 사용하면 Renishaw 프로빙 시스템이 빠르고 간편해집니다. GoProbe는 사용하기 쉬운 프로빙 사이클을 지원하는 간소화된 사용자 인터페이스를 제공합니다. 배우기 쉬운 교육 키트와 함께 단순하지만 강력한 가공 솔루션을 제공하는 스마트폰 앱이 패키지에 포함되어 있습니다.
“21°C 범위에도 불구하고 정확도를 유지한 상태에서 측정 시간과 비용이 80% 감소했습니다.”
Kishan Auto parts Pvt. Ltd., Rajkot(인도, 구자라트)는 자동차, 압축기, 상업용 중장비, 트랙터, 해양 엔진 및 어스무버 제조 산업 분야에서 활동하는 주요 기업에 납품하기 위한 커넥팅 로드를 생산하는 세계적인 선두업체입니다.
3DHISTECH 현미경에 Renishaw 엔코더 사용
헝가리 부다페스트에 위치하고 있는 3DHISTECH는 세계에서 가장 빠르고 용량이 큰 자율 파노라마 디지털 슬라이드 스캐너인 P1000을 설계 및 제조합니다. P1000은 대형 병리학 실험실에서 최대 2일 동안 무인 작동하면서 의료용 샘플의 초고해상도 이미지를 캡처할 수 있는 매우 정확한 주사 현미경입니다.
5축 CMM 검사로 "즐기자"
스캐닝 프로브는 미국 몬타나주 Maryville에 위치한 Kawasaki의 공장에서 형상-데이터 수집과 머시닝 셀로의 피드백 속도를 증가시키고, CMM 고정물을 줄이고, 프로브 캘리브레이션 시간을 수시간에서 수분으로 단축시키고 있습니다.
산업 공정 제어를 위한 스마트 제조 데이터 플랫폼
Renishaw Central은 정확한 공정 및 계측 데이터를 수집 및 제공하고 조치하는 스마트 제조 데이터 플랫폼입니다. Renishaw Central이 제조 공정을 최적화하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보십시오.
기계 캘리브레이션 사례 연구
Renishaw의 캘리브레이션 및 최적화 도구는 제작, 검증부터 보정, 진단에 이르기까지 전체 수명 주기에서 기계 성능을 강화합니다. 고객 통찰력과 정밀 솔루션 사례를 알아보십시오.
기계 제작을 위한 정렬 레이저
Renishaw의 XK20 및 XK10 정렬 레이저 시스템으로 어떻게 기계 제작 정확도를 개선하고 조립 시간을 줄일 수 있는지 알아보십시오. 탁월한 정밀도의 신뢰할 수 있는 성능으로 자신감 있는 측정