Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
A-9715-0050 - RTLC 증분형 20 μm 피치 리니어 스케일(500 mm 길이, ±5 μm/m 정확도, 양면 접착식 장착)
A-9715-0050 RTLC 증분형 20 μm 피치 리니어 스케일(500 mm 길이, ±5 μm/m 정확도, 양면 접착식 장착) A-9715-0050은 0.5 m(500 mm) 길이의 RTLC20-S 증분형 엔코더 테이프 스케일입니다.
The Productive Process Pyramid™ - 가공 후모니터링
가공 후모니터링 - The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™ - 공정 세팅
공정 세팅 - The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™ - 공정 세팅
공정 세팅 - The Productive Process Pyramid™
Project MARCH, 척수손상 환자의 이동을 보조할 외골격 기구 제작
전 세계에서 척수손상으로 고통받는 인구는 매년 25만 ~ 50만 명에 이릅니다. 척수손상(SCI)은 일반적으로 하지(하지 마비) 또는 전신(사지 마비)에 마비를 일으킵니다. 척수손상 환자는 대개 휠체어를 이동 보조 장치로 사용합니다.
Project MARCH, 척수손상 환자의 이동을보조할 외골격 기구 제작
전 세계에서 척수손상으로 고통받는 인구는 매년 25만 ~ 50만명에 이릅니다. 척수손상(SCI)은 일반적으로 하지(하지 마비)또는 전신(사지 마비)에 마비를 일으킵니다. 척수손상 환자는대개 휠체어를 이동 보조 장치로 사용합니다.
블레이드 측정
REVO의 스위프 스캐닝 기법을 사용하면 전체 블레이드를 정확하고 빠르게 측정 및 평가할 수 있습니다. 이제, 고정밀 촉각 프로빙 데이터를 활용한 무제한의 단면 또는 전체 표면 분석이 가능합니다.
The Productive Process Pyramid™ - 공정 전 기초
공정 전 기초 - The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™ - 공정 중 제어
공정 중 제어 - The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™ - 공정 전 기초
공정 전 기초 - The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™ - 가공 후 모니터링
가공 후 모니터링 - The Productive Process Pyramid™
The Productive Process Pyramid™ - 공정 중 제어
공정 중 제어 - The Productive Process Pyramid™
R-CJR-3 - M4, M6 및 1/4--20 베이스 플레이트와 함께 사용되는 회전 3-죠 척
3-죠 척은 프로브가 간섭 없이 공작물 주변을 측정 또는 스캔할 수 있도록 실린더형 공작물을 고정시키는 데 사용됩니다.
FORTiS™ 밀폐형 앱솔루트 엔코더 시스템
제조 공정에서 변이 정도가 높을수록 오류 발생 위험도 커집니다.
Productivity+™ 다축 ‘기술 평가’
Productivity+™ 다축 기능을 사용하면 어느 방향으로든 구성품의 위치를 지정하고 측정된 피처를 사용하여 기계를 업데이트할 수 있습니다. 셋업과 4축 및 5축 기계의 공정 측정 가능성이 크게 높아집니다.
Productivity+™ 무료! 90 일 시험 버전
Productivity+™ CNC 공작 기계를 위한 강력한 PC 기반 소프트웨어
3D 스캐닝으로 블레이드 디스크 밀링 공정의 정확도와 효율성 개선
러시아 우파에 소재하고 있는 Technopark Aviation Technologies는 교육 및 과학 연구와 엔지니어링 서비스를 제공하는 기업으로, 고정익 항공기 및 회전익 항공기와 가스 오일 생산 부문을 위한 고성능 가스 터빈 엔진을 설계, 제조, 서비스하는 러시아 최대의 가스 터빈 엔진 공급 기업과 긴밀하게 협력했습니다.
자동차 부품 업체의 사이클 시간과 납품 지연을 획기적으로 감소시키는 공정 제어
새로운 고가의 대량 자동차 구성품에 대한 생산 주문을 늘리기 위해 OMG는 부품 검사를 위한 대체 접근법을 고려해야 했습니다. 기계 밖 측정과 기계 내 프로빙에 대한 투자로 이 기업은 불량률을 줄이면서 제조 처리량을 늘릴 수 있었습니다.
라만 분광기용 시스템 기능과 액세서리
라만 분광기용 시스템 기능과 액세서리 라만 제품의 설계와 테스트 및 제조에 Renishaw의 자체 기술과 제품이 어떻게 사용되고 있는지 확인해 보십시오.
Renishaw, FORTiS™ 밀폐형 엔코더의 기능 안전 버전 출시
Renishaw, FORTiS™ 밀폐형 엔코더의 기능 안전 버전 출시
거대과학을 지원하는 RESOLUTE™ 엔코더
그르노블(프랑스)에 근거지를 둔 프랑스 기술 회사 IRELEC Alcen은 전 세계 싱크로트론 시설들을 위한 광기계 및 로봇 시스템을 제조합니다.
3D 픽스쳐 모델링 소프트웨어
Renishaw의 FixtureBuilder는 픽스쳐링 셋업을 생성하기 위한 3D 픽스쳐 모델링 소프트웨어입니다. CMM, Equator™ 측정, 비전 검사를 위한 오프라인 프로그래밍을 지원하고 작업 지침을 생성하기 위한 '작성' 기능을 제공합니다.
항공기 엔진 부품 제조업체인 Meyer Tool, 소프트웨어 구동 방식의 Equator™ 게이지를 사용하여 하드 게이지 비용을 "절감"했습니다
소프트웨어 구동 방식의 비교 게이지로 Renishaw가 최근 소개한 Equator 시스템은 오하이오주 신시내티에 위치한 항공기 엔진 부품 제조업체인 Meyer Tool에서 이미 엄청난 하드 게이지 비용을 절감시키고 있습니다. Meyer Tool은 매년 공정 내 측정을 위해 이러한 고가의 툴을 수십 개나 설계, 제작 및 관리합니다.
OSP60 / OSI-S / OMM-S
기계 내 공정 제어를 위한 고속 스캐닝 시스템.
"품질 관리자인 저는 이 제품이 최고의 투자였다는 점을 금방 알아차릴 수 있었습니다."
영국에 본사를 두고 있는 Euromould Ltd의 품질 관리자인 David Powell은 검사 역량과 휴대성을 높이기 위해, Renishaw의 Equator™ 플렉서블 게이지로 사출 성형 부품의 검사 시간을 85% 가량 단축시켰습니다.
밀폐형 광학 엔코더
밀폐형 광학 엔코더 FORTiS-S™ 표준 크기 밀폐형 리니어 엔코더 견고한 밀폐형 설계와 업계에서 인정받은 Renishaw의 앱솔루트 엔코더 기술을 채용한 FORTiS 엔코더는 열악한 환경에서 고성능 측정을 제공하여 기존 시스템에 비해 상당한 이점을 제공합니다.
Linex Manufacturing, Equator™ 측정 시스템과 맞춤형 스타일러스로 검사 문제 해결
Linex Manufacturing에서 Renishaw의 Equator™ 300 자동 측정 시스템으로 전환하여 필요한 검사 속도와 정확도를 모두 실현했습니다.
Linex Manufacturing, Equator™ 측정 시스템과 맞춤형 스타일러스로 검사 문제 해결
Linex Manufacturing에서 Renishaw의 Equator™ 300 자동 측정 시스템으로 전환하여 필요한 검사 속도와 정확도를 모두 실현했습니다.
항공기 엔진 부품 제조업체인 Meyer Tool, 소프트웨어 구동 방식의 Equator™ 게이지를 사용하여 하드 게이지 비용 "절감"
소프트웨어 구동 방식의 비교 게이지로 Renishaw가 최근 소개한 Equator 시스템은 오하이오주 신시내티에 위치한 항공기 엔진 부품 제조업체인 Meyer Tool에서 이미 엄청난 하드 게이지 비용을 절감시키고 있습니다. Meyer Tool은 이러한 고가의 툴을 매년 공정 내 측정을 위해 수십 개씩 설계, 제작 및 관리합니다.
라만 특허권
라만 특허권 다음과 같은 특허권 중 한 가지 이상이 inVia™ 칸포칼 라만 현미경 의 기능과 유사 제품들의 기능에 적용됩니다:US 7170595, CN 101473201, EP 2035793, JP 5059106, US 8009289, CN 101523170, EP 2076742, JP 5614987, US 8456628, CN 101583896,...
CMM 및 측정용 계측 픽스쳐
CMM 및 측정용 계측 픽스쳐 Strapline text Renishaw Equator fixturing fixture image 1 cmm fixtures cmm fixtures AGILITY plates rotational angle vice Fixturing texst p1 QLR image 4 AGILITY plates 3 jaw...
Equator™ 게이지: "품질 관리자인 저는 이 제품이 최고의 투자였다는 점을 금방 알아차릴 수 있었습니다."
영국에 본사를 두고 있는 Euromould Ltd의 품질 관리자인 David Powell은 검사 역량과 휴대성을 높이기 위해, Renishaw의 Equator 플렉서블 게이지로 사출 성형 부품의 검사 시간을 85% 가량 단축시켰습니다.
Renishaw, QUANTiC™ 로터리 엔코더 시스템 출시
세계적인 계측 기업인 Renishaw에서 향상된 진단 호환성과 함께 굉장히 넓은 설치 및 작동 공차가 강점인 QUANTiC™ 리니어 옵티컬 증분 엔코더의 로터리 버전을 출시합니다.
Renishaw, CNC 그라인더를 위한 향상된 프로빙 시스템 출시
세계적인 엔지니어링 기술 기업, Renishaw가 3월 14일부터 17일까지 4일간 독일에서 개최되는 GrindTec 2018(8번 홀, 스탠드 8101)에서 연삭기용 차세대 MP250 스트레인 게이지 프로빙 시스템을 공개합니다.
RESOLUTE™ 앱솔루트 옵티컬 엔코더 시스템
RESOLUTE™는 뛰어난 계측 성능을 자랑하는 진정한 앱솔루트 미세 피 옵티컬 엔코더 시스템입니다. 특허 받은 RESOLUTE 엔코더 기술은 1nm 분해능과 매우 빠른 속도를 결합하여 다양한 고정밀 리니어 테이프와 스파 스케일 또는 앵글 엔코더 링과 함께 사용 가능합니다.
SPRINT™ 공작 기계 스캐닝 기술의 실린더 내경 형상 측정 검사 시간 단축 방법
SPRINT™ 기술은 기존 CNC 공작 기계의 전체 사이클 타임을 크게 단축시키고 생산량을 늘릴 수 있습니다.
Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development
A pioneer in the field of SERS-based biosensor research, Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) used Renishaw’s inVia™ confocal Raman microscope to support this ground-breaking work.
Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development
A pioneer in the field of SERS-based biosensor research, Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) used Renishaw’s inVia™ confocal Raman microscope to support this ground-breaking work.
엔진 및 블레이드
Renishaw는 수십 년 동안 항공기 엔진의 제조와 유지보수를 지원하고 티타늄, 색다른 합금, 합성물 등 대부분의 비싸고 가공하기 어려운 물질을 위한 효율적이고 반복 및 추적이 가능한 제조 공정을 제공하면서 경험을 축적해 왔습니다.