Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
三次元測定機へのレトロフィットにより、検査時間を短縮し、新しいビジネスを獲得
英国グロスタシャーを本拠とする Future Advanced Manufacture社(Future AM)は、米国において新しい推進システム向けのチタンブレード製造契約を獲得したことを受け、検証プロセスを改善する目的でレニショーの REVO® 5 軸計測ヘッドとプローブシステムを採用しました。その結果、精度および効率が向上し、今回のプロジェクトを成功することができました。また、新しい事業...
ラマン分光を使ったポリマーとマイクロプラスチックの研究
ラマン分光を使ったポリマーとマイクロプラスチックの研究 ポリマーの性能を最適化するうえで、その特性の理解が不可欠です。レニショーのラマンシステムは、幅広いのポリマーの研究に最適です。 ポリマーやプラスチックへのラマン分光の応用 ポリマーラミネート、梱包材、マイクロプラスチック、生分解性プラスチックの分析に inVia...
ラマンとはラマン分光とは
ラマンとはラマン分光とは 興味湧き立つラマン分光の世界へようこそ。ラマン分光はさまざまな科学的分析手法の中でも、最も使いやすく、最も強力で、最も多目的に利用できる手段です。 ラマン分光は物質の構造を調べる目的で使用されています。サンプルに単色の光をあて、光がサンプルとどのように相互作用しているのかを調べることで化学物質や構造を特定します。 ラマン分光でわかること ラマン分光...
ラマン分光器の選定
ラマン分光器の選定 パート 2: 効果的なラマン分光器とは inVia マイクロスコープについて inVia コンフォーカルマイクロスコープの適性についての詳細情報 詳細について 参考文献 ラマン分光に関するさまざまな記事、ケーススタディ、ニュースを用意しています。 記事を読む ラマンシステムの選定について、3 本のウェビナーをご用意しています。レニショーのラマン分光...
キャリブレーション製品用マニュアルおよびユーザーガイド
キャリブレーション製品用マニュアルおよびユーザーガイド 本ページでは、レニショーのレーザー干渉計やボールバーのユーザーガイドやサポート資料を掲載しています。 必要に応じて、ダウンロードしてご活用ください。 CARTO ライブラリ CARTO...
「ゲージング時間と費用を 80% 削減し、21度の範囲でも高精度を維持できます。」
Kishan Auto parts Pvt. Ltd.(インド、グジャラート、ラジコート)は、自動車、コンプレッサー、大型商用車、トラクター、船舶用機関、土木機械の大手メーカー向けにコネクティングロッドを供給する世界的なメーカーです。Kishan は最近レニショーの Equator フレキシブルゲージコンパレーターを購入し、導入直後からゲージング時間と費用の 80% 以上の削減に成功しました。
ラマン散乱とは
ラマン散乱とは ラマン効果の検出方法 ラマン効果はラマン分光器で測定することができます。まず、レーザーなどから単色の光をサンプルに照射します。青色の光を照射した場合は、青色の光が反射するはずです。散乱するほとんどの光は照射時と同じエネルギーを持っています (「レイリー散乱」)。 散乱した光のうち、わずか 1 千万分の 1...
CNC 機械用高機能レーザーツールセッター
CNC 機械用高機能レーザーツールセッター Renishaw advantage MPD 対応工具の幅広さ 幅広い形状の工具を正確に計測できます。 豊富なラインナップ 用途や場面に合うよう、高さや幅などラインナップを幅広くご用意しております。 NC4 のカスタム製品...
改ざん文書の検出 - ラマン分析を偽造文書の特定に役立てる方法
改ざん文書の検出 - ラマン分析を偽造文書の特定に役立てる方法 2020 年 4 月 16 日 技術の進歩が空前の速さで進むこの時代は、過去の技術が歴史の中に埋没していく様子を目の当たりにすることが増えてきています。新しい時代の到来に伴い、今では活字が絶滅の危機に瀕しているように見えます。インターネットにアクセスできるパソコンが、今では世界中の人々の日常生活に浸透し、数十年前には印刷が必要...
ミクロン単位で製造するグリーンエネルギー用巨大研削盤
KMT リンショーピングでは、巨大な VTG4000 切削旋盤機を使用して風力タービン用の高精度大型ベアリングを製造していますが、正確な高速操作を行う上でレニショーのエンコーダが不可欠になっています。
Set and Inspect
Set and Inspect 工作機械リンク 工作機械用製品 生産工程の改善 使用中の工作機械に最適な製品の選定 ハードウェアおよびソフトウェアのサポート 工作機械用カスタムソリューション シンプルながらも機能的 Set and Inspect...
GoProbe のダウンロード
GoProbe でレニショープローブシステムを簡単に使えるようになります。GoProbe は、プローブ計測サイクルを簡単に使うためのシンプルなツールです。トレーニングキットとスマートフォン用アプリが含まれているため、シンプルかつ効果的なものづくりソリューションとして機能します。
REVO®システム用 RUP1 超音波プローブ
REVO®システム用 RUP1 超音波プローブ ここでは、RUP1 プローブを紹介していますが、RVP ビジョンプローブ、SFP2 表面粗さ測定プローブや、RSP2 /RSP3 プローブシリーズなどの他の REVO プローブも併せてご覧ください。 5 軸三次元測定機で超音波厚さ測定 超音波による厚さ検査可能な RUP1 超音波プローブで、REVO®...
ラマン分光を使ったバッテリ材料の開発
ラマン分光は、研究開発を目的としたリチウムイオン電池の特性評価に理想的なツールです。レニショーの inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープは、使用素材の基本研究から最終製品の品質管理や障害解析まで、さまざまな調査に最適です。
インテリジェントな生産ソリューションで、ガスタービン用コンポーネントの生産時間を半減
Doncasters Precision Castings – Deritend 社は、焼き流し鋳造法や金属加工で製造する産業用ガスタービンエアフォイル(ニッケル・コバルトベースの超合金製)のトップメーカーです。同社は事業の成長に力を入れており、効率的な製造やラピッドプロトタイピングを介した継続的な改善活動への積極的投資でこのスタンスを維持しています。
工作機械用ワーク/工具計測システム
工作機械用ワーク/工具計測システム カスタムソリューションの対応 工作機械用製品のカスタムには専門のチームが対応します。豊富な知識と経験で、お客様に最適なソリューションを提供します。 工作機械のメンテナンスやヘルスチェックのための製品を紹介します。 工作機械の診断 あらゆるタイプ、サイズの CNC...
ラマン分光からわかること
ラマン分光からわかること ラマン分光を使った結晶化度と多形性の把握 ラマンスペクトルを比較することで、物質の構造の違いを調査することができます。結晶化度を数値化し、同じ化学物質の類似した各結晶形 (多形) を区別します。この作業には、inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープ のような高いスペクトル分解能を有したラマンシステムが必要です。 化学結合の...
機械のキャリブレーションのための XL-80 レーザー干渉計システム
機械のキャリブレーションのための XL-80 レーザー干渉計システム 特徴とメリット レーザー周波数確度 - レーザーチューブを温度制御することでナノ単位の公差に保ち、3 年間にわたって±0.
Reporter
Reporter は、CNC 工作機械コントローラでワーク計測結果を閲覧するための、使いやすいプローブ計測アプリケーションです。Windows® ベースの CNC コントローラか、イーサネットでコントローラに接続した Windows タブレットにインストールします。
レニショー GUI ソフトウェア製品
レニショー製 GUI (Graphical User Interface: グラフィカルユーザーインターフェース) では、プローブキャリブレーションや工具計測、形状寸法計測サイクルを直感的な方法で設定し、実行できます。
「ゲージング時間と費用を 80% 削減し、21度の範囲でも高精度を維持できます。」
Kishan Auto parts Pvt. Ltd.(インド、グジャラート、ラジコート)は、自動車、コンプレッサー、大型商用車、トラクター、船舶用機関、土木機械の大手メーカー向けにコネクティングロッドを供給する世界的なメーカーです。
ワールドクラスのレーザー装置メーカーがレニショーのシリーズエンコーダシステムを選択
Han's Laser Group は、専門レーザー装置の設計と製造において世界をリードしており、ノキアやフォルクスワーゲンをはじめとする要求の厳しい国際的な顧客に毎年 1 万以上のレーザーマーカー、カッター、溶接機、彫刻機を提供しています。
内燃エンジンの製造
レニショーもメーカーとして、運用を本格的に変革するには加工の前、最中、そして後にばらつきの原因を特定し、制御できるようになる必要がある、と理解しています。当社の自動製造やプロセスコントロールにおける数十年の経験は、世界中のお客様の現場で、製造能力と生産性を向上するためのよりスマートなプロセスの開発に役に立っています。
三次元測定機用プローブ、ソフトウェア、レトロフィット
チェンジャ チェンジャ 三次元測定機 制御 ヘッド 位置決め 産業 寸法計測 マニュアル ものづくり 測定 精密計測 モータライズド 精度 品質 ラック ソフトウェア スタイラスワークの寸法と表面データを、高速かつ正確に取得する三次元測定機用高精度センサー主要製品として、三次元測定機レトロフィット、タッチプローブ、タッチトリガープローブ、スキャニングプローブ、5 軸測定システム、モータライズ...
ラマン分光を使った生体組織の分析
ラマン分光を使った生体組織の分析 組織をイメージ化 レニショーの StreamLine™ は、組織イメージの生成に特に適しています。組織に光や熱による損傷を及ぼすことなく、高いレーザーパワーで測定できるため、最短時間でイメージを取得できます。 平坦でない表面の研究 StreamLine の Surface 機能を使用すると、平らでないサンプルでも、イメージを生成できます。 ...
ケーススタディ: デラウェア州 Winterthur 美術館の所蔵品に対するラマン分析
Winterthur 美術館の Department of Conservation に所属する Associate Scientist 兼 Lab Manager の Rosie A.
コンフォーカルラマンマイクロスコープを用いた口腔バイオフィルムのマッピング
微生物は、自らの生存のために表面にバイオフィルムを形成します。歯肉下領域で細菌が蓄積し、バイオフィルムが形成されると、歯肉炎などの歯周感染症が発生する場合があります。微生物組成と生物膜構造を研究することは、口腔疾患の機序を理解するのに役立ちます。
ケーススタディ: 研究所で大活躍のレニショー inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープ
ケーススタディ: 研究所で大活躍のレニショー inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープ MCFP の管理責任者である務める Elena Taran 博士は、次のように述べています。レニショーの inViaTM コンフォーカルラマンマイクロスコープのカスタマイズ構成が、さまざまな形状や組成を持つ文化財の分析に最適であることから、MCFP の分光器として採用されました。MCFP...
Innovation Matters 2022: レニショーの製造現場から
Innovation Matters 2022: レニショーの製造現場から 最も使用する機会の多いレニショー製品とその理由 AS:...
航空機用インペラメーカーの製造時間短縮にレニショーが貢献
世界的なエンジニアリング複合企業 Honeywell 社の傘下にある Honeywell Aerospace 社は、民間航空機で使われるインペラやブリスクを大量に製造しています。事実上の遠心コンプレッサや軸流コンプレッサと言えるインペラの品質は、加工工程を通して維持されるワークのデータムに左右されます。
ロータリエンコーダの精度
ロータリエンコーダの精度 リードヘッドのミスアライメント リードヘッドがスケールの回転中心に対して適切にアライメントされていない場合、スケールとリードヘッド間の距離が (リングの偏心、温度変化などで) 変化すると、誤差が発生する。また、リードヘッドのピッチが変わって取付け高さが変化すると、ピッチ角度の正弦波に比例して測定誤差が生じる (図 11 参照)。...
英国アグスタ ウエストランド社「ワイルドキャット」ヘリコプター用部品サプライヤー
トッズエアロスペース社(Tods Composite Solutions)は、複合材料による軽量構造物の設計と製作に専門を特化、高い精度が要求される航空・国防のアプリケーションにソリューションを提供し、アグスタ ウエストランド社の「シルバー・サプライヤー」に認定されています。世界トップクラスの航空事業メーカーであるアグスタ ウエストランド社から、シルバーサプライヤーのステータスを獲得し継続維...
レニショー製エンコーダを組み込んだ Flora Digital プリンター
Flora Digital とは、業務用印刷業界向けの大判インクジェット技術に特化する Shenzhen Runtianzhi Digital Equipment Co. Ltd.(SRDEC 社)が展開するブランド名のことです。開発当初から、Flora Digital プリンターにはレニショー製エンコーダ RGH41 が複数軸に実装されており、最高水準の印刷性能を実現しています。
GoProbe
GoProbe でレニショープローブシステムを簡単に使えるようになります。GoProbe は、プローブ計測サイクルを簡単に使うためのシンプルなツールです。トレーニングキットとスマートフォン用アプリが含まれているため、シンプルかつ効果的なものづくりソリューションとして機能します。
レニショーと Hartford 社、インテリジェントな「スマートファクトリー」ソリューションを目指して連携
世界的な技能不足と急速に進展するインダストリ 4.0 の潮流に直面する中、台湾の CNC 工作機械メーカーである Hartford 社は、自社の CNC 工作機械向けに革新的で、より使いやすいヒューマンマシンインターフェース (HMI) の開発に取り組んだ。同時に、同社は製品品質の継続的な向上を目指し、自社の CNC 工作機械製造工程における計測と検査の体制を整えることにも力を注いだ。
CNC 機械用工具計測アーム
CNC 機械用工具計測アーム Renishaw advantage MPD レニショーの工具計測アームラインナップ プロセスコントロール向上に貢献する HPRA と HPPA Q: 保証の延長は可能ですか? A:...
機械キャリブレーション関連のケーススタディ
機械キャリブレーション関連のケーススタディ その効果はすぐに現れました。以前はベッドのキャリブレーションに、優に半日かかっていましたが、今では XK10 アライメントレーザーを使うことで 15 分でできるようになり、さらに 5...
エンコーダシステムの紹介
エンコーダシステムの紹介 光学式エンコーダのタイプ アブソリュートエンコーダの用途 アブソリュートエンコーダは、電源を OFF にしても位置情報を保持する必要がある機械に非常に適している。具体的には、固定の基準位置への原点復帰が望ましくない外科手術ロボットや工作機械が挙げられる。 オンデマンドウェビナー...
スマートなものづくりを実現するデータプラットフォーム
Renishaw Central は正確なプロセスデータと計測データを収集し、見える化し、そして処理するスマートデータプラットフォームです。Renishaw Central が製造工程の最適化にどのように役立つかをご紹介いたします。
ストレインゲージプローブは 5 軸航空機部品に最適
米インディアナ州シェルビービル(Shelbyville)に在るトライアンフ製作所(Triumph Fabrications)では、加工するパーツの形状に平面や直線はまずありません。それが主な理由で、高精度門型フライス機の工作機械用プローブを、レニショーRMP600ストレインゲージプローブにアップグレードしました。