Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
工作機械用ソフトウェアのダウンロードとサポート
工作機械用ソフトウェアのダウンロードとサポート ソフトウェア保守契約をご契約中のお客様は、このページのリンクから、最新のソフトウェアリリースおよびサポート情報にアクセスできます。リンク先には、レニショー工作機械用ソフトウェアパッケージの操作に関しての一般的な質問も掲載しています。 ソフトウェアのダウンロードについては、お手元のソフトウェア保守契約証書に記載の E メールアドレスを使用し...
ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 工程内制御
工程内制御 - ピラミッド型高生産性プロセス
FORTiS™ エンコーダ 過酷な環境下でも安定した測定
FORTiS は、工作機械の過酷な加工環境でも精密な位置測定が可能な、耐環境性能が極めて高いクローズドタイプリニアエンコーダです。
レニショー、サイド取り出しケーブルを備えた RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダを発売
世界的なエンジニアリングテクノロジー企業、レニショーは、ロータリー(角度位置決め用)スケールとリニアスケールの両方で使用できるサイドケーブル取り出し口を備えた新タイプの RESOLUTE リニアアブソリュートエンコーダを発売します。この構成は、使用できるすべてのプロトコルとの互換性を備えており、フラットパネルディスプレイ(FPD)、電子部品のアセンブリやテストマーケットからの要望に応えて開発...
ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 工程内制御
工程内制御 - ピラミッド型高生産性プロセス
FORTiS™ エンコーダと レーザーキャリブレーションシステム、 工作機械の高精度化に貢献
工作機械の精度はさまざまな環境要因や機械要因に左右される。パーツの熱膨張、ガイドレールやベアリングの不具合などである。
レニショー、サイド取り出しケーブルを備えた RESOLUTE™ ETR を発売
世界的なエンジニアリング技術会社のレニショーは、結露のない環境で -40℃までの動作温度に対応できる RESOLUTE ETR(拡張温度範囲)アブソリュート光学式エンコーダのサイド取り出しケーブルオプションを発売します。
再製エンジン部品の寿命を延ばす SPRINT™ スキャニング技術
オンマシンスキャニング技術への投資がもたらすメリット
レニショー:ものづくりの効率化とヘルスケアの向上
精密計測、モーションコントロール、機械校正、歯科用 CAD/CAM、積層造形、分光、そして脳神経外科分野において、レニショーによるイノベーションが精度、効率および品質を向上します。製品ラインナップとしては、三次元測定機用タッチプローブ、スキャニングプローブ、三次元測定機へのレトロフィット、汎用測定機、工作機械用タッチプローブ、レーザー式プローブ、光学式エンコーダ(リニア、角度位置決め)、磁気...
シリンダボアの検査時間短縮に貢献する SPRINT™ オンマシンスキャニング技術
オンマシンスキャニング技術への投資がもたらすメリット
ブレード、タービン、ブリスクの生産強化に貢献 する SPRINT™ スキャニング技術
オンマシンスキャニング技術への投資がもたらすメリット
RA816 生物学用分析装置
RA816 生物学用分析装置 特徴 RA816 生物学用分析装置は、生物サンプル分析のための実用的なシステムです。コンパクトで持運び可能で、生物学や臨床現場用の顕微鏡技術が搭載されています。 使いやすいハードウェアとソフトウェア 染料やラベルが不要 サンプルの前処理がほとんどまたはまったく不要 総合的な生化学情報を取得 (特定の分子ターゲットに関する事前知識が不要)...
ビジョンシステム用フィクスチャ
ビジョンシステム用フィクスチャ Banner image text Additively manufactured styli text Workpiece fixturing with a clear view text Strapline text Dedicated custom styli design service text 2 ステップ 2: ベースプレートを選定します...
CNC 機械用高精度タッチプローブ
CNC 機械用高精度タッチプローブ RMP400 は直径 40mm、RMP600 は 63mm のプローブです。どちらも大型機に最適です。RENGAGE™ と無線通信の組合せでスムーズなプローブ計測。 最大 15m の信号伝達範囲。 単一方向繰り返し精度 0.
ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 加工工程後のモニタリング
加工工程後のモニタリング - ピラミッド型高生産性プロセス
inVia™ Qontor® コンフォーカルラマン マイクロスコープを使用した二次元材料の分析
二次元材料には多くの固有特性が備わっているため、作業が難しい場合があります。レニショーの inVia Qontor コンフォーカルラマンマイクロス コープを使用すると、大きな領域や平坦でないサンプル、個々の小片にいたるまで、短時間で簡単に信頼性の高い結果を取得することができます。
ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 加工工程後のモニタリング
加工工程後のモニタリング - ピラミッド型高生産性プロセス
ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 精度管理の基本
精度管理の基本 - ピラミッド型高生産性プロセス
ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 精度管理の基本
精度管理の基本 - ピラミッド型高生産性プロセス
EasyProbe
EasyProbe EasyProbe title page 工作機械リンク 生産工程 の改善 工作機械用製品 使用中の工作機械 に最適な製品の選定 ハードウェア およびソフトウェア のサポート 工作機械用カスタムソリューション シンプルなプログラミング ワークオフセットを更新して、正確なワーク位置決めを実現 結果や誤差をマクロ変数に格納 ...
IPC (Intelligent Process Control)
IPC (Intelligent Process Control) 工程能力を制御 オフセットを統計的に制御して加工プロセスの能力を拡張できます。品質が向上し生産量が拡大します。オフセットの統計的な制御は、形状測定値の移動平均をもとに比較値と標準偏差を算出して制御リミットを算出することで実現します。 Equator™ の計測データをもとに工作機械コントローラのオフセットを直接更新...
工程内制御
工程内制御 インプロセス計測で実現できること 金属切削加工を、パーツの歪み、工具の振れや温度変化などが原因で起こる加工工程中のばらつきに合わせて適応 座標系、パラメータ、オフセット、論理プログラムフローを、実際のパーツ切削取り分に応じて更新 工具折損検出で確認できること 工具の有無 工具の位置 (工具抜けを確認) 工具折損、工具エッジの欠損 工程内制御層では、加工作業中のフィードバッ...
ラマントレーニング
ラマントレーニング オンライントレーニングページ ラマン装置のポテンシャルを最大まで引き出し、その機能を理解できます。カスタマトレーニングのページにて、トレーニング資料や動画などをご覧ください。 登録 サインイン Raman Revealed ワークショップ WiRE™ ソフトウェアに搭載されているデータ処理機能や分析機能や、その活用方法についての集中トレーニングコースです...
モジュラ式フィクスチャとカスタムフィクスチャ
モジュラ式フィクスチャとカスタムフィクスチャ custom solutions banner environmental benefits custom solutions banner Why choose Renishaw metrology fixtures FixtureBuilder tile FAQ 4 FAQ 4 FAQ 4 FAQ 4 CMM Tile ...
ATOM™ で実現する、FPD の高速・高精度な検査と修復
韓国のフラットパネルディスプレイ (FPD) 製造用機器メーカーは近年マーケットリーダーとしての地位を築いており、有機発光ダイオード (OLED) やアクティブマトリックス式有機発光ダイオード (AMOLED) の製造において近年見られる成長の多くを牽引してきました。有名な韓国のモーションコントロール用部品のメーカー TPC 社は、レニショー製超小型リニアエンコーダシステム ATOM を X...
ATOM™ で実現する、FPD の高速・高精度な検査と修復
韓国のフラットパネルディスプレイ (FPD) 製造用機器メーカーは近年マーケットリーダーとしての地位を築いており、有機発光ダイオード (OLED) やアクティブマトリックス式有機発光ダイオード (AMOLED) の製造において近年見られる成長の多くを牽引してきました。有名な韓国のモーションコントロール用部品のメーカー TPC 社は、レニショー製超小型リニアエンコーダシステム ATOM を X...
ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 芯出し・段取り計測
芯出し・段取り計測 - ピラミッド型高生産性プロセス
ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 芯出し・段取り計測
芯出し・段取り計測 - ピラミッド型高生産性プロセス
電気自動車の製造
変化しつつある自動車産業。電気自動車の開発が加速するに伴い、課題が待ち構えています。レニショーは、ばらつきの原因の制御とプロセスの変化のための、高速、柔軟そして将来にも活用し続けられるソリューションで、世界中のお客様をサポートしています。
工具計測技術
工具計測技術 ToolWise™ 工具認識システム (工具折損検出) 工具折損検出とは、工具の R 部および直線部の形状および切れ刃の状態など、工具の状態を求めるプロセスです。大半の工具計測装置や、専用工具検出システムで、その機能の一部として実行できます。 性能 独自の ToolWise™ パターン認識機能により、超高速で工具検出 幅広い工具回転速度...
「待ち時間をゼロに縮小することが可能なEquatorは、難しい形状のゲージングができます。且つ、価格メリットがあるんです。」
「待ち時間をゼロに縮小することが可能なEquatorは、難しい形状のゲージングができます。且つ、価格メリットがあるんです。」 Eponsa has purchased a versatile and innovative shop-floor comparative gauge, the new Renishaw Equator, to check the quality of...
ケーススタディ: 初生羽毛の力学的特性 - University of Southampton の博士論文
Christian Laurent 氏は、2020 年に University of Southampton (英国) で生体材料工学の博士号を取得しました。「初生羽毛の力学的特性」と題するその論文は、放射線コンピュータ断層撮影、機械的試験、およびラマン分光分析を用いて羽毛の力学的挙動を理解するという内容でした。University of Southampton は、レニショーの inVia...
ものづくり
レニショーの Manufacturing Services Division では、80,000ft2 の敷地面積の Stonehouse 工場の新設備に、グループのパーツ製造事業を移管しました。この改修工事は 2005 年 4 月に始まり、2005 年 12 月に完了しました。
EV やハイブリッド車のパーツメーカーにメリットを生む、レニショー Equator™ 汎用ゲージングシステムのプロセスコントロール能力
EMO Hannover 2019 のレニショースタンドでは、Equator による電気自動車 (EV) パーツやハイブリッド車のエンジンパーツやトランスミッションパーツの測定を展示します。同様のパーツが、Equator により世界中で休みなく測定されています。
Equator™ 300 ゲージングシステムが自動車部品の計 測時間を最大 80%短縮
ISO-TS16949 自動車品質マネジメントシステムで要求される厳しい要件に準拠して製造部品の品質とトレーサビリティを確保するために Equator 300 を複数台購入した。
EZ-IO 自動化用ソフトウェア
EZ-IO 自動化用ソフトウェア EZ-IO Scheduler EZ-IO Scheduler とは、システムインテグレータが簡単に立上げを行えるようにするための事前定義ロボットシーケンスです。 自動リマスタリング (現場の温度変化が検出された場合にロボットやシャトルシステムでマスターパーツをロードする機能) などの、インテリジェントな機能を実施できます。...
形態学的分析のための粒子解析モジュール
形態学的分析のための粒子解析モジュール 粒子解析モジュールは、顕微鏡イメージ上の粒子を同定するためのモジュールです。具体的には、形態パラメータ (サイズやアスペクト比など) をレポートし、inVia™ ラマン顕微鏡を誘導して、粒子を化学的に同定します。 使いやすいシンプルなワークフロー イメージの生成から結果のレポートまで、6 個のステップが自動ワークフローによって確実に行われます。...
この度 FANUC シリアル通信対応の RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダにリニアエンコーダバージョンが加わりました
この度レニショーの RESOLUTE アブソリュートエンコーダに、サブミクロン単位の精度と 1nm の分解能を提供する、FANUC シリアル通信に対応したリニアエンコーダバージョンが加わりました。RESOLUTE シリーズは、スムーズな速度リップル、固定位置での優れた安定性が得られる一方で、ヒステリシス誤差が減少するため、位置決め軸の性能を追求する高精度工作機械メーカーに理想的です。
精密測定用高精度スタイラス
精密測定用高精度スタイラス Styli for Zeiss probes heading text Zeiss image Your partner in precision for 50 years text What is a stylus text The importance of styli for precision text Why Renishaw heading text...
データ駆動型ものづくり
データ駆動型ものづくり データが支えるインダストリ 4.
レニショーは、JIMTOF2018 で最新のスマートファクトリーソリューションを提案します
レニショーは、JIMTOF2018 で最新のスマートファクトリーソリューションを提案します レニショーおよびレニショー製品についてのその他のイメージ、ビデオ、企業沿革などについては、メディアハブ をご覧ください。 2018 年 8 月 精密工学・製造技術企業であるレニショーは、JIMTOF2018 (東京ビッグサイト、11 月 1 日~6...
新型 ElectroPuls™ リニアトーション試験機にレニショーの進化したエンコーダを搭載した Instron®
米国マサチューセッツ州に本拠を置く Instron は、材料試験産業において世界をリードしています。同社は、研究、産業、学術セクター向けの材料試験装置全般の製造と整備を行っています。Instron の各種システムは、ジェットエンジンのコンポーネントから医療用注射器にいたるまで、様々なサンプルの試験に利用されています。
新型 ElectroPuls™ リニアトーション試験機にレニショーの進化したエンコーダを搭載した Instron®
米国マサチューセッツ州に本拠を置く Instron は、材料試験産業において世界をリードしています。同社は、研究、産業、学術セクター向けの材料試験装置全般の製造と整備を行っています。Instron の各種システムは、ジェットエンジンのコンポーネントから医療用注射器にいたるまで、様々なサンプルの試験に利用されています。