Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
RESOLUTE™ ETR (拡張温度範囲)アブソリュー トエンコーダ
RESOLUTE ETR は革新的で新しい真のアブソリュートファインピッチ光学式角度位置決め用エンコーダシステムで、汚れに対する高い耐性、大きなセットアップ公差、高い分解能を備えるだけでなく、現在では -40 °C (-40 °F) までの動作保証されるようになりました。
SOLPOWER 社製ロータリーテーブルを支えるエンコーダ RESOLUTE™
加工技術の発展やより高品質な製品への需要を背景に、工作機械メーカーは、切削スピードの高速化や高精度金型の生産などの分野での要求に対応する一方で、原材料価格の高騰に対処する技術の開発に迫られています。1995 年設立の SOLPOWER 社は、ダイレクトドライブ (DD) ロータリーテーブルや一体型主軸モータ、リニアモータなどの工作機械の構成品を手がける台湾のメーカーで、これまで精密加工産業向...
OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラスの 機械的硬度評価
ダイヤモンドは、現存する最も硬い材料のひとつであることから、硬度を評価するのが非常に困難とされてき た。そこでレニショーでは、インデンタで 100nN (0.00001g に相当) というわずかな力を印加するナノインデン テーションを活用した。
SOLPOWER 社製ロータリーテーブルを支えるエンコーダ RESOLUTE™
加工技術の発展やより高品質な製品への需要を背景に、工作機械メーカーは、切削スピードの高速化や高精度金型の生産などの分野での要求に対応する一方で、原材料価格の高騰に対処する技術の開発に迫られています。1995 年設立の SOLPOWER 社は、ダイレクトドライブ (DD) ロータリーテーブルや一体型主軸モータ、リニアモータなどの工作機械の構成品を手がける台湾のメーカーで、これまで精密加工産業向...
レニショーが次世代クローズドタイプリニアアブソリュートエンコーダ FORTiS™ シリーズをリリース
世界的な計測技術の専門メーカーであるレニショーが、工作機械など、過酷環境での使用を想定した FORTiS クローズドタイプリニアアブソリュートエンコーダシリーズの販売を開始しました。
Siemens DRIVE-CLiQ インターフェースを搭載した RESOLUTE™
新たに Siemens DRIVE-CLiQ に準拠するようになった RESOLUTE 真のアブソリュートリニア/ロータリー(角度位置決め用)エンコーダが、2012 年 11 月 1 ~ 6 日に東京で開催される JIMTOF 見本市で披露されます。 DRIVE-CLiQ は、エンコーダと直接計測システム SINUMERIK および SINAMICS ドライブコンポーネントに接続するための、...
ラマン分光を使った地質サンプルの分析
ラマン分光を使った地質サンプルの分析 絶滅種の再現 - アンモナイト化石のラマンイメージング 地質試料の分析を成功させるには、優れた分光分解能を持つ高感度のラマンシステムが欠かせません。私たちは、アンモナイト化石の分析によって StreamLine ラマンイメージングの真価を検証しました。 多種多様な地質サンプルの研究 ラマン分光は、地質学の研究に適したツールです。下記が可能です。...
工具折損検出システム
工具折損検出システム 機械の運転コストを基にした詳細なコスト分析をした結果、初年度で 15 万ユーロ以上のコスト削減となることがわかっています。その理由としては、工具のチェックという加工に直接充てられなかった時間のほとんどを今度は、実際のコンポーネントの加工時間に充てられるようになったからです。TRS2 数台の導入に費やした初期投資を、わずか 5 か月で回収すること...
プローブのセットアップ手法
プローブのセットアップ手法 プロセスの改善に関するリンク プローブのメリット プローブの使用タイミング プローブの活用事例 事例とニュース ケーススタディ プローブ計測の用語 技術資料 Trigger Logic™ Trigger Logic は、プローブの設定手法のひとつです。プローブに電池を入れることで起動し、スタイラスを倒す (トリガーする) ことで設定を行います。 ...
GoProbe の FAQ
GoProbe の FAQ GoProbe は SupaTouch で動作しますか? はい。GoProbe サイクルと SupaTouch は最新バージョンの Inspection Plus で対応しています。そのため、GoProbe サイクルでも、SupaTouch によるサイクルタイムの短縮や計測精度の向上が実現します。 ...
農業用多層フィルムが河川のマイクロプラスチック汚染源であることを示したラマン分光
Guangxi University と Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences の研究者たちが、ラマン分光を用いて、農業用多層フィルムに由来するマイクロプラスチックの割合を測定しました。具体的には、レニショーの inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープを使用して、海南省にある 4 本の主要河川 (南渡河、文瀾河、珠碧江、...
磁気式エンコーダシリーズ
磁気式エンコーダシリーズ リニアアブソリュートエンコーダ リニアスケールは、通常 X、Y、Z 軸の、直線状の位置情報が必要な場合に使用します。 アブソリュートエンコーダは、各位置で高速ユニークデジタル出力が必要になる場合に使用し、耐停電能力を備えています。 エンコーダのタイプ (アブソリュートかインクリメンタル、リニアかロータリ) を選定します。 磁気センサー IC OnA...
RenAM 500 Flex
Part of the RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems, the Flex is optimised for research and development applications.
精密加工
レニショーの精密加工ソリューションは、世界各地で、メーカーの生産上の新たな課題の解決に貢献しています。より複雑なパーツ、より高度な設計仕様そしてより短い製品ライフサイクルの画期的な新製品への需要が高まっています。
PAL Robotics 社が磁気式エンコーダを ロボットに搭載してバランス制御の課題を克服
このケーススタディでは、PAL Robotics 社の等身大二足歩行人型ロボット研究プラットフォーム REEM-C を取り上げています。REEM-C は、多くのアプリケーションに活用されているロボットシリーズの 1 つで、細部までカスタマイズ可能です。ナビゲーション、マシンビジョン、人-ロボット対話、人工知能、掴み動作、歩行、音声認識など、大きな可能性が見込める領域への応用研究に活用できます。
FORTiS-N™ エンコーダで 加工精度が向上
Anderson 社は、レニショーの最先端計測ソリューションによって最高水準の精度と品質を確保している。本ケーススタディでは、FORTiS-N エンコーダ、XL-80レーザー干渉計および QC20ボールバーが、ProSys ADV+フライス盤の改善にいかに貢献したかを解き明かしていく。
レニショー、MODUS 2™ 計測ソフトウェアスイートのリリースを発表
レニショーでは、CMM のプログラミングと操作をこれまでにない明確性と効率で行えるようにした MODUS 2 計測ソフトウェアスイートのリリースを発表します。
FORTiS-N™ エンコーダで 加工精度が向上
Anderson 社は、レニショーの最先端計測ソリューションによって最高水準の精度と品質を確保している。本ケーススタディでは、FORTiS-N エンコーダ、XL-80レーザー干渉計および QC20ボールバーが、ProSys ADV+フライス盤の改善にいかに貢献したかを解き明かしていく。
ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™)
ピラミッド型高生産性プロセス
SPRINT™ による EV ドライブトレインの生産 強化
オンマシンスキャニング技術への投資がもたらすメリット
inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープによる細胞イメージの取得
ラマンイメージにより、細胞の生化学的組成を変容させることなく、細胞種を判別して細胞下構造を解明することができるようになりました。このラベルフリーの非接触、非破壊分析技術は、サンプルの準備がほとんど必要ないため、生細胞の分析とイメージングに理想的です。
ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™)
ピラミッド型高生産性プロセス
レポート出力と解析
レポート出力と解析 CHART CHART hardware compatibility CHART help and training CHART software compatibility Form title 標準の MODUS Reporter では従来的なレポートを出力します。その一方でスタンドアロンアプリケーションである MODUS CHART からは、CAD...
Process Monitor
Process Monitor Process Monitor の画面には、最後に測定した箇所の合否を表示するバーグラフ、選択した計測箇所の結果履歴、リマスタリングの頻度を管理するための 3 種類のステータスが表示されます。 リマスタリングのタイミングは、温度変化、経過時間、測定回数をもとに決定します。リマスタリングのタイミングになると、Process Monitor...
現場で実現するプロセスコントロール
現場で実現するプロセスコントロール Low cost Bottleneck Plug and play Versatility Scrap プログラムベース 設計/製造環境では、改良や変更が頻繁に行われます。Equator は、その時のパーツだけでなく、将来的な設計変更にも対応できるゲージングシステムです。 Equator に内蔵のレニショーソフトウェア MODUS を使用して、パートプロ...
日焼けの痛みを緩和 - 乳液の共焦点ラマンイメージング
日焼けの痛みを緩和 - 乳液の共焦点ラマンイメージング 2020 年 5 月 29 日 夏を目前に控えたこの時期は、子供たちに日焼け止めクリームを塗るという恒例行事の幕開けでもあります。子供たちは理解していませんが、日焼け止めクリームは、高度に進化した乳液であり、自然に立ち向かう人類の努力の賜物、つまり、私たちの生命を守ってくれる存在なのです。そこで、inVia™ コンフォーカルラマンマイ...
プローブの使用タイミング
プローブの使用タイミング アクティブな制御 金属加工実行時に、材料の状態や工程ごとのばらつき、不測の事態に対して自動的に対処するよう加工プログラムに組み込まれた制御です。加工工程が問題なく完了する可能性を最大限まで高めます。 インサイクル計測で実現できること 金属切削加工を、パーツの歪み、工具の振れや温度変化などが原因で起こる加工工程中のばらつきに合わせて適応...
自動インテリジェントバックグラウンド除去
自動インテリジェントバックグラウンド除去 ラマンバンドに注目 レニショーは、ラマンスペクトルから蛍光バックグラウンドを除去することに特化して Intelligent Fitting を開発しました。これにより、どれほど複雑なバックグラウンドの形状であっても、ラマン情報のみを含む平坦なスペクトルが得られます。 この自動バックグラウンド除去には次の利点があります。 データベース同定が容易に...
メディアも注目 - モントリオールの科学者が前立腺癌の研究で画期的な成果
メディアも注目 - モントリオールの科学者が前立腺癌の研究で画期的な成果 2020 年 9 月 03 日 CHUM 研究センターと Polytechnique Montreal (モントリオール工科大学) の研究者チームが、侵攻性の前立腺がんの検出率を上げる新技術を開発しました。 レニショーの inVia™ ラマンマイクロスコープを使用し、ラマン分光と機械学習技術を組み合わせて、483...
RESOLUTE™ によりリンクされた RESA と REXA リング
真のアブソリュート光学式エンコーダ