Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
Un nuovo encoder ottico incrementale miniaturizzato: un elemento essenziale per i sistemi di movimento
Renishaw, lo specialista mondiale di sistemi metrologici, presenta ATOM™: un innovativo encoder ottico, incrementale, senza contatto, lineare e angolare, che combina dimensioni ridottissime con...
Scansioni in macchina con la tecnologia SPRINT™ – una sola sonda per fare la differenza
Italiano e inglese - EMO 2021
Raman spectroscopy shows agricultural mulch films are a source of microplastics in rivers
Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.
Revealing the secrets of glass
Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.
Nuovo encoder assoluto a 18 bit magnetico ad anello
La consociata Renishaw RLS d.
Renishaw e DENTSPLY Implants siglano un accordo per la produzione additiva
Renishaw plc, azienda leader mondiale nel settore della tecnologia di produzione, e DENTSPLY Implants, una delle principali aziende di impianti dentali, sono lieti di annunciare la stipula di un...
Productivity+™ Active Editor Pro versione 1.4
Da oggi, un nuovo, più potente, software è a disposizione di migliaia di utilizzatori di macchine utensili
Productivity+™ - Software per macchine utensili CNC
H-2000-3322-05
ATOM DX™: Piccole dimensioni, prestazioni enormi
Renishaw, l'azienda leader mondiale nel settore della metrologia, presenterà il nuovo encoder ottico incrementale dalle dimensioni ridottissime con uscita digitale diretta dal lettore, che non...
RESOLUTE™ con interfaccia Siemens DRIVE-CLiQ
Gli encoder assoluti RESOLUTE lineari e rotativi (angolari) con la nuova compatibilità per Siemens DRIVE-CLiQ, saranno presentati alla fiera BIMU dedicata alle macchine utensili, alla robotica e...
Gli encoder RESOLUTE™ raggiungono le stelle
L’azienda francese IRELEC Alcen, con sede a Grenoble, produce sistemi optomeccanici e robotici destinati a strutture sincrotroniche di tutto il mondo.
“It’s a revolutionary product!” claims Unimac following a four month return on investment
The Pune-based Universal Manufacturing Company (Unimac) has consistently reduced inspection time by 90% over four months after installing a Primo™ system, designed for on-machine part setting, part...
Lavorazioni di precisione
Le soluzioni di precisione Renishaw aiutano gli imprenditori di tutto il mondo a superare le nuove sfide produttive poste dal mercato: crescita della domanda di prodotti innovativi, composti da pezzi...
Prodotti e sistemi neurochirurgici
I prodotti e i sistemi per la neurochirurgia di Renishaw sono di ausilio in procedure stereotassiche come la stimolazione cerebrale profonda (DBS), la SEEG e la somministrazione con metodica CED...
Stili di precisione personalizzati per applicazioni metrologiche
Scopri i nostri stili personalizzati per servizi di metrologia.
PAL Robotics integra la tecnologia a encoder magnetici nei robot per mantenerli in equilibrio
Questa storia di applicazione mette in luce REEM-C, la piattaforma di ricerca di PAL Robotics per la robotica umanoide bipede a grandezza naturale che fa parte di una tipologia di robot utilizzati...
Gli encoder Renishaw permettono sviluppi nella tecnologia di comunicazione cellulare
La società britannica Sarantel ha sviluppato una rivoluzionaria antenna per telefoni cellulari sfruttando la tecnologia brevettata PowerHelix™.
Le tecnologie più innovative per i telefoni cellulari si basano sugli encoder Renishaw - solo testo
La società britannica Sarantel ha sviluppato una rivoluzionaria antenna per telefoni cellulari sfruttando la tecnologia brevettata PowerHelix™.
Raman software: analysis
Raman software: analysis Informazioni su come WiRE: controlla i sistemi Raman analizza i dati Raman può essere ampliato in base alla necessità Elaborazione e analisi dei dati WiRE™ è un pacchetto...
Encoder ottici con gamma delle temperature estesa
Alcune applicazioni di controllo del movimento o di misura, come ad esempio quelle utilizzate per telescopi, apparecchiature per ricerche scientifiche e velivoli, operano spesso all'aperto, con...
Automatic intelligent background removal
La funzione software Intelligent Fitting di Renishaw rimuove i background di fluorescenza dai dati spettrali
Automazione e controllo dei processi
Automazione e controllo dei processi Utilizzo del calibro Equator per l'automazione del controllo di processo L'hardware e il software dei calibri Equator sono stati progettati per adattarsi sia a...
Il controllo di processo riduce significativamente i tempi ciclo e i ritardi di consegna nel settore automotive
Un aumento degli ordinativi di componenti automotive di nuova generazione aveva spinto OMG a prendere in considerazione nuovi approcci all’ispezione dei pezzi.
"I tempi di ispezione sono stati drasticamente ridotti e ora è possibile misurare le forme”
REVO® ci ha aperto nuovi orizzonti – La sede fiorentina di GE Oil and Gas ha alzato il livello di prestazione di una macchina di misura DEA Global grazie all'installazione di un sistema di retrofit...
Fissaggi di metrologia per sistemi di visione
I fissaggi Renishaw per sistemi di visione includono piastre in materiale acrilico, predisposte per la retroilluminazione per vedere chiaramente il pezzo da ispezionare.
RA802 Pharmaceutical analyser
RA802 Pharmaceutical Analyser è uno strumento da banco per imaging Raman dedicato esclusivamente all’industria farmaceutica.
Ingegneria automobilistica
Renishaw è attiva in tutti i settori del mercato automobilistico, con una particolare attenzione allo sviluppo e all'adozione di nuove tecnologie che possano aiutare i clienti a raggiungere traguardi...
KMTC promotes the quality standards of Chinese 5-axis CNC machine tools
Kunming Machine Tool Company Ltd, China, (KMTC) has developed a variety of ‘China’s first’ high performance machine tools, leading the development of machinery and the machine tool industry in China.
Maggiore flessibilità di misura con i fissaggi modulari Renishaw
Renishaw, leader mondiale nelle tecnologie di misura, è lieta di annunciare che, in occasione di EMO Milano 2021 (stand C14, padiglione 5), esporrà le proprie soluzioni metrologiche, inclusi i noti...
Produzione basata sui dati
Renishaw commercializza una vastissima gamma di software e soluzioni digitali che consentono di visualizzare e monitorare macchine, processi e dati sui pezzi.
Produzione
Il nuovo stabilimento di Stonehouse, con i suoi 7.