Filtreleme kriteri
Şu arama için sonuç bulundu: TONiC™ optik artan lineer enkoder ile FASTRACK™
Characterise carbon and 2D materials with Raman microscopy
You can use Raman to identify all the forms of carbon, including graphene, carbon nanotubes (CNT), graphite, diamond, and diamond-like carbon (DLC), and for studying the many 2D materials now known.
Study polymers and microplastics with Raman spectroscopy
Optimise polymer performance. Use Raman spectroscopy to investigate polymers and understand their properties
(IN215) Eponsa - “Equator™ pourrait réduire le temps d’attente à zéro"
Eponsa, un fabricant de composants automobiles implanté près de Barcelone a acquis le nouvel Equator de Renishaw, un système comparatif d’inspection polyvalent et novateur pour vérifier la qualité de...
Logiciel de palpage Productivity+™ Active Editor Pro pour machines-outils
Intelligent; Flexible; Dynamique
Renishaw lance une variante Sécurité fonctionnelle du codeur étanche FORTiS™
Renishaw a lancé des variantes Sécurité Fonctionnelle de la série de codeurs étanche FORTiS.
Raman software: expansion
Raman software: expansion Le logiciel WiRE™ de base inclut toutes les fonctionnalités nécessaires aux utilisateurs.
Nanoindentation
Corrélez directement et in-situ les mesures de propriétés mécaniques obtenues par indentation avec les analyses chimiques complètes issues de la technologie Raman.
Le contrôle du process permet de réduire considérablement le temps de cycle et le délai de livraison pour les fabricants de pièces automobiles
Une augmentation des commandes de nouveaux composants automobiles à forte valeur a obligé OMG à envisager des approches alternatives en matière de contrôle de pièces.
Analyseur pharmaceutique RA802
L’analyseur pharmaceutique RA802 est un système d’imagerie Raman compact pour paillasse conçu spécialement pour l’industrie pharmaceutique.
Le système de comparaison accélère la production de kits pour test COVID-19
Dans la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19, la distribution de kits de test COVID-19 est devenue une priorité importante.
Téléchargements de logiciels machines-outils et assistance
Téléchargements de logiciels machines-outils et assistance Domaine clients programme de maintenance.
High-Tech Engineering
High-Tech Engineering Système d’inspection comparative Equator™ C’est sur une simple recherche sur internet que Steve a découvert le système d’inspection comparative Equator.
Renishaw lance la gamme FORTiS™ de codeurs absolus linéaires hermétiques nouvelle génération
Renishaw, le spécialiste mondial de la métrologie, lance la gamme innovante FORTiS de codeurs absolus linéaires hermétiques pour environnements difficiles comme ceux des machines-outils.
Renishaw annonce le lancement de la suite logicielle de métrologie MODUS 2™
Renishaw a le plaisir d'annoncer le lancement de MODUS 2, une suite logicielle de métrologie qui confère de nouveaux niveaux de clarté et d'efficacité à la programmation et à l'exploitation des MMT.
Race to innovate: digital position feedback for Land Rover BAR's America's Cup boat
Découvrez comment le Responsable technique Dr Finlay Evans et son équipe ont mené leur course à l’innovation en concevant des capteurs (codeurs) de position numérique spécifiques pour le voilier de...
Renishaw : amélioration du rendement en fabrication et en soins de santé
Dans les domaines métrologie, asservissements, calibration de machines, CAO/FAO dentaire, fabrication additive, spectroscopie et neurochirurgie, Renishaw innove pour que la précision, l'efficacité et...
Fabrication pilotée par les données
Renishaw offre une gamme complète de logiciels complémentaires et de solutions numériques pour la visualisation et la surveillance des données des machines, des procédés et des pièces.
Analyseur biologique RA816
L’analyseur biologique RA816 est un système compact d’imagerie Raman pour paillasse spécialement conçu pour l’industrie biologique et la recherche clinique.
Quels sont les avantages de l’utilisation de codeurs dans le contrôle d’asservissement ?
Découvrez les avantages des codeurs optiques Renishaw sur le plan du renvoi de données.
(IN705) Conroe Machine - Le comparateur programmable Equator™ facilite la création d’une cellule automatis
Conroe, Texas, États-Unis – Conroe Machine fait ce que la plupart des ateliers d’usinage rêveraient de faire – le tournage dur d’une gamme de pièces 24 H/24 dans une cellule entièrement automatisée à...
Codeur RESOLUTE™ linéaire et rotatif (angulaire) réellement absolu avec interface Siemens DRIVE-CLiQ
Siemens DRIVE-CLiQ est une interface de communication novatrice et puissante qui relie les systèmes de codeurs et de mesure directe aux composants moteurs SINUMERIK et SINAMICS.
Réduction des coûts d’investissement en machines-outils avec les codeurs linéaires hermétique FORTiS™
L'adoption de codeurs linéaires étanches, également appelés « codeurs linéaires hermétiques » ou « règles linéaires », est largement acceptée comme un élément clé lors de la spécification de...
Système SPRINT™ avec SupaScan – nouvelle technologie de scanning à contact sur machine Renishaw
Renishaw, leader mondial des technologies de précision, va présenter un nouvel élément de sa famille primée SPRINT pour le scanning sur machine à l’EMO d’Hanovre 2017, hall 6, stand B46, qui se...
Fabrication
Le nouvel établissement de Stonehouse a permis à la Manufacturing Services Division (MSD) de Renishaw de planifier l’agencement des opérations de fabrication de pièces du groupe dans l’espace de...
Technologie du réglage d’outil
Technologie du réglage d’outil Liens Améliorer mon procédé Pourquoi un palpeur ? Quand palper ? En quoi le palpage peut-il m’aider ? Cas d’applications et actualités Résumés de cas Glossaire du...
Bridage modulaire et sur mesure pour la métrologie
Découvrez la vaste gamme de bridages modulaires et sur mesure de Renishaw pour la métrologie. Pourquoi ne pas nous contacter ou acheter sur notre boutique en ligne dès aujourd’hui ?
La fabrication de pièces automobiles hybrides et VE bénéficie du système Equator™ de Renishaw
Lors de votre visite du stand Renishaw à l'EMO d’Hanovre 2019, vous verrez plusieurs systèmes Equator jaugeant une gamme de véhicule électrique (VE) et de moteur hybride, ainsi que de composants de...
Grâce au système informatisé Equator™, le fabricant de pièces pour moteurs d’aviation Meyer Tool
Equator, un nouveau système Renishaw de mesure comparative à commande informatique, est déjà arrivé à réduire les coûts élevés que représentent les nombreux calibres de type « entre/n’entre...
« Réduction de 80 % des temps et coûts de comparaison tout en maintenant la précision malgré une fourchette de 21°C »
L'entreprise Kishan Auto Parts Pvt.
Construction de véhicules électriques
L’industrie automobile évolue et doit affronter des défis à mesure que s’accélère le développement des véhicules électriques.
EasyProbe
Le logiciel EasyProbe pour centres d’usinage propose des sous-programmes de réglage de pièces et de mesure simples et rapides à la portée d’opérateurs ne disposant que d’un minimum de compétences en...