Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
Evenemang
Evenemang Delta i en av våra kommande webbkonferenser.
Probgränssnitt
Probgränssnitt Utökad garanti För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet.
RenAM 500Q
The RenAM 500Q metal additive manufacturing (AM) system is Renishaw's best-selling system for multi-laser volume production.
Additive manufacturing exhibitions and trade shows
Besök oss på evenemang runt om i världen och ta reda på mer om Renishaws produkter och tillämpningsområden inom additiv tillverkning.
Lösningar
Upptäck hur Renishaws teknologi används inom din bransch.
Peter Jönsson på NC Service tar emot QC20-W från Renishaws vice VD Ben Taylor
NC Service, ett svenskt företag som arbetar med kalibrering och underhåll av verktygsmaskiner och ledande CNC-maskiner var en av de första användarna i världen som tog emot Renishaws nya ballbar,...
3-axliga system
3-axliga system Renishaws probsystem finns i en mängd olika alternativ så att du alltid kan hitta det bästa alternativet för en viss uppgift.
Urvalsprogram för pulsgivare
Med urvalsprogrammet kan du utforska Renishaws stora utbud av pulsgivarsystem och efterfråga relevant information.
Rack och tillbehör
Renishaws tillbehörsserie för CMM förbättrar det grundläggande systemet genom att erbjuda extra funktioner.
Optiska pulsgivare, jämförelsetabell
Jämför Renishaws utbud av optiska linjära, partiell båge och optiska vinkelpulsgivarsystem med våra enkla tabeller.
Företagsnyheter
Renishaws senaste företagsnyheter, fallstudier och information om forskning, utveckling, tillverkning och ett omfattande nätverk av supportkontor världen över
The world’s No.1 semiconductor assembly & packaging equipment manufacturer benefits from Renishaw’s innovative products
ASM Pacific Technology Ltd (ASMPT), the world’s largest supplier of wafer assembly and packaging equipment for the semiconductor industry, aims to offer complete factory automation solutions and...
Renishaw's inVia used to study the Terracotta Warriors and Horses of the Qin Dynasty
Known as the ‘Eighth Wonder of the World’, the Terracotta Warriors and Horses site was discovered in 1974.
Renishaw's inVia used in conservation activities at the Rijksmuseum in Amsterdam
The Rijksmuseum is the iconic museum of the Netherlands and in 2013, following extensive renovation and restoration, it re-opened its doors to the public.
Internationella webbplatser
Renishaws webbplats finns tillgänglig på 18 språk. Denna sida listar översättningarna av Renishaw.com.
RenAM 500 Ultra
The Ultra is Renishaw's newest addition to the RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems.
Automatiserad inställning av arbetsstycke effektiviserar tillverkningen av utrustning för skogsindustrin
För att möta den ökade efterfrågan på sitt marknadsledande utbud av utrustning för skogsindustrin satsade Tigercat Industries Inc.
Työstökoneliike M. Koskela Oy:stä tulee Renishaw Channelin uusin kumppani
Työstökoneliike M. Koskela Oy on Kokkolassa sijaitseva metallialan yritys. Se on erikoistunut työstökoneiden korjaamiseen, huoltoon ja modernisointiin.
Scania – där verktygsmaskinunderhållet är en investering och inte en kostnad!
Dynamate AB, företaget som sköter anläggningsunderhållet för den världsledande lastbilstillverkaren Scania, har infört en av de mest omfattande och välstrukturerade underhållsstrategierna i branschen.
Set and Inspect
Set and Inspect Den nya Hartrol Plus-styrenheten är utvecklad för att göra våra maskiner enkla att använda.
RenAM 500 Flex
Part of the RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems, the Flex is optimised for research and development applications.
QC20 Ballbar för verifiering av verktygsmaskiner
QC20 ballbar är en precisionsenhet som detekterar mycket små variationer på radier genom att följa en programmerad cirkelformad bana runt en fast punkt, vilket används för att analysera...
Kontaktprober för verktygsmaskiner med standardnoggrannhet
Från enkel kantdetektering till detaljuppriktning och mätning på maskinen är denna teknologi beprövad under mer än 40 år och används i vårt utbud av verktygsmaskinsprober med standardnoggrannhet.
REVO 5-axligt mätsystem
REVO är ett revolutionerande huvud- och probsystem som har framtagits för att maximera koordinatmätmaskinens mätflöde och samtidigt bibehålla systemets höga noggrannhet.
RA802 Pharmaceutical analyser
Den farmaceutiska analyseraren RA802 är ett kompakt bänksystem för Raman-avbildning utvecklat exklusivt för läkemedelsindustrin.
Använda en QC20 Ballbar för standarden ISO 10791-6
De flesta tester som anges i ISO 10791-6 kan utföras med hjälp av en QC20 ballbar.
Renishaw introducerar nya spännande tillägg till SiGNUM™-serien intelligenta pulsgivare
Högre hastighet, högre arbetstemperatur, minimala cykliska fel och IN-TRAC™ optiskt referensmärke och mycket mer...
Renishaw introducerar det innovativa mätsystemet Equator-XTM 500 med dubbla metoder
Det nya systemet utökar EquatorTM -sortimentet av mångsidiga mätdon för processtyrning på verkstadsgolvet, höghastighetsmätning och kvalitetssäkring.
Teknologi för proböverföring
Teknologi för proböverföring Renishaws prober använder tre huvudtyper av överföringssystem: optisk, radio och kabelansluten.
A-2237-1101 - SM25-1 skanningsmodulpaket
SP25M har två sensorer i ett enda hölje.
A-2237-1114 - Endast SM25-4 skanningsmodul
SP25M har två sensorer i ett enda hölje.
A-2237-1115 - Endast SM25-5 skanningsmodul
SP25M har två sensorer i ett enda hölje.
A-2237-1201 - Endast TM25-20 kontaktprob moduladaptersats #1
SP25M har två sensorer i ett enda hölje.
A-2237-1112 - Endast SM25-2 skanningsmodul
SP25M har två sensorer i ett enda hölje.
A-2066-0001 - JCP1M arbetskontaktprob och skaft
En inspektionsprob som särskilt konstruerats för användning med manuella verktygsmaskiner för enkel inställning och inspektion av arbetsstycken.
A-2237-1109 - SM25-4 skanningsmodulpaket
SP25M har två sensorer i ett enda hölje.