Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
由 Renishaw 為 Empire Cycles 製造的第一台金屬 3D 列印腳踏車骨架
由 Renishaw 為 Empire Cycles 製造的第一台金屬 3D 列印腳踏車骨架 All images and text Empire Cycles Empire Cycles 位於英國西北部,為一家獨特的英國單車設計與製造公司。該公司使用一流的英式工程技術創造出頂尖產品,以無比的熱情為全球越野自行車騎士和滑降競速的自行車騎士提供創新的設計。Renishaw 與...
Renishaw XM-60 多光束校正儀大幅提高空間誤差量測效率
在量測空間精度相關誤差時需要考慮諸多因素,而量測所有誤差需要花費很長時間。 For example, there are tracker type volumetric precision measurement systems where, as the size of the machine increases, the measurement time required increases...
工具機精度提升的「必備工具」- Renishaw FORTiS™ 封閉式光學尺和 XK10 校準雷射系統在工具機上的應用
採用 Renishaw 光學尺和校正儀器所產生的協同效應超出了預期,工具機整體性能得到最大的優化透過校準雷射系統減少機台在組裝過程中的誤差,並且在機台成形後進行精度驗證和優化,有效提升工具機的整體精度
Renishaw's service options
Renishaw's service options 請聯絡我們進行服務、重新校正或升級 欲安排服務、重新校正,或討論可能的升級套件,請聯繫當地辦事處 。 產品服務 為了符合客戶的需求,Renishaw 已開發許多服務解決方案。為確保機器的有效運行時間,Renishaw 會在隨當的時候為客戶提供產品更換、測試、維修及報告等配套服務。Renishaw 依個案提供這些服務,以及為身處不同地...
藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針 Renishaw 協助汽車業客戶攻克檢測難題
採用 Renishaw Equator™ 300 自動化檢具系統之後,Linex Manufacturing 滿足了所有檢測速度和精度的要求。然而,在導入工作空間更大的 Equator™ 500 檢具系統之前,他們在實施某個專案的過程中發現,工件邊緣的螺絲孔正好位於檢具系統的工作空間之外,即使在標準測針上使用延長杆也無法接近螺絲孔。最後,他們使用積層製造的客製化測針解決了這個難題。
Windows® 平板電腦安裝:機上應用程式
Windows® 平板電腦安裝:機上應用程式 安裝 Windows 平板電腦,以及 Set and Inspect 和 Reporter 等 Renishaw 機上應用程式的影片指南。 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 CNC 機上量測應用程式:在 Windows® 平板電腦上安裝 ???????? Renishaw ???????????Window...
ASTRiA™ inductive rotary absolute encoders
The ASTRiA inductive rotary absolute encoder delivers high-accuracy position measurement.
Haas 與 Renishaw 的互動交流:關於 XL-80 雷射干涉儀的三個提問
Jorge Vélez Martínez 是 Haas 西班牙的技術服務經理。在使用了 Renishaw XL-80 雷射干涉儀之後,他邀請了 Renishaw 西班牙子公司的校正和編碼器產品經理 Aitor Merino 進行了對話,以詳細瞭解這款設備的優點。
輔助設備
輔助設備 輔助設備補給品 如需完整的輔助設備,搭配 AM 系統的日常作業,請與當地 Renishaw 銷售團隊聯絡。 Renishaw 擁有全球銷售和支援網路。 Renishaw 提供完整的專用輔助設備產品,以補足並充分發揮先進積層製造系統的潛能 RBV 輔助設備可輕鬆融入 Renishaw AM 系統建構容積之中,由使用者快速輕鬆地安裝及移除。 RBV...
Renishaw 封閉式光學尺在新型增減材複合工具機上大顯神通
Effective CNC 團隊設計並打造了一款「一體式」工具機,可交替進行積層和減材加工操作。為了協助 Effective CNC 設計和打造新型工具機,Renishaw 派出多個專業技術團隊,在光學尺系統、工具機專用測頭量測系統和刀具設計系統方面提供全方位支援。
光學尺可靠性
光學尺可靠性 高可靠性的光源 Renishaw 編碼器僅使用高可靠性的 LED 光源。不過在連續運作情況下,所有長時間使用的 LED 都會出現自然退化及光輸出降低等現象。TONiC 讀頭就是 Renishaw 預防此類退化的最佳範例;任何光輸出降低都會由監控光輸出的 DC 光伺服補償,並據此調整 LED 亮度。 先進光學設計 所有 Renishaw 增量式編碼器皆搭載獨特的過...
Hydraulic block manifold redesign for additive manufacturing
Additive manufacturing case study: Hydraulic block manifld re-design for AM: Additive manufacturing is highly suited for the design and manufacture of manifolds due to the technologies ability to...
RenAM 500Q powers mass production of medical components for Permedica
Renishaw has collaborated with medical devices specialist, Permedica, to develop AM processes for the mass production of medical components in the healthcare industry, driving industry innovation.
Case study: The mechanical properties of primary feathers - a PhD thesis from the University of Southampton
Christian Laurent gained his Ph.
Renishaw XK10 校準雷射系統協助太標數控走向數位化製造時代
Renishaw XK10 校準雷射系統協助太標數控走向數位化製造時代 太標數控目前採用 Renishaw XK10 校準雷射系統針對大型龍門工具機鑄件進行檢測,包括真直度、安裝導軌基準面(水平和垂直基準面),以及兩個基準面之間的平行度和垂直度等項目。其中一個十分關鍵的應用是檢測大型橫樑鑄件的真直度,在檢測橫樑真直度時,工具機裸機或整機製造商在安裝線性導軌後,由於其重量導致橫...
部分弧線光學尺
部分弧線光學尺 請參閱我們的技術文件,探索各款光學尺的技術規格、選項和版本。我們的法規遵循證書為 Renishaw 的品質承諾提供額外保證。 下載技術文件 探索光學尺如何在各種產業及應用實現優異的運動控制。探索各種產品及製程受益於 Renishaw 光學尺技術及廣泛專業知識的真實生活範例。 光學尺對運動控制的效益 選擇您的部份弧線光學尺系統 Renishaw 彈性線性光學尺的截...
Renishaw 推出加長型 FORTiS™ 光學尺
Renishaw 推出加長型 FORTiS™ 光學尺 2024 年 10 月 全球量測專家 Renishaw 已可提供加長型封閉式光學尺,以支援大型工具機的研發。客戶最長可選擇 4.
改裝 CMM 提升量測速度
改裝 CMM 提升量測速度 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 * MeasureMax 為 Hexagon Metrology Inc.
齒輪製造商使用自動化機器人單元達到一致的品質要求
齒輪及變速箱製造商 Katsa Oy 委任 Flexmill Oy 設計及建構機器人單元,針對直徑範圍從 50 毫米至 1.5 公尺的各種齒輪進行精加工及去毛邊的動作。此特別單元採用 Renishaw RMP60 測頭,安裝在客製化的刀把上,由 ABB 機器人用於收集重要的零件位置資訊,然後再進行精加工及去毛邊作業。
The great Gaels of Ireland
Medical device manufacturer uses the latest developments in machine tool automation, probing and software to consistently produce high accuracy parts
FixtureBuilder 軟體支援
FixtureBuilder 軟體支援 Step one text FAQ 4 FAQ 4 FixtureBuilder graphic with icons Step 3 text FAQ 4 Step 2 text FAQ 4 Step 4 text FAQ FixtureBuilder 培訓 以下提供一系列的培訓影片,由我們的夾具專家逐步引導。培訓影片說明方便操作的主要功能。...
ATOM™ 光學尺協助 JUSTEK 實現客製化運動控制解決方案,進而提升利潤
Renishaw 提供客製化量測解決方案協助客戶開發新創產品。JUSTEK Inc. 是一家位於韓國京畿道的運動控制零件領導廠商。該公司設計和製造直線電機、直驅旋轉 (DDR) 電機、運動平台和輸送帶等。
精度決定一切
在航太和汽車領域的精密工程應用中,需要主動檢驗複雜的零件。義大利的外包製造商 R. Busi 做出了重要決定 — 使用五軸三次元量床 (CMM) 執行檢測。Renishaw 五軸測頭座幫助 R. Busi 公司解決了日益複雜的零件設計檢驗難題,並且滿足其公差和重複性要求。
更換器促銷
更換器促銷 最佳測頭和測針組合 Renishaw 模組化的測頭量測系統能讓客戶選擇最佳的測頭和測針組合,以適應每項特徵和元件。 透過 Renishaw 所提供的模組化測頭量測系統,客戶能體驗到額外的模組更換優點,並最佳化其效能。免費! 免費的 Renishaw 交換架和測頭模組 向加盟 CMM 供應商所購買的每個新 PH10 PLUS 測頭*。 *適用條件。 向 Renishaw ...
GoProbe 下載
GoProbe 使 Renishaw 測頭量測系統快速且易於使用。GoProbe 提供簡化的使用者介面及容易使用的量測循環。此套件包括容易使用的訓練套件及智慧型手機應用程式,提供簡單又強大的製造解決方案。
Hartrol Plus 控制器搭配 Renishaw Set and Inspect 及 Reporter,體現「人機介面」智能化
在工業 4.0 的大趨勢下,各製造業生產商積極尋求如自動化、機聯網、大數據分析、工業感測與監控等技術,裝備自己以邁向智慧製造之路。但選用高品質且性能穩定的工具機還是精密鑄造與加工的基本需求,工具機的智能化操作以能減低人為錯誤及提升生產效益更是必備條件。
A-2063-7587 - Renishaw LP2 C 扳手
用於拆開測頭前蓋的 LP2 C 扳手。
TS27R 接觸式刀具設定測頭
TS27R 接觸式刀具設定測頭 安裝 Renishaw TS27R 刀具設定系統的影片指南。 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 安裝影片 TS27R - PROBE INSTALLATION TS27R - STYLUS MOUNTING AND ALIGNMENT TS27R - SYSTEM COMPONENTS TS27R - PROBE CA...
TRS2 非接觸式破損刀具檢測系統
TRS2 非接觸式破損刀具檢測系統 安裝 Renishaw TRS2 破損刀具檢測系統的影片指南。 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 安裝影片 TRS2 - INSTALLATION TRS2 - MAINTENANCE TRS2 - IMPORTANT SYSTEM INFORMATION TRS2 - FINAL LASER ALIGNMENT ...
改裝合作夥伴
Renishaw 的 UCC 控制解決方案已上市多年,並仍不斷進化,以同時為接觸觸發式測頭量測、掃描和高速掃描應用,提供無與倫比的多功能性。Renishaw 控制器、伺服功率放大器和搖桿單元,皆已公認是極為成功的升級改裝解決方案。為維持高水準的支援和服務,Renishaw 在全球各地擁有許多培訓和認證過的 UCC 改裝商。
Renishaw inVia 用於研究秦始皇兵馬俑
Renishaw inVia 用於研究秦始皇兵馬俑 欲獲取更多有關Renishaw及其產品的圖片、視頻、公司簡介或資訊,請訪問我們的媒體中心 。 2019 年 7 月 秦陵兵馬俑被譽為「世界第八大奇蹟」, 於1974年在陝西省臨潼縣西楊村發現,位於秦始皇陵園東側1千米處,後經考古隊發掘、探測共發現了三個俑坑,總面積有2萬多平方米,內有陶質兵馬俑近8000件、戰車百餘乘。 秦俑坑及秦始皇陵...
Renishaw calibration systems essential as ‘déjà vu’ hits rebuild specialist Murrall & Lang
In 1989, Leeds-based Dana Spicer needed a large, heavy duty CNC machining centre, to mill, drill, and bore the ends of 2-metre long axle beams, for heavy off-road vehicles.
3DHISTECH 顯微鏡現已採用 Renishaw 編碼器
3DHISTECH 總部位於匈牙利布達佩斯,專門設計及製造全球最快、產能最高的自動化全景數位玻片掃描器:P1000。P1000 是高精度掃描電子顯微鏡,除了方便大型病理實驗室為醫學樣本拍攝超高解析度影像之外,更可在無人操作的狀態下運作長達 2 天。
控制器
控制器 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 Renishaw 的 UCC 通用 CMM...
校正服務、維修與重新校正
校正服務、維修與重新校正 為何要重新校正? 您的 Renishaw 量測系統是一部精密的儀器。即使已對系統進行完善的保養,機械組件的磨耗和電子組件的漂移仍可影響量測精度,並可能導致數值超出所需精度。 Renishaw 建議您定期為 Renishaw 系統組件進行重新校正,以符合品質保證系統需求,使您對系統達到規定的量測精度有信心。 所有 Renishaw...
NC4 固定非接觸式刀具設定測頭
NC4 固定非接觸式刀具設定測頭 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 安裝 Renishaw NC4 (固定) 非接觸式刀具設定系統的影片指南。 安裝影片 NC4F - INSTALLATION NC4F - INTERFACE INSTALLATION NC4F - MAINTENANCE NC4F - ALIGNMENT PROCESS NC4F...
公司新聞
Renishaw 最新的公司新聞、個案報導及公告,涵蓋研發與製造,以及 Renishaw 全球各地辦事處廣大的支援網絡
法律聲明
法律聲明 公司聯絡資訊 本網站由 Renishaw plc 擁有和營運,註冊辦事處:New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, United Kingdom.
最大化機器正常執行時間: Renishaw Central 將機器的 每週執行時間增加 79 小時
Renishaw Central 源於我們在自家廠房內實現製造和量測過程的數位化、視覺化和可控性的需求
令人安心
令人安心 頂級的產品和相配的支援服務 使用者可在前 3 個月內購買 Renishaw 延長保固,以確保您珍貴的 CMM 產品,在原始保固到期之後仍能受到保護。 若您希望瞭解更多關於 Renishaw 的 CMM 產品延長保固,或想要購買該保固,請洽詢您當地的 Renishaw 辦事處或產品廠商,並提供您產品的序號。 所有 Renishaw CMM 產品皆提供標準保固,能確保您在發生問...
針對工具機在組裝時進行快速檢測, HURCO 採用 XK10 校準雷射系統
台灣工具機產業一直以來都是憑藉彈性製造和出色的應變能力,擅於為客戶提供客製化方案著稱。配合成熟的板金加工體系,讓台灣具備高組裝效率和完整的零件供應鏈等優勢。一台工具機從零件加工、組裝到成型,每一道工序都必需做好品質控制才能確保工具機發揮最大的性能。如何提升檢測效率是各大廠商所面臨的挑戰。美國工具機生產商 HURCO 位於台灣的生產基地通過採用 Renishaw XK10 校準雷射系統,大幅提...
QuantAM 建置準備軟體
QuantAM 建置準備軟體 QuantAM 配備人性化的工作流程及便利導覽特色,可接受 CAD 以 .
Renishaw Equator™ 300 檢具系統加速新冠病毒檢測試劑盒的生產
在全球面對新冠肺炎疫情 (COVID-19) 的挑戰中,快速將新冠病毒檢測試劑盒完成並出貨是致勝的關鍵。為達到塑膠試劑盒零組件的大規模生產,量測環節絕不能成為掣肘整個生產流程的瓶頸。受客戶委託,來自愛爾蘭的 Verus Metrology Partners (Verus) 公司開發出可提升量測效率的全新解決方案,實現了量測速度與生產速度兼顧的雙贏。
Renishaw 製程控制技術協助汽車零組件製造商大幅縮短生產週期、加快交貨速度
Renishaw 製程控制技術協助汽車零組件製造商大幅縮短生產週期、加快交貨速度 2022 年 04 月 隨著新型大批量、高價值汽車零組件的生產訂單不斷增加,OMG 急需尋求工件檢測的替代方案。藉由對機邊比對量測和機上測頭量測技術的投資,OMG 提高了生產效率並降低了廢品率。 欲獲取更多有關 Renishaw 及其產品的圖片、影片、公司簡介或資訊,請造訪我們的媒體中心 。 下載 OMG...
校正白皮書
校正白皮書 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 服務和支援 Renishaw 為客戶服務與支援所投入的努力,贏得了備受肯定的聲譽。如果您需要技術諮詢,可以在技術支援資料庫 輕鬆取得各種指南及下載,此外也可以聯繫我們的全球支援團隊 。 ...
Han's Laser – world class laser equipment manufacturer chooses Renishaw RGH24 series encoder system
Han's Laser Group is a global leader in the design and manufacture of professional laser equipment and supplies more than 10 000 laser markers, cutters, welders and engravers every year to highly...
Encoders hold the key to ultra-accurate motion control
Aerotech, continuing its commitment to the art and science of motion control, looks to Renishaw for versatile, high-precision laser interferometer encoders for its medical stages.
校正產品認證
Renishaw 的目標是確保產品能達到我們標榜的追溯性精度,並確保系統均能持續在生產現場提供必要的精度,讓使用者更具信心。其中的重要元素在於所有雷射、循圓測試儀與旋轉校正儀必經 Renishaw 原廠校正。所有參考標準件皆可追溯至國家標準,且我們的系統也隨附全面的校正證書。
A-2116-0153 - Renishaw RP1/2 C 扳手
用於拆開測頭前蓋的 RP1/2 C 扳手。
XL-80 鐳射干涉儀為線紋尺量測系統提供精準可靠的位置補償
線紋尺( Line scale )一般是由玻璃基材製成並且在其表面準確地刻有等間距平行線,通常配置於比長儀、顯微鏡、測量儀器等長度測量設備上,作為測量距離和行程準確性的重要參考基準。測量線紋尺上的刻度距離意味著需要精度更高的儀器,測量解析度往往要求達到奈米級,微小的環境因素所造成的誤差都會影響測量結果的準確性。附屬於香港創新科技局的標準及校正實驗所( SCL )設計並建立了一台全新的線紋尺量...