Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
卓越的 5 軸技術
卓越的 5 軸技術 延續超過 50 年的創新基因,專為搭配 REVO 5 軸多感測器而生的 AGILITY 系列三次元量床融合了 Renishaw 對技術的堅持、對市場的深刻洞察以及對使用者的高品質承諾,進一步提升 5 軸量測技術的應用價值。AGILITY 系列三次元量床無論在機器結構設計、材質選擇、生產技術等方面均呈現 Renishaw 對 5 軸技術精益求精的追求,是 Ren...
Renishaw on high with Airbus A380 Superjumbo
Airbus A380 aeroplane utilises linear encoders on wing-panel assembly machine
有關 Renishaw 接觸式刀具設定系統的問題
有關 Renishaw 接觸式刀具設定系統的問題 問:如何變更逼近及量測進給率? 答:您需要修改巨集軟體,請聯絡 Renishaw 技術支援 團隊取得更多詳細資訊。 問:可以只進行長度校正嗎? 答:不行,校正循環將檢查長度與直徑。 問:校正循環何時執行? 答:完成初始設定後,自動校正循環就會以適合加工製程要求的間隔執行。 問:如何對準刀具設定系統? 答:請參閱 TS27R 或...
Renishaw 藉 RLS 磁性編碼器幫助 Dynisma「登峰造極」
Renishaw 藉 RLS 磁性編碼器幫助 Dynisma「登峰造極」 在航空領域,飛行模擬器對於飛行員和工程師來說是至關重要的工具。使用飛行模擬器可以在地面上安全地進行飛行測試和飛行員訓練。對於精英賽車運動和汽車領域的客戶,Dynisma 公司率先推出了一種新型運動產生器 DMG-1。它可以精確模擬細微的運動細節,提供完全身歷其境的駕駛體驗。DMG-1 也適用於汽車研發階...
Renishaw 與 RLS 共同推進機器人的發展之路
協作機器人的變革將改變老年人的輔助護理方式,人們與工作環境的互動,甚至外科醫生施行心臟手術的方式。RLS d.o.o. 是 Renishaw 的關聯公司,與德國 TQ-RoboDrive 公司(TQ 集團的關係企業之一)有多年的密切合作關係。
Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間
Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間 挑戰 內容根據墨西哥現代化機械加工廠雜誌文章整理,並由其編輯授權發佈。 背景 Honeywell 在墨西哥契瓦瓦州 (Chihuahua) 的製造廠進行葉輪加工製程。工廠定期進行研磨、銑削、車削和鑽孔程序,亦搭配最新的機械設備。此處生產的葉輪直徑從 14 英寸到 17 英寸不等。大部分由鈦製成,除了其中一種是由鋁製成。契...
虛擬實境 (VR) 應用:Renishaw 編碼器的精度與重複性呈現出視覺科技之美
虛擬實境 (VR) 應用:Renishaw 編碼器的精度與重複性呈現出視覺科技之美 虛擬實境 (VR) 一詞是指透過電腦模擬的「虛擬」環境中,營造出現實或想像環境中的實體存在。這項技術原先是專為在虛擬環境中訓練專業人士而設計的,例如以飛行模擬器訓練機師,讓學員藉此磨練自身的技能,而且無須承擔操作失誤的風險。 VR...
Renishaw 技術協助 Breton 校正廠內機械設備,並控制其產出品質
Breton SpA 希望將工具機製造納入建造石材加工機械設備的核心業務之中,為因應更高的精準度需求,因此自 Renishaw 引進約 30 組裝置,其中包括雷射干涉儀、旋轉軸校正儀、循圓測試儀及接觸觸發式測頭。也因為這樣,Breton 的高速五軸 CNC 加工中心系列產品,成為全球最先進的機種之一。
A-6551-0300 - 工具套件用於 Renishaw RMI-QE 介面
此工具套件用於安裝及維護 Renishaw RMI-QE 介面裝置。
ATOM™ 光學尺診斷套件
ATOM™ 光學尺診斷套件 提供 ATOM 診斷套件,透過回報系統效能和遠端訊號監控等方式,協助處理棘手的安裝作業與系統最佳化。 ATOM 診斷套件是什麼? ATOM 線性及旋轉 (角度) 編碼器系統搭載足以供安裝使用的整合式設定 LED。具有最棘手設定要求的客戶,現在可透過選購的 ATOM...
TONiC™ 光學尺診斷套件
TONiC™ 光學尺診斷套件 提供 TONiC 診斷套件,透過回報系統效能和遠端訊號監控等方式,協助處理棘手的安裝作業與系統最佳化。 軟體 下載版本 相容光學尺系統 診斷工具 下載連結 TONiC 診斷軟體 1.
Case study: Combined MWIR Raman thermography for improved thermal control in semiconductor devices
Raman thermography uses the Raman spectrum from a semiconductor device to determine the local temperature with submicron lateral spatial resolution.
Renishaw 工具機測頭協助 Hammond Engineering 提高生產效率
Hammond Engineering 是位於澳洲的一間工廠,他們發現手動設定工件位置不僅耗時,而且重複精度也低,因此轉而考慮機上測頭量測的可行性。自從使用 Renishaw OMP40-2 光學傳輸測頭之後,該公司成功加快了生產設定時間,並且提高了生產效率。
有關 Renishaw 非接觸式刀具設定系統的問題
有關 Renishaw 非接觸式刀具設定系統的問題 以下為 Renishaw 非接觸式刀具設定測頭的常見問題清單。 如果您的問題未能獲得解答,請聯絡 Renishaw 技術支援 團隊。 問:可量測的刀具類型為何? 答:Ø0.
A-4038-1010 - 擴充件,L 100 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M
Renishaw 製造全方位系列的延長桿和轉接器,以利增加元件的滲透。
A-4038-1027 - 擴充件,L 150 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M
Renishaw 製造全方位系列的延長桿和轉接器,以利增加元件的滲透。
A-4038-1028 - 擴充件,L 200 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M
Renishaw 製造全方位系列的延長桿和轉接器,以利增加元件的滲透。
Renishaw EquatorTM ????? NIMS ????????????????? 85%
???????????????????,????????????????????????????? (National Institute of Metalworking Skills, NIMS) ?????????????????? Renishaw ??????????? Equator™ ????,??????? NIMS ????????????????????,?? Renish...
A-4038-0304 - Renishaw 工具套件,用於 RMP60 及 OMP60
A-4038-0304 Renishaw 工具套件,用於 RMP60 及 OMP60 此工具套件用於安裝及維護 OMP60、OMP60M、OMP600、RMP60、RMP600、RMP60M、OTS 和 RTS。
A-5475-0060 - 適用於 Renishaw 刀具長度設定系統 (LTS) 的工具套件
此工具套件用於安裝及維護 Renishaw 刀具長度設定系統 (LTS)。
Renishaw台北國際工具機展重裝上陣,展現智慧製造實力
2019 年2月20日 - 工具機產業引頸期盼的兩年一度重頭大戲 - 台北國際工具機展 (TIMTOS) 即將於 3 月 4 日至3月9日熱烈開展!全球精密量測領導廠商 Renishaw將重裝上陣,於台北南港展覽館2館的 P0114 攤位帶來「Benefit from the factory of the future, today」的訊息呈現,透過應用於智慧製造製的精密量測解決方案,展現...
A-4038-0300 - Renishaw RMP60、OMP60、RMP600 與 OMP600 的電池盒
A-4038-0300 Renishaw RMP60、OMP60、RMP600 與 OMP600 的電池盒 Renishaw RMP60、OMP60、RMP600 及 OMP600 拆卸式電池架。需要電池類型 2 x AA 1.5 V 鹼性或亞硫酸氯基鋰。
光學尺安裝指南及影片
光學尺安裝指南及影片 下載 Renishaw 光學尺安裝及使用指南,適用於增量式、絕對式、線性、旋轉、部分弧線系統。 請觀看我們的安裝影片 ,協助您輕鬆快速地設定 Renishaw 光學尺系統。 封閉式光學尺 開放式光學尺 安裝影片 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 RG2...
Renishaw 自動化展「精準」佈局:運動控制,捨我其誰
延續上屆「台北國際自動化工業大展」廣獲好評的氣勢,全球精密量測專家 Renishaw 本次將於 8 月 24 日至 27 日,於台北南港展覽館一館 4 樓 N726 攤位,擴大展出位置回饋系統於精密量測領域的一系列自動化應用演示,以「精、準」的佈局,再度強力宣示「運動控制,捨我其誰」的核心願景。
A-2033-0830 - Renishaw 接收器安裝支架
通用安裝支架可搭配所有 Renishaw 工具機測頭系統接收器使用。隨附固定螺絲、墊圈和螺帽。
介紹 Renishaw 和其活動對於日常生活與產業影響的短片。
這是一部由 Halo Films Ltd.
A-5191-0300 - 適用於 Renishaw OMM-2 和 OMI-2/OMI-2T 的工具套件
A-5191-0300 適用於 Renishaw OMM-2 和 OMI-2/OMI-2T 的工具套件 與 Renishaw OMM-2 接收器及 OMI-2/OMI-2T 組合式介面和接收器裝置搭配使用的工具套件。
Renishaw 測頭量測技術協助 Equinox 3D 大幅減少人工處理時間
Equinox 3D 是專業製造商針對各式各樣的產業生產玻璃纖維產品,經常接觸各種複雜精細及量身訂製的設計。該公司位於英國的法弗舍姆 (Faversham),在製程中採用 Renishaw 測頭量測系統之後,能在短時間內準確且可靠地滿足客戶的特殊要求。
Renishaw 光學尺全面提升直驅馬達的整體性能
Renishaw 光學尺全面提升直驅馬達的整體性能 線性馬達的非接觸工作原理使它在精度和速度方面有明顯優勢。傳統轉台應用於機台上作為第 4 或第 5...
Renishaw 強力布局 TMTS :重量級量測方案,即將亮相
挾帶著銳不可當的創新氣勢,全球工業工程領域的領導廠商 Renishaw 將於 3 月 27 – 31 日舉行的 TMTS 2024(台灣國際工具機展)中,強力宣告將帶來最新精密量測、製程控制及位置回饋等完整創新技術,更將揭曉重量級量測解決方案的神秘面紗,期待您蒞臨南港展覽館一館 4 樓 L0618 攤位參觀和交流。
British Cycling races ahead with Renishaw additive manufacturing
British Cycling is the national governing body in Great Britain for cycling, as recognised by the Union Cycliste Internationale (UCI).
Renishaw probing pays dividends for Quality Engineered Products
Having built its reputation in high-volume precision pressing, Quality Engineered Products took the decision eight years ago to move into the competitive world of sub-contract precision machining.
Autodesk Technology Center implements metal 3D printing to improve customer workflows
AutodeskTechnology Center found metal 3D printing helped to improve customer workflows when using Renishaw's RenAM 500Q and Fusion 360 software.
Renishaw Equator™ 檢具協助主要航太製造商提升產量
Senior Aerospace Weston 希望以更高的效率檢測關鍵航太結構零件,因此尋求 Renishaw 提供超越同級的 Equator™ 檢具系統。Equator 檢具縮短約 75% 的零件檢測時間,提供更全面的產品追溯性。
Renishaw XK10 校準雷射系統幫助 Metecno Oy 提升製造能力
為確保向大型客戶交付高品質機器,專業機器製造商 Metecno Oy 與全球工程技術領域公司 Renishaw ,合作導入了幾何誤差量測系統。在購買了 XK10 校準雷射系統後,Metecno Oy 能夠自主完成更多品保製程,不僅提升了高品質機器製造能力,而且可確保滿足新客戶的技術規格要求。
Renishaw 光學尺全力提昇表面貼裝元件印刷技術
電子產品,尤其是智慧型手機,平板電腦等 3C 產品,預計未來將會持續往高性能,輕薄微型化的方向發展。台灣友厚新科技股份有限公司一直致力為業界開發針對工業製程的高階設備,與 Renishaw 追求創新的理念一致,他們開發的被動元件印刷設備採用 Renishaw ATOM 系列超微型光學尺系統,為電子產品實現微型化。
Renishaw 循圓測試儀讓醫療業客戶自信展現實力
近年來,Sandvik Medical Solutions 公司一直是 Renishaw 循圓測試儀系統的忠實用戶,藉此驗證其工具機的性能。Sandvik 的總部設在英國謝菲爾德市 (Sheffield),是醫療保健業眾多全球知名品牌的主要供應商,主力生產熔模鑄造、鍛造和拋光醫療植入體,以及應用於人工關節置換術和脊柱外科手術的醫療儀器。
光學尺診斷工具
光學尺診斷工具 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 可協助處理 ATOM™ 增量式光學尺的棘手安裝與系統最佳化。 ATOM 診斷套件 可協助處理 TONiC™ 增量式光學尺的棘手安裝與系統最佳化。 TONiC 診斷套件 尋找適合您的診斷工具 若您在運動控制安裝作業遇到挑戰或困難,可選擇我們所提供的一系列選購診斷工具和套件,...
Renishaw 金屬 3D 列印技術助國研院儀科中心推動生醫產業創意與發展
3D 列印技術發展快速,應用領域包括從汽車、服裝、人造器官、交通工具零組件、以至生活用品或時尚配飾等。將 3D 列印應用在醫療產業亦更見廣泛,伴隨全球對生物科技、醫療、健康照護產業需求日益增加,積層製造 - 特別是金屬 3D 列印技術 - 更被視為成為未來生醫科技應用的一大趨勢,除了可突破傳統加工的限制,避免材料浪費,亦有效縮短複雜工件設計與製作時間,提升生產與醫療效率,因而備受矚目。 國...
Renishaw Central 在產線現場實現閉迴路製程控制
本影片重點介紹了 Renishaw Central 如何在產線現場實現閉迴路製程控制。
Renishaw台灣國際工具機展精銳出擊,全方位量測解決方案助力智慧製造必備需求
兩年一度的台灣國際工具機展 (TMTS) 將於11月7日至11月11日於台中烏日高鐵特區盛大開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw將於 3、4館的 3B433 攤位帶來全系列量測解決方案及積層製造 (又稱3D列印) 系統,透過「設計-製造-加工-量測」的模擬智慧製造流程概念,展現出量測技術能為自動化製程所帶來的生產效益。
Renishaw 工具機展大秀量測新實力,製程監控再升級
因應疫情挑戰,國內兩大工具機展將首度攜手舉辦「TIMTOS x TMTS 2022」聯展,於 2 月 21 日至 26 日在台北南港展覽館盛大舉行,被視為今年初全球工具機產業的最大盛事。全球精密量測領導廠商 Renishaw 也蓄勢待發,將於南港展覽館 2 館的 P0314 攤位帶來新世代的自動化製程監控解決方案,在「機台組裝與校準 – 零組件生產 – 品質監控」的製程環節中注入關鍵附加價值...
DUKIN 三次元量床配置 Renishaw 光學尺作精確位置反饋
加工工件的尺寸是否準確,會直接影響到系統的整體正常運作以至精度等性能表現,尤其是汽車發動機中的汽缸閥,飛機發動機中的葉片等這些設計精密的機械機構,加工精度要求極高,絕不容許絲毫的偏差。經過多年來測量技術的不斷發展,現今先進的三次元量床 (CMM) 已能夠準確量測工件的尺寸以及通過掃瞄採集工件的表面數據。 建基韓國的 DUKIN 公司,多年來與雷尼紹合作無間,在市場上推開多款配置 Renish...
Case study: Quality control of diamond-like carbon
New Plasma Technologies (NPT), based in Moscow, Russia, uses a Renishaw inVia confocal Raman microscope for investigating the structure and chemical properties of materials, non-destructively.
RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學
RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學 2021 年 7 月 IRELEC Alcen 是一家法國科技公司,總部位於格勒諾布爾 (Grenoble),專為全球同步加速器設施製造光學機械和機器人等系統。 同步加速器(一種粒子加速器)是一種極其強大的 X 射線,可用於材料物理學、化學和分子生物學等領域的科學研究。英國牛津郡的鑽石光源 (Diamond Light Source, DLS) 就...
廣溫域光學尺
在望遠鏡、科學研究設備及航空器等運動控制或量測應用中,經常會在戶外環境操作使用,面臨夜間溫度下降的情況。Renishaw 廣溫域 (ETR) 光學尺適合在廣大的溫度範圍內使用,有助於確保可靠的位置量測。
Renishaw 精密校正產品協助打造高品質的高端工具機
Renishaw 精密校正產品協助打造高品質的高端工具機 傳統檢測工具無法全面評估工具機誤差的整體情況,難以滿足現代工具機(尤其是五軸機)加工的精度和效率要求。採用 Renishaw 全系列機器校正產品,對機台從組裝、整機校正驗收、故障排除乃至日常精度維護等各個環節的品質把關。 關於今科機床 今科機床是一家比肩世界先進一流工具機企業的公司,同時也是中國國家高新技術企業,並擁...
旋轉光學尺
旋轉光學尺 請參閱我們的技術文件,探索各款光學尺的技術規格、選項和版本。我們的法規遵循證書為 Renishaw 的品質承諾提供額外保證。 下載技術文件 探索光學尺如何在各種產業及應用實現優異的運動控制。探索各種產品及製程受益於 Renishaw 光學尺技術及廣泛專業知識的真實生活範例。 光學尺對運動控制的效益 旋轉光學尺又稱角度光學尺,具備位置回饋功能,藉此精密控制角度位置及旋轉...
Renishaw FORTiS™ 光學尺提升精密五軸加工中心的性能表現
Renishaw FORTiS™ 光學尺提升精密五軸加工中心的性能表現 挑戰 煜眾新推出的 MT1000 五軸車銑複合 CNC 立式車床擁有四個線性軸,配置了 Renishaw FORTiS-S 標準型線性光學尺,提供 34 位元或 37 位元的解析度選項,光學尺行程範圍從 440 mm 到 1340 mm,並可搭配 FANUC 或 SIEMENS...