Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
UCC S3
UCC S3 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 通用 3 軸掃描及接觸觸發式自動化測頭座解決方案。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 此一強大的 3 軸 CMM...
REVO 5 軸量測系統
REVO 5 軸量測系統 KB content Measurement techniques REVO eBook REVO 5 軸量測系統可作為新設備或認證升級,提供以下效益: 表面光潔度量測和尺寸檢測。 省下 15% 至 50% 循環時間。 充分發揮產能,大幅降低資本投資。 Renishaw 提供各種針對 REVO 5 軸多感應器量測最佳化的 CMM。 採用 5 軸技術的...
搭載 SPRINT™ 技術的機上掃描測頭
搭載 SPRINT™ 技術的機上掃描測頭 Renishaw advantage MPD 高速工件設定 使用接觸點或掃描循環迅速設定工件。使用結果設定或更新工作座標系統。對於汽車、醫療及大眾市場電子產品等量產製造環境至關重要。 3D 特徵擬合 使用多個掃描路徑量測圓錐、圓柱、球或圓形區段等 3D...
Renishaw XM-60 多光束校正儀在半導體晶圓檢測的應用
探針卡在半導體製程中扮演著至關重要的角色。其探針之間的間距非常微小,共面度需要控制在微米範圍內,而且卡還需要進行微鑽孔加工。藉由 Renishaw XM-60 多光束校正儀和 QC20 循圓測試儀對探針卡生產設備進行 21 個自由度的綜合性量測,幫助景美跨越挑戰。
Raman spectroscopy for analytical science
Raman spectroscopy for analytical science 拉曼光譜已成功應用於分析各種材料和系統。 我們隨時為您服務 若要深入瞭解此應用領域或未涵蓋到的應用,請聯絡應用團隊。 聯絡應用團隊 Renishaw 以獲獎無數的 inVia™ 共軛焦拉曼顯微鏡、拉曼/掃描測頭組合顯微鏡系統,以及 SEM 拉曼組合型系統等創新科技,持續努力擴展應用範圍。 按一下以下連結...
Raman spectroscopy for materials science
Raman spectroscopy for materials science Renishaw 以獲獎無數的 inVia™ 共軛焦拉曼顯微鏡、拉曼/掃描測頭組合顯微系統,以及 SEM 拉曼組合型系統等創新科技,成功實現此項目標。 按一下以下連結,深入瞭解我們如何協助您的材料科學應用進行: 我們隨時為您服務 若要深入瞭解此應用領域或未涵蓋到的應用,請聯絡應用團隊。 聯絡應用團隊 拉...
Equator™ gauging with third-party software
Equator gauging systems are now available with industry standard programming software provided by our partners. Speak to us today to find out more.
Intoco: :Renishaw 測頭可為精密工程轉包商減少廢品並節省時間
Intoco (Independent Tool Consultants Ltd) 的總部位於英國 Gloucestershire,其先進的製造部門是精密轉包工程的絕佳典範。該公司的五軸同動加工中心機與 3D 實體建模能力透過對品質控制的承諾進一步強化,而其三台高規格的 CNC 工具機配備即是來自 Renishaw 的接觸式測頭技術。
Renishaw台北國際工具機展重裝上陣,展現智慧製造實力
2019 年2月20日 - 工具機產業引頸期盼的兩年一度重頭大戲 - 台北國際工具機展 (TIMTOS) 即將於 3 月 4 日至3月9日熱烈開展!全球精密量測領導廠商 Renishaw將重裝上陣,於台北南港展覽館2館的 P0114 攤位帶來「Benefit from the factory of the future, today」的訊息呈現,透過應用於智慧製造製的精密量測解決方案,展現...
Study catalysis with Raman spectroscopy
Study catalysis with Raman spectroscopy 以多種方式接觸反應容器 如果您無法讓樣品靠近儀器,Renishaw 系統可使用光纖測頭 或直接耦合光學元件 取得拉曼資料。前述選項可搭配使用樣品檢視功能,協助您檢視雷射光點位置,確保位於正確的分析位置。 環境控制 大部分觸媒基本上在空氣中處於不穩定的狀態。Renishaw 可提供適當的樣品池...
RLD10 反射鏡干涉儀
RLD10 反射鏡干涉儀 RLD10 檢測頭容納干涉儀光學鏡組、一個獨特的多通道條紋探測系統、雷射光閘和內置準直輔助鏡。提供 0° 與 90° 版本的 RLD10 檢測頭。 特性和優點 多軸解決方案 -單軸與雙軸反射鏡系統為多軸應用提供理想的解決方案。 長距離與高速 -反射鏡干涉儀檢測頭可用於平面鏡干涉儀不適合使用的長距離或高速應用。 敏感環境...
SP80 和 SP80H
SP80 和 SP80H 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 SP80 結合了長測針觸及範圍及超高精度效能,是許多應用的掃描測頭首選。 您可能也會對以下內容感興趣… 您目前正在查看 SP80 掃描系統。您可能也有興趣瞭解 REVO 掃描 和需要使用長測針的應用… SP80...
MCUlite-2
MCUlite-2 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 與 Renishaw CMM...
適用於 CNC 工具機的進階雷射刀具設定系統
適用於 CNC 工具機的進階雷射刀具設定系統 Renishaw advantage MPD 為什麼要使用雷射刀具設定系統? 刀具量測是確保加工零件準確度和精度的關鍵所在。如果在製程中實作自動化刀具設定,就能輕鬆達到嚴格公差及高品質的加工成果。...
機台校正與最佳化
機台校正與最佳化 我們的機台校正與最佳化產品系列,專為提升精密運動系統的效能所設計。跨出關鍵第一步朝改善製程的目標前進,以提升機台運作時間並維護品質。 QC20 循圓測試儀可協助您為 CNC 工具機的定位效能輕鬆訂定基準並加以追蹤。執行迅速檢查,在需要維護之前識別及診斷潛在問題。 QC20 循圓測試儀 使用 XR20...
齒輪製造商使用自動化機器人單元達到一致的品質要求
齒輪及變速箱製造商 Katsa Oy 委任 Flexmill Oy 設計及建構機器人單元,針對直徑範圍從 50 毫米至 1.5 公尺的各種齒輪進行精加工及去毛邊的動作。此特別單元採用 Renishaw RMP60 測頭,安裝在客製化的刀把上,由 ABB 機器人用於收集重要的零件位置資訊,然後再進行精加工及去毛邊作業。
新聞稿:Renishaw推出針對 CNC 工具機的機上量測軟硬體應用
Renishaw 是領先全球的工程技術公司,將於德國 2017 年 EMO 漢諾威工具機大展 (EMO Hannover 2017,9 月 18 日至 23 日,第 6 館,攤位 B46) 展示用於CNC 工具機作機上量測新產品, 包括增強型 NC4 非接觸式刀具設定解決方案、配備SupaScan作機上掃描的 SPRINT™ 系統、全新機上應用程式及智慧型手機app應用程式。
Renishaw 技術協助 Breton 校正廠內機械設備,並控制其產出品質
Breton SpA 希望將工具機製造納入建造石材加工機械設備的核心業務之中,為因應更高的精準度需求,因此自 Renishaw 引進約 30 組裝置,其中包括雷射干涉儀、旋轉軸校正儀、循圓測試儀及接觸觸發式測頭。也因為這樣,Breton 的高速五軸 CNC 加工中心系列產品,成為全球最先進的機種之一。
Renishaw 引領 5 軸量測新未來AGILITY® 5 軸三次元量床重磅登場 TMTS 2024
3 月 27 – 31 日,台灣國際工具機展(TMTS 2024)在台北南港展覽館拉開序幕。作為全球領先的量測與製程控制設備領導廠商,Renishaw 展出重量級量測解決方案 — AGILITY 5 軸三次元量床 — 重磅亮相南港一館 4 樓 L0618 攤位,宣告開啟「精於五軸、靈於量測」的劃時代量測方案所帶來的嶄新未來。
用於工具機的應用程式
我們致力開發各種工具機應用程式,以利客戶更容易安裝、設定、使用並維護我們的系統。智慧型手機應用程式提供簡易便捷的方式,使用者只要動動手指就能取得資訊。我們免費的應用程式提供全球各種語言版本,最適合新手或經驗不足的使用者。機上應用程式可完美整合廣泛品牌的 CNC 控制器。
機器操作者無需人工設定和 NC 編程
機器操作者無需人工設定和 NC 編程 Productivity+ 是一套最近購買的產品,不過 Alp 已使用 Renishaw 工件設定主軸安裝測頭多年 - 所有新機器皆安裝有測頭系統。工程師們記得 Alp 購買 Renishaw 測頭以前的情況 “操作者以手工方式對工作臺上的零件進行准直調整,或者我們會為每個組件之變型製造一種昂貴的專用夾具。改變這些手工設定方法是至關重要的 –...
Receive regular information about Raman spectroscopy
Receive regular information about Raman spectroscopy 註冊 請輸入詳細資料以接收電子郵件取得下列相關資訊: 最新的拉曼光譜網路研討會 拉曼取樣及分析的秘訣 拉曼光譜文章 應用和產品要點 本公司儀器及其應用的相關案例分析
Raman spectroscopy for the chemical sciences
Raman spectroscopy for the chemical sciences 我們隨時為您服務 若要深入瞭解此應用領域或未涵蓋到的應用,請聯絡應用團隊。 聯絡應用團隊 Renishaw 以獲獎無數的 inVia 共軛焦拉曼顯微鏡、拉曼/掃描測頭組合顯微鏡系統,以及 SEM 拉曼組合型系統等創新科技,持續努力擴展應用範圍。 按一下以下連結,深入瞭解我們如何協助您的化學科學應用...
Raman spectroscopy for the earth sciences
Raman spectroscopy for the earth sciences 拉曼光譜已成功應用於分析各種材料和系統。 Renishaw 以獲獎無數的 inVia 共軛焦拉曼顯微鏡、拉曼/掃描測頭組合顯微鏡系統,以及 SEM 拉曼組合型系統等創新科技,持續努力擴展應用範圍。 按一下以下連結,深入瞭解我們如何協助您的地球科學應用進行: 我們隨時為您服務 若要深入瞭解此應用領域或未涵...
雷射編碼器軟體下載
雷射編碼器軟體下載 Renishaw 的政策確保定期更新軟體,以修正錯誤、新增功能、擴展語言支援、反映標準變更和應對 Microsoft 軟體的變更。如果您使用的不是最新軟體,可能無法使用這些功能。 目前的軟體版本可能無法與所有舊版硬體或硬體組合相容。如有任何疑問,請與我們聯絡。 產品資訊 RCU-CS V2.
Renishaw 以智慧製造主題出展iMTDuo重點推出整合式精密量測, 提升製程控制效益
Renishaw將於 2018年5月9日至12日在台北南港展覽館舉行的台北國際智慧機械暨智慧製造展 (iMTduo) 展出全系列量測解決方案和積層製造系統,為希望利用工業 4.0 所帶來益處的公司,智慧型加工流程帶來生產效益的企業,在K0116 攤位展示最新量測技術,為製造過程帶來的強大功能。
Renishaw自動化工業大展強力出擊,用「智」動化精密量測解決方案提升製造效率
2018 年7月18 日 -- 2018台北國際自動化工業大展即將開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於8月1日至8月4日於台北南港展覽館4樓 N1028 攤位帶來精準的運動控制方案以及多項精密量測解決方案,透過智慧製造的方式,幫助廣大製造業者們更進一步體驗到自動化帶來的龐大效益。
UCC T3-2
UCC T3-2 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 具備內建標準接觸觸發式和 TP200 介面的強大 3 軸 CMM 控制器。 為 3 軸手動測頭座 CMM 市場所設計 適合使用接觸觸發式測頭的大型及小型...
inVia: simple to use
inVia: simple to use 我們具備無可比擬的豐富經驗:Renishaw 20 多年來持續設計、開發和精進拉曼光譜儀,將 inVia 打造為最出色的共軛焦拉曼顯微鏡。 迅速由檢視模式切換為拉曼模式 您只要按一下滑鼠,inVia Reflex 就能在視覺檢視模式(透過雙目鏡及/或視訊檢視)和拉曼量測模式間切換,不但省時也能避免錯誤。您可配置讓 inVia 完成資料收...
Productivity+™ - 綜合加工機專用 PC 測頭軟體
Productivity+™ - 綜合加工機專用 PC 測頭軟體 入門影片 概述 可簡化各種常見工作,例如元件設定和工件驗證,並可從加工製程的三個核心領域提供協助。 預測性 :製程設定工作 - 例如工作設定、工件和刀具識別 - 在加工之前執行,確保製程順利運作。 主動性 :製程中控制工作 - 例如刀具狀況監控、刀具幾何更新和適應性加工 - 在加工期間執行,以便因應即時切削狀況的變化。...
以 Equator™ 全新的 INTUO™ 軟體,取代手動檢具
Renishaw Equator™ 靈活的多功能檢具系統現已配備全新的 INTUO™ 量測軟體,並結合一系列產業標準的 Renishaw 測頭。
Exchanging metal 3D printing solutions with HiETA
Technology from Renishaw is helping HiETA to move metal additive manufacturing (AM) from prototype manufacture into commercial production of its specialist range of heat exchangers.
全新校準雷射系統擴充了 Renishaw 機器校正解決方案的陣容
Renishaw 全新 XK10 對光雷射系統是專門為工具機在建構期間及調準對齊的使用而開發,可取代對人工製品的需求。此系統可用於線性導軌,以確保導軌筆直、方正、平整而且保持水平,並可用於評估旋轉機器的主軸方向及同軸度。使用系統的即時顯示功能,可以在建構期間透過 XK10 測量和調準這些係數。XK10 也可用於診斷碰撞後的誤差來源,或作爲定期維護作業的一部分,是套功能強大的工具。
Renishaw台灣國際工具機展精銳出擊,全方位量測解決方案助力智慧製造必備需求
兩年一度的台灣國際工具機展 (TMTS) 將於11月7日至11月11日於台中烏日高鐵特區盛大開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw將於 3、4館的 3B433 攤位帶來全系列量測解決方案及積層製造 (又稱3D列印) 系統,透過「設計-製造-加工-量測」的模擬智慧製造流程概念,展現出量測技術能為自動化製程所帶來的生產效益。
葉片工程設計和製造的工具套件
葉片工程設計和製造的工具套件 Renishaw 葉片工具套件結合 MODUS™ Blade 規劃工具、SurfitBlade™ 及 MODUS™ 計量軟體的各項功能,可協助突破機翼元件標準量測技術的各種限制。 傳統方法是以有限的截面數判定葉片檢測結果。不過 REVO 5 軸量測系統的掃掠掃描技術,可協助您精準快速地量測及評估完整葉片,收集和分析無限截面數的高精度觸覺測頭量測資料。 R...
新軟體擴充 QC20-W 循圓測試儀功能,以提供時間式的資料擷取
Renishaw 在 EMO 2015 推出 Ballbar Trace;以時間為基礎的新資料擷取軟體套件,適用於 Renishaw QC20-W 循圓測試儀,以確認 CNC 工具機定位效能。
適用於 CMM 及 Equator™ 檢具的量測夾具
適用於 CMM 及 Equator™ 檢具的量測夾具 Strapline text cmm fixtures Buy Online AGILITY plates AGILITY plates 3 jaw chuck Maxmisie inspections throughput whilst maintaining flexibility cmm fixtures Renishaw...
MCU W-2
MCU W-2 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 技術規格 MCU 比較 ■ 標準規格 - 不適用 MCUlite-2 MCU5 MCU W MCU5-2 MCU W-2 顯示視窗 - ■ ■ ■ ■ 快/慢按鈕 ■ 槳上 槳上 槳上 槳上 可程式設計功能鍵 2 4 4 4 4 軸鎖 ■ ■ ■ ■...
Cosmic ray removal
Cosmic ray removal 在資料收集後消除宇宙射線 您可利用簡易的清除功能,消除少量明顯的宇宙射線特徵。其中會以單一線條取代射線區域。如果資料檔案中有許多光譜,這種方法實際操作時就會相當緩慢。 為了在含有許多宇宙射線特徵的檔案迅速取得結果,Renishaw 的宇宙射線消除器處理工具,可結合各種適當方法,並以全自動方式或由您引導加以應用。 由光譜資料消除宇宙射線特徵的效益...
A-9763-0050 - RTLA30 絕對式線性光學尺 (長度 500 mm,自黏式安裝)
A-9763-0050 RTLA30 絕對式線性光學尺 (長度 500 mm,自黏式安裝) A-9763-0050 為一長度 0.5 m (500 mm) 的 RTLA30-S 絕對式編碼器帶光學尺。
A-9763-0100 - RTLA30 絕對式線性光學尺 (長度 1000 mm,自黏式安裝)
A-9763-0100 RTLA30 絕對式線性光學尺 (長度 1000 mm,自黏式安裝) A-9763-0100 為一長度 1 m (1000 mm) 的 RTLA30-S 絕對式編碼器帶光學尺。
Stunning large-scale images achieved with speed and repeatability
Like other technologies, it’s taken for granted.