Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
Metal additive manufacturing technology used for customised mountain bikes
Metal additive manufacturing technology from Renishaw has enabled Robot Bike Co. to produce a novel design of mountain bike that can be customised to match the size and riding style of the rider.
兼顧高速與高精度的量測
REVO 5 軸測頭座以高速度和高靈活度著稱。採用空氣軸承、高精度旋轉光學尺和雷射反射等先進技術,REVO 測頭座可以將接觸式掃描的速度提升至最大 500 mm/s,與此同時,精確地回饋測針端部的偏移,實現高速下的高精度掃描。
可供 AM 使用的金屬粉末
可供 AM 使用的金屬粉末 粉末特性 粉末特性是粉末床熔融非常重要的成功關鍵。Renishaw 確保供應最高品質的粉末用於積層製造系統。 重要的特性為何? 粒子良好的流動、緊密度及球形形狀都是重要特性,以提供一致且可預測的粉末劑量及層次。 粒子大小 Renishaw 粉末床熔融系統使用的金屬粉末,大小介於 15 至 45 微米之間,右圖顯示相對情況下的粉末尺寸。 粉末冶金 粉末冶...
Atherton Bikes accelerates with additive manufacturing
Global engineering company Renishaw is working with new mountain bike brand Atherton Bikes to produce additively manufactured titanium lugs for the company's bike frames.
Renishaw 宣布推出 REVO® 多感應器系統適用的 RSP3-6 掃描測頭
Renishaw 隆重推出搭配三次元量床 (CMM) REVO 5 軸量測系統使用的 RSP3-6 延長掃描測頭。
Renishaw 發表 Inspection Plus with SupaTouch 最佳化—智慧速度
市場領先的工程技術公司 Renishaw ,將會在義大利米蘭的 EMO 2015 發表 Inspection Plus with SupaTouch。此改良過的軟體套件能自動最佳化機上量測循環,以儘量縮短循環時間並充分發揮生產力。
Renishaw 宣布推出 MODUS 2™ 量測軟體套件
Renishaw 隆重宣布推出 MODUS 2 量測軟體套件,該套件為 CMM 的程式編輯和操作帶來清晰和高效率的全新層次。
雷射編碼器應用要點
雷射編碼器應用要點 RLE 應用備註 HS20 應用要點 Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer Changing an RCU10 unit within an HC20 Plane mirrors for laser application RCU spares...
Renishaw 光學尺全力提昇表面貼裝元件印刷技術
電子產品,尤其是智慧型手機,平板電腦等 3C 產品,預計未來將會持續往高性能,輕薄微型化的方向發展。台灣友厚新科技股份有限公司一直致力為業界開發針對工業製程的高階設備,與 Renishaw 追求創新的理念一致,他們開發的被動元件印刷設備採用 Renishaw ATOM 系列超微型光學尺系統,為電子產品實現微型化。
全新智慧型製程控制軟體適用於 Renishaw Equator™ 檢測系統
Renishaw 是領先全球的工程技術公司,將於德國 2017 年 EMO 漢諾威工具機大展 (EMO Hannover 2017,9 月 18 日至 23 日,第 6 館,攤位 B46) Renishaw Equator™ 彈性檢具提供全新 IPC (智慧型製程控制) 軟體,可在 CNC 製造過程中實現全自動刀具補正值更新。全面提升生產效益,包括強化精密零件加工能力、縮短製程設定及調整時間...
全面提升客製工具機的品質管控效率
智慧工廠的發展讓「客製化」不再僅限於加工零配件,市場對工具機的客製化需求同樣也與日俱增,而客製工具機無論對廠商的機械設計能力、製造能力和品質管控等方向都比標準機型有更高的要求。位於台灣中部的曙光機械有限公司(以下簡稱曙光機械)專營客製工具機,包括核心機型立式圓筒磨床、車床、銑床、磨床、自動化加工機等。他們完善使用 Renishaw 最新推出的 XK10 校準雷射系統,全面提升機台的精度和檢測...
Renishaw 協助布魯內爾大學賽車隊征戰大學生方程式汽車大賽
工程技術領域的跨國公司 Renishaw 與倫敦布魯內爾大學賽車隊展開合作,為車隊第 20 年征戰大學生方程式汽車大賽 (FS) 提供鼎力支援。Renishaw 憑藉在金屬積層製造 (AM) 領域的技術專長,為車隊的 BR-XX 賽車生產歧管零件,幫助車隊角逐該年七月的英國銀石賽道大學生方程式汽車大賽 (FS-UK) 以及義大利大學生方程式汽車大賽 (FS-ATA)。
Renishaw 針對絕對式光學尺推出 ADTa-100 進階診斷工具
國際工程技術公司 Renishaw 針對光學尺安裝推出光學尺進階診斷工具 (ADT) 系列的全新附加功能。
Renishaw 將於 EMO 2015 發表新版本的 REVO® 多感應器 5 軸量測系統
Renishaw 隆重推出 REVO-2 - 一款在三次元量床(CMM)上使用的,全新改良版本與革命性的多感應器 5 軸測頭。
Photovoltaics
Photovoltaics 掌握全局 拉曼影像是太陽能開發的關鍵工具,可揭露材料特性在各個裝置之間的差異情形。 Renishaw 的 StreamLine™ 和 Slalom 技術,可因應您對靈活性的所有需求。不論您需要什麼樣的解析度,都能對大小區域進行分析,協助更加瞭解整體裝置,而不是只瞭解其中的一小部分。 立即選擇雷射...
功能安全光學尺
功能安全光學尺 絕對式 FS 光學尺 Renishaw 功能安全光學尺的可靠性資料 Renishaw 以 SISTEMA 資料庫 提供功能安全等級的 TONiC FS、RESOLUTE FS 及 FORTiS FS 讀頭可靠性資料,協助客戶計算效能等級 (PL)。這有助於系統設計人員快速無誤地將資料從資料庫複製到 SISTEMA 專案。 SISTEMA:用於機械應用評估的安...
MODUS™ 點雲斷面器
MODUS™ 點雲斷面器 MODUS 點雲斷面器能透過 REVO 在之前所擷取的端部中心資料點雲,在任何平面上生成「表面式」剖面。 表面剖面生成 MPCS 可以從 REVO 所收集的資料點雲生成剖面。剖面是在表面上而非端部中心,並消除資料配置過程中的任何餘弦誤差。 無論在量測過程中,或是未來需要更多不同位置的剖面時,您都可以在相同的量測資料組中使用 MPCS。不需要重新量測葉片。 標稱...
Jingdiao's refusal to compromise on quality sees its business take off
Beijing Jingdiao Company Ltd has collaborated with Renishaw as its business has continued to grow over the years, with the two companies working together to open up new pathways to innovation and...
Renishaw 推出 FORTiS™ 系列的新世代封閉線性絕對式光學尺
全球量測專家 Renishaw 推出創新的 FORTiS 封閉線性絕對式光學尺系列產品,適用於工具機等各種嚴苛環境。
Renishaw Equator 檢具系統將 NIMS 金屬加工培訓的零件檢測時間大幅縮短 85%
為使學生的技能水平達到製造業的現行標準,美國許多職業學校都將其培訓課程與美國國家金屬加工技能研究所 (National Institute of Metalworking Skills, NIMS) 的認證相結合。工程技術領域的跨國公司 Renishaw 專門為此客製開發了整套 Equator™ 檢具系統,大幅提高了符合 NIMS 認證的零件檢測效率。這套系統不僅簡單易用,而且 Renish...
5 軸三次元量床系統
5 軸三次元量床系統 您可能也會對以下內容感興趣… 您目前正在查看我們的 5 軸系統。您可能也有興趣瞭解我們如何將現有的機台改裝 5 軸功能 … 與傳統 CMM 量測方法不同的是,Renishaw 的 5 軸技術使用同步的 CMM 運動和測頭座軸,能大幅減少機器在超高速量測時,所造成的動態誤差。
Renishaw 與 RLS 共同推進機器人的發展之路
協作機器人的變革將改變老年人的輔助護理方式,人們與工作環境的互動,甚至外科醫生施行心臟手術的方式。RLS d.o.o. 是 Renishaw 的關聯公司,與德國 TQ-RoboDrive 公司(TQ 集團的關係企業之一)有多年的密切合作關係。
Renishaw 藉 RLS 磁性編碼器幫助 Dynisma「登峰造極」
Renishaw 和旗下 RLS 公司為英國 Dynisma 公司的新型動態運動模擬器提供磁性編碼器和技術支援;該新型模擬器專為賽車運動及更多高端應用而設計。
Study cell biology with Raman microscopy
Study cell biology with Raman microscopy 識別細胞 使用 Renishaw 拉曼系統識別和分辨: 癌細胞與正常細胞 幹細胞與分化細胞 細胞群中的不同子狀態 (如幹細胞和前驅細胞) 您可以根據細胞本身的化學性剖面,識別無已知標記的細胞。完全無須與抗體共軛或操縱基因。 查看微小生物細節 藉由高空間解析度 共軛焦拉曼分析,可檢驗:...
‘Seamless’ probe head upgrade advances part inspection
When Renishaw announced the PH10T upgrade offer for the obsolete PH9 motorised probe head systems, Rousant Sherwood of Henley-on-Thames, a specialist manufacturer of multi-axis machined components,...
虛擬實境 (VR) 應用:Renishaw 編碼器的 精度與重複性呈現出視覺科技之美
Power Plus 提供廣播業虛擬實境技術所需的高精度攝影定位,並在 Renishaw 光學尺和磁性編碼器的協助下支援精度與重複性。
GoProbe 常見問題
GoProbe 常見問題 GoProbe 是否能搭配使用 SupaTouch 技術? 是,最新版 Inspection Plus 支援 GoProbe 循環及 SupaTouch 技術。這樣 GoProbe 循環就能利用以 SupaTouch 技術縮短的循環時間,以及更出色的計量功能。 GoProbe 應用程式需要使用哪一版的 Android? 4.
積層製造測針
積層製造測針 Design freedom text Complex geometry image Complex geometry heading text Case study banner Strapline text High accuracy metrology text Why use AM for custom styli text Rapid, custom styli...
UCC S5
UCC S5 UCC 比較 ■ 標準規格 - 不適用 功能/規格 UCC T3-2 UCC T3 PLUS UCC S3 UCC T5 UCC S5 TP200/SCR200 介面 ■ ■ ■ - - SP600 介面 - - ■ - - SP25M 介面 - - ■ - - SP80 介面 - - - - - PH10 介面 - ■ ■ - - PH20 介面 - - - ■...
UCC T5
UCC T5 5 軸接觸觸發式自動化測頭座解決方案。 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 適合 5 軸接觸觸發式運動和測頭座控制的 CMM 控制器 - 僅 PH20 必須搭配 Renishaw SPA3 放大器使用 使用外接電源及管理 PH20...
用於工業製造的 Equator™ 檢具系統
用於工業製造的 Equator™ 檢具系統 The new Equator-X dual-method system – video heading Equator-X CTA nav Support and downloads Equator comparator CTA nav The comparison process Comparison options 新型...
提升旋轉工作台精度標準
CNC 旋轉工作台在多軸加工中心機的效能中扮演極為重要的角色。由於工作台精度和可靠性是產品壽命期間最重要的考量,Matsumoto Machine Corporation (MMK) 採取兩全其美的務實方法,減少分度誤差並改善效能。公司為了加強產品校正及編碼器技術,針對旋轉工作台精度樹立全新標準。
如何有效減少加工廢品率和進行資源分配 - Renishaw 循圓測試儀
Renishaw QC20 循圓測試儀的功能就是為機器提供系統性的 維護方案,不但能迅速找出故障源頭,同時也能診斷機器潛在的 健康問題。
檢具量測及檢測軟體訓練
檢具量測及檢測軟體訓練 為何要投資參與 Renishaw 進一步的訓練課程? 我們的訓練課程提供以下效益: 提升作業、維護及應用工程中的技巧。 提升生產力及正常運作時間效能。 改善健康和安全。 Renishaw 提供標準及專業的 MODUS™ 計量軟體訓練課程,因應您的各種需求。 我們的訓練課程是以最佳實務及業界標準為基礎,協助您發展各種技巧,以便在作業、維護及應用中使用 MODUS ...
Additives in Formula 1: technology of the future
Metal additive manufacturing is quickly becoming the technology of the future, but few people know the full extent of the opportunities it offers or the nature of the partnership - in this industry -...
“Throw the machining rule book away and get creative”
Boxtrees Precision Engineering use Renishaw probe systems on a Mazak Integrex in a clever fully-integrated ‘intelligent’ system that has achieved reduced unit costs, zero manual set-up times, unman...
Powering the future of metal additive manufacturing at Sandvik
To strengthen the metal additive manufacturing (AM) industry, global engineering company Renishaw has collaborated with Sandvik Additive Manufacturing to supply the company with high productivity...
Renishaw 工具機測頭協助 Hammond Engineering 提高生產效率
Hammond Engineering 是位於澳洲的一間工廠,他們發現手動設定工件位置不僅耗時,而且重複精度也低,因此轉而考慮機上測頭量測的可行性。自從使用 Renishaw OMP40-2 光學傳輸測頭之後,該公司成功加快了生產設定時間,並且提高了生產效率。
Renishaw 工具機測頭協助 Hammond Engineering 提高生產效率
Hammond Engineering 是位於澳洲的一間工廠,他們發現手動設定工件位置不僅耗時,而且重複精度也低,因此轉而考慮機上測頭量測的可行性。自從使用 Renishaw OMP40-2 光學傳輸測頭之後,該公司成功加快了生產設定時間,並且提高了生產效率。
Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy
Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy 透過單一光譜一目了然 節省時間。使用 SynchroScan 顯露所有主要拉曼頻帶;具高光譜解析度,跨越整個拉曼範圍,一次資料收集全部解決。觀察晶格模式 、OH 頻帶,以及其中的所有內容。透過光譜找出最細微的樣品差異。 產生配方影像 確保化學影像極具代表性;使用 Renishaw 的...
技術文獻
技術文獻 工具機產品、系統與測頭技術的技術文件。 改善我的製程連結 為什麼選擇測頭? 何時使用測頭? 測頭量測如何提供效益? 應用案例研究和新聞 案例摘要 量測詞彙表 技術文獻 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 軟硬體支援 工具機客製化解決方案 技術相關模組 TE520 - Renishaw's tool setting products...
REVO 閥座和導孔量測
REVO 閥座和導孔量測 REVO® 和 Renishaw 的 5 軸技術能大幅增加此極具挑戰性應用的產能-資料收集程序大約需要 20 秒。 可調適掃描 本閥座掃描採用 REVO 的可調適掃描功能,能以單一掃描命令覆蓋重要閥座表面的上方和下方區域。可以 0.
Analyse geological samples with Raman spectroscopy
Analyse geological samples with Raman spectroscopy 值得信賴的結果 多數礦物大多十分堅固,但有些可能會因高雷射功率密度而產生變化。例如,鐵化合物可能會氧化。StreamLine™ 採用雷射線,而非雷射光點。可降低雷射功率密碼,讓您在無須修改或損壞材料的情況下,分析脆弱材料。 簡易材料識別 您可藉由 Renishaw...
AGILITY® 客戶應用案例
AGILITY® 客戶應用案例 4th case 1st case Case 2 - image Case 1 - image Case 4 - image 2nd case 3rd case Case 3 - image Renishaw AGILITY 三次元量床的 5 軸量測技術革新了掃描方式,使量測速度更快,效率更高。在內孔使用圓周掃描進行量測,量測資料可通過測頭座的快速運動來擷取...
CNC maintenance company considers ballbar critical to operations
Dave Wigmore, a former time-served engineer at Mazak, runs a CNC maintenance company and considers a ballbar critical to operations.
New ballbar technology 'just what the doctor ordered' for medical machine tools
Nemcomed, a medical device manufacturer, is showing how the latest Renishaw QC20-W wireless ballbar technology makes a big difference in doing fast capability checks on small machines, as well as...