Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
刀具設定軟體
刀具設定軟體 非接觸式刀具設定 Renishaw 非接觸式刀具設定軟體可檢查徑向和線性輪廓,監控切削刃狀況,提供快速循環次數和進階功能。 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 軟硬體支援 工具機客製化解決方案 刀長和/或直徑設定。 手動或自動 (已編程) 定位。 加工循環中破損刀具檢測 (若適用)。 接觸式和非接觸式刀具設定測頭系統專用刀具設定軟體。 ...
BiSS® 序列介面支援
Renishaw 絕對式光學尺支援 BiSS®(單向)開放式序列介面。BiSS 為高速序列通訊協定,特別適合用於需要高加速能力、平順速度控制、優異雙向重複性及可靠位置穩定性的動態軸。另外還提供適用於 RESOLUTE™、EVOLUTE™ 及 FORTiS™ 絕對式光學尺的專有序列介面選項。
Develop battery materials with Raman spectroscopy
Develop battery materials with Raman spectroscopy 我們隨時為您服務 若要深入瞭解此應用領域或未涵蓋到的應用,請聯絡應用團隊。 聯絡應用團隊 支援電動車電池行駛範圍效能研究 汽車研發部門日漸將焦點放在新型的推進技術,以便打造次世代油電混合及電動車 (EV)。EV 產品研發工作的核心所在,就是透過馬達效率及電池效力追求更長的行駛範圍...
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性和部分弧線光學尺
探索 VIONiC™ 光學尺系列,Renishaw 最高效能的增量式光學尺。結合 RKLC 精細型不鏽鋼光學捲尺,其以優異的量測效能、高速操作及極佳的可靠性提供直接數位位置回饋。其亦適用於部分弧線測量。
GoProbe
GoProbe 使 Renishaw 測頭量測系統快速且易於使用。GoProbe 提供簡化的使用者介面及容易使用的量測循環。此套件包括容易使用的訓練套件及智慧型手機應用程式,提供簡單又強大的製造解決方案。
校正服務、支援與訓練
校正服務、支援與訓練 聯絡支援人員 如果您有任何疑問或問題,無法透過指南或其他公開文件提供的資訊解決,請聯繫 Renishaw 全球支援團隊。 我們經驗豐富的應用工程師將能解答您的問題。請準備好設備序號及軟體版本等資訊以利技術調查。 探索我們專為提升精密運動系統效能所設計的機台校正與最佳化 產品系列。 支援 設備註冊 為了讓 Renishaw 為您提供最有效、最及時的售後服務和技術...
電子郵件安全標準
電子郵件安全標準 Renishaw 採用各種不同策略,避免惡意電子郵件進入公司網路。我們實施這類措施以保護公司、客戶及供應商的資訊。其中有部分是依據英國國家網路安全中心 (National Cyber Security Centre) 及 Microsoft 建議所實施的網域反詐騙措施。 這類措施包括:SPF – 寄件者原則架構。DKIM – 網域金鑰識別郵件。DMARC – 網域型訊息...
RenAM 500 Flex
Part of the RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems, the Flex is optimised for research and development applications.
適合 CNC 工具機的客製化解決方案
適合 CNC 工具機的客製化解決方案 高品質解決方案 我們經驗豐富的內部設計團隊,可針對 CNC 工具機提供高品質的客製化解決方案。我們提供具競爭力的價格,以及快速交貨時間,協助支援安裝新機台和現有機台。如有特殊或特定應用需求,請聯絡當地 Renishaw 辦事處;標準產品通常可修改調整以提供客製化解決方案。不論您面對什麼樣的挑戰,都可以信賴我們的專業團隊提供解決方案。 ...
隱私保護聲明
隱私保護聲明 位於 New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire GL12 8JR, United Kingdom 的 Renishaw plc (以下稱「本公司」/「我們」)承諾保護和尊重您的隱私。 本政策說明本公司將如何處理向您收集或您提供給我們的任何個人資訊(以下簡稱「資訊)。 您的資訊 您的個人資訊可能會透過以下方式提供給本公司:...
三次元量床上的隨基材伸縮光學尺
三次元量床上的隨基材伸縮光學尺 在品質控制流程中,三次元量床用於採集高精密機加工零件 — 例如發動機缸體和噴氣式發動機葉片 — 的三維測量資料。三次元量床有四種基本類型:橋式、懸臂式、龍門式和水準臂式。橋式三次元量床為最常見的類型。...
渦輪發動機葉片檢測速度提高 50%
Europea Microfusioni Aerospaziali (EMA) 隸屬於 Rolls-Royce 集團,是生產動力推進系統的全球領導廠商,專門提供民用與軍用飛機、船艦、潛水艇的推進系統,以及用於生產工業能源的渦輪發動機。
拉曼光譜儀新聞
拉曼及光致發光光譜儀的測量系統和零件。拉曼光譜儀顯微鏡、輕型製程監控光譜儀、掃描電鏡聯用的結構與化學分析儀、雷射及 CCD 探測器,以滿足工業和研究應用需求。
Equator™ 檢具系統讓航太製造商 Senior Aerospace Weston 的產能得以提升
Senior Aerospace Weston 希望以更高的效率檢測關鍵航太結構零件,因此尋求 Renishaw 提供超越同級的 Equator™ 檢具系統。Equator 檢具縮短約 75% 的零件檢測時間,提供更全面的產品追溯性。
自動工件找正加快林業設備製造速度
自動工件找正加快林業設備製造速度 最後我們只選擇了一家公司,他們不僅與我們溝通順暢,而且完美契合我們的工程文化。這家公司就是 Renishaw。Renishaw 提供優異的技術支援服務,他們的現場技術工程師非常專業,而且提供的設備也是一流的。」 Tigercat Industries Inc.
工具機測頭量測系統的產品法規遵循文件
Renishaw 工具機測頭量測系統的產品法規遵循證書。
產品法規遵循摘要
產品法規遵循摘要 Compliance information for machine tool probing systems without radio transmission Compliance information for machine tool probing systems with radio transmission
「儘管溫差範圍高達 21°C,量測時間和成本減少 80%,依舊能維持良好精度」
Kishan Auto 公司(位於印度古吉拉特邦,拉傑果德)是一間全球領先的連桿製造商,主要為汽車、壓縮機、重型商用車、拖拉機、船用發動機和重型推土機製造行業的知名大廠生產製造連桿。Kishan 最近購置一組 Renishaw Equator 多功能檢具系統,並已立即獲得效果,成本和量測週期時間都降低80%以上。
應用程式和產品訓練
應用程式和產品訓練 應用訓練 為了讓 Renishaw 積層製造發揮最高的投資效益,我們提供全方位的訓練計畫,可量身打造配合使用者的確切需求及經驗程度。 如需瞭解詳情,請聯絡積層製造團隊討論訓練選項,瞭解未來針對使用者舉辦的各項活動。 若想瞭解更多資訊或量身打造完全符合您需求的訓練套裝方案,請洽詢您當地的 Renishaw 辦事處,以瞭解我們所提供選項的詳細資訊。 我們向所有客戶提供訓練...
量測系統和軟體
量測系統和軟體 哪個接觸式測頭、刀具設定系統或軟體最符合您的生產製程需求? 按一下下列其中一個連結進行比較。 如果您目前使用 Renishaw 產品,並期望下載安裝或快速入門指南,請前往工具機產品的技術支援資料庫 ,然後按照所需的資訊搜尋產品。 不論您的機器、應用或困難度為何,隨時提供適合的 Renishaw 量測系統,協助製程轉型並提高獲利能力。 哪個產品最符合您的生產製程需求?
QR Code: 加入Renishaw LINE好友
掃瞄以下QR code 行動條碼將Renishaw 設為好友。
使命必達的晶圓傳送機器人
電子產品巳成為現今人類日常生活中不可或缺的一部份,近年手機,平板電腦,可穿載裝置等移動電子產品不斷推陳出新,體積越做越小功能卻越發強大,這一切都得感謝芯片(IC - 集成電路) 微型化的工藝。一塊晶圓(wafer)製作成大大小小的芯片需要經過許多複雜的製程,當中需要依賴機器人快速而準確把晶圓運送到各個製程點,由於晶圓製造成本高昂,而且屬高度易碎件,因此晶圓在傳送時的穩定性可說是至關重要。韓國...
Identifying particulates and contaminants with Raman spectroscopy
Identifying particulates and contaminants with Raman spectroscopy 汙染物識別是最大的拉曼應用領域之一。世界各地的生產工場幾乎都深受汙染物所擾,而生產可能因此中止,導致成本上升。這項應用也延伸至物質及汙染物的環境及法規監控。 汙染物範例包括: 半導體晶圓的微粒 金屬物件的腐蝕性產品 製造物件的廢油和切削用液 製藥原料的異...
Project MARCH 打造外骨骼機器人幫助脊髓損傷患者自由行走
Project MARCH 是荷蘭代爾夫特理工大學 (Delft University of Technology) 一個由跨學科的學生們所組成的非營利團隊,他們的目標是開發和製造能夠協助 SCI 患者站立和行走的先進外骨骼機器人原型。
勇闖金屬積層製造領域
3D Metalforge 是一家新成立的積層製造商,提供客戶完整的端對端 3D 金屬列印服務,能夠大量生產複雜精密的高品質終端使用金屬零件。而選擇金屬積層機械設備,是公司的成功關鍵因素。公司採購的系統需要在全球各地都能獲得妥善支援,滿足工業 4.0 需求,並且要能提供新創企業所需要的品質、彈性及可靠性。
工業自動化新聞
工業自動化新聞
Can you build AM parts without supports?
Marc Saunders, Director of Renishaw Solutions Centre explains in a educational feature 'can you build additive manufacturing parts without supports?'
工業機器人校正及維護解決方案
工業機器人校正及維護解決方案 Industrial Automation introductory paragraph RCS T-90 Onward Journey Unlock the full potential of industrial automation Unlock_Set up Unlock_Monitor RCS P-series Onward Journey RCS P...
三次元量床、測頭、軟體及改裝
三次元量床 (CMM)、精密感測器及改裝可快速準確地擷取元件尺寸和表面資料。主要產品包括 5 軸量測 CMM、改裝、接觸式測頭、點觸發式測頭、掃描測頭、5 軸量測系統、電動測頭座、手動測頭座、轉向測頭座、交換架、測針交換盤、量測軟體、CMM 軟體、測頭測針和 CMM 控制器。
PAL Robotics 將磁性編碼器整合至機器人,以達到良好的平衡效果
本個案將介紹 PAL Robotics 研發的 REEM-C 雙腳人形機器人,是一款可作許多應用的通用型機器人。REEM-C 能為如導覽、機器視覺、人機互動、人工智慧、抓握、行走及語音辨識等不應用領域提供充分客製化的研究基礎平台。
CNC 加工環境中的自動化製造
在企業對提升效率、增加產能及降低製造成本等需求的推動下,CNC 加工製程的自動化已成為全球必然趨勢。 在本影片中,Renishaw 工業量測應用部門總監 Paul Maxted 介紹 CNC 加工環境中的自動化製造,並探討「未來工廠」應如何超越物理層面的自動化,充分發掘生產力優勢並提供可持續製造的平台。 為了釋放工廠的潛在產能,同時不增加額外成本以及對專業技能的要求,製程的控制、調整和決...
精準、有效用的數據 - Renishaw Central
連網性 一致性 可控性 可靠性
手冊及安裝指南下載
手冊及安裝指南下載 舊型產品 已取代或過時產品的手冊與安裝指南。 產品符合性 產品符合性的證書和聲明存檔。 產品佈告欄 CMM 系統及相關產品的產品佈告欄存檔。 5軸技術 3軸技術 掃描測頭 接觸觸發式測頭 測頭介面 機台控制器及放大器 交換架及連接埠 配件 CMM 設備 手動測頭座 SFP2 表面粗糙度測頭 適用 SFP2 表面粗糙度測頭模組的校正及功能標準件 RSP3-6...
Cookies guide
Cookies guide 什麼是 Cookie? Cookie 是網站儲存在您的電腦或行動裝置上的一種小型文字檔,以便以後能夠檢索擷取或讀取它的內容。每個 Cookie 對您的網路瀏覽器都具有唯一性,並包含某些匿名訊息,如唯一識別碼和網站名稱,以及一些數字和編號。這可讓網站記住您的瀏覽偏好或帳戶資料等資訊。 您可以在以下網站找到 Cookie 的說明:www.
Apprenticeships
Renishaw offers a variety of opportunities for students of all ages. Take a look at the option that may suit you.
AM Guide
Your guide to additive manufacturing. View the latest feature articles, white papers, presentations, videos and more on the Renishaw AM Guide.
Placements and bursaries
Renishaw offers a variety of opportunities for students of all ages. Take a look at the option that may suit you.
Graduates
Renishaw offers a variety of opportunities for students of all ages. Take a look at the option that may suit you.
Productivity gains broaden AM applications
Marc Gardon, EMEA AM Applications Manager at Renishaw Iberica, explains how advances in productivity are unlocking new applications for metal AM.
Additive manufacturing: is a bigger bed size always better?
Stephen Crownshaw, Head of AM Sales at global engineering technologies company, Renishaw, discusses AM bed size and its impact on productivity.
New state of the art air bearing gantry system features Renishaw’s high-performance incremental encoder
New state of the art air bearing gantry system features Renishaw’s high-performance incremental encoder
Where information really counts, fibre-optic broadband cables are fed underground with the help of Renishaw’s rugged encoders
With many countries moving to high-speed, fibre-optic broadband, there is a significant challenge to replace the mass of existing underground cables quickly and easily.
Renishaw’s inspection tools help optimise VMC precision for HAAS
HAAS Automation Inc.
RLS 磁性編碼器實現兩輪自平衡無人車的穩定性控制
在設計兩輪自平衡無人車時,精準、快速地量測角度旋轉是一項關鍵要求。除此之外,將零組件的重量和尺寸最小化也同樣重要。東京電機大學 (Tokyo Denki University, TDU) 工學部的學生,透過 Renishaw 旗下 RLS 公司的 RM08 磁性旋轉編碼器解決了這道難題。
Additive manufacturing for serial production of orthopaedic implants
Croom Precision Medical has chosen Renishaw as their additive manufacturing (AM) and metrology partner, utilising Renishaw technology throughout the production and validation of their ISO13485...
Semiconductor analysis with Raman spectroscopy
Semiconductor analysis with Raman spectroscopy 現代電子系統使用各式各樣的半導體材料。電晶體、太陽能電池、發光二極體等先進裝置無不將材料特性發揮到極致,因此需要極度均質的原料。拉曼光譜是研究半導體最理想的工具。 我們隨時為您服務 若要深入瞭解此應用領域或未涵蓋到的應用,請聯絡應用團隊。 聯絡應用團隊 簡單分析...
量測基本功能介紹 — 自動刀具破損檢測的優勢
在加工過程中,及時發現破損的刀具非常重要,能有效減少重工和零件報廢 Renishaw TRS2 和機上刀具設定系統可以在加工過程中辨別破損刀具,並自動採取修正措施 例如:發出警報、呼叫操作人員或更換備用刀具