Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
LinACE™ mutlak InAxis™ lineer şaft enkoderler
LinACE, pozisyon veya hız için bir geribildirim elemanı olarak, hidrolik, pnömatik ve elektromekanik aktüatörlere entegre edilmek için tasarlanmış dayanıklı bir mutlak lineer enkoderdir.
CMM retrofit çevrim süresini %55’e varan oranlarda azaltır
3 eksenli koordinat ölçüm tezgahını (CMM) büyük bir sel baskınında kaybettikten sonra Precision Machine & Auto Components (PMAC) firmasının alternatif bir çözüm bulmak için hızlı hareket etmesi gerekiyordu.
Geliştirilmiş PC-tabanlı problama yazılımı şimdi binlerce daha fazla takım tezgahı kullanıcılarının hizmetinde
Renishaw'ın dünya çapındaki takım tezgahı prob kullanıcılarına kolay programlama ve etkili makro eş programları getiren Productivity+™ Active Editor Pro yazılımı 1.
CMM retrofit çevrim süresini %55’e varan oranlarda azaltır
3 eksenli koordinat ölçüm tezgahını (CMM) büyük bir sel baskınında kaybettikten sonra Precision Machine & Auto Components (PMAC) firmasının alternatif bir çözüm bulmak için hızlı hareket etmesi gerekiyordu.
Takım Tezgahı Probunuzu Yenileyin - OMP60
H-2000-3403-01 Renishaw’un yeni nesil problarından biri ile verimlilik düzeyinizi arttırın.
InfiniAM Spectral
InfiniAM Spectral InfiniAM Spectral yazılımı Renishaw'un LaserVIEW ve MeltVIEW donanımı ile çalışması ve enerji girişi ve AM imalat prosesinden gelen emisyonlar hakkında geri bildirim sağlaması için...
Industrial control loops and how they apply to encoders
Control-loop architecture is an important consideration when assessing encoder performance in the context of the overall machine design.
Pervane kanadı ölçümü
REVO'nun süpürerek tarama teknolojisi sizin tüm pervane kanadını hassas ve hızlı bir biçimde ölçmenize ve değerlendirmenize imkan verir.
Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development
A pioneer in the field of SERS-based biosensor research, Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) used Renishaw’s inVia™ confocal Raman microscope to support this ground-breaking work.
Receive regular information about Raman spectroscopy
Raman spektroskopisi ile ilgili güncellemeleri, özel ipuçlarını ve püf noktalarını, piyasaya sürülme öncesi bilgileri ve en son Raman yeniliklerini Renishaw’dan düzenli olarak almak üzere kayıt olun.
Venturing into metal additive manufacturing
3D Metalforge uses Renishaw's additive manufacturing systems and software to help select a future-proof additive manufacturing system for flexible, high-quality end-use part production.
Raman spectroscopy: an advanced technique for gemstone analysis
The National Gemstone Testing Centre (NGTC), is the authoritative gemstone testing facility in China.
RCLC lineer cetvelli ATOM DX™ artımsal enkoder sistemi
RCLC lineer cetvelli ATOM DX™ artımsal enkoder sistemi Özellikler Doğrudan okuma kafasından gelen dijital çıktı Okuma kafası boyutu: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (üstten çıkışlı çeşidi için 20,5...
Laser interferometry assures spherical lens quality
Beijing Institute of Technology (BIT), China, has used Renishaw’s XL-80 laser interferometer to develop a high precision instrument capable of simultaneously and reliably measuring all the key...
Post-process monitoring
Post-process monitoring Verimli Proses Piramidinin proses-sonrası izleme seviyesi, işleme prosesinin sonuçları ve tamamlanan proseslerde izlenen yöntemler hakkında bilgi veren izleme ve raporlama...
Inert atmosphere generation
Renishaws additive manufacturing systems are unique in the way that they generate their inert atmosphere for high quality build conditions.
Optik metroloji aksesuarları
Optik metroloji aksesuarları Lineer optikler İki tipte lineer optik kiti mevcuttur.
IS1-2
Renishaw's range of interfaces makes it easy to connect your probe to your machine controller.
PI 200-3
PI 200-3 Uzatılmış garanti Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garanti ye uzatabilirsiniz.
Fully automated Raman imaging and microscopy
Renishaw’s fully automated Raman instruments are easy to use. You can remotely access and control your Raman spectrometer from anywhere in the world.
What is metal additive manufacturing?
Metal powder bed fusion is an additive manufacturing technology that uses a high powered ytterbium fibre laser to fuse fine metallic powders together to form functional 3 dimensional parts.
Aditif üretim haberleri
Aditif üretim haberleri Renishaw'un en son aditif imalat haberleri, başarı hikayeleri ve teknik makaleler En son makaleler Tüm makaleler
Pervane kanadı tasarımı ve üretimi için takım kiti
Pervane kanadı tasarımı ve üretimi için takım kiti Renishaw'un pervane kanadı ölçüm prosesi REVO® sisteminin süpürerek tarama rutinini programlamak için MODUS™ Pervane Kanadı planlayıcı...
Registration for Raman training, UK
Register for Renishaw’s Raman Revealed training workshops
Raman Revealed accommodation and travel for the UK
Where to stay when attending Renishaw’s Raman Revealed training workshops
Photoluminescence spectroscopy and fluorescence explained
Renishaw’s spectrometers can perform photoluminescence (PL) spectroscopy to reveal the electronic structure of a material.
Reliable positioning without a reference run improves process reliability
Renishaw’s RESOLUTE™ encoder is an innovative, true-absolute measuring system that guarantees maximum process reliability for precision assembly systems used in the micro-electronics and micro-optics...
Raman software
Renishaw'un kapsamlı yazılım paketleri ile Raman verilerini hızlı ve kolay bir biçimde toplayın, analiz edin ve sunun
TJW pharmaceutical
Monitoring machine capability with Renishaw’s QC10 ballbar has proved crucial to TJW, a successful machining sub-contractor who specialise in the pharmaceutical and aerospace industries.
Gear inspection is 30 times faster with form measurement
Meltham Mills Engineering (MME) now takes only eight minutes to inspect every critical feature on a typical gear component, compared to four hours previously – 30 times faster.
Powerful, easy-to-use machine tool probe software
Renishaw's latest easy-to-use PC-based machine tool software products.
Ürün uyumluluk özeti
Ürün uyumluluk özeti Compliance information for machine tool probing systems without radio transmission Compliance information for machine tool probing systems with radio transmission
Additive manufacturing technology videos
Explore Renishaw's innovative AM systems and solutions
Magnetic encoders support the stabilisation control of a self-balancing two-wheeled robotic vehicle
In the design of a self-balancing two-wheeled robotic vehicle, accurate high-speed measurement of angular rotation is a key requirement.
Empowering calibration service providers to deliver precision solutions
Renishaw’s XK10 alignment laser system enabled Micro-check to perform measurements over long distances with exceptional inspection efficiency.
Choosing a Raman spectrometer
Watch our three-part webinar series to learn about selecting a Raman system. Renishaw’s Raman spectrometers are packed with patented technologies for excellent performance and ease-of-use.
Fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM)
Correlated FLIM-Raman analysis on Renishaw’s inViaTM confocal Raman microscope.
Measuring solutions reduce machine tool testing time by up to 6.5 hours
A successful machine tool manufacturer, StankoMachComplex was faced with a dilemma.
Raman Revealed accommodation and travel USA
Where to stay when attending Renishaw’s Raman Revealed training workshops
Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development
A pioneer in the field of SERS-based biosensor research, Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) used Renishaw’s inVia™ confocal Raman microscope to support this ground-breaking work.
Surface™ and FocusTrack™
Surface™ and FocusTrack™ Numune odağını koruyun FocusTrack veri toplama işlemleri arasında numune odağını periyodik olarak kontrol eder ve ayarlar tek nokta, zaman/sıcaklık serileri ve...
Cosmic ray removal
Cosmic ray removal Kozmik ışınlar ve Raman Uzun zaman alan Raman ölçümleri yapıyorsanız, büyük olasılıkla spektrumlarınızda numune ile ilgisi olmayan bazı keskin sıçramalar göreceksiniz.
ATOM™ encoders allow rapid, high-accuracy FPD inspection and repair
TPC Motion (TPC), a well-known Korean manufacturer of motion-control components, has developed a laser aperture stop (optical slit) assembly that employs Renishaw’s miniature ATOM™ linear encoder...
Scodix chooses TONiC™ encoders for its Ultra™ series of digital enhancement printing presses
Renishaw’s TONiC encoder has provided Scodix, a leading provider of digital print enhancement presses for the graphic arts industry, with an off-the-shelf solution to enable automatic feedback...
inVia™ InSpect confocal Raman microscope
En çok satan konfokal Raman mikroskobumuz iz analizine yönelik olarak adli laboratuvarlarda kullanılmak üzere optimize edildi.
Alignment laser accelerates machine tool assembly checks
The ultimate accuracy and reliability of a machine tool depends in no small degree on the alignment checking during its assembly.
Machine tool builder invests in alignment laser and improves efficiency by 50%
The commercial success of building custom-made machine tools requires careful attention and efficiency.
Registration for Raman events, Europe/Germany
Register for Renishaw’s Raman Revealed events, Europe/Germany
RKLF lineer ve kısmi yay cetvelli ATOM DX™ artımsal enkoder sistemi
RKLF lineer ve kısmi yay cetvelli ATOM DX™ artımsal enkoder sistemi Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTi-100 RKLF cetveli nedir? RKLF, 20 µm ve 40 µm aralıklı artımsal bölmelere ve müşteri...
5 eksenli teknoloji
5 eksenli teknoloji Gelişmiş kafa, sensör ve kontrol teknolojisini esas alan Renishaw'un 5 eksenli ölçüm teknolojisi eşi görülmemiş ölçüm hızı ve esnekliği sunar.