Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
High accuracy magnetic ring encoders are a perfect fit for Martech’s subsea application
High accuracy magnetic ring encoders made by RLS, a Renishaw associate company, are used by Martech of Dorset in its Pan and Tilt units for positioning subsea sonar-imaging devices.
Aditif imalat - ödün vermeden verimlilik EMO Hannover 2019 Fuarında
Global mühendislik teknolojileri firması Renishaw 16 Eylül - 21 Eylül tarihleri arasında Almanya’daki EMO Hannover 2019 fuarında öncü aditif imalat donanım ve yazılımlarını sergileyecek.
Maktek Eurosia 2012
Sizleri 8. Hol'deki 862D numaralı RENISHAW Türkiye standımıza davet ediyoruz!
RTLC20 lineer cetvelli VIONiC™ artımsal enkoder sistemi
Renishaw’un en yüksek performanslı artımsal optik enkoderlerini içeren VIONiC™ enkoder serisini keşfedin.
QUANTiC™ optik artımsal enkoder serisi
QUANTiC enkoder serisi, Renishaw’un dijital veya analog çıktı seçeneklerine sahip, artımsal açık optik enkoderidir.
RSLM20 lineer cetvelli VIONiC™ artımsal enkoder sistemi
Renishaw’un en yüksek performanslı artımsal optik enkoderlerini içeren VIONiC™ enkoder serisini keşfedin.
RKLC20-S lineer ve kısmi yay cetvelli VIONiC™ artımsal enkoder sistemi
Renishaw’un en yüksek performanslı artımsal optik enkoderlerini içeren VIONiC™ enkoder serisini keşfedin.
RESM20 dairesel (açılı) halkalı TONiC™ FS artımsal enkoder sistemi
Renishaw’un en iyi çok yönlü artımsal optik enkoderlerini içeren TONiC™ FS enkoder serisini keşfedin.
REXM20 dairesel (açılı) halkalı VIONiC™ artımsal enkoder sistemi
Renishaw’un en yüksek performanslı artımsal optik enkoderlerini içeren VIONiC™ enkoder serisini keşfedin.
Endüstriyel robot kalibrasyon ürünleri için destek
RCS ürün serisi kullanıcı kılavuzlarının yanı sıra RCS Software Suite kullanmaya yönelik adım adım talimatlar sağlayan videoları bulabilirsiniz.
XR20 döner eksen kalibratörü
XR20 döner eksen kalibratörü, XL-80 ve XM-60 lazer sistemleriyle birlikte çalışarak tablalar, aparatlar ve takım tezgahları için son derece hassas, tekrarlanabilir döner eksen kalibrasyonu sağlar.
RESM20 dairesel (açılı) halkalı TONiC™ artımsal enkoder sistemi
Renishaw’un en iyi çok yönlü artımsal optik enkoderlerini içeren TONiC™ enkoder serisini keşfedin.
RESM20 dairesel (açılı) halkalı TONiC™ UHV artımsal enkoder sistemi
Renishaw’un en iyi çok yönlü artımsal optik enkoderlerini içeren TONiC™ UHV enkoder serisini keşfedin.
RUP1 ultrasonic probe for the REVO® system
The RUP1 probe system brings automated thickness measurement to CMMs as part of the REVO 5-axis multi-sensor measuring system.
Perfect fit castings for Ricardo
Tridan Engineering, based in Clacton-on-Sea, is using Renishaw RMP600 and OMP60 machine tool probes to align complex castings as part of a motorsport machining contract for Ricardo.
Gear manufacturer achieves consistent quality with automated robot cell
Gear and gearbox manufacturer Katsa Oy commissioned Flexmill Oy to design and build a robotised cell to finishmachine and deburr gears ranging in size from 50 mm to 1.
Raman spectroscopy shows agricultural mulch films are a source of microplastics in rivers
Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.
Additive manufacturing technology enables servo valve innovation
With the help of metal additive manufacturing (AM) technology from global engineering company, Renishaw, UK-based Domin Fluid Power Ltd.
Accuracy is everything
Precision engineering for aerospace and automotive sectors demands a proactive approach to complex part verification.
Additive manufacturing technology enables servo valve innovation
With the help of metal additive manufacturing (AM) technology from global engineering company, Renishaw, UK-based Domin Fluid Power Ltd.
Cranking down cycle time for Hope Technology
In 2013, Renishaw produced the world’s first 3D printed metal bicycle frame for UK company, Empire Cycles.
Machine tool probing increases FMS productivity by 60%
One of Trevisan’s longest-standing clients, a multinational provider of valves for the oil and gas sector, invited Trevisan to provide a flexible manufacturing system (FMS) that could produce valves...
Revealing the secrets of glass
Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.
MCUlite-2
MCUlite-2 UCC retrofit Renishaw, Renishaw’un UCC kontrolörlerini kullanarak güçlü CMM retrofit çözümleri sağlamak için bu sektörün önde gelen yazılım firmaları ve retrofit uzmanları ndan bazıları...
Inspection Plus - CNC takım tezgahları için makro yazılım
Vektörel ve açısal ölçüm seçenekleri, yazdırma seçenekleri (yazdırma kontrol seçeneği mevcuttur) ve geniş çevrim seçenekleri içeren, entegre bir makro yazılım paketi.
5 eksenli teknolojiye sahip AGILITY® CMM’ler
AGILITY® CMM'ler atölye veya metroloji laboratuvarı için eksiksiz bir metroloji çözümü sağlar.
Lazer enkoder kurulum ve kullanıcı kılavuzları
RLE lazer enkoder ve HS20 uzun menzilli lazer ürünleri ile ilgili en yeni kurulum kılavuzlarını ve kullanıcı kılavuzlarını bulun ve indirin.
ACR3
ACR3 ACR3, probları ve uzatmaları PH10M PLUS ve PH10MQ PLUS motorize açı ayarlı kafalara takmak için, Renishaw'un benzersiz otomatik bağlama konnektörünü kullanır.
OPTiMUM™ elmas prob uçları serisi EMO Hannover 2019 fuarında sergilenecek
Global hassas mühendislik ve üretim teknolojileri firması Renishaw yeni OPTiMUM™ elmas prob uçları serisini EMO Hannover 2019 fuarında (16 - 21 Eylül) sergileyecek.
RenAM 500Q: Yüksek verimlilik için Renishaw'un dört lazerli aditif imalat sistemi
Renishaw'un dört lazerli aditif imalat sistemi tanıtım videosu
RA816 Biological Analyser
RA802 Biyolojik Analizör, biyolojik ve klinik araştırmalar için özel olarak tasarlanmış, kompakt bir tezgah üstü Raman görüntüleme sistemidir.
“Tezgahta işleme kuralları kitabını bir kenara kaldırın ve yatıcı olun”
Boxtrees Precision Mühendislik Renishaw prob sistemlerini, çok akıllı tamamen entegre, düşük birim maliyetler, sıfır el ile ayarlama süresi, insansız işleme ve sürekli hassasiyet ve çevrim süreleri sağla.
Ballbar testi
Ballbar testi basit olması, hızlı kullanılabilmesi ve tezgah hassasiyetini ölçmeye yönelik büyük miktarlarda nicel veri oluşturma becerisi nedeniyle popülerlik kazanmıştır.
AgustaWestland’s Wildcat Supplier
Tods Aerospace Ltd specialises in the Design & Build of lightweight structures in composite materials, providing solutions for demanding Aerospace and Defence applications and is a Silver Supplier to...
“With fit-for-purpose CMM fixturing we save 50% of the inspection time”
Yeovil Precision Castings (YPC) Limited has invested in a comprehensive Renishaw modular metrology fixturing system, to increase repeatability of part inspection and to reduce the time taken in its...
Greater process stability in large-scale manufacture
Automotive component manufacturers have to guarantee consistently high machining accuracy in large batches.
Yeni yazılım QC20-W ballbarın zaman esaslı veri toplama becerisini arttırmaktadır
Renishaw Ballbar Trace yazılımını EMO 2015 kapsamında tanıtacak: CNC takım tezgahlarının pozisyonlandırma performanslarını doğrulamak için kullanılan, firmanın QC20-W ballbarı için yeni bir zaman...
Döner eksen performansının anlaşılmasında yeni gelişmeler
Renishaw, XR20-W döner eksen kalibratörü için piyasaya sunduğu yeni merkez dışı test yazılımı ile, takım tezgahı dairesel eksenlerinin hizalamalarının ve konumlandırma performanslarının kontrolü için...
Güçlü yüksek performanslı türbin kanadı ölçümü ve analiz araçları paketi
Renishaw, özellikle uçak türbin kanatlarının ölçümü ve üretimine yardım etmek amacıyla tasarlanmış olan koordinat ölçüm tezgahlarında kullanılması için, gelişmekte olan yüksek performanslı bir...
(IN401) Boxtrees Precision - “Tezgahta işleme kuralları kitabını bir kenara kaldırın ve yatıcı olun.”
Boxtrees Precision Mühendislik Renishaw prob sistemlerini, çok akıllı tamamen entegre, düşük birim maliyetler, sıfır el ile ayarlama süresi, insansız işleme ve sürekli hassasiyet ve çevrim süreleri...
Study polymers and microplastics with Raman spectroscopy
Optimise polymer performance. Use Raman spectroscopy to investigate polymers and understand their properties
Renishaw FixtureBuilder 3D-modelleme yazılımını piyasaya sunuyor
FixtureBuilder, fikstürün çevrim dışı oluşturulmasına ve dokümantasyonuna imkan vermek için tasarlanmış olan, bir 3D-modelleme yazılımı paketidir.
Equator™ mastar ile parça kontrolü yazılımı
Atölyedeki operatör, programlama mühendisi ve otomasyon entegratörü için Equator™mastar ile parça kontrolü yazılımı. Artık birçok endüstri standardı programlama yazılımı seçeneğiyle uyumludur.
Raman software: expansion
Raman software: expansion WiRE yazılımının nasıl: Raman sisteminizi kontrol ettiğini öğrenin Raman verilerinizi analiz ettiğini öğrenin ihtiyaçlarınız değiştikçe genişletildiğini öğrenin Temel...
Nanoindentation
İz testlerinden elde edilen mekanik özellik ölçümlerini, doğrudan, yerinde Raman'dan elde edilen kapsamlı kimyasal analizlerle ilişkilendirir.
The Primo™ system reduces part set-up time for Victory Precisions from hours to seconds
Victory Precisions Pvt.
QC20-W ballbar gives Sandvik Medical Solutions confidence at every level
Sandvik Medical Solution have been enthusiastic users of the Renishaw ballbar system to verify the performance of their machine tools.
RLE20 interferometer enhances performance of Vistec Lithography’s latest e-beam tool
Vistec Lithography’s (previously Leica Microsystems) VB300 e-beam lithography tool is a development of the highly successful VB6 series introduced in 1993.
Additive Manufacturing of Intricate Structures in Commercially Pure Copper
Pure copper is a highly desirable material for heat exchangers and electrical components due to its excellent thermal and electrical properties.