Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
REVO RSP2 스캐닝 프로브
REVO RSP2 스캐닝 프로브 2D 스캐닝 및 3D 접촉식 트리거 측정용 RSP2.
REVO 밸브 시트 및 가이드 측정
REVO 밸브 시트 및 가이드 측정 밸브 시트 및 가이드 측정은 시간이 많이 소요되면서 종종 정확한 측정조차 가능하지 않는 등 오래 전부터 많은 문제를 내포하고 있습니다.
로터리 테이블의 정확도 향상
CNC 로터리 테이블은 다축 머시닝 센터의 성능에 매우 중요한 역할을 합니다.
Additive manufacturing for healthcare
Renishaw's hybrid manufacturing method, using 5-axis machining and our own metal 3D printers, combines fine details with superior accuracy.
스펙트럼 검색을 통한 화학적 식별
스펙트럼 검색을 통한 화학적 식별 WiRE™ 소프트웨어의 스펙트럼 검색 도구로 알 수 없는 라만 스펙트럼을 빠르고 정확하게 식별할 수 있습니다.
inVia™ InSpect 칸포칼 라만 현미경
inVia™ InSpect 칸포칼 라만 현미경 실험실에 라만 분광기를 추가하면 기존의 기법을 보완해 주는 한층 더 강력한 기능을 갖추게 됩니다.
RTP1 temperature probe for the REVO® system
The RTP1 probe adds automated part temperature measurement as part of the REVO 5-axis multi-sensor measuring system.
Amicra Mikrotechnologie GmbH에서 원점 복귀 필요없는 안정적인 배치로 공정 신뢰성을 개선하고 비생산적인 시간을 줄이고 많은 비용이 소요되는 충돌을 방지하고 있습니다
공정 신뢰성은 소형 전자 부품과 광학 부품을 생산하는 고부가가치 마이크로 어셈블리 장비의 경제적인 운영을 가능케 하는 중요한 요소 중 하나입니다.
레이저 절삭기를 위한 모재 마스터링 엔코더 스케일
레이저 절삭은 항공우주와 토목 건설을 비롯한 다양한 업계에서 사용됩니다. 본 문서에서는 레이저를 사용하여 대형 시트 또는 금속 플레이트를 정밀하게 절삭하는 광섬유 레이저 절삭 분야에서 어떤 방식으로 Renishaw의 모재 마스터링 리니어 엔코더 스케일을 사용할 수 있는지 설명합니다.
RGH45 엔코더 시스템 (limited)
Renishaw의 RGH45 리드 헤드는 먼지, 오염 및 스크래치가 있을 때도 신뢰할 만한 성능을 보장하는 필터링 옵틱과 함께 빠른 속도와 비접촉식 성능 등 시장에서 입증된 RG4 리니어 엔코더 시스템의 모든 이점을 제공합니다.
RENGAGE™ 및 SupaTouch 공작기계 프로빙 기술: 사이클 시간 최소화, 생산성 극대화
글로벌 엔지니어링 기술 기업인 Renishaw가 독일에서 9월 16일부터 21일까지 진행되는 Hannover 2019에서 SupaTouch 기술과 함께 RMP400 공작 기계 프로브를 선보일 예정이다. EMO Hannover는 세계적으로 명성이 높은 금속가공 업계 무역 박람회로, 글로벌 생산 기술의 필수 동인과 혁신을 보여주는 무대이다.
져스텍의 수익 증대와 맞춤형 솔루션을 동시에 제공하는 ATOM™ 엔코더
Renishaw에서는 고객의 혁신을 지원하는 맞춤형 계측 솔루션을 제공합니다. ㈜져스텍은 대한민국 경기도에 위치하고 있는 선도적인 모션 제어 부품 제조업체입니다. ㈜져스텍은 리니어 모터, Direct-Drive Rotary (DDR) 모터, 모션 스테이지, 컨베이어를 설계 및 제조합니다.
고정밀 레이저 공구 세팅 시스템
Renishaw의 NC4 비접촉식 공구 계측장치는 고정밀, 고속 공구 측정과 파손 공구 검출을 지원하므로 모든 크기와 유형의 공작 기계에서 공정 제어가 가능합니다.
정렬 레이저를 사용한 공작 기계의 조립 검사 가속화
공작 기계의 정확도와 안정성은 궁극적으로 조립 단계에서의 정렬 검사에 의해 좌우됩니다.
정렬 레이저를 사용한 공작 기계의 조립 검사 가속화
공작 기계의 정확도와 안정성은 궁극적으로 조립 단계에서의 정렬 검사에 의해 좌우됩니다. 대량생산 공작 기계의 경우 정렬 검사 공정의 효율성이 그 무엇보다 중요합니다. 기존의 오차 측정 기법의 대안을 찾던 Hurco Manufacturing Ltd.(Hurco)는 정밀도와 처리량을 늘리기 위해 Renishaw의 XK10 정렬 레이저 시스템을 선택했습니다.
(IN408) Wigmore CNC 유지보수 기업은 볼바를 운영에 필수적인
Mazak의 유능한 전직 엔지니어였던 Dave Wigmore는 현재 CNC 유지보수 서비스 회사를운영하고 있으며 볼바를 회사 운영에 필수적인요소로 생각합니다. Renishaw가 QC20-W 무선볼바 시스템을 도입하자 그는 영국 최초로 이시스템의 사용자가 되었습니다.
ATOM DX™: 작은 크기, 뛰어난 성능
세계적인 계측 기업인 Renishaw가 판독 헤드에서 직접 디지털 출력을 제공하며 부피가 큰 인터페이스의 필요성을 없앤 초소형 증분형 옵티컬 엔코더를 출시합니다.
XM-60의 새로운 기술로 스테이지 제작업체의 정렬 작업이 쉬워집니다
Renishaw의 선도적인 XM-60 다축 캘리브레이터 사용자들은 이제 새로운 단일 축 수평 스테이지의 이점을 활용할 수 있습니다.
R.A.M. Service FORTiS™ 리니어 엔코더 스케일로 전통적인 연삭기 개조
R.A.M. Service는 Studer S30 개조 과정에서 Renishaw의 FORTiS 리니어 엔코더 스케일을설치했습니다. FORTiS™ 스케일은 마이크론 수준의 정밀도를 제공하며, 설치가 간편해 기계의 정확도와 복잡한 형상의 연삭기 능을 크게 향상시켰습니다.
아날로그 출력 옵션을 포함하는 새로운 QUANTiC™ 엔코더
글로벌 계측 전문 기업, Renishaw에서 QUANTiC 엔코더 판독 헤드에 대한 아날로그 출력 옵션을 출시합니다.
KMTC에서 중국 5축 CNC 공작 기계의 품질 표준을 홍보합니다
Kunming Machine Tool Company Ltd, China(KMTC)는 다양한 ‘중국 최초’ 고성능 공작 기계 개발을 통해 중국 기계류 및 공작 기계 산업 발전을 주도해 왔습니다.
시간 기준 데이터 캡처에서 QC20-W 볼바 성능을 높여주는 새로운 소프트웨어
Renishaw가 EMO 2015에서 CNC 공작 기계의 배치 성능을 확인하는 데 사용되는 QC20-W 볼바용 Ballbar Trace를 소개할 것이다. Ballbar Trace는 새로운 시간 기준 데이터 캡처 소프트웨어 패키지이다.
연삭 정밀도와 성능을 향상시켜 주는 FORTiS™ 밀폐형 엔코더
TGT는 테스트와 평가를 거쳐 자사의 최신 공구 연삭기 시리즈에 Renishaw의 FORTiS™ 밀폐형 엔코더를 채용하기로 결정했습니다. TGT는 설치가 쉽고 여러 첨단 기능을 갖춘 FORTiS 엔코더 시스템을 사용하여 기계의 성능을 최적화할 수 있습니다.
KMTC에서 중국 5축 CNC 공작 기계의 품질 표준을 홍보합니다
Kunming Machine Tool Company Ltd, China(KMTC)는 다양한 ‘중국 최초’ 고성능 공작 기계 개발을 통해 중국 기계류 및 공작 기계 산업 발전을 주도해 왔습니다.
EMO 2019에서 소개될 REVO® 5-축 측정 시스템에 대한 향상된 접근 기능과
EMO Hannover 2019에서 세계적인 계측 시스템 제조업체인 Renishaw가 CMM용 REVO® 5 축 측정 시스템과 함께 사용되는 폭넓은 표면 처리 측정 프로브 모듈과 MODUS 계측 소프트웨어인 MODUS Planning 제품군을 위한 새로운 기능을 선보일 예정이다.
XK10을 사용하여 공작 기계의 조립 정확도를 보장하는 TAKAM
공작 기계 제조업자들이 제조 효율을 높이기 위해서는 빠르고 정확한 품질 제어 절차가 관건입니다. 전통적인 오류 테스트 방법 때문에 작업이 지연되기 시작하자 TAKAM Machinery Co., Ltd(TAKAM)는 정밀도, 효율성, 속도를 개선하기 위해 Renishaw의 XK10 정렬 레이저 시스템을 선택했습니다.
Linex Manufacturing, Equator™ 측정 시스템과 맞춤형 스타일러스로 검사 문제 해결
Linex Manufacturing에서 Renishaw의 Equator™ 300 자동 측정 시스템으로 전환하여 필요한 검사 속도와 정확도를 모두 실현했습니다.
“21 °C의 온도 변화에도 측정 시간과 비용을 80% 줄이면서 정확도 유지”
Kishan Auto parts Pvt.
CMM 개조를 통해 사이클 시간 최대 55% 단축
심각한 홍수로 인해 3축 좌표계 측정기(CMM)를 잃은 Precision Machine & Auto Components(PMAC)는 신속하게 이 CMM을 대체할 솔루션을 찾아야 했습니다. Renishaw의 REVO® 5축 측정 시스템이 수해 피해를 입은 CMM의 재가동을 도왔을 뿐 아니라 사이클 시간도 55% 단축시켜 주었습니다.
항공기 엔진 부품 제조업체인 Meyer Tool, 소프트웨어 구동 방식의 Equator™ 게이지를 사용하여 하드 게이지 비용을 '절감'했습니다
소프트웨어 구동 방식의 비교 게이지로 Renishaw가 최근 소개한 Equator 시스템은 오하이오주 신시내티에 위치한 항공기 엔진 부품 제조업체인 Meyer Tool에서 이미 엄청난 하드 게이지 비용을 절감시키고 있습니다. Meyer Tool은 매년 공정 내 측정을 위해 이러한 고가의 툴을 수십 개나 설계, 제작 및 관리합니다.
부분 원호에 사용되는 RKL 스케일
유연성이 뛰어난 Renishaw의 RKL 엔코더 스케일을 사용하면 회전 부분 원호 측정이 쉬워집니다. 이 스케일은 작은 단면적의 유연한 특성때문에 최소 반경이 26 mm인 드럼, 샤프트 또는 원호를 감쌀 수 있습니다.
새로운 초소형 증분 옵티컬 엔코더는 모션 시스템의 필수 구성 요소입니다
글로벌 계측 전문 기업인 Renishaw에서 소형화에 첨단 내분진성, 신호 안정성 및 신뢰성을 더한 혁신적인 비접촉 옵티컬 리니어 및 로터리 증분 엔코더 시스템, ATOM™을 출시하였습니다.
Amicra Mikrotechnologie GmbH에서 원점 복귀 필요없는 안정적인 배치로 공정 신뢰성을 개선하고 비생산적인 시간을 줄이고 많은 비용이 소요되는 충돌을 방지하고 있습니다
공정 신뢰성은 소형 전자 부품과 광학 부품을 생산하는 고부가가치 마이크로 어셈블리 장비의 경제적인 운영을 가능케 하는 중요한 요소 중 하나입니다.
Equator™ 게이지: "품질 관리자인 저는 이 제품이 최고의 투자였다는 점을 금방 알아차릴 수 있었습니다."
영국에 본사를 두고 있는 Euromould Ltd의 품질 관리자인 David Powell은 검사 역량과 휴대성을 높이기 위해, Renishaw의 Equator 플렉서블 게이지로 사출 성형 부품의 검사 시간을 85% 가량 단축시켰습니다.
새로운 QuickLoad™ 레일 시스템은 공작물 검사 과정에서 속도와 처리량, 정확도를 개선합니다
Renishaw에서 폭넓은 계측 픽스쳐에 QuickLoad™ 레일 시스템을 도입했습니다.
Standard Tool & Mold를 위한 신뢰할 수 있는 고정밀 공구 세팅 실현
Standard Tool & Mold Inc가 기계에 장착된 공구 측정 기술에 대한 지원이 필요할 때 글로벌 엔지니어링 기술 기업인 Renishaw에 도움을 요청했으며 Renishaw는 고정밀 블루 레이저 시스템인 새로운 NC4+ Blue 공구 계측장치를 공급했습니다.
RLP40 무선 선반용 프로브
RLP40은 Renishaw의 차세대 무선 송수신 프로브 계열에 속하는 제품으로, 프로브와 수신기 간의 가시 거리를 확보하기 어렵거나 Z축 이동 거리가 제한적인 대형 머시닝 센터에 이상적입니다.
RTLA30 앱솔루트 리니어 스케일
Renishaw의 RTLA30 앱솔루트리니어엔코더테이프스케일은±5 μm/m의정확도와 스테인리스 강철의견고함이 결합된 제품입니다. 두 가지버전 제공: 접착식 RTLA30-S 및RTLA30(FASTRACK™ 캐리어 시스템과함께 사용).
MODUS™ 1 IP: 기계 내 검사 소프트웨어
Renishaw의 MODUS 계측 소프트웨어 기술을 토대로개발된 MODUS IP를 사용하면 작업장에서 CMM 타입프로그래밍 기능을 실행할 수 있습니다. 공작 기계에서부품을 제거하기 전에 공정 내 부품 검증이 가능합니다.
공작 기계 프로빙, 호주 소재 가공업체의 생산성 개선
호주 소재 가공업체인 Hammond Engineering에서 공작물 좌표 수동 셋업은 시간이 많이 걸리고 반복하기 어렵다는 것을 깨닫고 기계내 프로빙의 잠재력에 대해 조사해 보았습니다. Renishaw의 OMP40-2 옵티컬 프로브를 채용한 이후 셋업 시간이 단축되고 생산성이 향상되는 성과를 올렸습니다.
ZF, Equator™ 측정 시스템으로 생산성을 대폭 개선
선박 추진 시스템용 펌프 제조업체인 이탈리아 Padua의 ZF Marine은 더 뛰어난 측정 기능을 갖춘 더 빠른 공정 제어가 필요했습니다.
Scodix, Ultra™ 시리즈 디지털 인쇄 후가공 장비에 TONiC™ 엔코더 적용
Renishaw의 TONiC 엔코더는 Scodix Ultra 시리즈의 특허받은 기판 운송 시스템에 자동 피드백 제어를 가능하게 하는 표준 솔루션을 Scodix에 제공했습니다.
ATOM™ 초소형 엔코더 시스템
글로벌 계측 전문 기업인 Renishaw에서 소형화에 첨단 내분진성, 신호 안정성 및 신뢰성을 더한 혁신적인 비접촉 옵티컬 리니어 및로터리 증분 엔코더 시스템, ATOM을 출시하였습니다.
FORTiS-N™ 밀폐형 엔코더로 마이크로 밀링 정밀도 향상
Anderson은 가장 높은 수준의 정확도와 품질을 보장하기 위해 Renishaw의 첨단 계측 솔루션을 이용하고 있습니다. 이 사례 연구에서는 FORTiS-N 밀폐형 엔코더, XL-80 레이저 간섭계, QC20 볼바로 자사 ProSys ADV+ 밀링 기계의 성능을 향상시킨 Anderson 사례를 알아봅니다.
NC4+ Blue 레이저 공구 계측장치로 공정 신뢰도 개선
독일 데팅겐에 위치한 EPflex Feinwerktechnik GmbH는 얇은 와이어로 제작되는 소형 침습 의료 기기를 위한 정밀 성형 공구를 제조하는 기업으로, Renishaw의 NC4+ Blue 고정밀 레이저 공구 계측장치를 사용해서 공정 신뢰도를 높이고 있습니다.
기존 방식을 뛰어넘는 레이저 정렬 공구
Smooth Precision Co. Ltd는 기존 방식의 한계를 극복하기 위한 해결책으로 Renishaw의 XK10 정렬 레이저 시스템에 투자하여 기계의 전반적인 정렬 정확도와 효율성을 크게 개선했습니다.
져스텍의 수익 증대와 맞춤형 솔루션을 동시에 제공하는 ATOM™ 엔코더
Renishaw에서는 고객의 혁신을 지원하는 맞춤형 계측 솔루션을 제공합니다. ㈜져스텍은 대한민국 경기도에 위치하고 있는 선도적인 모션 제어 부품 제조업체입니다. ㈜져스텍은 리니어 모터, Direct-Drive Rotary (DDR) 모터, 모션 스테이지, 컨베이어를 설계 및 제조합니다.
설치가 간편한 새 증분 엔코더가 가공용으로 제조되었습니다
세계적인 계측 기업인 Renishaw가 폭넓은 설치 공차와 최대 24 m/s의 리니어 축 속도를 제공하는 새로운 선형 축 엔코더 제품군을 출시했습니다.
Raman Revealed overview
An overview of Renishaw’s Raman Revealed training workshops
RESA30 로터리(앵글) 링 채용 RESOLUTE™ FS 앱솔루트 엔코더 시스템
RESA30 로터리(앵글) 링 채용 RESOLUTE™ FS 앱솔루트 엔코더 시스템 직렬 인터페이스 설명 BiSS Safety Renishaw는 앱솔루트 엔코더에 대해 BiSS Safety(단방향) 공개 프로토콜을 지원합니다.