Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
Introduction to encoder systems
What is an encoder? This article aims to explain optical encoders in simple terms: it covers an introduction to what an encoder is, the different types of encoder, how they work and where they are used.
기술 다운로드 - 엔코더(새로운 설계에는 권장되지 않음)
기술 다운로드 - 엔코더(새로운 설계에는 권장되지 않음) 지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요 자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.
Vacuum casting technology facilitates record development cycles for automatic juicer manufacturer Zumex
Zumex recently invested in a Renishaw 5/01 PLC vacuum casting machine, which allowed it to speed up its development cycle and cut third party costs.
REVO-2 및 ATOM™ 엔코더
CMM에 사용되는 Renishaw의 혁신적 멀티센서 5축 측정 헤드의 개선된 버전인 REVO-2는 두 축 모두(편요각 및 피치)에 RCDM 로터리 (앵글) 유리 스케일이 있는 Renishaw의 최신 ATOM™ 증분 로터리 엔코더를 포함합니다. ATOM 초소형 엔코더는 최고의 정확도와 속도를 제공하기 때문에 부품 표면을 빠르게 스캔할 수 있습니다.
"품질 관리자인 저는 이 제품이 최고의 투자였다는 점을 금방 알아차릴 수 있었습니다."
영국에 본사를 두고 있는 Euromould Ltd의 품질 관리자인 David Powell은 검사 역량과 휴대성을 높이기 위해, Renishaw의 Equator™ 플렉서블 게이지로 사출 성형 부품의 검사 시간을 85% 가량 단축시켰습니다.
CMM 개조를 통해 사이클 시간 최대 55% 단축
심각한 홍수로 인해 3축 좌표계 측정기(CMM)를 잃은 Precision Machine & Auto Components(PMAC)는 신속하게 이 CMM을 대체할 솔루션을 찾아야 했습니다. Renishaw의 REVO® 5축 측정 시스템이 수해 피해를 입은 CMM의 재가동을 도왔을 뿐 아니라 사이클 시간도 55% 단축시켜 주었습니다.
레이저 엔코더 적용 분야
레이저 엔코더 적용 분야 자세한 적용 분야 정보 반도체 산업은 더 저렴한 비용으로 칩을 소형화, 가속화하기 위해 개발 주기가 엄청나게 짧은 것으로 유명합니다.
CNC 기계를 위한 파손 공구 검출 시스템
CNC 기계를 위한 파손 공구 검출 시스템으로 빠르고 안정적으로 공구를 검출할 수 있습니다. 대량 생산 환경에서 짧은 사이클을 유지하는 Renishaw의 비접촉식 고속 공구 파손 검출 솔루션을 살펴보십시오.
FORTiS™ 밀폐형 엔코더 제품 테스트
Renishaw는 공작 기계와 같은 열악환 환경에서 사용하기 적합한 계측 제품의 설계와 제조, 운영에서 수십 년의 경험을 보유하고 있습니다.
라만 소프트웨어: 제어
라만 소프트웨어: 제어 계기 제어 기본적으로 WiRE™는 작업자와 라만 계기 사이 통신 인터페이스입니다.
새로운 버전의 Renishaw 기계내 Reporter 앱 – 스마트 팩토리를 위한 스마트 앱
글로벌 엔지니어링 기술 기업이자 MTConnect Standards Committee 회원사인 Renishaw가 EMO Hannover 2019에서 MTConnect 데이터 스트리밍 기능을 탑재해 한층 개선된 Reporter 기계내 프로빙 앱 버전을 소개한다.
기계 수리 전문가가 서비스 확장을 위해 Renishaw 다축 캘리브레이터에 투자하고 있습니다
KES Machine LLC가 고객에게 최고의 캘리브레이션 서비스를 제공하기 위해 글로벌 엔지니어링 기술 기업인 Renishaw와의 관계를 확장했습니다. KES는 정확한 데이터를 빠르게 확보하고 높은 품질의 캘리브레이션 및 프로빙 서비스를 제공할 목적으로 Renishaw XM-60 및 XM-600 다축 캘리브레이터에 투자하여 서비스 범위를 확장했습니다.
산업 제조를 위한 Equator™ 이큐에이터 측정 시스템
특허를 받은 Equator™ 측정 시스템 제품군은, 구매 비용, 유지보수비 및 고정비를 절감해주며, 다양한 부품에 맞게 사전 프로그래밍이 가능하고, 설계 변경 시에도 몇 분 안에 다시 프로그래밍할 수 있습니다.
GoProbe 자주하는 질문 F&Q
GoProbe 자주하는 질문 F&Q GoProbe 사이클과 호환되는 공작 기계 컨트롤러는 무엇입니까? Brother, Fanuc/Meldas, Makino, Mazak 머시닝 센터, Okuma 머시닝 센터, Siemens.
Laser calibration system spot on
Inca Digital Printers has developed the first ever flatbed inkjet press, which looks set to revolutionise a major sector of the screen print market.
INEOS Britannia - sailing towards a sustainable future with AM
Renishaw is an official technical partner of the British sailing team, INEOS Britannia.
센서 옵션
센서 옵션 CMM의 숨겨진 잠재력을 펼치세요 최첨단 소프트웨어, 컨트롤러 및 센서 기술 개조를 통해 사용 중인 CMM의 측정 기능과 성능을 개선할 수 있는 가능성을 소개하는 백서를 확인하십시오.
REVO 5축 측정 응용 분야
REVO 5축 측정 응용 분야 헤드 접촉 원형 스캔 실린더 스캔 개스킷 스캔 REVO 밸브 시트 및 가이드 측정 밸브 시트 및 가이드 측정은 시간이 많이 소요되면서 종종 정확한 측정조차 가능하지 않는 등 오래 전부터 많은 문제를 내포하고 있습니다.
접근성
Renishaw는 가능한 한 사용하기 쉽고, 신체적인 장애가 있는 분들도 이용할 수 있도록 웹사이트를 운영하고 있습니다. 이 페이지에서는 사이트 사용 경험을 개선하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 유용한 정보를 안내합니다.
라만 및 광발광(PL) 분광기를 사용한 보석 분석
라만 및 광발광(PL) 분광기를 사용한 보석 분석 불순물 조사 StreamHR™ 고속 칸포칼 볼륨 이미징을 사용하면 불순물을 간단히 판별하여 3차원 형상으로 표시할 수 있습니다.
TONiC™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드
TONiC™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드 아래 TONiC 증분형 엔코더 시리즈에 대한 기술 문헌, 미디어 및 사례 연구 자료를 다운로드해보세요.
CMM, 프로브, 소프트웨어 및 개조
부품 치수와 표면 데이터를 빠르고 정확하게 획득하는 CMM, 정밀 센서 및 개조.
Ronchini Milling Technologies, 첨단 밀링 기계를 개선하기 위해 Renishaw 계측 제품 선택
1985년에 설립된 이탈리아 소재 기업, Ronchini Milling (RM) Technologies 는 비철 금속, 플라스틱, 복합재 및 폼 재료를 위한 CNC 밀링 기계에 전문성을 보유하고 있습니다. 이 기업은 Renishaw와의 협력으로 사업을 전 세계로 확장하고 첨단 계측 제품으로 기계를 개선하는 것을 목표로 합니다.
보도 자료 : Tesat-Spacecom과 Renishaw, GEO 스페이스 분야를 위한 앵글 엔코더 발표
Renishaw가 Tesat-Spacecom GmbH와의 협력으로 뛰어난 방사선 내구성과 매우 높은 정밀도를 갖추고 GEO 스페이스 환경에서 15년 동안 수명이 유지되는 새로운 우주용 엔코더를 제조했다고 발표하였습니다.
Renishaw, REVO® 멀티 센서 시스템용 RSP3-6 스캐닝 프로브 출시 발표
Renishaw가 3차원 측정기(CMM)에서 REVO 5축 측정 시스템과 함께 사용할 수 있는 RSP3-6 확장 범위 스캐닝 프로브를 출시한다고 발표했다.
Powering the future of metal additive manufacturing at Sandvik
Global engineering company Renishaw has collaborated with Sandvik Additive Manufacturing to supply the company with high productivity multi-laser RenAM 500Q systems, which will substantially increase...
Automotive transmission supplier Flexible Concepts guarantees process capability with Equator™ gauge
Automotive transmission supplier Flexible Concepts is using innovative engineering coupled with the Renishaw Equator gauge to guarantee its process capabilities and deliver a highly reliable service...
New approach to manufacturing attracts royal interest
Martin Aerospace, a Rolls-Royce subcontractor, has employed high-accuracy Renishaw probes and a GSPS CNC Reporter™ process monitoring package to reduce machining lead times and improve consistency.
미디어 허브
미디어 허브 뉴스 구독 이용 약관 귀하는 Renishaw의 사업, 제품 및 직원과 관련하여 사전 승인된 영상과 텍스트("이미지")를 제공하는 Renishaw '미디어 허브'에 접속했습니다.
정렬 레이저를 사용한 공작 기계의 조립 검사 가속화
공작 기계의 정확도와 안정성은 궁극적으로 조립 단계에서의 정렬 검사에 의해 좌우됩니다. 대량생산 공작 기계의 경우 정렬 검사 공정의 효율성이 그 무엇보다 중요합니다. 기존의 오차 측정 기법의 대안을 찾던 Hurco Manufacturing Ltd.(Hurco)는 정밀도와 처리량을 늘리기 위해 Renishaw의 XK10 정렬 레이저 시스템을 선택했습니다.
첨단 정밀 측정과 제어의 핵심, TONiC™ 엔코더
첨단 정밀 측정과 제어의 핵심, TONiC™ 엔코더 U-Precision 사장 Mr Sun Guohua는 다음과 같이 말합니다.
기업의 책임
Renishaw는 영감을 주는 고용주이자 책임감 있는 기업이 되고자 하며, 전 세계 지역 사회에 미치는 영향을 잘 알고 있습니다. 지속적인 투자와 함께 지난 수년 간 이어온 Renishaw의 CR 활동은 안전하고 지속 가능한 미래를 구축하는 데 있어 탄탄한 토대를 마련해 주었습니다.
형광 수명 이미징 현미경(FLIM)
형광 수명 이미징 현미경(FLIM) 지금 등록하고 전체 온디맨드 웨비나를 시청해 보십시오 Renishaw의 inVia™ 칸포칼 라만 현미경의 상관 FLIM-라만 분석.
3D 프린팅 스타일러스
3D 프린팅 스타일러스 Design freedom text Rapid, custom styli design service text High accuracy metrology text Custom design text Complex geometry text Find out more call-to-action box Additional reading text...
Project MARCH, 척수손상 환자의 이동을 보조할 외골격 기구 제작
Project MARCH는 네덜란드 델프트 공과대학교(Delft University of Technology)의 여러 학과, 학년의 학생들이 결성한 비영리 단체입니다. SCI 환자들이 직립 보행할 수 있도록 보조하는 첨단 외골격 모형을 개발하고 제작하는 것을 목표로 하고 있습니다.
공작물 셋업 자동화로 벌목 장비 제조업체의 생산성 증대
Tigercat Industries Inc.는 자사의 우수한 벌목 장비를 찾는 수요가 날로 증가함에 따라 캐나다 온타리오주 캠브리지에 위치한 제조 시설의 작업 효율과 생산량을 개선하여 이러한 수요를 충족시키고자 했습니다.
개조하는 이유
개조하는 이유 보증 연장 제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증 을 제공합니다.
Renishaw, EMO 2015에서 새로운 버전의 REVO® 멀티 센서 5축 측정 시스템 발표
Renishaw에서 3차원 측정기(CMM)에 사용되는 혁신적인 기존 멀티 센서 5축 측정 헤드를 개선한 새 버전, REVO-2를 출시한다고 발표했다.
알루미늄 합금 AA6082에서 Renishaw OPTiMUM™ 다이아몬드 스타일러스와 일반 볼 물질 비교 테스트
A알루미늄 합금 AA6082 AA6082는 많은 분야에서 널리 사용되는 알루미늄 합금입니다.
Renishaw, 터닝 및 복합 가공 분야를 위한 강력하고 안정적인 공구 세팅 솔루션 확대
글로벌 엔지니어링 기술 기업, Renishaw가 EMO Hannover 2019에서 새로운 APCS-45 공구 세팅 프로브를 출시한다. 올해 초에 출시된 APCA-45를 보완하는 신제품 APCS-45는 제한된 제어 옵션을 갖는 기계에 장착할 수 있도록 대체 보호 스타일러스 커버 메커니즘을 채택하고 있다.
Intoco: Renishaw 프로빙을 사용하면 정밀 가공을 하는 협력업체의 불량률과 시간을 절감할 수 있습니다
영국 글로스터셔에 소재하고 있는 Intoco(Independent Tool Consultants Ltd)의 첨단 제조 사업부는 정밀 가공 협력체를 위한 전시장과 같습니다.
Renishaw, REVO® 멀티 센서 시스템을 위한 새로운 비접촉식 비전 프로브 출시 발표
Renishaw가 3차원 측정기(CMM)에서 REVO 5축 측정 시스템과 함께 사용할 수 있는 새로운 비전 측정 프로브(RVP)를 출시한다고 발표했다. RVP는 시스템의 고속 접촉형 스캐닝 및 표면 처리 측정 기능인 기존 접촉식 트리거에 비접촉식 검사 기능을 더해 REVO의 멀티 센서 성능을 개선한다.
INEOS TEAM UK innovates structural components with additive manufacturing
Watch the case study video featuring INEOS TEAM UK T5 Mast Ball.
Unlocking the power of additive manufacturing for renewable applications
Global engineering technologies company Renishaw has collaborated with the Nova Scotia Community College (NSCC) in Canada, to produce two additively manufactured (AM) ocean turbine parts for...
자동화된 로봇 CNC 제조 셀 구축 방법
CNC 제조 공정을 자동화하는 방법을 안내합니다.
Renishaw의 새로운 Compensate 소프트웨어가 체적 보정을 간소화합니다
Renishaw Compensate가 CARTO 소프트웨어 제품군에 새롭게 추가되었다. 이 소프트웨어를 사용하면 XM-60 다축 캘리브레이터 사용자가 빠르고 간단한 프로세스로 공작 기계에 체적 보정을 적용할 수 있다.
CNC 기계용 고급 레이저 공구 세터
CNC 기계용 고급 레이저 공구 세터 Renishaw advantage MPD 탁월한 반복도 최대 ±0.
정밀기계 제조업체는 핵심적인 부품을 생산하는 데 Renishaw에 의존하고 있습니다
인도 콜카타에 거점을 둔 제조업체인 Associated Tools은 Renishaw 접촉식 트리거 검사 프로브 및 공구 세팅 시스템에 맞는 BFW, LMW 및 Hurco 공작 기계를 사용하여 군수품을 공급하고 있습니다.