Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
R-PV-13150150-10-4 - M4 멀티 홀 아크릴 플레이트, 12.0 mm × 150.0 mm × 150.0 mm
이 M4 멀티 홀 아크릴 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-13200200-10-4 - M4 멀티 홀 아크릴 플레이트, 12.0 mm × 200.0 mm × 200.0 mm
이 M4 멀티 홀 아크릴 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-13250150-10-4 - M4 멀티 홀 아크릴 플레이트, 12.0 mm × 250.0 mm × 150.0 mm
이 M4 멀티 홀 아크릴 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-501010-50-20 - 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 10.00인치 × 10.00인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-501010-50-20R - 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 10.00인치 × 10.00인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-501212-50-20R - 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 12.00인치 × 12.00인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
A-6967-6130 - RCS TS1 — 산업용 로봇을 위한 유선 공구 계측장치
RCS TS1은 산업용 로봇과 함께 사용하도록 설계된 공구 세팅 프로브입니다.
OMP40-NS-KIT - OMP40 2 키트
옵티컬 신호 전송 기능이 있는 초소형 3D 접촉식 트리거 프로브입니다.
R-PV-13250250-10-4 - M4 멀티 홀 아크릴 플레이트, 12.0 mm × 250.0 mm × 250.0 mm
이 M4 멀티 홀 아크릴 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-50128-50-20 - 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 12.00인치 × 8.00인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PV-501616-50-20 - 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 16.00인치 × 16.00인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PVW-501010-50-20R - 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 10.00인치 × 10.00인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
R-PVW-501212-50-20R - 1/4-20 멀티 윈도우 아크릴 소재 플레이트, 0.47인치 × 12인치 × 12인치
이 1/4-20 멀티 홀 아크릴 소재 플레이트는 형상과 크기가 여러 가지인 부품을 가지고 있고 동시에 고정시키기 원하는 경우에 최고의 유연성을 제공합니다.
FORTiS™ enclosed encoders help machine tools drive sustainability in manufacturing
Delegates at EMO Hannover 2023, 18 - 23 September, are invited to the Renishaw stand to learn about how the FORTiS enclosed encoder helps machine tool builders to make energy efficient machines that...
Achieving reliable, accurate tool setting for Standard Tool & Mold
When Standard Tool & Mold Inc needed support with its on-machine tool measurement technology, it turned to global engineering technologies company Renishaw, who supplied the new NC4+ Blue tool sett...
Scodix, 자사 디지털 향상 인쇄 프레스인 Ultra™ 시리즈용으로 TONiC™ 엔코더 선택
Renishaw의 TONiC 엔코더는 Scodix Ultra 시리즈의 특허받은 기판 운송 시스템에 자동 피드백 제어를 가능하게 하는 표준 솔루션을 Scodix에 제공했습니다. TONiC 엔코더 제품의 최첨단 성능과 Renishaw의 우수한 글로벌 기술 지원이 결합되어, Scodix가 진정한 혁신 기술을 개발할 수 있게 되었습니다.
WiRE 4 training modules
WiRE 4 training modules 맞춤형 교육 고객의 분야별 요구에 맞는 교육 워크숍을 제공할 수 있습니다. 워크숍은 응용분야팀이 고객사 작업장 또는 Renishaw 시설에서 진행합니다. 특정 요구사항에 대해서는 현지 Renishaw 담당자에게 문의하시기 바랍니다. 고객 센터
RKLC20-S 리니어 및 부분 원호 스케일 채용 VIONiC™ 증분형 엔코더 시스템
Renishaw 최고 성능 증분형 옵티컬 엔코더인 VIONiC™ 엔코더 시리즈에 대해 알아보세요. RKLC 좁은 폭 스테인리스 강철 테이프 스케일을 결합하면 탁월한 계측 성능, 고속 작동 및 우수한 안정성으로 직접적인 디지털 위치 피드백을 제공합니다. 부분 호 측정에도 적합합니다.
Renishaw Central 구조도
Renishaw Central 구조도
레이저 엔코더 인터페이스
사용 중인 레이저 엔코더 시스템의 기능을 극대화할 수 있도록 Renishaw에서 분야별로 적합한 여러 가지 형식으로 고분해능 위치 피드백을 제공할 수 있는 다양한 고속 인터페이스를 공급하고 있습니다.
이사회, 회사 비서 및 대변인
이사회, 회사 비서 및 대변인 Renishaw 이사회 회원에 대한 자세한 정보는 투자 정보 페이지에서 확인하십시오.
R-C-SET-PRO-8 - M8 프로페셔널 클램핑 세트
Renishaw 구성품 세트를 사용하면 쉽고 빠르게 픽스쳐링을 시작할 수 있습니다.
R-C-SET-BSC-8 - M8 베이직 클램핑 세트
Renishaw 구성품 세트를 사용하면 쉽고 빠르게 픽스쳐링을 시작할 수 있습니다.
R-C-SET-PRO-6 - M6 프로페셔널 클램핑 세트
Renishaw 구성품 세트를 사용하면 쉽고 빠르게 픽스쳐링을 시작할 수 있습니다.
R-C-SET-STR-6 - M6 스타터 클램핑 세트
Renishaw 구성품 세트를 사용하면 쉽고 빠르게 픽스쳐링을 시작할 수 있습니다.
A-5687-0049 - RMI-Q 인터페이스(8 m) (레벨) 측면 인출형
이 RMI-Q 인터페이스에는 8m 측면 인출형 케이블, 사용자 안내서, 공구 키트가 포함되어 있습니다.
R-C-SET-INT-6 - M6 인터미디어트 클램핑 세트
Renishaw 구성품 세트를 사용하면 쉽고 빠르게 픽스쳐링을 시작할 수 있습니다.
R-C-SET-STR-8 - M8 스타터 클램핑 세트
Renishaw 구성품 세트를 사용하면 쉽고 빠르게 픽스쳐링을 시작할 수 있습니다.
R-C-SET-BSC-4 - M4 베이직 클램핑 세트
Renishaw 구성품 세트를 사용하면 쉽고 빠르게 픽스쳐링을 시작할 수 있습니다.
R-C-SET-INT-8 - M8 인터미디어트 클램핑 세트
Renishaw 구성품 세트를 사용하면 쉽고 빠르게 픽스쳐링을 시작할 수 있습니다.
정밀 캘리브레이션 제품은 고품질의 첨단 공작 기계를 생산하는 데 도움이 됩니다.
Guangdong Jinke Machine Tool Co., Ltd(Jinke)는 Renishaw의 종합적인 기계 캘리브레이션 솔루션을 사용하여 조립, 전체 기계 캘리브레이션 및 인도 검사부터 문제 해결과 일상적인 정밀도 유지관리까지 전반적으로 공작 기계의 품질을 점검합니다.
MODUS™ 계측 소프트웨어
MODUS™ 계측 소프트웨어 MODUS 소프트웨어는 혁신적인 REVO 5축 측정 기술의 완벽한 지원을 포함하여 검사 프로그램 개발 및 실행에 사용되는 강력한 플랫폼을 제공합니다.
공작 기계 수명을 연장하고 가동 중단률을 10% 감소한 펌프 제조업체
Renishaw QC20-W 볼바 시스템은 새로운 기계와 설치된 기계에 사용하기 위한 예방적 유지보수 도구로서 널리 인식되고 있습니다.
비전 시스템용 계측 픽스쳐
Renishaw의 비전 시스템용 픽스쳐에는 명확하고 깔끔한 검사를 위한 역광 조명이 가능한 아크릴 베이스 플레이트가 포함되어 있습니다. 지금 바로 자세히 알아보고 온라인으로 구매하십시오!
의료 및 보건
Renishaw는 까다로운 의료 분야에 정밀 엔지니어링 기술을 적용하고 있습니다. Renishaw의 의료 관련 제품은 의료 시술의 효능을 개선하고 연구 역량을 최대화하도록 설계되었습니다.
John Laureto
John Laureto, Additive Manufacturing Applications Manager at Renishaw
Design for additive manufacturing
Learn more about Renishaw design for additive manufacturing.
Marc Gardon
Marc Gardon, Additive Manufacturing Technical Manager at Renishaw
A-4038-0368 - OMP60M 프로브 모듈(옵티컬/시간 - 레거시)
OMP60M 모듈식 장치는 프로브 접근성을 높여 표준 OMP60 프로브로는 접근할 수 없는 위치에서 검사 또는 부품 세팅을 수행할 수 있습니다.
A-4038-0370 - OMP60M 프로브 모듈(옵티컬/시간 - 모듈레이트)
OMP60M 모듈식 장치는 프로브 접근성을 높여 표준 OMP60 프로브로는 접근할 수 없는 위치에서 검사 또는 부품 세팅을 수행할 수 있습니다.
R-C-SET-INT-20 - 1/4-20 인터미디어트 클램핑 세트
Renishaw 구성품 세트를 사용하면 쉽고 빠르게 픽스쳐링을 시작할 수 있습니다.
A-4038-1003 - OMP60M 프로브 모듈(옵티컬/옵티컬 - 레거시)
OMP60M 모듈식 장치는 프로브 접근성을 높여 표준 OMP60 프로브로는 접근할 수 없는 위치에서 검사 또는 부품 세팅을 수행할 수 있습니다.
R-C-SET-BSC-20 - 1/4-20 베이직 클램핑 세트
Renishaw 구성품 세트를 사용하면 쉽고 빠르게 픽스쳐링을 시작할 수 있습니다.
R-C-SET-PRO-20 - 1/4-20 프로페셔널 클램핑 세트
Renishaw 구성품 세트를 사용하면 쉽고 빠르게 픽스쳐링을 시작할 수 있습니다.
R-C-SET-STR-20 - 1/4-20 스타터 클램핑 세트
Renishaw 구성품 세트를 사용하면 쉽고 빠르게 픽스쳐링을 시작할 수 있습니다.
중공업
건설, 농업, 레일 및 중공업 부문 제조에는 뛰어난 품질의 신뢰할 수 있는 대형 부품 가공 역량이 요구됩니다. Renishaw는 대형 머시닝 센터에서의 대규모, 고부가가치 부품의 가공과 관련된 문제를 해결할 수 있는 다양한 솔루션을 제공합니다.
마그네틱 엔코더가 이륜 셀프 밸런싱 로봇 차량을 안정적으로 제어할 수 있도록 지원합니다
이륜 셀프 밸런싱 로봇 차량을 설계할 때에는 회전 각도를 정확하고 고속으로 측정하는 것이 매우 중요합니다. 또한 구성품 무게와 크기의 최소화 역시 중요한 고려 사항 중 하나입니다. 도쿄 전기 대학교 공학부 학생들이 Renishaw 계열사 RLS 제품인 RM08 로터리 마그네틱 엔코더로 답을 찾아냈습니다.
ATOM DX™ 옵티컬 증분형 엔코더 시리즈
ATOM DX 엔코더 시리즈는 디지털 출력이 판독 헤드로부터 직접 수신되는 Renishaw 엔코더 중 가장 작은 증분형 옵티컬 엔코더로, 위치 피드백을 비롯하여 온보드 보간과 필터링 옵틱까지 모두 하나의 초소형 패키지로 제공합니다. 이 엔코더는 공간이 협소하지만 성능은 타협할 수 없는 분야에 적합합니다.
Industrial 3D printing yields success on the Formula Student circuits
The GreenTeam and Renishaw - a premium sponsor - have collaborated to develop and manufacture optimised wheel carriers for a Formula Student racing car, reducing the overall weight of the car by 1.