Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
SiGNUM™ per FANUC
Tutti i vantaggi della famiglia di encoder intelligenti SiGNUM™ di Renishaw… adesso con protocollo seriale FANUC!
MP250 - sonda a contatto per rettificatrici
La prima sonda Strain Gauge al mondo per rettificatrici, basata sulla tecnologia RENGAGE™ brevettata da Renishaw.
Sistema di misura a 5 assi REVO
Un prodotto rivoluzionario, in grado di massimizzare la produttività delle macchine di misura senza compromessi sull'accuratezza delle misure.
Stampa 3D di metalli - Produttività senza compromessi a EMO Hannover 2019
A EMO Hannover 2019 (16-21 settembre), Renishaw, azienda globale specializzata in metrologia, controllo di processo e additive manufacturing, presenterà i suoi hardware e software per la produzione...
Misure intelligenti a 5 assi con il sistema multiasse XM-60
Con la nuova versione 4.
Sonda radio per torni RLP40
Renishaw presenta la sonda per ispezioni e impostazione RLP40, è progettata specificatamente per i più ostili ambienti di tornitura.
Accessori per il sistema di presetting utensili senza contatto NC4
La serie di sistemi di presetting utensili senza contatto NC4 di Renishaw è supportata da un’ampia gamma di accessori.
Encoder RGH41
I sistemi Renishaw della serie RGH41 sono encoder ottici senza contatto che assicurano un feedback di posizione estremamente affidabile.
Software di misura Productivity+™ Active Editor Pro per macchine utensili
Productivity + ™ Active Editor Pro è un PC basato su software per la generazione di misura dei componenti e le routine di ispezione intelligenti che incorporano operazioni di controllo di processo.
Contact us about Raman spectroscopy
Contact us about Raman spectroscopy Prezzi e dimostrazioni Scopri i nostri prodotti oppure contatta uno dei nostri esperti di spettroscopia Raman per prenotare una dimostrazione.
PH6M
PH6M Estensione della garanzia Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto.
Cambiate la vostra MP7/MP8/ MP9 & MP10 con una OMP60
Aggiornamento sonde per macchine utensili - Potenziate la vostra produttività con una sonda Renishaw di nuova generazione. H-2000-3218-01
Payment on account application form - Web shop (UK)
Application form provided to customers who would like to use their Renishaw account to make purchases on the Web shop
Soluzioni di pagamento (Italia)
Renishaw offre soluzioni di pagamento flessibili: bassi costi iniziali e pagamenti mensili fissi durante il ciclo di vita delle apparecchiature.
Soluzioni di pagamento per i sistemi
Renishaw offre soluzioni di pagamento flessibili: bassi costi iniziali e pagamenti mensili fissi durante il ciclo di vita delle apparecchiature.
Cambiate la vostra MP16/MP18 con una RMP60
Aggiornamento sonde per macchine utensili - Potenziate la vostra produttività con una sonda Renishaw di nuova generazione. H-2000-3217-01
Encoder RGH22
Il sistema RG2 di Renishaw è formato da encoder ottici senza contatto, progettati per fornire un controllo accurato della posizione.
Consociata Renishaw annuncia un importante ampliamento
La società RLS d.
Nuovo calibro Renishaw Equator™ 500
I sistemi di calibrazione Equator, grazie all'elevata accuratezza dei dati di ispezione dimensionale raccolti direttamente in officina, hanno aiutato i produttori di tutto il mondo a migliorare la...
Cranking down cycle time for Hope Technology
In 2013, Renishaw produced the world’s first 3D printed metal bicycle frame for UK company, Empire Cycles.
Raman spectroscopy shows agricultural mulch films are a source of microplastics in rivers
Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.
Additive manufacturing technology enables servo valve innovation
With the help of metal additive manufacturing (AM) technology from global engineering company, Renishaw, UK-based Domin Fluid Power Ltd.
Revealing the secrets of glass
Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.
Riga assoluta RELA ad alta accuratezza
La riga assoluta RELA ad alta accuratezza in ZeroMet è compatibile con i nuovi e rivoluzionari encoder ottici assoluti RESOLUTE™ di Renishaw.
Lettori RGH20 (archivio)
Il lettore compatto RGH20 è stato progettato per l’utilizzo in combinazione con la serie di encoder angolari Renishaw RESR con passo 20 µm.
Interfacce per encoder laser
Per sfruttare al massimo il potenziale del sistema encoder laser, offriamo diverse interfacce ad alta velocità, capaci di fornire un feedback di posizione ad alta risoluzione in formati diversi a...
Un sistema di ispezione che accelera la produzione dei test anti-Covid
Nella lotta contro la pandemia, la distribuzione dei test anti-Covid è diventata una priorità assoluta.
Invio dei progetti delle strutture dentali
Il presente documento include le linee guida per l’invio dei progetti delle strutture eseguite tramite sistemi CAD aperti allo stabilimento di produzione centrale Renishaw.
Riga assoluta RSLA ad alta accuratezza in acciaio inox
La riga assoluta RSLA, ad alta accuratezza in acciaio inox è compatibile con i nuovi e rivoluzionari encoder ottici assolut RESOLUTE™ di Renishaw.
Encoder ottico assoluto RESOLUTE™ - download
Scarica documentazione tecnica, supporti multimediali e case study sugli encoder assoluti RESOLUTE (schede tecniche, guide di installazione, disegni 3D, case study, white paper).
XL-80: portabilità, prestazioni e facilità di utilizzo per il nuovo sistema di misura laser interferometrico
Basta uno sguardo per notare quanto i nuovi laser XL-80 e compensatore XC-80 Renishaw siano più piccoli dei loro predecessori ML10 e EC10.
(IN507) Un’azienda specializzata nella produzione di pompe riesce a prolungare la durata delle s
Il sistema ballbar QC20-W di Renishaw è riconosciuto in tutto il mondo come un ottimo strumento di manutenzione preventiva per macchine vecchie e nuove.