Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
RMP24-micro: la sonda wireless per macchine utensili più piccola al mondo
Migliora l'accuratezza e l'efficienza del tuo processo di lavoro con la sonda wireless per macchine utensili più piccola al mondo.
Biopsia
Biopsia La biopsia guidata da robot è una procedura precisa che consente un approccio transcerebellare più semplice rispetto alle biopsie stereotassiche con casco.
Reporter
Reporter è una semplice app per ispezioni in macchina, pensata per gli utenti che desiderano visualizzare i dati di misura di un componente nel controllo della macchina utensile.
Renishaw annuncia una nuova versione del sistema di misura multisensore a 5 assi, REVO®, che sarà presentata alla fiera EMO 2015
Renishaw è lieta di annunciare il lancio di REVO-2, una nuova versione della rivoluzionaria testa di misura a 5 assi per macchine di misura a coordinate (CMM).
Renishaw annuncia il lancio della sonda di scansione RSP3-6 per il sistema multisensore REVO®
Renishaw è lieta di annunciare l'uscita della sonda di scansione RSP3-6 con portata estesa, da utilizzare con i sistemi di misura a 5 assi REVO su macchine CMM.
Soluzioni di acquisto
Soluzioni di acquisto Soluzioni di acquisto per beneficiare della tecnologia più recente con bassi costi iniziali e pagamenti mensili prevedibili.
OEM Raman products
OEM: integrare la spettroscopia Raman ad un sistema d'analisi vuol dire creare nuove soluzioni per i propri clienti
Specchi e ottiche
Su richiesta, possiamo fornire specchi piani con sezione trasversale 25 x 25 mm e lunghezza utile fino a 300 mm.
Price enquiries and demonstrations
Contattaci per ottenere maggiori informazioni sui nostri prodotti, inviarci un campione da sottoporre a un test gratuito, richiedere una dimostrazione online gratuita o approfondire la conoscenza dei...
Metal additive manufacturing technology used for customised mountain bikes
Metal additive manufacturing technology from Renishaw has enabled Robot Bike Co. to produce a novel design of mountain bike that can be customised to match the size and riding style of the rider.
Funzione di creazione di sezioni della nuvola di punti MODUS™
La funzione di creazione di sezioni della nuvola di punti di Renishaw MPCS (MODUS Point Cloud Sectioner) consente la costruzione offline di sezioni intersecando la nuvola di punti acquisiti con un...
Direct goods (Mechanical components)
All potential suppliers of mechanical components to Renishaw should complete the form on this page.
A EMO Hannover 2023 Renishaw offrirà dimostrazioni delle sue tecnologie per macchine di misura a coordinate (CMM)
A EMO Hannover 2023, Renishaw, l'azienda leader nella produzione di sistemi di metrologia, festeggerà i 50 anni di attività con una serie di dimostrazioni delle sue soluzioni più innovative per CMM.
Tesat-Spacecom e Renishaw lanciano un nuovo encoder angolare per applicazioni orbitali geostazionarie (GEO)
Renishaw, in collaborazione con Tesat-Spacecom GmbH, è lieta di presentare un nuovo encoder che, grazie alla sua elevata resistenza alle radiazioni, all'eccezionale accuratezza e a una durata garan...
La tecnologia AM di Renishaw contribuisce al successo in Formula SAE dell'auto elettrica Swinburne
Le tecnologie Renishaw di stampa 3D in metallo hanno aiutato un gruppo di studenti australiani della Swinburne University of Technology di Melbourne a ottenere il miglior piazzamento di sempre nelle...
La tecnologia AM di Renishaw contribuisce al successo in Formula SAE dell'auto elettrica Swinbur
Le tecnologie Renishaw di stampa 3D in metallo hanno aiutato un gruppo di studenti australiani della Swinburne University of Technology di Melbourne a ottenere il miglior piazzamento di sempre nelle...
Le soluzioni di produzione intelligente aiutano a dimezzare i tempi di lavorazione dei componenti per turbine a gas
Doncasters Precision Castings – Deritend, è un'azienda leader nella produzione di superfici aerodinamiche per turbine a gas, realizzate con superleghe a base di nichel e cobalto tramite microfusione...
Il robot neuro|mate® di Renishaw esegue le prime procedure chirurgiche a Nizza (Francia)
Renishaw è lieta di annunciare che presso il reparto di neurochirurgia del Centre Hospitalier Universitaire Pasteur di Nizza è stato portato a termine con successo il primo intervento di...
Programmazione e simulazione
MODUS fornisce un pacchetto completo di funzioni metrologiche in 3D, utilizzabili tramite un'interfaccia estremamente intuitiva.
Interferometro a retroriflettori RLD10
I rilevatori RLD10 contengono le ottiche dell'interferometro, un esclusivo sistema di rilevamento multicanale delle frange, un otturatore laser e un deviatore di raggio integrato.
Sistema neuroguide™di inserimento di elettrodi DBS
Il kit neuroguide™ per l'introduzione di elettrodi consente di verificare la posizione prevista dell'elettrodo nella stimolazione cerebrale profonda (DBS) rispetto alla parte anatomica interessata...
OSV (Optical System Verification, verifica del sistema ottico)
La verifica OSV si compone di una serie di test, che gli utenti possono svolgere autonomamente, per verificare in modo semplice e rapido l'intensità, il fuoco e il campo di scansione dei laser del...
Detect micro-organisms with Raman analysis
Detect micro-organisms with Raman analysis Articoli correlati: Pilat (2012) J Appl Phycol doi 10.
SP80 e SP80H
SP80 e SP80H Ti potrebbe anche interessare.
Note di applicazione degli encoder laser
Note di applicazione degli encoder laser Note di applicazione per RLE Note di applicazione per HS20 Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer Changing an...
Case study aerospaziale
Case study aerospaziale Funzione di creazione di sezioni della nuvola di punti Nelle normali misure, i profili delle sezioni trasversali della forma della paletta di turbina devono essere misurati...
Better accuracy enables Godrej to redefine quality norms and help reduce costs
Accuracy and on time delivery of projects are key requirements for the tooling industry.
RLS magnetic encoders enable Marsi Bionics to build ‘life-changing’ exoskeletons
RLS, a Renishaw associate company, has been chosen by Marsi Bionics to supply the latest in magnetic encoder technology for the creation of two new exoskeletons for the treatmennt of physical...
Jingdiao's refusal to compromise on quality sees its business take off
Beijing Jingdiao Company Ltd has collaborated with Renishaw as its business has continued to grow over the years, with the two companies working together to open up new pathways to innovation and...
Renishaw Central trasforma l'efficienza operativa attraverso la digitalizzazione dei processi di lavorazione end-to-end
In occasione di EMO Milano 2021 (padiglione 5, stand C14), Renishaw, azienda leader nel campo della metrologia e del controllo di processo presenterà le ultime novità di smart factory a supporto...
Un sistema di ispezione che accelera la produzione dei test anti-Covid
Nella lotta contro la pandemia, la distribuzione dei test anti-Covid è diventata una priorità assoluta.
CMM AGILITY® con tecnologia a 5 assi
Le CMM AGILITY® rappresentano una soluzione completa per officine e laboratori di metrologia.
Renishaw porta la sua competenza nella stampa 3D al Technical Innovation Group di Land Rover BAR
Renishaw è fiera di annunciare di essere entrata a far parte, in veste di fornitore ufficiale, del Technical Innovation Group (TIG) di Land Rover BAR.
Sonde per il controllo e la misura su macchine utensili
Migliora l'efficienza dei centri di lavoro e dei torni CNC con la nostra nuova serie di sonde per macchine utensili per l'impostazione e la misura del pezzo di lavoro.
Renishaw presenta una nuova sonda di visione senza contatto per il sistema multisensore REVO®
Renishaw è lieta di annunciare l'uscita di una nuova sonda di visione (RVP) da utilizzare su macchine CMM con i sistemi di misura a 5 assi REVO.
Le tecnologie più innovative per i telefoni cellulari si basano sugli encoder Renishaw - solo testo
La società britannica Sarantel ha sviluppato una rivoluzionaria antenna per telefoni cellulari sfruttando la tecnologia brevettata PowerHelix™.
Il primo telaio per biciclette in metallo stampato 3D prodotto da Renishaw per Empire Cycles
Renishaw è il produttore esclusivo per il Regno Unito di macchine per lavorazioni additive in grado di stampare pezzi in metallo e ha collaborato con un'importante azienda britannica che si occupa di...
(IN419) Le sonde Renishaw riducono gli scarti e fanno risparmiare tempo ai fornitori di componen
La divisione Advanced manufacturing di Intoco (Independent Tool Consultants Ltd), un'azienda con sede nel Gloucestershire, Regno Unito, che si occupa di fornire componenti di precisione su richiesta.
'Seamless' probe head upgrade advances part inspection
When Renishaw announced the PH10T upgrade offer for the obsolete PH9 motorised probe head systems, Rousant Sherwood of Henley-on-Thames, a specialist manufacturer of multi-axis machined components,...
The role of the Equator™ gauging system in innovative manufacturing at EMO Hannover 2023
In its 50th anniversary year, Renishaw, a world-leading manufacturer of metrology systems, demonstrates how applying its innovative Equator gauging technology helps to optimise manufacturing,...
Supporto dei processi di produzione end-to-end con Renishaw Central: piattaforma dati di produzione intelligente
Renishaw Central è una piattaforma dati e di connettività di produzione intelligente che raccoglie e presenta dati metrologici e di processo accurati e utilizzabili.
High-speed Raman and PL imaging
Renishaw’s patented StreamHR™ and StreamLine™ rapid Raman imaging technologies can reveal chemical and structural distribution with ultimate speed.
Raman spectroscopy for materials science
La spettroscopia Raman è uno strumento chiave per aiutare a sviluppare nuovi materiali e comprendere meglio i materiali esistenti.
InfiniAM Spectral
InfiniAM Spectral Il software InfiniAM Spectral, disponibile dietro abbonamento, è stato concepito in modo da funzionare con gli hardware Renishaw LaserVIEW e MeltVIEW, e fornire il monitoraggio...
Innovation Matters 2024
La rivista aziendale annuale di Renishaw.
UCC S5
UCC S5 Confronto UCC ■ Specifiche standard - Non disponibili Funzione/specifica UCC T3-2 UCC T3 PLUS UCC S3 UCC T5 UCC S5 Interfaccia TP200 / SCR200 ■ ■ ■ - - Interfaccia SP600 - - ■ - -...
UCC T5
UCC T5 Retrofit Informazioni sulle opzioni di retrofit per le CMM.
RLU - unità laser compatta con trasporto a fibra ottica
Il nostro encoder laser interferometrico RLE garantisce prestazioni di misura e posizionamento tipiche di un interferometro di spostamento e la semplicità di installazione e di uso di un encoder...
Faster identification of bacterial infections using Raman spectroscopy could save lives
Utilising a Renishaw Raman spectroscopy system, a team of researchers from the Czech Academy of Sciences have been testing a novel way to identify Staphylococcal bacteria, paving the way for faster...