Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw

Système de codage absolu RESOLUTE™ UHV avec règle linéaire RELA30
Système de codage absolu RESOLUTE™ avec règle linéaire RELA30. RESOLUTE™ est le premier codeur optique absolu au monde qui soit capable de fournir une résolution de 32 bits à 36 000 tours/minute.

Série de codeurs optiques absolus RESOLUTE™
Le codeur optique absolu RESOLUTE™ est un système de mesure de position à grande vitesse et à résolution fine.

Système de codeur absolu RESOLUTE™ UHV avec anneau rotatif (angulaire) RESA30
Système de codeur absolu RESOLUTE™ avec anneau rotatif (angulaire) RESA30.

Système de codeur absolu RESOLUTE™ FS avec anneau rotatif (angulaire) REXA30
Système de codeur absolu RESOLUTE™ FS (sécurité fonctionnelle) avec anneau rotatif (angulaire) REXA30.

Système de codage absolu RESOLUTE™ FS avec règle linéaire RTLA30
Système de codage véritablement absolu RESOLUTE™ FS (Sécurité Fonctionnelle) avec règle linéaire RTLA30

Série de codeurs optiques incrémentaux TONiC™
Le codeur incrémental optique TONiC est conçu pour les systèmes d’asservissement de précision hautement dynamiques.

Système de codeur absolu RESOLUTE™ UHV avec anneau rotatif (angulaire) REXA30
Système de codeur absolu RESOLUTE™ UHV avec anneau rotatif (angulaire) REXA30.

Système de codage absolu RESOLUTE™ UHV avec règle linéaire RSLA30
Système de codage absolu RESOLUTE™ UHV avec règle linéaire RSLA30. RESOLUTE™ est le premier codeur optique absolu au monde qui soit capable de fournir une résolution de 32 bits à 36 000 tours/minute.

Système de codage absolu RESOLUTE™ UHV avec règle linéaire RTLA30
Système de codage absolu RESOLUTE™ UHV (ultravide) avec règle linéaire RTLA30 RESOLUTE™ est le premier codeur optique absolu au monde qui soit capable de fournir une résolution de 32 bits à 36 000...

Système de codage incrémental QUANTiC™ avec règle linéaire et arc partiel RKLC40-S
Codeur optique ouvert QUANTiC™ avec options de sortie numérique et analogique, avec règle linéaire et arc partiel RKLC40-S pour une bonne métrologie, des vitesses élevées et une installation et...

Système de codage absolu RESOLUTE™ FS avec règle linéaire RSLA30
Système de codage absolu RESOLUTE™ FS avec règle linéaire RSLA30 Option d'interface externe Interface externe Siemens DRIVE-CLiQ Nécessaire pour l'interface série Siemens DRIVE-CLiQ...

Système de codeur absolu RESOLUTE™ FS avec anneau rotatif (angulaire) REXA30
Système de codeur absolu RESOLUTE™ FS (sécurité fonctionnelle) avec anneau rotatif (angulaire) REXA30.

Système de codeur absolu RESOLUTE™ avec anneau rotatif (angulaire) REXA30
Système de codeur absolu RESOLUTE™ avec anneau rotatif (angulaire) REXA30.

Système de codage absolu RESOLUTE™ avec règle linéaire RELA30
Système de codage absolu RESOLUTE™ avec règle linéaire RELA30.

Système de codage absolu EVOLUTE™ avec règle linéaire RTLA50
Découvrez le codeur optique EVOLUTE™ véritablement absolu : basé sur la technologie de pointe de la série de codeurs RESOLUTE™, il procure de larges tolérances d'installation, une plus grande...

Système de codeur absolu RESOLUTE™ avec anneau rotatif (angulaire) RESA30
Système de codeur absolu RESOLUTE™ avec anneau rotatif (angulaire) RESA30.

Système de codage absolu RESOLUTE™ avec règle linéaire RSLA30
Système de codage absolu RESOLUTE™ avec règle linéaire RSLA30. RESOLUTE™ est le premier codeur optique absolu au monde qui soit capable de fournir une résolution de 32 bits à 36 000 tours/minute.

Système de codage absolu RESOLUTE™ avec règle linéaire RTLA30
Système de codage véritablement absolu RESOLUTE™ avec règle linéaire RTLA30.

SiGNUM™ RSLM high accuracy stainless steel scale
With ±30 nm cyclic error, patented filtering optics, resolution to 5 nm and simple installation, Renishaw's SiGNUM™ RSLM encoder system provides all of the benefits of a 20 μm encoder with the...

Magnetic rotary encoders contribute to rail track safety program
Sperry Rail’s ‘Walking Stick’ uses Renishaw’s non-contact magnetic encoders, developed by its associate company RLS d.

Raman Revealed training workshops
Raman Revealed training is tailored specifically for new and intermediate users of Renishaw’s Raman products

Industrial control loops and how they apply to encoders
Control-loop architecture is an important consideration when assessing encoder performance in the context of the overall machine design.

Optical encoders and LiDAR scanning
Many of the world’s leading LiDAR (Light Detection and Ranging) manufacturers have developed vehicular LiDAR laser scanning systems, with Renishaw’s high-performance optical encoders onboard, to...

Far from extinct - Raman imaging of ammonite fossils
Renishaw's inVia Raman microscope is equipped with technology to make analysing geological samples faster and easier than ever before.

Magnetic encoders support the stabilisation control of a self-balancing two-wheeled robotic vehicle
In the design of a self-balancing two-wheeled robotic vehicle, accurate high-speed measurement of angular rotation is a key requirement.

Encoders accelerate PCB impedance verification
Volume manufacturing of high frequency electronic products requires high-performance PCB impedance measurement machinery capable of reliably verifying that actual production outcomes meet with...

Raman Revealed registration
Register for Renishaw’s Raman Revealed training workshops

Accommodation and travel
Where to stay when attending Renishaw’s Raman Revealed training workshops

Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development
A pioneer in the field of SERS-based biosensor research, Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) used Renishaw’s inVia™ confocal Raman microscope to support this ground-breaking work.

Innovation Matters 2022: From our shop floor
Renishaw’s highly experienced global manufacturing teams share the secrets to reducing the process development time associated with low‑volume small batch production.

Thorlabs selects TONiC™ encoders for its motion stages after in-house testing
Thorlabs designs and manufactures a wide array of photonics equipment and selected Renishaw’s TONiC series to equip both the Thorlabs DDS600 600 mm long travel stage and the MLS203 microscope stage,...

Raman spectroscopy: an advanced technique for gemstone analysis
The National Gemstone Testing Centre (NGTC), is the authoritative gemstone testing facility in China.

Photoluminescence spectroscopy and fluorescence explained
Renishaw’s spectrometers can perform photoluminescence (PL) spectroscopy to reveal the electronic structure of a material.

Australian Declarations of conformity - Machine tool probing systems
Product compliance certificates for Renishaw's machine tool probing systems.

Fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM)
Correlated FLIM-Raman analysis on Renishaw’s inViaTM confocal Raman microscope.

Informations générales
Informations générales E-mail : Informations générales Vous pouvez également nous envoyer un e-mail pour qu’un représentant vous contacte.

AU declarations of conformity - Gauging products
Product compliance certificates for Renishaw's gauging products.

Téléchargements Codeurs optiques incrémentaux ATOM™
Téléchargez la documentation technique, les supports multimédias et les études de cas sur la série de codeurs incrémentaux ATOM (fiches techniques, manuels d’installation, schémas 3D, études de cas).

Téléchargements Codeurs optiques incrémentaux ATOM DX™
Téléchargez la documentation technique, les supports multimédias et les études de cas sur la série de codeurs incrémentaux ATOM DX (fiches techniques, manuels d’installation, schémas 3D, études de cas).

SiGNUM™ Si-FN : Codeurs intelligents... Maintenant compatibles FANUC mode série
Les codeurs rotatifs de la famille RESM, couplés aux têtes de lectures SiGNUM™ avec leur niveau d’étanchéité IP64 forment un ensemble idéal pour la numérisation d’axes en rotation.

Gear inspection is 30 times faster with form measurement
Meltham Mills Engineering (MME) now takes only eight minutes to inspect every critical feature on a typical gear component, compared to four hours previously – 30 times faster.

Reliable positioning without a reference run improves process reliability
Renishaw’s RESOLUTE™ encoder is an innovative, true-absolute measuring system that guarantees maximum process reliability for precision assembly systems used in the micro-electronics and micro-optics...

Raman Revealed overview
An overview of Renishaw’s Raman Revealed training workshops

Accommodation and travel
Where to stay when attending Renishaw’s Raman Revealed training workshops

Raman spectroscopy: an advanced technique for gemstone analysis
The National Gemstone Testing Centre (NGTC), China, is using Renishaw’s high performance inVia confocal Raman microscopes to perform non-destructive identification and characterisation of gemstones.

Raman Revealed overview
An overview of Renishaw’s Raman Revealed training workshops

Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development
A pioneer in the field of SERS-based biosensor research, Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) used Renishaw’s inVia™ confocal Raman microscope to support this ground-breaking work.

Raman Revealed registration
Register for Renishaw’s Raman Revealed training workshops

ATOM™ encoders allow rapid, high-accuracy FPD inspection and repair
TPC Motion (TPC), a well-known Korean manufacturer of motion-control components, has developed a laser aperture stop (optical slit) assembly that employs Renishaw’s miniature ATOM™ linear encoder...

SOLPOWER rotary tables turn on RESOLUTE™ encoders
SOLPOWER, established in 1995, is a Taiwanese manufacturer of machine tool components such as Direct-Drive (DD) rotary tables, integrated spindle motors and linear motors.