Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
Interface de réglage d'outil sans contact NCi-4
L’interface NCi-4 est utilisée avec les systèmes de réglage d’outil sans contact NC1, NC3 ou NC4 de Renishaw.
The world’s No.1 semiconductor assembly & packaging equipment manufacturer benefits from Renishaw’s innovative products
ASM Pacific Technology Ltd (ASMPT), the world’s largest supplier of wafer assembly and packaging equipment for the semiconductor industry, aims to offer complete factory automation solutions and...
Renishaw's inVia used in conservation activities at the Rijksmuseum in Amsterdam
The Rijksmuseum is the iconic museum of the Netherlands and in 2013, following extensive renovation and restoration, it re-opened its doors to the public.
Wireless QC20-W ballbar loses cable and gains support
NC Service, a Swedish machine tool calibration and maintenance company, who work with key CNC machine users, was one of the first users worldwide to take delivery of Renishaw's QC20-W ballbar.
MIH
MIH Tête indexable manuelle, 720 positions de verrouillage et affichage à cristaux liquide intégré.
Renishaw dévoile son système à deux palpeurs Primo™
Un système abordable de palpeurs pour machine-outil à prépaiement amène la fabrication haut de gamme à la portée de toute entreprise.
Un nouveau logiciel complète les fonctionnalités du Ballbar QC20-W avec une saisie de données basées sur le temps
À EMO 2015 Renishaw présentera Ballbar TRACE, un nouveau logiciel de saisie de données basé dans le temps pour son Ballbar QC20-W qui sert à identifier les performances de positionnement des...
Codeurs absolu pour arbre linéaire LinACE™ InAxis™
LinACE est un codeur linéaire absolu pour usage intensif qui a été conçu pour être intégré aux vérins hydrauliques, pneumatiques et électromagnétiques afin de fournir des données de position et de vitesse.
(IN113) Future AM - le rétrofit des moyens de contrôle a réduit les temps d’inspection et lui a permis de
Après avoir remporté un important contrat de fabrication de pales en titane pour un nouveau système de propulsion aux États-Unis, Future Advance Manufacture (Future AM) a investi dans une tête de...
Le nouveau système sur rail QuickLoad™ améliore la vitesse, la cadence et la précision lors du contrôle de pièces
Renishaw a le plaisir d'annoncer le lancement du système sur rail QuickLoad™ dans sa gamme de bridages pour la métrologie.
Apex améliore ses capacités et sa réactivité en investissant dans la technologie MMT 5 axes et la comparaison flexible
Une évolution majeure des facteurs macro-économiques a conduit les spécialistes MMT, Apex Metrology Ltd (Apex), à procéder à un examen stratégique de leur offre de services.
Inspection d’aubes de turbine 50 % plus rapide
Le contrôle des cotes critiques de pièces complexes en grandes séries peut se révéler difficile et prendre beaucoup de temps, en particulier quand il est nécessaire de réaliser des contrôles sur la...
Inspection d’aubes de turbine 50 % plus rapide
Le contrôle des cotes critiques de pièces complexes en grandes séries peut se révéler difficile et prendre beaucoup de temps, en particulier quand il est nécessaire de réaliser des contrôles sur la...
Linex Manufacturing relève les défis de l’inspection en introduisant un stylet spécial en métal imprimé en 3D
Le passage à un système de comparaison automatisé Equator™ 300 de Renishaw a donné à Linex Manufacturing toute la vitesse et la précision d’inspection dont elle avait besoin.
Linex Manufacturing relève les défis de l’inspection en introduisant un stylet spécial en métal imprimé en 3D
Le passage à un système de comparaison automatisé Equator™ 300 de Renishaw a donné à Linex Manufacturing toute la vitesse et la précision d’inspection dont elle avait besoin.
Systèmes MCG (Jauge de contrôle volumétrique)
Systèmes MCG (Jauge de contrôle volumétrique) Feuille de calcul d'analyse MCG tools La feuille de calcul MCG tools contient tous les outils nécessaires à la création d'un programme-pièce exécutable...
Assistance CARTO
Notre page d’assistance CARTO comprend des tutoriels vidéo, des manuels d’utilisation et des informations sur la compatibilité pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre logiciel.
RTP20 - Tête automatisée
RTP20 - Tête automatisée Accessibilité et flexibilité améliorées En plus de l'allonge existante, une allonge intégrée permet une portée de jusqu'à 168 mm (longueur maximum du stylet comprise).
La nouvelle tête de palpage PH20
Renishaw présente un nouveau produit novateur de mesure qui transformera les performances de contrôle d’une large gamme de machines à mesurer tridimensionnelles (MMT).
Règle étalonnée au substrat sur une MMT
Le comportement thermique d'une règle de codeur est un aspect important à prendre en compte au moment de sélectionner un système de codage.
(IN215) Eponsa - “Equator™ pourrait réduire le temps d’attente à zéro"
Eponsa, un fabricant de composants automobiles implanté près de Barcelone a acquis le nouvel Equator de Renishaw, un système comparatif d’inspection polyvalent et novateur pour vérifier la qualité de...
La nouvelle tête de palpage PH20
Renishaw présente un nouveau produit novateur de mesure qui transformera les performances de contrôle d’une large gamme de machines à mesurer tridimensionnelles (MMT).
Le rôle de Renishaw dans la vie d’une machine-outil
Bienvenue dans cette présentation concernant l’assistance disponible aux acteurs de l’industrie des machines-outils...
RMP24-micro : le plus petit palpeur sans fil du monde pour machines-outils
Améliorez la précision et le rendement de vos procédés d’usinage grâce au plus petit palpeur sans fil du monde pour machines-outils.
Fabrication additive pour implants orthopédiques
De la production en série d’implants médicaux à la fabrication unique de dispositifs personnalisés, les fabricants d’implants médicaux découvrent les nombreux avantages de l’impression 3D métallique...
Robot stéréotaxique neuromate® pour la neurochirurgie
Le neuromate® est un robot stéréotaxique qui peut être utilisé pour les procédures de SEEG, de biopsie, de neuroendoscopie et de stimulation cérébrale profonde.
Reporter pour Smooth Set and Inspect
Reporter est une application de palpage sur machine, facile à utiliser, conçue pour afficher les données de mesure des pièces et outils.
Système de codeur incrémental ATOM DX™ avec disque rotatif (angulaire) RCDM
Système de codeur incrémental ATOM DX™ avec disque rotatif (angulaire) RCDM Hautes performances Avec des résolutions descendant à 2,5 nm, une erreur de subdivision et une gigue faibles, la...
Explication de l’interférométrie
L’interférométrie laser est une méthode bien établie pour mesurer les distances avec grande précision.
L’inVia est utilisé pour l’étude des guerriers et des chevaux en terre cuite de la dynastie Qin
Parfois désigné comme la huitième merveille du monde, le site qui abrite les guerriers et les chevaux en terre cuite a été découvert en 1974.
Set and Inspect
Set and Inspect La nouvelle CN Hartrol Plus a été conçue pour rendre nos machines faciles à utiliser.
SP600
SP600 Interface correspondante Carte PC de convertisseur analogique AC1 ou AC2 (en option) Caractéristiques du palpeur Mesures sur 3 axes (X, Y, Z), mouvement linéaire et parallèle sur tous...
EasyProbe
Le logiciel EasyProbe pour centres d’usinage propose des sous-programmes de réglage de pièces et de mesure simples et rapides à la portée d’opérateurs ne disposant que d’un minimum de compétences en...
Contrôle en cours de fabrication
La couche Contrôle en cours de procédé de la Pyramid vise les sources de variations inhérentes à l’usinage, l’usure des outils et les fluctuations de température, par exemple.
Palpeurs de scanning
Les palpeurs de scanning sont des appareils de mesure miniatures qui peuvent saisir plusieurs centaines de points par seconde sur une surface.