Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw

Base de los procesos
Los controles del nivel base de la pirámide Productive Process Pyramid™ están orientados a maximizar la estabilidad del entorno y el rendimiento de la máquina en la que se va a realizar el proceso.

Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ con regla lineal y arco parcial RKLA30
Sistema de encóder absoluto real RESOLUTE™ con regla lineal y arco parcial RKLA30. RESOLUTE™ es el primer encóder óptico absoluto del mundo con una resolución de 32 bits a 36 000 rpm.

El calibre Equator™ de Renishaw permite un aumento de la producción en uno de los principales fabricantes aeroespaciales
Senior Aerospace Weston es uno de los principales proveedores de una extensa gama de complejos componentes mecanizado de precisión y sub-ensamblajes, principalmente destinados al sector de la...

El calibre Equator™ de Renishaw permite un aumento de la producción en uno de los principales fabricantes aeroespaciales
Senior Aerospace Weston es uno de los principales proveedores de una extensa gama de complejos componentes mecanizado de precisión y sub-ensamblajes, principalmente destinados al sector de la...

Microscopio confocal Raman inVia™ InSpect
Nuestro microscopio Raman confocal más vendido, optimizado para análisis químico de trazas en laboratorios forenses.

Ópticas de medición
Mediante nuestra gama de ópticas de medición láser XL-80, puede medir las posiciones lineales, el cabeceo, el ladeo, y la rectitud horizontal sobre cualquier eje.

Software de seguimiento y calibración del estado del robot
El paquete integrado de software RCS se incluye con los kits de herramientas de ballbar de la gama RCS para la verificación y precisión del robot.

Los encóderes magnéticos aumentan la fiabilidad de los robots de transporte de obleas
Una oblea es el último eslabón de una cadena de múltiples unidades de CI en una serie de complicados procesos, y dependen finalmente de un robot de transferencia de obleas para transportarlas con...

Descargue el encóder óptico absoluto FORTiS™
Descargue documentación técnica, soporte y artículos técnicos sobre encóderes ópticos encapsulados de la serie FORTiS.(fichas técnicas, guías de instalación, planos 3D, estudios)

Patrones del proceso productivo
Patrones del proceso productivo La pirámide del proceso productivo (Productive Process Pyramid™) de Renishaw proporciona un entorno de trabajo donde es posible identificar y controlar las...

¿Cómo funcionan los sistemas interferométricos?
RLE es un sistema exclusivo avanzado de interferometría láser Homodina, diseñado expresamente para aplicaciones de captación de datos de posición precisos.

TP200
Sonda de disparo por contacto compacta con mecanismos de galgas de tensión, con una precisión y una duración mucho mayor que las sondas de disparo por contacto cinemático.

Medidores de herramientas y detección de herramientas rotas
Reduzca las piezas desechadas y aumente la productividad con el reglaje y la medición de las herramientas de mecanizado CNC.

Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ ETR con anillo (angular) rotatorio REXA30
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ ETR con anillo (angular) rotatorio REXA30 RESOLUTE™ es el primer encóder óptico absoluto del mundo con una resolución de 32 bits a 36 000 rpm.

Sistema de encóder incremental ATOM DX™ con regla lineal y arco parcial RKLF
Sistema de encóder incremental ATOM DX™ con regla lineal y arco parcial RKLF Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 opcional ¿Qué es una regla RKLF? RKLF es una regla de cinta estrecha de acero...

¿Qué se necesita para tener éxito en el mecanizado de material sólido?
R&D Manco es un subcontratista de mecanizado de Phoenix, Arizona, que presta sus servicios a contratistas principales en la industria aeroespacial.

Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ ETR con anillo (angular) rotatorio RESA30
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ ETR con anillo (angular) rotatorio RESA30 RESOLUTE™ es el primer encóder óptico absoluto del mundo con una resolución de 32 bits a 36 000 rpm.

Serie de encóderes ópticos absolutos RESOLUTE™
Descubra el encóder óptico absoluto RESOLUTE™, un sistema de medición de posición de alta resolución y velocidad.

Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS con regla lineal RELA30
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS con regla lineal RELA30 Opción de interfaz externa Interfaz externa Siemens DRIVE-CLiQ Necesario para la interfaz serie Siemens DRIVE-CLiQ...

Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS con regla lineal RSLA30
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS con regla lineal RSLA30 Opción de interfaz externa Interfaz externa Siemens DRIVE-CLiQ Necesario para la interfaz serie Siemens DRIVE-CLiQ...

Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS con anillo (angular) rotatorio REXA30
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS (Seguridad funcional) con anillo (angular) rotatorio REXA30.

Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS con regla lineal RTLA30
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS con regla lineal RTLA30 Ventajas Regla de cinta con una comodidad y robustez sin igual Sistema de regla montado en raíl que permite una...

Sistema de encóder incremental QUANTiC™ con regla lineal y arco parcial RKLC40-S
El encóder óptico abierto QUANTiC™ con opciones de salida digital o analógica, regla lineal RKLC40-S y de arco parcial: buena metrología, rendimiento de alta velocidad, y fácil instalación y configuración.

Encóder óptico incremental serie TONiC™
El encóder óptico incremental TONiC está diseñado especialmente para sistemas de moción lineal altamente dinámicos, que proporcionan más precisión, velocidad y fiabilidad a los sectores más exigentes...

Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS con anillo (angular) rotatorio RESA30
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ FS (Seguridad funcional) con anillo (angular) rotatorio RESA30.

Sistema de encóder absoluto EVOLUTE™ con regla lineal RTLA50
Explore el encóder óptico absoluto real EVOLUTE™: basado en la tecnología líder del sector de los encóderes de la serie RESOLUTE, ofrece tolerancias de instalación extraordinarias y mayor inmunidad a...

Sistema encóder absoluto RESOLUTE™ con regla lineal RELA30
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ con regla lineal RELA30 RESOLUTE es el primer encóder absoluto del mundo con resolución de 1 nm hasta 100 m/s en sistemas lineales, y de 32 bits hasta 36.

Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ con regla lineal RSLA30
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ con regla lineal RSLA30 RESOLUTE™ es el primer encóder óptico absoluto del mundo con una resolución de 32 bits a 36 000 rpm.

Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ con regla lineal RTLA30
Sistema de encóder absoluto real RESOLUTE™ con regla lineal RTLA30.

Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ con anillo (angular) rotatorio REXA30
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ con anillo (angular) rotatorio REXA30 RESOLUTE™ es el primer encóder óptico absoluto del mundo con una resolución de 32 bits a 36 000 rpm.

Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ con anillo (angular) rotatorio RESA30
Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ con anillo (angular) rotatorio RESA30 RESOLUTE™ es el primer encóder óptico absoluto del mundo con una resolución de 32 bits a 36 000 rpm.

Seminarios en línea
Regístrese para asistir a los próximos seminarios en línea. Ofrecemos una gran variedad de seminarios en línea en distintos idiomas.

Sistema SPRINT™ con SupaScan
El sistema SPRINT™ con SupaScan es la solución de inspección más rápida posible en una sonda de husillo para reglaje de piezas de trabajo, además y control de la condición de la superficie.

Overcoming the limitations of Raman spectroscopy
Overcome the challenges of Raman spectroscopy with Renishaw’s Raman spectrometers.

Industrial control loops and how they apply to encoders
Control-loop architecture is an important consideration when assessing encoder performance in the context of the overall machine design.

Raman Revealed training workshops
Raman Revealed training is tailored specifically for new and intermediate users of Renishaw’s Raman products

Raman Revealed overview
An overview of Renishaw’s Raman Revealed training workshops

Encoders accelerate PCB impedance verification
Volume manufacturing of high frequency electronic products requires high-performance PCB impedance measurement machinery capable of reliably verifying that actual production outcomes meet with...

Bastion Cycles takes ownership of its metal AM capabilities
Bastion Cycles has developed a breakthrough additively manufactured (AM) bike frame described as "the riders holy grail".

ATOM™ encoders allow rapid, high-accuracy FPD inspection and repair
TPC Motion (TPC), a well-known Korean manufacturer of motion-control components, has developed a laser aperture stop (optical slit) assembly that employs Renishaw’s miniature ATOM™ linear encoder...

Scodix chooses TONiC™ encoders for its Ultra™ series of digital enhancement printing presses
Renishaw’s TONiC encoder has provided Scodix, a leading provider of digital print enhancement presses for the graphic arts industry, with an off-the-shelf solution to enable automatic feedback...

Raman spectroscopy: an advanced technique for gemstone analysis
The National Gemstone Testing Centre (NGTC), China, is using Renishaw’s high performance inVia confocal Raman microscopes to perform non-destructive identification and characterisation of gemstones.