Filtrera via
Hittade resultat för RoHS hos Renishaw
REVO® Messtaster zur Rauheitsmessung
Renishaw hat sein revolutionäres REVO® 5-Achsen-Mess-System um eine neue Messtasteroption erweitert, mit der jetzt zum ersten Mal eine in die KMG-Messroutine vollintegrierte Rauheitsmessung ermöglicht wird.
TONiC™ Mess-System
Das T1000 System von Renishaw ist ein extrem kompaktes Wegmess-System, das speziell für hochdynamische, präzise lineare Einheiten entwickelt wurde um bessere Genauigkeit, höhere Geschwindigkeit und...
Hydrostatische Radial- und Axiallager
Die enorme Schleif- und Drehmaschine KMT Lidköping VTG4000 ermöglicht die Herstellung von Hochpräzisionslagern für Windenergieanlagen in sehr großem Maßstab.
Neue Produkte für universelle Drehwinkel- und Drehachsenmessung
Renishaw hat seine Lösungen für die Kontrolle der Ausrichtung und Positioniergenauigkeit von Drehachsen in Werkzeugmaschinen mit der Einführung einer neuen Software zur universellen Drehwinkelmessung...
Drehachsen
Die enorme Schleif- und Drehmaschine KMT Lidköping VTG4000 ermöglicht die Herstellung von Hochpräzisionslagern für Windenergieanlagen in sehr großem Maßstab.
Additiv gefertigte Taster
Durch den Einsatz von additiver Fertigung (Additive Manufacturing – AM), auch unter dem Begriff 3D-Metalldruck bekannt, kann Renishaw komplexe betriebsfertige Tasterlösungen anbieten, deren...
Riesenanlage für erneuerbare Energie schleift mit Mikropräzision
Die enorme Schleif- und Drehmaschine KMT Lidköping VTG4000 ermöglicht die Herstellung von Hochpräzisionslagern für Windenergieanlagen in sehr großem Maßstab.
MI 8-4 Interfaceeinheit
CNC-Werkzeugmaschinen, die ein Messtastersystem von Renishaw zur Werkzeugmessung oder zur Einrichtung und Prüfung von Werkstücken einsetzen, erfordern eine Interfaceeinheit, um Messtastersignale in...
Multilasertechnologie bringt die Produktivität in der additiven Fertigung signifikant voran
Robin Weston, Marketing Manager in der Renishaws Abteilung „Additive Manufacturing Products“, erklärt, wie das neue Renishaw RenAM 500Q 4-Laser-Fertigungssystem die Produktivität von Maschinen der...
REXM - textdateien
Das REXM-System hat wie alle Winkelmess-System von Renishaw die Teilungsperiode direkt auf dem Umfang.
Taster-Empfehlungen für Messtaster mit Dehnmessstreifen
Renishaw empfiehlt für alle Messtaster mit Dehnmessstreifen-Technologie (MP700, OMP400, RMP600 und MP250) den Einsatz von Tastern aus Kohlefaser.
RGH41 Messsystem
Die RGH41 Serie von Renishaw bietet alle Vorteile der bewährten RG2 Linear Wegmess-Systeme, wie integrierte Einstell-LED, minimale Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen sowie hohe...
RCS L-90 - Das RCS L-90 Messgerät ermöglicht Roboterbearbeitung auf höchstem Präzisionsniveau
"Bei One Off Robotics ist eine präzise Kalibrierung von entscheidender Bedeutung für unser Geschäft.
Messtastervergleich: Vergleich der Messtaster MP12/OMP40-2/OMP60
OMP60 und OMP40-2 Taster zählen zu einer neuen Generation von Messtastern mit optischer Signalübertragung, die mit allen optischen Empfängern von Renishaw - sowohl den älteren als auch denen der...
OMP60 - Messtastersystem mit optischer Signalübertragung
Der OMP60 ist der erste Messtaster mit optischer Signalübertragung aus einer neuen Generation von Renishaw-Messtastern, die sowohl mit herkömmlichen optischen Empfängern als auch mit zukünftigen...
Eine Automatisierungzelle zeigt Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität von Werkzeugmaschinen
Renishaw, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionstechnik, präsentiert sein umfangreiches Portfolio an Produkten für Messtechnik und generative Fertigung auf der AMB 2016, die vom 13.
Wissenswertes zur Kreisformmessung
Die Kreisformmessung ist aufgrund ihrer Einfachheit, der schnellen Anwendung und der Fähigkeit, große Menge an nützlichen Daten zur Messung der Werkzeugmaschinengenauigkeit zu generieren, immer...
PH10 PLUS Motorische Dreh-/Schwenkköpfe
Reihe indexierbarer Dreh-/Schwenkköpfe (PH10M PLUS, PH10MQ PLUS und PH10T PLUS) mit Optionen zur Pinolen- und Messtastermontage.
Virsa™ Raman-Analyser
Raman-Spektroskopie auf höchstem Niveau, wo immer sie gebraucht wird. Das Virsa-System ist die Zukunft faseroptischer Raman-Messungen.
Additive Fertigung für Dentalgerüste und -geräte
Additive Fertigung für Dentalgerüste und -geräte 3D-Metalldruck für Dentalgerüste Die additive Fertigung verleiht Herstellern einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil und lässt es zum idealen System...
Nanoindentation
Korrelieren Sie Messergebnisse mechanischer Eigenschaften, die durch Nanoindentierung bestimmt wurden, und umfassende chemische Daten aus der Raman-Analyse direkt miteinander, in situ.
White Papers – KMG Produkte
White Papers – KMG Produkte Dokumente durchsuchen Computer Tomography applied to 3 Dimensional Metrology The sensors SP600M ISO 10360-4 performance The dynamics of co-ordinate measuring machines...
RMP600 Hochgenauer Messtaster für Werkzeugmaschinen
Der RMP600 von Renishaw ist ein kompakter, hochgenauer Messtaster mit Funksignalübertragung, der sämtliche Vorteile einer automatischen Werkstückeinrichtung bietet und gleichzeitig die Messung...
Equator 300 Extended Height kann Merkmale an bis zu 300 mm hohen Werkstücken oder an Spannvorrichtungen befestigte Teile prüfen
Nach dem großen Erfolg des 2011 eingeführten Prüfgeräts Equator™ 300, zu dem eine einsatzfertige Installation und ein globales Supportnetzwerk angeboten werden, erweitert Renishaw die Baureihe um das...
(IN109) Escribano - Schnelles und genaues Messen
Ein spanisches Unternehmen für Präzisionstechnik mit Sitz in Madrid, das auf die Fertigung komplexer Teile für die Luft-/Raumfahrt und Verteidigungsindustrie spezialisiert ist, hat in ein REVO®...
TONiC™ FS Messsystem
Das TONiC FS (Funktionale Sicherheit) von Renishaw ist ein offenes, optisches Messsystem, das gemäß den folgenden internationalen Normen zur funktionalen Sicherheit zertifiziert ist: • ISO 13849 Ka...
DSi Dual SiGNUM™ Interface - textdateien
Das neue DSi-System von Renishaw kombiniert zwei SiGNIM™ SR-Abtastköpfe auf einem RESM-Ring und gibt einen vom Anwender definierten, absolut wiederholgenauen propoZ™-Referenzpunkt aus, der von...
(IN215) Equator kann die Wartezeit auf Null reduzieren, es kann schwierige Merkmale messen und ist prei
Eponsa, Hersteller von Kraftfahrzeugkomponenten bei Barcelona, Spanien, hat ein vielfältig und innovatives Vergleichsmess-System für den Einsatz in der Produktion erworben, um die Qualität der...
"Equator kann die Wartezeit auf Null reduzieren, es kann schwierige Merkmale messen und ist preislich sehr wettbewerbsfähig"
Eponsa, Hersteller von Kraftfahrzeugkomponenten bei Barcelona, Spanien, hat ein vielfältig und innovatives Vergleichsmess-System für den Einsatz in der Produktion erworben, um die Qualität der...
BiSS® Safety für RESOLUTE™ Messsysteme
Renishaw RESOLUTE BiSS Messsysteme bieten die Möglichkeit, entweder das serielle BiSS C-Mode (unidirektional) Protokoll (www.
DSi Dual SiGNUM™ Interface
Das neue DSi-System von Renishaw kombiniert zwei SiGNIM™ SR-Abtastköpfe auf einem RESM-Ring und gibt einen vom Anwender definierten, absolut wiederholgenauen propoZ™-Referenzpunkt aus, der von...
Was ist ein Messsystem?
Dieser Artikel schildert in einfachen Worten, was Positionsmesssysteme sind: Er beschreibt ein Messsystem, die verschiedenen Arten von Messsystemen, ihre Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten.
PH20 - Das neue 5-Achsen-Schaltkopf-System
Der PH20 Schaltkopf ist ein weiteres innovatives Messtasterprodukt von Renishaw zur Leistungsoptimierung von Koordinatenmessgeräten (KMGs).
Geradheit und Positioniergenauigkeit von Schlittenführungen mit Lasermessgerät justieren
Speziell bei Bearbeitungszentren mit großen Arbeitsräumen entscheidet die Geradheit der Führungen über die Genauigkeit der bearbeiteten Werkstücke.
Hochgenaue Laser Werkzeugkontrollsysteme
Die Reihe der berührungslosen NC4 Werkzeugkontrollsysteme von Renishaw bietet eine hochpräzise, schnelle Werkzeugmessung und Werkzeugbruchkontrolle für die Prozessüberwachung auf Werkzeugmaschinen...
Die patentierte RENGAGE Technologie erlaubt das Messen aus jeder Richtung nach einmaliger Kalibrierung.
Ebene Oberflächen und gerade Linien sind bei den von Triumpf Fabrications in Shelbyville, Indiana, hergestellten Bauteilen eher die Ausnahme.
ATOM™ Messsysteme im Einsatz bei JUSTEK: Mit kundenspezifischen Motion-Control-Lösungen zu mehr Gewinn
Renishaw bietet kundenspezifische Messlösungen an, mit denen seine Kunden Innovationen vorantreiben können.
ATOM™ Messsysteme im Einsatz bei JUSTEK: Mit kundenspezifischen Motion-Control-Lösungen zu mehr Gewinn
Renishaw bietet kundenspezifische Messlösungen an, mit denen seine Kunden Innovationen vorantreiben können.
(IN106) Triumph - Messtaster mit Dehnmessstreifen
Ebene Oberflächen und gerade Linien sind bei den von Triumpf Fabrications in Shelbyville, Indiana, hergestellten Bauteilen eher die Ausnahme.
Das Equator™ Prüfgerät ermöglicht Produktionswachstum bei großem Hersteller für die Luftfahrtindustrie
Als Senior Aerospace Weston die Prüfung von kritischen Flugzeugstrukturteilen effizienter gestalten wollte, wendete sich das Unternehmen an Renishaw und sein marktführendes Equator™ Prüfgerät.
Das Equator™ Prüfgerät ermöglicht Produktionswachstum bei großem Hersteller für die Luftfahrtindustrie
Als Senior Aerospace Weston die Prüfung von kritischen Flugzeugstrukturteilen effizienter gestalten wollte, wendete sich das Unternehmen an Renishaw und sein marktführendes Equator™ Prüfgerät.
Triumph Fabrications
Ebene Oberflächen und gerade Linien sind bei den von Triumpf Fabrications in Shelbyville, Indiana, hergestellten Bauteilen eher die Ausnahme.
Industrieller 3D-Druck sichert Erfolge in der Formula Student
Das GreenTeam und der Premiumsponsor Renishaw haben zusammen optimierte Radträger, die das Gesamtgewicht des Fahrzeugs um 1,5 kg reduzieren, für den Formula Student Rennwagen entwickelt und gefertigt.
Messtaster misst Größe und Neigung von Bohrungen
Ebene Oberflächen und gerade Linien sind bei den von Triumpf Fabrications in Shelbyville, Indiana, hergestellten Bauteilen eher die Ausnahme.
Industrieller 3D-Druck sichert Erfolge in der Formula Student
Das GreenTeam und der Premiumsponsor Renishaw haben zusammen optimierte Radträger, die das Gesamtgewicht des Fahrzeugs um 1,5 kg reduzieren, für den Formula Student Rennwagen entwickelt und gefertigt.
Additive Manufacturing of Intricate Structures in Commercially Pure Copper
Pure copper is a highly desirable material for heat exchangers and electrical components due to its excellent thermal and electrical properties.
RLE20 interferometer enhances performance of Vistec Lithography's latest e-beam tool
Vistec Lithography’s (previously Leica Microsystems) VB300 e-beam lithography tool is a development of the highly successful VB6 series introduced in 1993.
KMTC promotes the quality standards of Chinese 5-axis CNC machine tools
Kunming Machine Tool Company Ltd, China, (KMTC) has developed a variety of ‘China’s first’ high performance machine tools, leading the development of machinery and the machine tool industry in China.
The Primo™ system reduces part set-up time for Victory Precisions from hours to seconds
Victory Precisions Pvt.
QC20-W ballbar gives Sandvik Medical Solutions confidence at every level
Sandvik Medical Solution have been enthusiastic users of the Renishaw ballbar system to verify the performance of their machine tools.