필터 기준
다음에 대한 결과를 찾음 초정밀로터리앵글 엔코더 시스템

정밀 가공 사례 연구
정밀 가공이 필요한 상황이라면 언제든지 Renishaw가 곁에 있습니다. 하나의 복잡한 대형 구성 요소부터 작고 구성이 복잡한 부품 그리고 그 사이의 모든 구성 요소까지, Renishaw에서는 불량률을 줄이고 생산성을 개선하고 처리량을 늘려 시간과 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.

XC-80 환경 보정 시스템
XL-80 시스템의 측정 정확도를 크게 향상시키는 환경 보정 시스템.

Siemens DRIVE-CLiQ 인터페이스가 포함된 RESOLUTE™ 트루 앱솔루트 리니어 및 로터리(앵글) 엔코더
Siemens DRIVE-CLiQ는 엔코더와 직접 측정 시스템을 SINUMERIK 및 SINAMICS 드라이브 구성품에 연결하기 위한 혁신적이고 강력한 통신 인터페이스입니다.

REVO® 시스템용 RUP1 초음파 프로브
REVO® 시스템용 RUP1 초음파 프로브 5축 CMM 플랫폼에서 초음파 두께 측정 RUP1 초음파 프로브는 초음파 두께 검사 기능을 제공하여 REVO® 시스템의 멀티센서 기능을 개선합니다.

XK10 정렬 레이저 시스템
XK10 정렬 레이저 시스템은 공작 기계의 기하학적 오차와 회전 오차를 측정하기 위한 용도로 개발되었습니다. XK10 공작 기계 고정장치 키트와 함께 사용하여 다이얼 게이지, 자동 시준기, 계측 인공구조물 등 기존 기술에 비해 쉽고 빠르게 측정할 수 있도록 지원합니다.

새로운 사항
Renishaw에서는 새로운 기능을 포함하여 레이저 캘리브레이션 제품에 대한 프리미엄 디지털 생태계인 CARTO 소프트웨어 제품군에 대한 정기적인 업데이트를 제공하고 있습니다. CARTO 소프트웨어 제품군의 최신 기능에 대해 알아보십시오.

ACR1
ACR1 보증 연장 제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증 을 제공합니다.

엔진 및 블레이드
Renishaw는 수십 년 동안 항공기 엔진의 제조와 유지보수를 지원하고 티타늄, 색다른 합금, 합성물 등 대부분의 비싸고 가공하기 어려운 물질을 위한 효율적이고 반복 및 추적이 가능한 제조 공정을 제공하면서 경험을 축적해 왔습니다.

Renishaw FORTiS™ 엔코더 및 레이저 캘리브레이션 시스템으로 공작 기계 정확도 향상.
공작 기계의 정확도는 구성품의 열 팽창, 가이드 레일과 베어링의 결함, 제조 과정에서 발생하는 기타 기하학적 오차와 같은 다양한 환경적,물리적 요인의 영향을 받습니다.

5축 CMM 검사로 "즐기자"
스캐닝 프로브는 미국 몬타나주 Maryville에 위치한 Kawasaki의 공장에서 형상-데이터 수집과 머시닝 셀로의 피드백 속도를 증가시키고, CMM 고정물을 줄이고, 프로브 캘리브레이션 시간을 수시간에서 수분으로 단축시키고 있습니다.

져스텍의 수익 증대와 맞춤형 솔루션을 동시에 제공하는 ATOM™ 엔코더
Renishaw에서는 고객의 혁신을 지원하는 맞춤형 계측 솔루션을 제공합니다. ㈜져스텍은 대한민국 경기도에 위치하고 있는 선도적인 모션 제어 부품 제조업체입니다. ㈜져스텍은 리니어 모터, Direct-Drive Rotary (DDR) 모터, 모션 스테이지, 컨베이어를 설계 및 제조합니다.

져스텍의 수익 증대와 맞춤형 솔루션을 동시에 제공하는 ATOM™ 엔코더
Renishaw에서는 고객의 혁신을 지원하는 맞춤형 계측 솔루션을 제공합니다. ㈜져스텍은 대한민국 경기도에 위치하고 있는 선도적인 모션 제어 부품 제조업체입니다. ㈜져스텍은 리니어 모터, Direct-Drive Rotary (DDR) 모터, 모션 스테이지, 컨베이어를 설계 및 제조합니다.

SPRINT™ 기술을 채택한 기계 내 스캐닝 프로브
SPRINT™ 기술을 채택한 고속, 고정밀, 기계 내 스캐닝 프로브. CNC 공작 기계를 위한 Renishaw만의 스캐닝 프로브는 매우 정확한 3D 데이터를 캡처하여 제조 공정의 역량을 극대화합니다.

라만 분광기
정밀한 구조의 라만 분광기를 통해 빠르고 정확한 화학 분석이 가능합니다.

캘리브레이션 제품의 품질 및 적합성
전 세계 많은 Renishaw 사용자들이 Renishaw 레이저 및 볼바의 성능과 안정성을 증언하고 있습니다. 수년 동안 국내 표준 실험실에서 성능을 검증했으며 몇 년 간 최소한의 수리 작업만으로 "독창적으로" 시스템을 조작해 온 사용자들이 안정성에 신뢰를 보내고 있습니다.

분석 과학용 라만 분광기
분석 과학용 라만 분광기 Renishaw는 라만/스캐닝 프로브 현미경 및 SEM-라만 시스템을 결합하여 수상의 영예를 안은 inVia™ 칸포칼 라만 현미경과 같은 혁신으로 이러한 확대를 주도했습니다.

공정 제어 경화 터닝 셀은 18일 만에 투자 비용을 되돌려줍니다
Conroe Machine은 '자체 제어' 공정을 운영하는 무인 셀에서 24시간 내내 부품을 경화 터닝하는, 대부분의 기계 작업장의 꿈만 같은 작업을 해내고 있습니다.

inVia: 사용 간편성
inVia: 사용 간편성 샘플 보기 확대 샘플 스테이지(예: Renishaw's HSES )를 장착하면 inVia가 현미경의 시야보다 훨씬 넓은 면적을 포함하는 샘플 영상을 생성할 수 있습니다.

라만 분광기를 사용한 반도체 분석
라만 분광기를 사용한 반도체 분석 반도체 특성 규명 라만을 사용하면 모든 반도체(예: Si, 탄소계, III-V 및 폴리머) 및 초전도체의 특성을 규명하고 이미지를 생성할 수 있습니다.

EMO 2019에서 소개될 REVO® 5-축 측정 시스템에 대한 향상된 접근 기능과
EMO Hannover 2019에서 세계적인 계측 시스템 제조업체인 Renishaw가 CMM용 REVO® 5 축 측정 시스템과 함께 사용되는 폭넓은 표면 처리 측정 프로브 모듈과 MODUS 계측 소프트웨어인 MODUS Planning 제품군을 위한 새로운 기능을 선보일 예정이다.

Equator™ 이큐에이터 측정 시스템
수십 년 동안 캘리퍼, Go/No-go 게이지 또는 보어 게이지와 같은 게이지가 제조 공정을 제어하는 데 사용되어 왔습니다. 플렉서블 게이지인 Equator 시스템은 작업장에서 수동 또는 자동화된 분야에 사용할 때 속도와 반복정도 그리고 사용의 용이성을 제공하도록 설계되었습니다.

기계 제작을 위한 정렬 레이저
기계 제작을 위한 정렬 레이저 Renishaw의 XK10 정렬 레이저는 기계 제작 중 형상 및 회전 오차를 측정하고 조정할 수 있는 단일 디지털 솔루션을 제공합니다.

MMclient
MMclient MMclient 소프트웨어를 통해 원래 MeasureMax 소프트웨어를 Renishaw UCC 컨트롤러 시스템을 활용하는 CMM에서 실행할 수 있으므로 프로그램을 변환할 필요가 없습니다.

나노인덴테이션
나노인덴테이션 최신 나노인덴테이션 뉴스 자세히 인덴테이션 자국에서의 기계적인 속성 측정과 라만의 종합적인 화학적 분석을 추가 조치 없이(in situ) 직접 상호 연관시킵니다.

"Equator를 사용하기 시작하면서 불량 부품이 전혀 생산되지 않았고, 부품 생산비도 27% 절감되었습니다."
회사에서 생산하는 제품의 품질과 회사의 품질 보증이 성공적인 계약 수주에서 모든 차이를 결정지을 수 있습니다. 품질을 유지하는 것은 반복 사업의 기회를 크게 증가시킵니다. 영국 베드퍼드셔, 더스터블에 위치한 정밀 엔지니어링 회사인 High-Tech Engineering은 항상 기업이 생산하는 제품의 품질에 중점을 두고 있습니다.

항공우주 및 고부가가치 제조
항공우주 및 고부가가치 제조 SPRINT™ 기술을 사용한 3D 표면 캡처 OSP60 프로브 모듈에 독자적인 3D 센서 기술을 적용한 프로빙 시스템은 SPRINT™ 기술을 채택하고 있어 CNC 공작기계에 탁월한 고속, 고정밀 프로빙을 제공할 수 있습니다.

계기 일련번호 위치
계기 일련번호 위치 일련번호는 한 자리 숫자, 문자 한 개, 세 자리 숫자가 차례로 나오는 다섯 자리 문자(예: 2Y986) 또는 문자 H 또는 G로 시작되고 다섯 자리 숫자가 나오는 번호(예: H24985)로 구성됩니다.

OSP60 / OSI-S / OMM-S
기계 내 공정 제어를 위한 고속 스캐닝 시스템.

Virsa™ 라만 분석기
Virsa™ 라만 분석기 문화 유산과 보존 문화 유적은 크고 움직일 수 없거나 너무나 정교해 이동이 어려운 경우가 많습니다.

SP600
SP600 Renishaw의 SP600 아날로그 스캐닝 프로브 제품군은 광범위한 CMM에 대해 고성능 검사, 디지타이징 및 프로파일 스캐닝 기능을 제공합니다.

기계 캘리브레이션 및 최적화
공작 기계, 모션 스테이지, 3차원 측정기를 위한 Renishaw의 기계 캘리브레이션 및 최적화 제품을 통해 정밀도를 향상시키십시오. 기계 가동 시간, 품질, 성능을 보장하십시오.

Renishaw, 항공 우주 임펠러 제조업체의 가공 시간 단축
글로벌 상용 및 소비자 엔지니어링 대기업 Honeywell의 계열사인 Honeywell Aerospace는 상용 항공기에 사용되는 수많은 임펠러와 블리스크를 생산합니다. 본질적으로 방사류 및 축류 압축기인 임펠러는 사용하기에 적합하도록 보장하기 위해 가공 공정 전반에 걸쳐 유지되는 공작물 데이텀을 활용합니다.

Metal 3D printing
적층 가공은 3D 프린팅이라고도 하며 디지털 파일로부터 3차원 부품을 생산하는 데 사용되는 공정을 뜻합니다. 여기에는 보통 얇은 층의 재료를 쌓고 굳히는 작업을 통해 부품을 완성시키는 과정이 포함됩니다. 주조, 단조 및 가공과 같은 '전통적인' 기술로는 생산이 불가능한 복잡한 형상을 생산할 수 있는 기술입니다.

캘리브레이션 서비스, 수리 및 검교정
캘리브레이션 서비스, 수리 및 검교정 전 세계 Renishaw 서비스 센터의 숙련된 기술자들이 모든 수리 및 검교정을 수행합니다.

BOST, 기계 셋업 시간 50% 단축하고 로터리축 정확도 개선
스페인 기푸스코아 아스테아수에 본사를 둔 고하중 및 초고하중 선반 및 고하중 밀링 머신 제조업체로 잘 알려진 BOST Machine Tools Company(BOST)는 1972년에 “Talleres Bost”라는 이름으로 창립되었으며 선반 개조 서비스를 제공합니다.