Results found for SiGNUM™ software

<<123..5>>
neuroinspire™ software

neuroinspire™ software

neuroinspire™ software Please note that not all Renishaw products, their fields of application, relative accessories or combination thereof, are available in all countries worldwide.

neuroguide™ DBS electrode delivery system

neuroguide™ DBS electrode delivery system

The neuroguide™ electrode introducer kit allows verification of expected Deep Brain Stimulation (DBS) electrode position relative to targeted anatomy using Magnetic Resonance Imaging (MRI).

Gauging and inspection software training  in the UK

Gauging and inspection software training in the UK

MODUS™ inspection software suite training

A-9908-0302 - QuickViewXL™软件

A-9908-0302 - QuickViewXL™软件

A-9908-0302 - QuickViewXL™软件

QuickViewXL™是一个软件包,用于实时采集和分析来自XL-80激光系统的动态运动数据。简单的图形示波器界面以50 kHz的速率实时显示数据采集情况。非常适合运动系统的特征描述。请访问www.renishaw.com.cn/quickviewXL,下载免费试用版。

旧版测量软件 — MODUS™ 2

旧版测量软件 — MODUS™ 2

旧版测量软件 — MODUS™ 2 Usability in mind MODUS 2旨在为新用户提供简单的界面,便于学习和编写工件测量程序,无论是否采用CAD模型,均能提高测量效率。 现在,MODUS测量路径规划软件包提供一系列应用程序和易于使用的工具,将测量程序化繁为简,并且能够充分利用功能强大的MODUS测量软件的全部功能。

EasyConfocal™

EasyConfocal™

EasyConfocal™ 共焦显微镜可排除焦点之外的光,从而提高标准显微镜的光学分辨率和对比度。这样,用户能够重新构建各种结构的、信息详实的三维视图。 雷尼绍的光谱仪使用EasyConfocal™(轻松共焦)技术来确保高度共焦、高效且易于使用。因此具有优异的共焦性能,无需使用难以准直又不灵活的针孔。将EasyConfocal与我们的高速光栅尺反馈平台 (HSES)...

Surface™和FocusTrack™

Surface™和FocusTrack™

Surface™和FocusTrack™ 倾斜样品?没问题! 使用雷尼绍的Surface(表面成像)功能,您可以采集样品表面的拉曼数据,即使样品表面倾斜也不在话下。在采集拉曼数据之前,您可以根据样品表面形状手动定义位置;当移动样品和采集数据时,inVia将在样品表面保持聚焦状态。 许多雷尼绍创新技术受专利 保护。 保持样品聚焦 FocusTrack(聚焦追踪)功能会在数据采集过程中周...

StreamHR™:生成高分辨率化学图像

StreamHR™:生成高分辨率化学图像

StreamHR™:生成高分辨率化学图像 细节丰富的化学图像 如果样品的结构特征非常小,您将需要尽可能高的空间分辨率才能揭示这些特征。StreamHR使用雷尼绍的高速光栅尺反馈平台 (HSES) 的小步长(低至100 nm)功能,对光斑进行精细扫描。这样可生成尽可能详细的化学图像。 许多雷尼绍创新技术受专利 保护。 高效的技术...

neuroinfuse™ drug delivery system

neuroinfuse™ drug delivery system

Intraparenchymal drug delivery offers a practical method of bypassing the blood-brain barrier (BBB) and shows great promise in providing the next step change in the treatment of neurodegenerative, ...

用于拉曼光谱技术的CCD探测器

用于拉曼光谱技术的CCD探测器

用于拉曼光谱技术的CCD探测器 雷尼绍的许多创新技术受专利 保护。 通过扩展扫描获取完整的拉曼光谱 Centrus探测器支持SynchroScan™扩展扫描技术。利用SynchroScan技术,您可以轻松在宽光谱范围内采集无接缝的连续光谱。同时,SynchroScan技术不会影响高光谱分辨率,您无需使用低色散的衍射光栅来扩展光谱范围。...

雷尼绍inVia™共焦显微拉曼光谱仪再添新功能

雷尼绍inVia™共焦显微拉曼光谱仪再添新功能

雷尼绍inVia™共焦显微拉曼光谱仪再添新功能 — 荧光寿命显微成像 (FLIM)。雷尼绍联手时间相关单光子计数 (TCSPC) 技术领域的先驱Becker & Hickl公司,将拉曼光谱和FLIM技术集成到同一台仪器中。这种集成可以将FLIM图像和拉曼图像以像元级关联性叠加在一起,从而帮助用户针对各种应用领域深入了解样品。

雷尼绍隆重推出创新型Equator-X™双模式测量仪

雷尼绍隆重推出创新型Equator-X™双模式测量仪

雷尼绍隆重推出创新型Equator-X™双模式测量仪 2025年9月 新型测量仪拓展了Equator™系列多功能测量系统,全面支持车间制程控制、高速测量及质量保证。 雷尼绍是世界领先的测量和制造系统供应商,现隆重推出用于车间制程控制的全新解决方案 — Equator-X 500双模式测量仪...

MODUS 2™

MODUS 2™

MODUS 2™ 用户体验 经过完全重新设计的软件界面引入了许多增强用户体验的创新,比如“规避表面”运动技术、智能测量方法、自动创建报告和交互式虚拟坐标测量机环境等。从简单的手动坐标测量机操作到多轴系统的复杂工件测量,MODUS 2可自动进行智能调整,只提供完成当前任务所需的相关功能。...

通过Correlate™软件模块运用关联式显微拉曼光谱技术

通过Correlate™软件模块运用关联式显微拉曼光谱技术

通过Correlate™软件模块运用关联式显微拉曼光谱技术 关联式显微拉曼光谱技术 Correlate™模块可将拉曼结果与许多常用型显微光谱仪生成的结果进行比对,包括扫描电子显微镜 (SEM)、荧光、原子力显微镜 (AFM)、红外和光学显微镜。 特性概览 坐标管理器 — 将常用型显微光谱仪上的坐标数据导入并转换到雷尼绍拉曼系统上 图像对齐工具 —...

APEXBlade™

APEXBlade™

APEXBlade™ 路径规划 点击以启动规划过程 决定是否保存日志信息 稍等…请检查输出是否存在规划问题 如需要,可规划横向扫描 完成 模拟 点击 放大 修正任何有问题的区域 重新规划这些区域 完成 APEXBlade软件用于复杂的五轴路径规划...

OPTiMUM™钻石测针 (mp4)

OPTiMUM™钻石测针 (mp4)

展示全新OPTiMUM™钻石测针产品系列的视频

测量和检测软件培训

测量和检测软件培训

测量和检测软件培训 提高MODUS™测量软件操作技能,挖掘系统的全部潜能。 在我们的产品和应用专家的最佳实践指导和支持下,掌握设备操作技能、提高专业知识、优化机器性能。 雷尼绍提供标准和专业的MODUS™测量软件培训课程,以满足您的需求。 我们的培训课程根据最佳实践和行业标准而开发,有助于提高您在操作、维护和应用过程中使用MODUS测量软件的技能。 将实践任务和以理论为重点的活动相...

高速拉曼和光致发光 (PL) 成像

高速拉曼和光致发光 (PL) 成像

高速拉曼和光致发光 (PL) 成像 StreamLine™成像技术:快速、无损拉曼成像 StreamLine技术可快速生成大面积样品区域的化学图像。它将激光能量分散为一条激光线,而不是一个强光斑。这样可防止激光对样品造成损伤,同时高效地对整条激光线上的所有点进行采样。...

What's included in the neurolocate™ kit?

What's included in the neurolocate™ kit?

SurfitBlade™

SurfitBlade™

SurfitBlade™ 这是供工程师生成叶片表面形状的离线应用程序,以便用于流体动力学特性计算和有限元分析等下游工序。 ...

neurolocate™ frameless patient registration module

neurolocate™ frameless patient registration module

neurolocate™ frameless patient registration module Please note that not all Renishaw products, their fields of application, relative accessories or combination thereof, are available in all countries...

StreamLine™ Slalom

StreamLine™ Slalom

StreamLine™ Slalom 过疏采样 光斑尺寸和步长之间的关系是采样的一个关键因素。 当二者尺寸相等时,即产生优化采样。整个面积均被覆盖,而且不会相互交叠。 当步长大于激光光斑尺寸时,则产生过疏采样。这时,成像速度更快,但可能导致样品上的某些区域未被分析。 因此需要根据实际情况在二者之间进行权衡: 总成像时间 步长 分析面积(或体积) 许多雷尼绍创新技术受专利 保护。 ...

MODUS™测量软件

MODUS™测量软件

MODUS™测量软件 MODUS软件提供了开发和运行检测程序的强大平台,并且完全支持雷尼绍的革新性REVO五轴测量技术。 富有前瞻性 MODUS测量软件是富有前瞻性的投资,可确保用户尽享雷尼绍新型测头与控制器技术进步所带来的优势。 这将包括用于REVO五轴测量系统的未来测头,包括表面粗糙度检测测头。 充分释放坐标测量机的潜能...

雷尼绍帮助Linex Manufacturing成功攻克检测难题

雷尼绍帮助Linex Manufacturing成功攻克检测难题

采用雷尼绍Equator™ 300自动化比对仪之后,Linex Manufacturing公司满足了所有检测速度和精度要求。然而,在采用工作空间更大的Equator™ 500比对仪之前,他们在实施某个项目的过程中发现,工件边缘的螺栓孔正好位于比对仪的工作空间之外,即使在标准测针上配用加长杆也无法接近螺栓孔。最后,他们使用增材制造定制测针解决了这个难题。

MODUS™报告生成程序

MODUS™报告生成程序

MODUS™报告生成程序 CHART MODUS™报告生成程序的特性 清晰、简明的图形报告 表头、标签、文本和图片完全可由用户自行配置。 多工件检测 在一份报告中可提供一系列工件的完整历史记录,包括结果表格和统计数据。 快速创建报告 使用辅助型页面布局向导,无论是新建布局或采用现有布局,均可快速创建报告。 灵活交换测量数据 结果数据可输出为Excel (CSV)、ASCII文本、DMIS、...

The role of the Equator™ gauging system in innovative manufacturing at EMO Hannover 2023

The role of the Equator™ gauging system in innovative manufacturing at EMO Hannover 2023

In its 50th anniversary year, Renishaw, a world-leading manufacturer of metrology systems, demonstrates how applying its innovative Equator gauging technology helps to optimise manufacturing,...

OPTiMUM™钻石测针

OPTiMUM™钻石测针

OPTiMUM™钻石测针。OPTiMUM钻石测针产品系列专为需要使用耐磨测针的测量应用开发。

OPTiMUM™钻石测针

OPTiMUM™钻石测针

精密工程和制造技术领域的跨国公司雷尼绍将发布全新OPTiMUM™钻石测针产品系列。

Virsa™拉曼分析仪

Virsa™拉曼分析仪

Virsa™拉曼分析仪 详细了解拉曼应用 体内生物学研究 便携式Virsa分析仪是发展拉曼光谱的临床应用的理想选择。它配备一个临床级光纤探头,适用于在诊所或手术室进行研究。选择Virsa分析仪有助于将拉曼技术应用于临床。 文物保护 文化遗产文物往往体积庞大、无法移动,或者由于易损而难以挪动。Virsa分析仪非常适合对此类文物进行无损表征分析。它配备多种激发光波长和L...

MODUS™点云截取器

MODUS™点云截取器

MODUS™点云截取器 生成名义截面 对于每个待评估的截面,均有必要从CAD模型中创建名义曲线。使用MODUS的“添加切片”功能,可为任意数量的截面生成名义截面。 MODUS点云截取器通过REVO先前采集的大量测尖中心数据点,在任意平面上生成“表面内”截面。 生成表面截面 MPCS用于通过REVO采集的点云数据生成截面。这些截面位于表面内,偏离测尖中心,消除了数据拟合过程中产生的余弦误...

MODUS™测量路径规划软件包

MODUS™测量路径规划软件包

MODUS™测量路径规划软件包 Curve on CAD edges Editing parameters and constraining motion Sketch curve on a plane Form title MODUS Patch Sketch curve on a plane Sketch curve on a plane Sketch curve on a plane ...

A-5004-4474 - OSP60 M4 Ø6 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度150 mm,有效扫描工作长度71.5 mm

A-5004-4474 - OSP60 M4 Ø6 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度150 mm,有效扫描工作长度71.5 mm

A-5004-4474 - OSP60 M4 Ø6 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度150 mm,有效扫描工作长度71.5 mm

A-5004-4474 OSP60 M4 Ø6 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度150 mm,有效扫描工作长度71.5 mm OSP60专用测针,可满足特定的应用需求。OSP60测头基于SPRINT™技术打造。

A-5004-6463 - OSP60 M4 Ø2 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度80 mm,有效扫描工作长度10.7 mm

A-5004-6463 - OSP60 M4 Ø2 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度80 mm,有效扫描工作长度10.7 mm

A-5004-6463 - OSP60 M4 Ø2 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度80 mm,有效扫描工作长度10.7 mm

A-5004-6463 OSP60 M4 Ø2 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度80 mm,有效扫描工作长度10.7 mm OSP60专用测针,可满足特定的应用需求。OSP60测头基于SPRINT™技术打造。

A-5004-6464 - OSP60 M4 Ø3 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度27.0 mm

A-5004-6464 - OSP60 M4 Ø3 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度27.0 mm

A-5004-6464 - OSP60 M4 Ø3 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度27.0 mm

A-5004-6464 OSP60 M4 Ø3 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度27.0 mm OSP60专用测针,可满足特定的应用需求。OSP60测头基于SPRINT™技术打造。

A-5004-6468 - OSP60 M4 Ø3 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度27.0 mm

A-5004-6468 - OSP60 M4 Ø3 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度27.0 mm

A-5004-6468 - OSP60 M4 Ø3 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度27.0 mm

A-5004-6468 OSP60 M4 Ø3 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度27.0 mm OSP60专用测针,可满足特定的应用需求。OSP60测头基于SPRINT™技术打造。

A-5004-6469 - OSP60 M4 Ø4 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度42.6 mm

A-5004-6469 - OSP60 M4 Ø4 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度42.6 mm

A-5004-6469 - OSP60 M4 Ø4 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度42.6 mm

A-5004-6469 OSP60 M4 Ø4 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度42.6 mm OSP60专用测针,可满足特定的应用需求。OSP60测头基于SPRINT™技术打造。

A-5004-6470 - OSP60 M4 Ø6 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度62.9 mm

A-5004-6470 - OSP60 M4 Ø6 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度62.9 mm

A-5004-6470 - OSP60 M4 Ø6 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度62.9 mm

A-5004-6470 OSP60 M4 Ø6 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度62.9 mm OSP60专用测针,可满足特定的应用需求。OSP60测头基于SPRINT™技术打造。

A-5004-6471 - OSP60 M4 Ø6 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度150 mm,有效扫描工作长度71.5 mm

A-5004-6471 - OSP60 M4 Ø6 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度150 mm,有效扫描工作长度71.5 mm

A-5004-6471 - OSP60 M4 Ø6 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度150 mm,有效扫描工作长度71.5 mm

A-5004-6471 OSP60 M4 Ø6 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度150 mm,有效扫描工作长度71.5 mm OSP60专用测针,可满足特定的应用需求。OSP60测头基于SPRINT™技术打造。

A-5004-4472 - OSP60 M4 Ø6 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度62.9 mm

A-5004-4472 - OSP60 M4 Ø6 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度62.9 mm

A-5004-4472 - OSP60 M4 Ø6 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度62.9 mm

A-5004-4472 OSP60 M4 Ø6 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度62.9 mm OSP60专用测针,可满足特定的应用需求。OSP60测头基于SPRINT™技术打造。

A-5004-6465 - OSP60 M4 Ø4 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度42.6 mm

A-5004-6465 - OSP60 M4 Ø4 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度42.6 mm

A-5004-6465 - OSP60 M4 Ø4 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度42.6 mm

A-5004-6465 OSP60 M4 Ø4 mm红宝石测球,陶瓷测杆,长度100 mm,有效扫描工作长度42.6 mm OSP60专用测针,可满足特定的应用需求。OSP60测头基于SPRINT™技术打造。

A-5004-6467 - OSP60 M4 Ø2 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度80 mm,有效扫描工作长度10.7 mm

A-5004-6467 - OSP60 M4 Ø2 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度80 mm,有效扫描工作长度10.7 mm

A-5004-6467 - OSP60 M4 Ø2 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度80 mm,有效扫描工作长度10.7 mm

A-5004-6467 OSP60 M4 Ø2 mm氮化硅测球,陶瓷测杆,长度80 mm,有效扫描工作长度10.7 mm OSP60专用测针,可满足特定的应用需求。OSP60测头基于SPRINT™技术打造。

用于XL-80的QuickViewXL™实时测量工具

用于XL-80的QuickViewXL™实时测量工具

用于XL-80的QuickViewXL™实时测量工具 QuickViewXL的功能与应用 采用图形化界面(几乎没有文字),而且设定、系统状态和数据视图都在同一个屏幕上,“示波器”功能能够非常直观地显示所采集的数据(或“数据流”)。在单独的“持续显示”状态栏,可“总览”查看XL-80、环境和测量状态,以及报警信息。...

拉曼光谱仪 — 珠宝行业检测的“利器”

拉曼光谱仪 — 珠宝行业检测的“利器”

拉曼光谱仪 — 珠宝行业检测的“利器” inVia™共焦显微拉曼光谱仪它采用宝石学家熟悉的光学显微镜,并支持所有标准的观察方法,只需在样品上聚焦即可获得光谱。通过StreamHR™快速共焦立体成像,可轻松确定包裹体的组成并直观展示其3D形状。 李坤院长简介 李坤,广州番禺职业技术学院珠宝学院院长、教授级高级工程师,桂林理工大学地球科学学院硕士生导师,全国首饰标准化技术委员...

MODUS™叶片型面分析

MODUS™叶片型面分析

MODUS™叶片型面分析 叶片型面评估 MODUS提供叶片型面综合评估功能和图形报告工具。它可分析的特性包括: 最大厚度 前缘和后缘的半径、角度和厚度 扭转角 弦向距离 质心 轮廓度评估 MODUS集成综合轮廓度评估功能和图形报告工具。轮廓度测量结果与所有其他特征测量报告完全集成,可生成PDF格式的报告。 MODUS叶片拟合功能用于计算和报告叶片截面的轮廓度和叶片型面的特性。 M...

inLux™ SEM-拉曼联用接口

inLux™ SEM-拉曼联用接口

inLux™ SEM-拉曼联用接口 材料分析 材料所表现出的许多新型特性都源自于其尺寸、形状或厚度。石墨烯、纳米棒和纳米管等材料充分说明了扫描电子显微镜的高放大倍数是直观地观察样品的关键。除了揭示材料的化学和结构性质外,拉曼分析还可以提供有关物理特性的信息。inLux接口可以生成拉曼图像以展示结晶度、应变和电子特性,而且这些图像还可以与SEM图像相关联。 详细了解材料 ...

在Equator™比对仪系统上安装金属3D打印定制测针 雷尼绍帮助Linex Manufacturing成功攻克检测难题

在Equator™比对仪系统上安装金属3D打印定制测针 雷尼绍帮助Linex Manufacturing成功攻克检测难题

采用雷尼绍Equator™ 300自动化比对仪之后,Linex Manufacturing满足了所有检测速度和精度要求。然而,在采用工作空间更大的Equator™ 500比对仪之前,他们在实施某个项目的过程中发现,工件边缘的螺栓孔正好位于比对仪的工作空间之外,即使在标准测针上配用加长杆也无法接近螺栓孔。最后,他们使用增材制造定制测针解决了这个难题。

机床精度提升的“必备工具”— 雷尼绍FORTiS™封闭式光栅与XK10激光校准仪在机床上的应用

机床精度提升的“必备工具”— 雷尼绍FORTiS™封闭式光栅与XK10激光校准仪在机床上的应用

利用Empty Modelling™技术进行化学计量拉曼成像

利用Empty Modelling™技术进行化学计量拉曼成像

利用Empty Modelling™技术进行化学计量拉曼成像 雷尼绍的许多创新技术受专利 保护。 从数据跨入化学组成 Empty Modelling™(空模法)是雷尼绍专有的化学计量方法,可用于从拉曼数据中提取化学信息。如果您不知道样品中存在哪些化学物质或物种,这就是一个理想的工具。 Empty Modelling使化学计量分析简单易行;它可确定关键成分的光谱,并生成显示成分分布的高...

雷尼绍FORTiS™封闭式光栅与激光校准系统在精密机床上的应用

雷尼绍FORTiS™封闭式光栅与激光校准系统在精密机床上的应用

赫骐精密科技有限公司将雷尼绍FORTiS™系列封闭式光栅列为其全系列加工中心的标配之一,同时购进雷尼绍XK10激光校准仪,用于在组装过程中进行把关。

A-5472-3000 - Primo™ 3D Tool Setter(3D对刀仪)完整测针组件

A-5472-3000 - Primo™ 3D Tool Setter(3D对刀仪)完整测针组件

A-5472-3000 - Primo™ 3D Tool Setter(3D对刀仪)完整测针组件

A-5472-3000 Primo™ 3D Tool Setter(3D对刀仪)完整测针组件 带有经研磨加工的高精度端部的对刀测针,可用于设定刀具的长度和直径。它还可用作标定Primo Part Setter(工件测头)的标准模块。

<<123..5>>
Showing 1 - 50 of 226