Filter by
Results found for SiGNUM™ software

SiGNUM™软件
多语言SiGNUM™是计算机软件,可以实现全面的校正、设定优化及“实时”诊断,从而简化了系统安装与维护。Si接口盒通过一个微型USB接头连接在计算机上。

新闻文章 — DSi双SiGNUM™接口 — 实现优于±1秒的整体安装精度!
采用Renishaw的新型DSi接口,可在一个RESM圆环上安装两个SiGNUM™ SR读数头,输出一个具有高重复性的propoZ™参考位置的信号,完全不受轴承偏移或动力循环的影响。

QUANTiC™增量式光栅下载
QUANTiC™增量式光栅下载 从下方下载有关QUANTiC增量式光栅系列的技术资料、媒体和案例分析。 使用指南 规格手册 安装指南 技术图纸 Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 and ADT View software 高级诊断工具和ADT View软件 RTL* scale installation tool RKLC增量式直线栅尺...

TONiC™增量式光栅下载
TONiC™增量式光栅下载 从下方下载有关TONiC增量式光栅系列的技术资料、媒体和案例分析。 安装指南 技术图纸 软件 使用指南 规格手册 RKL圆弧栅尺 TONiC™ Functional Safety T3x3x RTLC20-S linear encoder system TONiC™ Functional Safety T3x1x RELM20 / RSLM20 linear...

EVOLUTE™绝对式光栅下载
EVOLUTE™绝对式光栅下载 从下方下载有关EVOLUTE绝对式光栅系列的技术资料、媒体和案例分析。 规格手册 安装指南 使用指南 技术图纸 高级诊断工具ADTa-100 BiSS® C-mode (unidirectional) for EVOLUTE™ encoders 适用于EVOLUTE™的RTLA50绝对式直线栅尺系统 EVOLUTE™ absolute optical...

VIONiC™增量式光栅下载
VIONiC™增量式光栅下载 从下方下载有关VIONiC增量式光栅系列的技术资料、媒体和案例分析。 规格手册 使用指南 技术图纸 安装指南 RELM20高精度增量式直线栅尺 RSLM20高精度增量式不锈钢直线栅尺 REXM20 ultra‑high accuracy angle encoder RKLC增量式直线栅尺 RTLC增量式直线栅尺 高级诊断工具ADTi-100...

新闻文章 — DSi双SiGNUM™接口 — 实现优于±1秒的整体安装精度!
采用Renishaw的新型DSi接口,可在一个RESM圆环上安装两个SiGNUM™ SR读数头,输出一个具有高重复性的propoZ™参考位置的信号,完全不受轴承偏移或动力循环的影响。

RESOLUTE™绝对式光栅下载
RESOLUTE™绝对式光栅下载 从下方下载有关RESOLUTE绝对式光栅系列的技术资料、媒体和案例分析。 规格手册 安装指南 白皮书 技术图纸 使用指南 REXA超高精度绝对式圆光栅 高级诊断工具ADTa-100 BiSS® Safety for RESOLUTE™ and FORTiS™ encoders 用于圆弧应用的RKL栅尺 RESOLUTE™和FORTiS™光栅的BiSS®...

FORTiS™封闭式光栅下载
FORTiS™封闭式光栅下载 技术图纸 从下方下载有关FORTiS封闭式光栅系列的技术资料、媒体和案例分析。 规格手册 安装指南 样本 FORTiS-S光栅 带有标准端盖的FORTiS-N光栅 带有短端盖和安装板的FORTiS-N光栅 带有短端盖的FORTiS-N光栅 安装板 附件 FORTiS™光栅配用的空气过滤系统 BiSS® Safety for RESOLUTE™ and...

新闻文章 - RSLM - 适用于平板应用的新型高精度光栅
雷尼绍公司的SiGNUM™ RSLM光栅系统具有±30 nm的周期误差,配有滤波系统,分辨率为5 nm,安装简单,它还使20 μm栅距光栅的性能具备了小栅距光栅系统的所有优点。

ATOM DX™增量式光栅下载
ATOM DX™增量式光栅下载 详细了解雷尼绍的一系列电感式编码器、开放式和封闭式光栅、磁编码器和激光尺如何满足您的工业自动化需求。 从下方下载有关ATOM DX增量式光栅系列的技术资料、媒体和案例分析。 立即联系我们的销售团队 欢迎联系当地的雷尼绍分支机构获取更多信息,或者咨询我们的技术专家。 规格手册 使用指南 安装指南 技术图纸 ATOM DX™ 40 µm cabled...

雷尼绍新推出夹具安装式CENTRUM™码盘型号
雷尼绍新推出夹具安装式CENTRUM™码盘型号 2024年1月 测量领域的跨国公司雷尼绍现提供一种新型安装选项,用户可使用机械夹具将CENTRUM™ 圆光栅码盘固定到安装轴上。此外,还有另一种使用标准M3螺栓进行固定的码盘型号。 CENTRUM CSF40码盘是适用于雷尼绍ATOM DX™光栅系列的一款创新型不锈钢圆光栅码盘。这款码盘经过精心设计,安装过程简便快捷,并且具有多种灵活的...

ATOM™增量式光栅下载
ATOM™增量式光栅下载 从下方下载有关ATOM增量式光栅系列的技术资料、媒体和案例分析。 规格手册 技术图纸 使用指南 安装指南 ATOM 20um, 105mm RCLC, centre reference mark ATOM 20um, 130mm RCLC, end reference mark ATOM 20um, 18mm RCLC, end reference mark A...

全球最大的半导体集成和封装设备制造商与雷尼绍合作实现产品创新与质量提升
全球最大的半导体集成和封装设备制造商ASM太平洋科技有限公司 (ASM Pacific Technology Ltd),多年来致力于开发先进的设备和全面的工业自动化方案,以不断满足业界在封装制程上的各种需求。

雷尼绍推出适用于ATOM DX™光栅系列的创新型CENTRUM™金属圆光栅
雷尼绍推出适用于ATOM DX™光栅系列的创新型CENTRUM™金属圆光栅 2022年12月 测量领域的跨国公司雷尼绍针对其ATOM™ DX 光栅系列现推出一款创新型金属圆光栅:CENTRUM™ CSF40码盘 。 CENTRUM是一款不锈钢自定中心码盘,它是雷尼绍深入研发的成果,现与RCDM玻璃码盘 共同组成雷尼绍的圆光栅码盘系列。 CENTRUM...

ATOM™增量式光栅系统配用CENTRUM™ CSF40圆光栅码盘
ATOM™增量式光栅系统配用CENTRUM™ CSF40圆光栅码盘 left aligned ACi接口 ACi接口是一系列开放的高性能微型细分器子系统。 对于今天的运动系统而言,既要求高分辨率与高速性能相结合,又要求结构紧凑、格式开放、空间占用少、具有系统校准功能,同时要求高性价比,ACi接口对于此类系统则具有无与伦比的优势。 数字信号经细分后分辨率可达20...

ATOM DX™增量式光栅系统配用CENTRUM™ CSF40圆光栅码盘
ATOM DX™增量式光栅系统配用CENTRUM™ CSF40圆光栅码盘 什么是ATOM DX? ATOM DX光栅系列是雷尼绍的微型增量式光栅,可直接从读数头输出数字信号,并在其微型封装内集成了全部位置反馈、板载细分和光学滤波功能。 利用可选的高级诊断工具ADTi‑100和ADT...

ATOM™增量式光栅系统配用RTLF直线栅尺
ATOM™增量式光栅系统配用RTLF直线栅尺 技术规格 优点 微型封装 采用光学滤波系统设计,具有很强的抗污能力 诊断组件用以协助完成复杂安装并进行系统优化 自粘钢带栅尺的便利性和无与伦比的坚固性 品质保证 特性 读数头尺寸:20.

EasyConfocal™
EasyConfocal™ 雷尼绍的光谱仪使用EasyConfocal™(轻松共焦)技术来确保高度共焦、高效且易于使用。因此具有优异的共焦性能,无需使用难以准直又不灵活的针孔。将EasyConfocal与我们的高速光栅尺反馈平台 (HSES) 耦合,您能够生成高空间分辨率图像。 优化您的实验 利用StreamHR™ 实现快速、高分辨率成像。 ...

Breakthrough mobile technology relies on Renishaw encoders
A revolutionary mobile phone antenna has been developed by UK company Sarantel, based on the company's patented PowerHelix™ technology.

Surface™和FocusTrack™
Surface™和FocusTrack™ 保持样品聚焦 FocusTrack(聚焦追踪)功能会在数据采集过程中周期性地检查并调节样品的聚焦状态;此功能可用于单点、时间/温度序列和逐点扫描成像测量。它在预定义的垂直范围内扫描,并找到合适的聚焦位置。这样可限制焦点的偏移量,确保您能够以高空间分辨率和光通量采集数据。 许多雷尼绍创新技术受专利 保护。 倾斜样品?没问题! 使用雷尼绍的Sur...

光栅安装指南和视频
光栅安装指南和视频 封闭式光栅 开放式光栅 下载适用于雷尼绍增量式和绝对式光栅及直线栅尺、圆光栅和圆弧栅尺系统的安装和使用指南。 欢迎观看我们的安装视频 ,快速轻松地安装雷尼绍光栅系统。 安装视频 ATOM™增量式光栅 TONiC™增量式光栅 RG2增量式光栅 — 不建议用于新设计 RG4增量式光栅 — 不建议用于新设计 RESOLUTE™绝对式光栅 附件 软件使用指南...

ATOM™增量式光栅系统配用RCDM圆光栅码盘
ATOM™增量式光栅系统配用RCDM圆光栅码盘 技术规格 什么是ATOM? ATOM是雷尼绍出品的微型非接触式增量直线光栅和圆光栅系统。它采用创新设计,将微型化与优异的信号稳定性、抗污能力和可靠性完美结合。这一结合在市场上是独树一帜的,代表了微型光栅性能和可靠性的重大进步。 ATOM提供高柔性线缆和柔性印刷电路 (FPC) 两种输出类型,并有20 µm和40...

TONiC™光栅系列
TONiC™光栅系列 编码器技术 磁编码器 开放式光栅 封闭式光栅 激光尺 TONiC™系列是紧凑型非接触式增量式光栅系统,速度可达10 m/s,与Ti接口配套使用时,在直线和旋转应用中分辨率达1...

ATOM™增量式光栅系统配用RKLF直线和圆弧栅尺
ATOM™增量式光栅系统配用RKLF直线和圆弧栅尺 什么是ATOM? ATOM是雷尼绍出品的微型非接触式增量直线光栅和圆光栅系统。它采用创新设计,将微型化与优异的信号稳定性、抗污能力和可靠性完美结合。这一结合在市场上是独树一帜的,代表了微型光栅性能和可靠性的重大进步。 ATOM提供高柔性线缆和柔性印刷电路 (FPC) 两种输出类型,并有20 µm和40...

ATOM DX™增量式光栅系统配用RTLF直线栅尺
ATOM DX™增量式光栅系统配用RTLF直线栅尺 什么是ATOM DX? ATOM DX光栅系列是雷尼绍的微型增量式光栅,可直接从读数头输出数字信号,并在其微型封装内集成了全部位置反馈、板载细分和光学滤波功能。 利用可选的高级诊断工具ADTi‑100和ADT View软件可获取详细的诊断信息,以实现现场诊断、查错,以及在要求极为严苛的应用中帮助优化光栅安装。 ATOM...

ATOM DX™增量式光栅系统配用RCLC直线栅尺
ATOM DX™增量式光栅系统配用RCLC直线栅尺 什么是ATOM DX? ATOM DX光栅系列是雷尼绍的微型增量式光栅,可直接从读数头输出数字信号,并在其微型封装内集成了全部位置反馈、板载细分和光学滤波功能。 利用可选的高级诊断工具ADTi‑100和ADT View软件可获取详细的诊断信息,以实现现场诊断、查错,以及在要求极为严苛的应用中帮助优化光栅安装。 ATOM...

ATOM DX™增量式光栅系统配用RCDM圆光栅码盘
ATOM DX™增量式光栅系统配用RCDM圆光栅码盘 什么是ATOM DX? ATOM DX光栅系列是雷尼绍的微型增量式光栅,可直接从读数头输出数字信号,并在其微型封装内集成了全部位置反馈、板载细分和光学滤波功能。 利用可选的高级诊断工具ADTi‑100和ADT View软件可获取详细的诊断信息,以实现现场诊断、查错,以及在要求极为严苛的应用中帮助优化光栅安装。 ATOM...

QUANTiC™增量式光栅系统配用RTLC40直线栅尺
QUANTiC™增量式光栅系统配用RTLC40直线栅尺 特性 工作间隙公差±0.

TONiC™ UHV增量式光栅系统配用RKLC20-S直线栅尺
TONiC™ UHV增量式光栅系统配用RKLC20-S直线栅尺 什么是TONiC UHV? TONiC UHV是雷尼绍推出的超紧凑型非接触式光栅系统,适合超高真空应用,运动控制性能优异。 TONiC的速度可达10 m/s,与Ti接口配套使用时,在直线和旋转应用中的分辨率均达到1...

EVOLUTE™光栅系列
了解真正意义的绝对式光栅EVOLUTE™:以业界领先的RESOLUTE™系列光栅技术为基础,EVOLUTE具有宽松的安装公差和更加优异的抗污性能,其应用场合灵活多样,测量性能出众。EVOLUTE光栅在通电后无需任何移动便可立即获取位置信息,这一特点使其广泛适用于各种运动控制应用。

RESOLUTE™ ETR绝对式光栅系统配用RESA30圆环光栅
RESOLUTE™ ETR绝对式光栅系统配用RESA30圆环光栅 宽松的安装公差 RESOLUTE没有采用传统的双码道并排(一个为增量式,另一个为绝对式)方法,因为该方法在有少量角度准直偏差时会出现移相这一固有问题。与之不同的是,这种绝对式光栅采用单码道绝对式栅尺,将绝对位置和内置的相位信息整合为单个代码。该技术使RESOLUTE具有更宽松的安装公差(扭摆公差为±0.

RESOLUTE™ ETR绝对式光栅系统配用REXA30圆环光栅
RESOLUTE™ ETR绝对式光栅系统配用REXA30圆环光栅 什么是RESOLUTE ETR? RESOLUTE ETR(宽温度范围)是真正意义的绝对式、精细栅距光栅系统。它具有极强的抗污能力,其超凡的技术指标更是位置反馈领域的一大新突破。它是世界上第一款绝对式光栅,能够在8500 rpm的转速下达到32位分辨率。...

StreamHR™:生成高分辨率化学图像
StreamHR™:生成高分辨率化学图像 快速、高分辨率成像 使用StreamHR(高分辨快速成像),您能够以高空间分辨率快速生成样品的图像。分辨率仅受到光学固有的衍射极限的限制,而非仪器。 细节丰富的化学图像 如果样品的结构特征非常小,您将需要尽可能高的空间分辨率才能揭示这些特征。StreamHR使用雷尼绍的高速光栅尺反馈平台 (HSES) 的小步长(低至100...

ATOM DX™增量式光栅系统配用RKLF直线和圆弧栅尺
ATOM DX™增量式光栅系统配用RKLF直线和圆弧栅尺 可选的高级诊断工具ADTi-100 什么是RKLF栅尺? RKLF是一款细窄、轻薄、小巧的不锈钢钢带栅尺,具有20 µm和40 µm栅距的增量式刻线和用户可选择的参考零位。精度达±5 µm/m,长度最大可达10米(可根据要求提供10...

绿色巨型磨床实现微米精度测量
绿色巨型磨床实现微米精度测量 成功应对新的挑战 就像风力涡轮发电机本身一样,VTG4000在尺寸与性能方面也同样是一台无以伦比的机床,它能够带给任何看到它的人一种敬佩的感觉。供应与VTG4000同样规模的机床对于Lidköping之前的业务来讲显然是非常显著的变革,但凭借整合相应技术,例如雷尼绍编码器,公司已经成功地征服了这个挑战。 ...

True Raman Imaging™
True Raman Imaging™ 快速检视样品 如果您知道想要寻找什么,那么并非每次都需要细化的光谱信息。在这种情况下,True Raman Imaging(拉曼整体成像)是理想的技术。它快速为您的样品“拍照”,然后通过过滤只显示一个很窄的频率范围的图像。您可以选择波长来揭示您所关注的化学物种的分布。 如果您想要检视大量非常相似的样品,True Raman Imaging就非常有...

QUANTiC™增量式光栅系统配用RESM40圆环光栅
QUANTiC™增量式光栅系统配用RESM40圆环光栅 什么是QUANTiC? QUANTiC光栅系列是雷尼绍推出的带有数字或模拟输出选项的增量式开放光栅:测量速度快,性能优异,安装和设定方便快捷。在安装或现场诊断和查错时,QUANTiC可配合使用可选的高级诊断工具ADTi‑100和ADT View软件,获取诊断信息。速度最高可达24...

RESOLUTE™光栅系列
了解RESOLUTE™真正意义的绝对式光栅 — 一款高速精细分辨率位置测量系统。该光栅在通电后无需任何移动便可立即获取位置信息,从而可实现平稳的速度控制和可靠的位置稳定性。结合先进的光学系统与创新的位置确定算法,RESOLUTE光栅能够以达到1 nm的精细分辨率和高达100 m/s的速度实现绝对位置测量。

用于拉曼光谱技术的CCD探测器
用于拉曼光谱技术的CCD探测器 SiC(碳化硅)的宽范围光谱,呈现光致发光 (PL) 特征。光谱范围是从400 nm到1,000 nm以上。此光谱范围超过10,000 cm-1,从可见光中的蓝色波长到红外波长,甚至更长。数据由英国布里斯托大学 (University of Bristol) 物理系John Steeds教授和Geraint Evans博士提供。 ...

雷尼绍光栅为ALIO的微型纳米运动系统带来巨大的性能和成本优势
雷尼绍光栅为ALIO的微型纳米运动系统带来巨大的性能和成本优势 ALIO以其生物医学、半导体和光伏应用的纳米运动平台闻名,该公司借助雷尼绍光栅为其True Nano™运动系统解决方案提供所需的精度和可重复性。 ...

ATOM™光栅诊断组件
ATOM™光栅诊断组件 通过报告系统性能并远程监控信号,ATOM诊断组件可协助完成复杂安装并进行系统优化。 什么是ATOM诊断组件?...

VIONiC™光栅系列
VIONiC™光栅系列 编码器技术 磁编码器 开放式光栅 封闭式光栅 激光尺 VIONiC光栅系列是雷尼绍性能最高的增量式光栅,它可提供直接的数字位置反馈,具有优异的测量性能,运行速度快且可靠性极佳。VIONiC读数头集成雷尼绍经过市场检验的可靠光学滤波系统和先进的细分技术。它具有超低的电子细分误差...

雷尼绍inVia™共焦显微拉曼光谱仪再添新功能
雷尼绍inVia™共焦显微拉曼光谱仪再添新功能 — 荧光寿命显微成像 (FLIM)。雷尼绍联手时间相关单光子计数 (TCSPC) 技术领域的先驱Becker & Hickl公司,将拉曼光谱和FLIM技术集成到同一台仪器中。这种集成可以将FLIM图像和拉曼图像以像元级关联性叠加在一起,从而帮助用户针对各种应用领域深入了解样品。

通过Correlate™软件模块运用关联式显微拉曼光谱技术
通过Correlate™软件模块运用关联式显微拉曼光谱技术 关联式显微拉曼光谱技术 Correlate™模块可将拉曼结果与许多常用型显微光谱仪生成的结果进行比对,包括扫描电子显微镜 (SEM)、荧光、原子力显微镜 (AFM)、红外和光学显微镜。 特性概览 坐标管理器 — 将常用型显微光谱仪上的坐标数据导入并转换到雷尼绍拉曼系统上 图像对齐工具 —...

TONiC™光栅诊断组件
TONiC™光栅诊断组件 通过报告系统性能并远程监控信号,TONiC诊断组件可协助完成复杂安装并进行系统优化。 什么是TONiC诊断组件? TONiC直线光栅和圆光栅系统内置LED安装指示灯,通常足以满足安装要求。通过利用计算机报告系统性能并远程监控信号,可选的TONiC诊断组件可协助完成安装和系统优化,从而满足客户最苛刻的安装要求。...

RESOLUTE™ UHV(超高真空) 真正的绝对式光栅
RESOLUTE™ UHV(超高真空)真正的绝对式光栅,适用于超高真空环境的应用,包括半导体制造、晶片检测、科研和医疗等领域。

Renishaw的SiGNUM™系列智能光栅又添新品
更快的速度、更高的工作温度、超低周期误差、IN-TRAC™光学零位……