Filter by
Results found for SiGNUM™ software

雷尼绍成功举办激光拉曼光谱应用技术研讨会
雷尼绍成功举办激光拉曼光谱应用技术研讨会 2013年1月9日 2012年11月26日至11月30日,雷尼绍(上海)贸易有限公司 与中山大学测试中心合作在广州中山大学南校区成功举行了雷尼绍激光拉曼光谱应用...

利用拉曼光谱分析生物组织,实现脑胶质瘤快速分类
利用拉曼光谱分析生物组织,实现脑胶质瘤快速分类 2020年4月 研究人员使用雷尼绍RA816生物分析仪,在神经外科手术过程中鉴别出脑胶质瘤的不同基因亚型。通过在手术过程中了解肿瘤的遗传学信息,临床医生可制定最佳手术和治疗方案,从而有助于提高患者生存率和治疗反应。 什么是脑胶质瘤?...

我们的发展史
雷尼绍在工程设计革新领域已经深耕半个世纪。雷尼绍公司于1973年由现任董事会执行主席David McMurtry(2001年获封爵士)和董事会非执行副主席John Deer共同创立。公司的第一个产品是David McMurtry爵士发明的触发式测头,目的是解决协和式飞机搭载的Olympus发动机的特殊检测难题。

脑外科手术的数字化演进
受增材制造技术飞速发展的鼓舞,越来越多积极寻求创新的外科医生将目光转向金属3D打印患者专用植入体 (PSI) 和切割导板,并将这些创新产品应用到各种直接和复杂的手术中 — 从面部整形手术到骨科创伤和矫形手术。

雷尼绍编码器为虚拟现实节目制作提供精准可靠的摄像机定位系统
雷尼绍编码器为虚拟现实节目制作提供精准可靠的摄像机定位系统 All images and text Register for news updates Power Plus摄像机承托设备采用雷尼绍编码器,进一步提升了摄像机位置反馈的精度和稳定性。 2013年9月 在虚拟现实节目的制作中,摄像机的定位对结合虚拟场景和人物活动至关重要。Power...

拉曼光谱能告诉您什么
拉曼光谱能告诉您什么 通过解读拉曼光谱,您可以识别化学物质并获取结构信息。拉曼散射是激光与分子振动相互作用的结果。这种振动对化学成分和结构的变化具有高灵敏度,因此您可以识别分子环境的细微差别。一般而言,所有物质都会产生拉曼光谱,但纯金属除外。 什么是拉曼光谱? 我们以图形方式显示拉曼光谱测量结果,即拉曼光谱。y轴代表散射光的强度,x轴代表激光的能量(频率)。我们重点关...

雷尼绍inVia拉曼光谱应用于鉴定和分析秦兵马俑
秦陵兵马俑被誉为“世界第八大奇迹”,于1974年在陕西省临潼县西杨村发现,位于秦始皇陵园东侧1千米处,后经考古队发掘、探测共发现了三个俑坑,总面积有2万多平方米,内有陶质兵马俑近8000件、战车百余乘。秦俑坑及秦始皇陵一起于1987年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,视其为全人类共有的珍贵文化财富。

智能制造方案成倍提升燃气轮机组件生产效率
Doncasters Precision Castings – Deritend是工业用燃气轮机叶片熔模铸造和机械加工领域的领先供应商,其叶片产品采用镍钴超耐热合金制造。该公司致力于长远发展,并通过在精益生产和快速原型领域的持续投资,确保实现其发展目标。

讲解拉曼光谱:什么是拉曼光谱?
讲解拉曼光谱:什么是拉曼光谱? 选择任意主题深挖拉曼光谱的基础知识: 什么是拉曼散射? 什么是拉曼散射?它是如何发生的?详细了解C.

雷尼绍图形用户界面 (GUI)
雷尼绍图形用户界面 (GUI) 雷尼绍与市场领先的机床制造商合作,开发用于工件找正、检测、对刀和测头标定等应用的图形用户界面 (GUI) 软件。 每个GUI均具有直观、友好的环境,用于引导用户完成雷尼绍机床测头的操作。这些应用程序减少了与传统机床编程相关的培训,用户可轻松使用循环。 用于工件找正、检测、对刀和标定的图形用户界面。 机床软件 工件测量软件 对刀软件 GoProb...

适用于REVO®系统的RUP1超声波测头
适用于REVO®系统的RUP1超声波测头 延长保修 自购买新坐标测量机产品之日起,您可在3个月内选购3年保修 服务,免除您的后顾之忧。详情请联系您的供应商。 在五轴坐标测量机平台上执行超声波厚度测量 RUP1超声波测头用于执行超声波厚度测量,可提升REVO®系统的多类型传感器检测能力。...

机床应用程序
我们致力于为客户开发各种机床应用程序,使系统的安装、配置、使用及维护更加轻松。智能手机应用程序以一种简单、便捷的方式随时随地为用户提供信息。我们的免费应用程序在全球范围内均可使用,提供多种语言支持,非常适合新用户以及经验不足的用户。机内应用程序可与多种CNC控制器无缝集成。

雷尼绍首次隆重亮相武汉光博会
雷尼绍将携旗下激光熔融 (Laser Melting) 金属快速成型系统、激光干涉仪测量系统、RLS磁编码器等重要产品首次亮相“中国光谷”国际光电子博览会暨论坛。欢迎您莅临展台并亲身体验3D打印技术的神奇魅力。

增材制造强势登陆EMO 2019,优质与高效兼具
2019年汉诺威欧洲机床展 (EMO 2019) 将于2019年9月16日至21日举办,届时工程技术领域的跨国公司雷尼绍将展示其领先的增材制造 (AM) 硬件及软件。在9号馆的增材制造专设展台上,雷尼绍将展示一系列优质、高效的增材制造产品,包括最新款RenAM 500Q四激光增材制造系统。

测量夹具工作台
测量夹具工作台 Strapline text under banner text sizes designed to suit your needs Having problems with pickup on aluminium heading text Having problems with pickup on aluminium text custom banner Image of...

“比对测量时间和成本减少80%,尽管温差范围达到21 °C,但测量精度保持不变”
“比对测量时间和成本减少80%,尽管温差范围达到21 °C,但测量精度保持不变” All images and texts Kishan Auto parts Pvt.

雷尼绍与超级巨无霸空客A380一起展翅高飞
雷尼绍与超级巨无霸空客A380一起展翅高飞 事实上,无论从哪个方面衡量,在欧洲完成最终组装的最新超级巨无霸空客A380都是世界上最大的商用飞机。 它能够搭载555名乘客,翼展宽达260英尺。建造这个双层巨无霸需要采用一些高度创新的装配技术。其中一项技术就是在几台机翼装配机上采用雷尼绍的RG4直线光栅 ((不建议用于新设计,替代升级产品:配有RKLC40栅尺的QUANTiC™光栅...

走出传统,迈向信息化
制造业厂家面对人力成本上升、客户对零部件生产质量要求不断提高等挑战,纷纷采用新技术,向信息化和自动化工厂方向发展。宁波亚德客自动化工业有限公司早于2012年便购入Equator 300比对仪取代以人力和传统方法测量生产的气动组件,有效减少车间操作人员压力和人为错误、降低人力成本、更提升产品质量和稳定性。

内燃机制造
作为制造商,雷尼绍深谙要真正地转变制造操作,企业需要能够识别和控制序前、序中和序后的制程变化来源。雷尼绍在自动化制造和制程控制方面拥有数十年的丰富经验,帮助全球众多客户开发了更为智能的制程,提升了制造能力和生产效率。

瓷砖印花技术革命推动光栅市场需求增长
瓷砖印花技术革命推动光栅市场需求增长 RESOLUTE光栅 ...

电子
全球消费者对智能手机和平板电脑等精密但平价的电子设备的需求增长迅速,这种现象正在改变着全球企业的制造需求。为满足市场需求并保持竞争力,零部件制造商必须提高制造能力和生产效率。他们的制造系统必须具有以下特点:支持新的产品系列和设计迭代,可以使用先进的材料,并且能够加快产品上市速度。

利用拉曼光谱分析生物组织
利用拉曼光谱分析生物组织 您可以从核酸、蛋白质和脂类等实体中提取化学信息的完整光谱,而无需靶向生物分子、标记物、着色剂或染料。与蛋白质印迹法、气相色谱/质谱 (GC/MS)、基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱 (MALDI-TOF) 等许多其他分析技术不同,拉曼分析不需要将样品均匀化。 快速、准确地识别组织层 区分、识别和界定癌前病变组织、癌变组织和健康组织。...

拉曼光谱
雷尼绍提供精密的拉曼光谱仪系统,可用于执行快速、精确的化学分析。拉曼光谱用于对固体、液体和气体进行化学分析,是材料鉴别和验证的宝贵工具。雷尼绍提供精密的拉曼光谱仪系统,专为需要快速获取精确数据的专家而设计和制造。我们的研究级拉曼仪器广受全球科学家的青睐和信赖。

使用inVia研究存储在塑料血袋中的血液
位于加拿大温哥华的英属哥伦比亚大学的Michael Smith实验室,使用拉曼光谱监控存储的红细胞 (RBC) 中发生的生物化学变化和献血者间的差异性1,2,并处于领先地位。Michael Blades和Robin Turner教授的课题组最近在国际期刊《分析》上发表了该研究成果。

大族激光 — 世界知名激光设备制造商选用雷尼绍RGH24光栅反馈系统
大族激光在世界激光行业中处于领先地位,为不同领域的客户(如诺基亚、大众汽车等国际企业)提供专业的激光设备和应用方案。公司产品齐全,如激光打标机、切割机、焊接机、电机配件等,年出货量高达10,000台。

案例分析:用于实验室测试的主力设备 — 雷尼绍inVia共焦显微拉曼光谱仪
案例分析:用于实验室测试的主力设备 — 雷尼绍inVia共焦显微拉曼光谱仪 MCFP平台经理Elena...

校准应用案例分析
雷尼绍的激光和球杆仪测量、分析和诊断解决方案投入市场已有30多年,成功为全球数以千计的用户带来了实惠。我们为最终用户、经销商、机器OEM、维护服务承包商等提供一系列校准解决方案,帮助他们提高机器性能。

拉曼光谱分析证实地球下地幔蕴藏“汪洋大海”
近年来,两家著名的地质研究机构分别使用雷尼绍显微拉曼光谱仪,对来自地球下地幔的“超深”金刚石中的包裹体进行了无损分析。金刚石包裹体是一种重要的化学惰性“容器”,能够保留在高压下形成的矿物碎片的原始结构和化学成分。

运动平台在真空环境中的应用:超高真空 (UHV) 光栅助力提升稳定性
在工业界有不少制程需要在真空环境下进行,许多高精密产品在制造过程中也必需使用程度不一的真空技术;产品最后在大气环境下使用。典型应用包括显示面板中薄膜和基板之间的精密贴合制程、半导体制程中的薄膜溅镀、晶圆检测等等。

光栅定位系统 — 高端印刷设备不可或缺的部件
位于中国深圳的润天智数字设备股份有限公司(以下简称“润天智”),近年来开发出多款先进的喷墨印刷设备,成功跻身国内少数几家技术实力媲美国际先进水平的设备生产商之列。他们的印刷设备采用了雷尼绍RGH41系列直线光栅系统,从而确保了设备在打印时的高流畅度和稳定性。

了不起的爱尔兰盖尔人
了不起的爱尔兰盖尔人 医疗设备制造商利用机床自动化、测头测量和软件技术的最新发展,稳定生产高精密零件。 当您在纸上精心完成一套医疗设备的设计后,如何着手制造出实际的高精密零件,尤其是如果您并不是经验丰富的机械师?Raphael ‘Ray'...

宝玉石鉴定的“高级武器”
红宝石、蓝宝石、翡翠、祖母绿等珠宝玉石光彩夺目,是装点生活的重要部分,甚至是美的诠释。随着生活水平的提高,珠宝玉石正在由奢侈品变为类似于服装的生活必需消费品,这个恒久而美丽产业的市场也越来越大,据悉目前珠宝行业全年零售市场销售额在5000亿人民币左右。

雷尼绍五轴坐标测量机助力迪蒙数控在综合检测上大显身手,高效实现复杂零件的100%全检
雷尼绍五轴坐标测量机助力迪蒙数控在综合检测上大显身手,高效实现复杂零件的100%全检 迪蒙数控自产的关键零件需要100%全检,传统三坐标的触发式测量不能有效测量曲面和复杂零件轮廓图形特征。AGILITY®五轴坐标测量机可执行触发式测量、影像测量、扫描测量、表面粗糙度分析和超声波测量等多功能综合检测。 ...

航空叶轮制造商使用雷尼绍产品缩短加工时间
霍尼韦尔航空航天集团是商用与民用工程领域的大型跨国公司霍尼韦尔 (Honeywell) 旗下的企业之一,主要生产商用飞机使用的多种叶轮和叶盘。叶轮实质上就是辐流式压缩机和轴流式压缩机的组合。在加工叶轮的过程中,必须始终保证工件基准位置正确无误,这样才可确保加工出合格的产品。

坐标测量机改造将循环时间缩短高达55%
Precision Machine & Auto Components (PMAC) 公司的三轴坐标测量机 (CMM) 在一场洪灾中受到毁灭性破坏,因此必须立即采取行动寻找替代解决方案。雷尼绍REVO®五轴测量系统不仅帮助PMAC公司将因洪灾损坏的坐标测量机恢复运行,而且将循环时间缩短了55%。

数控机床专用先进激光对刀仪
数控机床专用先进激光对刀仪 Renishaw advantage MPD 市场领先的激光对刀技术 在加工过程中,刀具磨耗、跳动和破损会影响尺寸精度和工件质量。雷尼绍的NC4系统可以帮助用户解决这些问题。...

GoProbe
通过GoProbe可快捷、方便地使用雷尼绍测头测量系统。GoProbe提供了简化的用户界面和简单易用的测头测量循环。该软件包内含易于学习的培训组件和智能手机应用程序,提供了一套操作简单但功能强大的制造解决方案。

宝玉石鉴定的“高级武器”
拉曼光谱仪可对样品进行点测试、线扫描、面扫描及纵向逐层扫描,同时可利用光致发光 (PL) 功能对珠宝玉石进行颜色成因测试,在分析天然、合成及优化处理钻石的区分与鉴定方面具有不可替代的作用;在多组分玉石定名、未知宝石品种鉴定方面也发挥着极其重要的作用。

DUKIN坐标测量机配置雷尼绍光栅作精密位置反馈
加工工件的尺寸是否准确,会直接影响到系统的整体正常运作以至精度等性能表现。经过多年来测量技术的不断发展,现今先进的坐标测量机 (CMM) 巳能够准确量测工件的尺寸以及通过扫瞄采集工件的表面数据。位于韩国的DUKIN公司,多年来与雷尼绍合作无间,在市场上推开多款配置雷尼绍高性能光栅系统的先进坐标测量机,为工业界提供快速、高性价比,和稳定可靠的质量监控方案。

用于工业碳捕集的先进纳米结构材料
用于工业碳捕集的先进纳米结构材料 图1:剥离后氧化石墨烯 (exfGO) 样品的拉曼光谱,展示了这些样品由于化学改性而导致的高度无序状态。这些exfGO样品按照氧化状态递增的顺序标记为A到D。请注意,这时几乎检测不到石墨烯的2D带 (≈ 2700 cm−1),这表明样品的原有结构(有序)被破坏。(来源:c7ta05789j1.

为什么使用拉曼光谱
为什么使用拉曼光谱 了解拉曼光谱的优势,以及它如何成为联用和关联显微技术的理想选择。显微拉曼光谱技术与FTIR和XRD等其他结构分析技术互为补充。 拉曼光谱是一种多功能、无损化学分析技术,通常无需进行物质 制备。我们可以将显微拉曼光谱技术与其他成像和分析技术结合起来,以获得多模态信息。显微拉曼光谱技术与傅里叶变换红外光谱 (FTIR) 和X射线衍射 (XRD) 可互为补充。我...

积极探索金属增材制造
积极探索金属增材制造 对我们来说,最重要的是与通晓制造工艺的工程公司合作,而不是单纯生产打印机的3D打印公司,这其中的差别可以从打印系统性能中一目了然。 3D Metalforge(新加坡) 随着越来越多制造厂商认识到金属增材制造 (AM) 工艺相比于传统设计和制造技术的优势,专业的金属增材制造服务市场迅速发展起来。 结果 AM 400自安装调试完成后的18个月内是3D...

先进位置编码器技术提升光刻工艺水平
光刻技术广泛应用于半导体行业以及许多其他纳米技术应用中。随着电子产品的日趋微型化,市场上越来越需要具备高生产能力的制造设备。光学位置编码器技术同样也经历着不断的革新与突破,目前,在某些应用中,紧凑型光栅产品已经可以替代激光干涉仪的功能了。

数控机床专用接触式对刀仪
数控机床专用接触式对刀仪 刀长和直径测量对刀仪 OTS OTS 3D触发式光学对刀仪采用光学信号传输,适用于在中小型加工中心上检测各种刀具。它与雷尼绍光学调制接收器兼容,可作为双测头系统的一部分使用。采用坚固耐用的无线设计,不妨碍工作台自由移动,适合安装在具有双工作交换台或旋转工作台的机床上。 成熟的运动机构设计。 采用调制传输功能,具有优异的抗光干扰能力。...

雷尼绍光栅全面提升直驱电机的整体性能
雷尼绍光栅全面提升直驱电机的整体性能 ...