Filter by
Results found for SiGNUM™ software

RESOLUTE™绝对式光栅可以满足光伏太阳能电池板制造业的需要
RESOLUTE绝对式圆光栅

Equator™比对仪:“作为质量管理工具,它迅速成为我们的最佳投资。”
作为英国Euromould公司的质量经理,David Powell一直使用雷尼绍灵活的Equator比对仪,该设备具有极佳的便携性,可显著提高工件检测能力 — 注塑成型工件的检测时间因此缩短了85%。

Eponsa
Eponsa 便于工厂使用 Equator比对仪系统包括使用简单的MODUS™ Organiser图形化软件;专为工厂操作人员启动检查而设计,只需几分钟培训即可操作。该软件对于操作Equator比对仪至关重要。“MODUS Organiser 简单实用,是在工厂中操作Equator比对仪的最佳方式。操作人员能够在几秒钟内选择程序,开始检测工件,并立即在延时器上查看检测所用的时间。...

航空航天
雷尼绍从航空航天业务起家。当时,Rolls-Royce公司正在苦寻一种检测设备,以满足协和式飞机仪表管件的测量精度要求。为此,我们公司的创始人开发了一款产品:触发式测头。它是测量技术的革新性突破,也是雷尼绍的第一款产品。

随基体伸缩栅尺用于激光切割机
随基体伸缩栅尺用于激光切割机 激光切割广泛用于从航空航天到土木建筑等诸多行业。本文探讨了雷尼绍的随基体伸缩直线栅尺如何在光纤激光切割应用中帮助确保激光精确切割大块金属片或金属板。 一套直线光栅系统由位置测量读数头装置与栅尺(精确标尺)搭配组成。读数头通过光学感测栅尺上间隔均匀的刻线来测量位置,并将位置数据以模拟或数字信号的形式输出。随后,信号通过数显表 (DRO)...

坐标测量机改造可缩短检测时间并为您带来新的商机
Future Advanced Manufacture (Future AM) 公司在美国赢得一份为全新牵引系统生产钛合金叶片的重要合同后,便投资购买了雷尼绍REVO®五轴测座和测头系统,以改进验证过程。雷尼绍产品提高了验证过程的精确性与效率,不但确保了项目的圆满成功,还为Future AM公司带来了新业务,并巩固了其在格洛斯特郡现有客户中以精确性著称的地位。

讲解光致发光光谱和荧光
讲解光致发光光谱和荧光 荧光成像和FLIM 生物学家经常使用荧光成像技术。这项技术需要用荧光标签或标记处理生物组织和细胞,以检测分子种类的存在和分布。雷尼绍的inVia™共焦显微拉曼光谱仪 和RA816生物分析仪 非常适合生成荧光标签图像作为生物标志物。然而,与通常无需标记的拉曼分析技术相比,这种方法具有侵害性。 相比之下,荧光寿命成像显微镜 (FLIM) 是一种用于研究生物...

XR20无线型回转轴校准装置
XR20无线型回转轴校准装置 回转轴定位对于机器精度至关重要。雷尼绍XR20无线型回转轴校准装置可快速校准回转轴,精度高达±1角秒。 什么是无线型回转轴校准装置?...

SPRINT™机内扫描技术如何延长再制造发动机零部件的使用寿命
发动机再制造通常包括对发动机缸盖进行翻新,有时还包括发动机缸体的翻新。

拉曼软件:控制
拉曼软件:控制 仪器控制 首先,WiRE™是您和拉曼仪器之间的通信界面。利用雷尼绍拉曼系统的高度自动化能力可快速、轻松地设置您的实验。 数据采集 使用WiRE快速定义和优化数据采集的关键参数。您能够快速获得数据并节省宝贵的仪器使用时间。 使用简单的模板选项,选择激光器、光栅和探测器模式 方便地设置实验,例如: 多个离散的采样点(一维多光谱文件) 线性轮廓(一维多光谱文件:时间、温度...

利用显微拉曼光谱技术进行刑侦分析
利用显微拉曼光谱技术进行刑侦分析 刑侦学需要高性能、多用途、可靠且可溯源的分析仪器。雷尼绍的拉曼系统 能够满足这些关键要求,因而广泛应用于全球的刑侦实验室。 多功能性显而易见 使用雷尼绍的拉曼系统,您可以准确地检测和分析微小的材料碎片。 识别颗粒、纤维和物质 分析机动车碰撞后产生的油漆污点 识别麻醉剂 检测伪造品 识别炸药和枪击残留物的痕迹...

宇宙射线去除
宇宙射线去除 宇宙射线和拉曼 如果您运行长时间的拉曼测量,可能会在光谱中看到一些与样品无关的尖峰。这些线是由于宇宙射线碰撞探测器而产生的,会生成通常比拉曼谱带窄的假特征结构。您可以使用雷尼绍WiRE™软件 中的“宇宙射线去除器 (CRR)”选项,快速、轻松地从光谱中去除这些假特征结构。 宇宙射线的来源 初级的宇宙射线是来自于外太空的高能粒子。当它们撞击大气层时,会产生粒子洒落(二级...

标准精度机床专用触发式测头
标准精度机床专用触发式测头 从手动工件找正和检测转变为自动工件找正和检测。详细了解我们的标准精度机床专用触发式测头系列如何实现高精度、重复性测量。 增加有效加工时间 与其花时间手动找正和检测工件,不如增加宝贵的有效加工时间。通过自动化测头测量,您可以加快工件找正速度、简化序中检测操作。...

雷尼绍领先的RESOLUTE™光栅产品系列现在可与Yaskawa串行通信协议兼容
雷尼绍的RESOLUTE绝对式直线光栅和圆光栅现在可与Yaskawa串行通信协议兼容,这样RESOLUTE便可与Yaskawa的驱动器和控制器如Yaskawa伺服产品Sigma 7系列等配合使用。Yaskawa设备常应用于电子产品组装、平板显示器 (FPD) 制造、工厂自动化和一般运动控制等领域。

在运动控制应用中使用光栅有哪些优点?
在运动控制应用中使用光栅有哪些优点? 了解使用雷尼绍光栅获得精确位置反馈的优点 我们坚固耐用的高性能光栅可解决精密测量中的难题;我们提供专业解决方案,以满足工业自动化领域的不同需求。在运动控制应用中使用光栅的一些主要优点包括: 了解其他客户为何信赖雷尼绍光栅;我们的案例分析和应用说明展示了应用于工业领域的坚固耐用的高性能雷尼绍光栅产品:它们的应用范围广泛,涵盖从电子和精密制...

QE系列无线电传输系统
QE系列无线电传输系统 Renishaw advantage MPD 机床软件 工件测量软件 对刀软件 GoProbe Productivity+™ 雷尼绍图形用户界面 (GUI) Set and Inspect(设定与检测) Reporter(报告生成程序) SupaTouch技术 机床应用程序 用于机床的新一代测头测量系统 QE系列包括一个超紧凑型RMI-QE...

REVO®五轴测量系统与MODUS™坐标测量机测量软件再推新品,征战EMO 2019
本新闻介绍雷尼绍将在EMO 2019上展示的坐标测量机用新品。

雷尼绍发布Primo™系统 — 突破原有商业模式,共启精密制造领域的大门
采用“即付即用”模式,加上各种全面的支持,让各类规模的制造商都可触及高端制造

昆明机床推动提高中国五轴数控机床质量水准
“机床”在行业内又称为“工作母机”,换句话说就是制造机器的机器。一台设计更精密、功能更强大的机器,必须在精密机械零件的配合下才能发挥出最大的效能,这些精密零件的生产需要由出色的“工作母机”完成。目前,工业界的零件加工技术多种多样,除了切削外,还有铸造、锻造、焊接、冲压等。不过,精度要求较高的零件一般还是需要通过机床进行加工,而加工复杂型面的五轴数控机床则成为当今制造业的佼佼者。

揭示玻璃的奥秘
玻璃是一种经过快速熔融淬火形成的非结晶(非晶态)固体。从原子级来看,玻璃结构是典型的过冷液体。拉曼光谱是研究玻璃的强大工具。它能够以无损分析方式提供化学和结构信息,而且无需任何样品制备工作。我们使用inVia共焦显微拉曼光谱仪分析了不同类型的玻璃。

雷尼绍光栅系统助力提升空气轴承运动平台的精度
大家经常会在市场上看到精密设备标榜采用空气轴承。那么,到底什么是空气轴承呢?简单来说,空气轴承是一种使用空气(或其他气体)作为润滑剂,将空气气膜用作非接触式支承的一种滑动轴承。在半导体、面板、精加工等众多高端产业制程设备的运动平台上,经常能看到空气轴承的身影。平台上的滑座就像“坐”在气膜上,以悬浮的方式在平台上移动。这些平台为了优化整体性能,一般都会配置直线电机和光栅系统。

增材制造客户案例分析视频
增材制造客户案例分析视频 欢迎观看以下案例分析视频,了解雷尼绍的客户如何使用增材制造系统以及他们的应用故事: 增材制造为Atherton Bikes加速 INEOS TEAM UK innovates structural components with additive manufacturing Powering the future of metal additive...

雷尼绍新一代XK20激光校准仪助您按照最新国际标准打造机器
雷尼绍新一代XK20激光校准仪助您按照最新国际标准打造机器 2025年4月 全球测量专家雷尼绍依托屡获殊荣的XK10激光校准仪的成功经验,为业界带来创新型第二代XK20激光校准仪 。XK20系统结合了雷尼绍的创新型激光校准技术,以及我们在机床行业积累五十多年的专业知识。它简化并整合了多项测量功能,可为高性能机床、坐标测量机和精密平台提供全面的装配数据,同时符合最新的ISO国际标准。...

墨西哥Tremec公司借助Equator™比对仪将戴姆勒零件的车间测量时间缩短85%
Tremec公司克雷罗塔工厂位于墨西哥首都墨西哥城附近,该工厂主要为戴姆勒、沃尔沃、通用、约翰迪尔和CNH等知名公司生产车辆传动系统。由于零件的质检过程耗时过长,Tremec相信其总体制造效率一定还有巨大的提升空间。以新的戴姆勒齿轮项目为契机,公司决定启用雷尼绍Equator比对仪,以便在磨削和绿齿轮车削过程中采用全新的测量方法。这些制造单元每天可生产550-600个齿轮,产品全部出口到戴姆...

墨西哥Tremec公司借助Equator™比对仪将戴姆勒零件的车间测量时间缩短85%
Tremec公司克雷罗塔工厂位于墨西哥首都墨西哥城附近,该工厂主要为戴姆勒、沃尔沃、通用、约翰迪尔和CNH等知名公司生产车辆传动系统。由于零件的质检过程耗时过长,Tremec相信其总体制造效率一定还有巨大的提升空间。以新的戴姆勒齿轮项目为契机,公司决定启用雷尼绍Equator比对仪,以便在磨削和绿齿轮车削过程中采用全新的测量方法。这些制造单元每天可生产550-600个齿轮,产品全部出口到戴姆...

涡轮叶片检测速度提高50%
Europea Microfusioni Aerospaziali (EMA) 是Rolls-Royce集团的下属企业之一。该集团是全球推进系统的领先制造商,主要为民用和军用飞机、船舶、潜艇以及(用于生产工业能源的)涡轮机制造推进系统。

兼容性列表
兼容性列表 软件 下列软件包中包含GoProbe循环: Inspection Plus增强型工件测量软件 接触式对刀 适用于Primo的GoProbe 硬件 下列触发式测头1支持GoProbe循环。 工件检测测头 对刀仪 OMP40-2 OMP40M RMP40 OMP60 /OMP60M OMP400 OMP600 RMP40 /RMP40M RMP400 RMP60 /RMP...

雷尼绍参展CIMES 2012 — 隆重推出激光熔融金属成型技术
世界测量领域的领导者雷尼绍公司,在最近于北京中国国际展览中心举行的中国国际机床工具展览会 (CIMES 2012) 上,获得了巨大成功。雷尼绍展出并演示了一系列新型测量产品,吸引了大批观众前来参观。展出的产品包括用于坐标测量机的PH20全自动五轴旋转测座、QC20-W无线球杆仪以及全新推出的EquatorTM比对仪。此外,雷尼绍还首次在中国展出了领先的激光熔融金属成型技术。

2016TCT雷尼绍再扬帆 最新增材制造平台AM 400蓄势待发
2016TCT雷尼绍再扬帆 最新增材制造平台AM 400蓄势待发 注册订阅新闻 注册 定期收阅雷尼绍新闻 2016年2月 TCT Show + Personalize作为全球行业领先的增材制造、3D打印产品与技术展览会,自1995年至今已经成功举办了20届。继去年首次成功登陆中国上海后,今年3月10日至12日即将在上海跨国采购会展中心再次绚烂绽放。 今年的TCT亚洲展 将凭借TCT Show...

自动工件找正加快林业设备制造速度
自动工件找正加快林业设备制造速度 Tigercat最初将测头测量系统用于基本的(加工前)工件找正,而后逐渐完全集成到制程中,进一步扩展到序中控制和零件的终检,而且所有操作都是在工件离开机床之前完成的。雷尼绍测头测量系统帮助Tigercat实现了全方位改进,包括机床循环时间、工件质量和操作员安全保障。此外,雷尼绍测头还可用于机床性能检查,帮助Tigercat确保整个制程完全符合要求。 ...

机床操作人员不再需要手动设定和NC编程
机床操作人员不再需要手动设定和NC编程 Alp Aviation公司背景介绍 Alp创立于1998年,为一家独立经营企业,当时Sikorsky公司正在寻找供应商。不久之后Alp开始为Sikorsky公司生产零件,Sikorsky对Alp公司的服务大为赞赏,并于1999年6月购买了Alp公司50%的股份。现在Alp公司的所有决策都是与Sikorsky公司联合做出的,而且Sikors...

篡改文件鉴定 — 拉曼光谱如何帮助识别伪造文书
篡改文件鉴定 — 拉曼光谱如何帮助识别伪造文书 2021年3月 当今的科技发展日新月异,老旧技术逐渐被淘汰。随着现代化时代的到来,印刷术濒临灭绝。可以联网的个人电脑如今已渗透到世界各地人们的日常生活中,人们可以轻松查阅各类文献。然而在几十年前,这些都需要印刷才能阅读。您正在阅读本文就是一个有力的证明。 可想而知,随着我们获取和处理信息的方式不断进步,很多人甚至开始质疑最终书写媒介(即传统的...

雷尼绍光栅全力提升表面贴装组件印刷技术水平
电子产品,尤其是智能型手机,平板电脑等 3C 产品,预计未來将会持续往高性能、微型化的方向發展。台湾友厚新科技股份有限公司一直致力为业界开发針对工业制程的高阶设备,与雷尼绍追求创新的理念一致,他們开发的被动组件印刷设备采用雷尼绍 ATOM 系列超微型光栅系统,实现电子产品微型化。

GoProbe下载
通过GoProbe可快捷、方便地使用雷尼绍测头测量系统。GoProbe提供了简化的用户界面和简单易用的测头测量循环。该软件包内含易于学习的培训组件和智能手机应用程序,提供了一套操作简单但功能强大的制造解决方案。

“一触即现” — 识别指纹中的痕量材料
“一触即现” — 识别指纹中的痕量材料 作者简介 应用经理,Tim Smith Tim拥有20多年的拉曼研究仪器使用经验。他在大多数应用领域拥有丰富的知识和系统实操经验,特别擅长拉曼成像和制药应用。 2007年,Tim率先将StreamLine成像应用于大尺度、高分辨化学成像。他最近的研究重点是物质的实时聚焦追踪,以及相关的化学和形态学成像。 在LinkedIn上关联Tim 202...

植物生物学
植物生物学 随时为您服务 如需详细了解该应用领域或本网站未涵盖的应用,欢迎联系我们的应用团队。 联系我们的应用团队 了解植物的生物化学机制是我们维持生态系统和提供可持续营养的基础。 拉曼分析的主要优点 您可以: 原位对重要的生物分子进行成像,而无需标记 原位量化木材成分,而无需外部标签 解析木材和木浆的结构和力学性能,以及木质素的二级结构...

远未灭绝 — 鹦鹉螺化石的拉曼成像
远未灭绝 — 鹦鹉螺化石的拉曼成像 作者简介 应用经理,Tim Smith Tim拥有20多年的拉曼研究仪器使用经验。他在大多数应用领域拥有丰富的知识和系统实操经验,特别擅长拉曼成像和制药应用。 2007年,Tim率先将StreamLine成像应用于大尺度、高分辨化学成像。他最近的研究重点是物质的实时聚焦追踪,以及相关的化学和形态学成像。 在LinkedIn上关联Tim 2021年3月...

AGILITY®客户应用案例
AGILITY®客户应用案例 1st case 2nd case 3rd case 4th case Case 2 - image Case 1 - image Case 3 - image Case 4 - image 雷尼绍AGILITY五轴坐标测量机搭载REVO®五轴测量系统,其超强的灵活性,超高的测量效率和精度有助于复杂表面的检测,以及复杂工艺的加工质量的验证。REVO搭载复合式的...

(IN705) - Conroe Machine - 编程型Equator™比对仪帮助创建用于轴承加工和工件分拣的高度自动化单元
美国德克萨斯州康罗市 — Conroe Machine公司实现了许多机械制造厂梦寐以求的目标:全天候采用无人操作的“自控”工序对一系列工件进行车削加工与监控。

雷尼绍机床测头令FMS的生产效率提升60%
Trevisan公司合作时间最长的客户之一,即一家为石油和天然气行业供应阀门的跨国公司,向Trevisan寻求一套柔性制造系统 (FMS),以提高阀门生产精度和效率,同时最大程度减少人工干预。Trevisan采用雷尼绍的一系列机床测量解决方案增强了该系统的制程控制能力。