Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
雷尼绍隆重推出FORTiS™功能安全型封闭式光栅
关于发布FORTiS FS光栅的新闻稿
RESOLUTE™绝对式光栅在直驱旋转工作台上的应用
台湾晟昌机电股份有限公司预见到未来直驱旋转工作台在机床上使用的优势和潜力,近年积极开发出多款高性能直驱转台,大大提升了相关领域的精密加工效率和良品率。雷尼绍RESOLUTE系列绝对式圆光栅可使用多款工业串行通信协议,为晟昌的转台提供高性能和稳定的位置反馈解决方案。
雷尼绍推出全新改版中文网站
雷尼绍推出全新改版中文网站 跨国工程技术公司 — 雷尼绍近日正式推出全新改版的中文网站:www.
ZF Marine使用Equator™比对仪提高喷水推进泵生产效率
位于意大利帕多瓦的ZF Marine公司是一家船舶推进泵制造商,他们正在探索如何提升制程控制效率,增强测量能力。“我们意识到在制造时间上有很大的节省空间,”ZF质量控制经理Gerardo Matterazzo解释说,“但是我们要找到正确的工具。雷尼绍制程控制系统Equator比对仪恰恰能够满足我们的需求,它是一台精密、准确、多功能的测量设备,而且易于使用。我们对它进行了一系列测试,目前,Eq...
颠覆性创新金属3D打印技术助力Moto2™突破极限
屡尝胜绩的Moto2车队TransFIORmers在创新的前悬架系统中采用了先进增材制造(金属3D打印)技术,并籍此获得了巨大的竞争优势。
雷尼绍独特的ATOM™光栅是提高测量性能的关键
雷尼绍隆重宣布推出REVO-2,这是一款全新升级的产品,是用于坐标测量机 (CMM) 的革命性多传感器五轴测座。REVO-2是第一款在概念阶段就考虑集成ATOM光栅的产品,它的两条轴(俯仰和扭摆)均配有雷尼绍最新的ATOM微型增量式圆光栅和RCDM玻璃码盘。
雷尼绍推出配有计算机USB接口的ATOM™诊断组件
现在,通过将可选计算机诊断软件包与诊断硬件组件配合使用,ATOM能够满足客户最苛刻的安装条件。当利用LED指示灯难以进行可靠的直观评估时,该软件就尤其有用。ATOM的诊断软件可通过下载获得,安装简便且易于使用。
搭载SPRINT™技术的OSP60机床测头正在扫描叶片组件
SPRINT测头正在扫描叶盘。
智能制造方案成倍提升燃气轮机组件生产效率
Doncasters Precision Castings – Deritend是工业用燃气轮机叶片熔模铸造和机械加工领域的领先供应商,其叶片产品采用镍钴超耐热合金制造。该公司致力于长远发展,并通过在精益生产和快速原型领域的持续投资,确保实现其发展目标。
适用于制造行业的制程控制解决方案
适用于制造行业的制程控制解决方案 制程控制 50多年来,雷尼绍一直致力于为全球制造企业提供测量解决方案。我们的第一款产品革新了坐标测量机 (CMM) 上的自动化工件检测方式。此后,我们陆续推出了一系列技术领先的解决方案,包括机床测头测量系统,机器校准与优化系统,车间比对测量系统,增材制造系统,以及智慧工厂互联解决方案。 在雷尼绍自有工厂内,我们引入了一个结构化制程控制框架,即Produ...
什么是拉曼散射?
什么是拉曼散射? 光与物质相互作用的过程中产生的几种基本现象。 此内容现仅提供英文版。 您是拉曼光谱初学者吗?您想要下载一份资料以便分享吗?我们的电子书可帮助您快速入门我们的电子书涵盖许多基本概念和实用建议,包括: 什么是光谱技术? 我们使用光谱技术来测量光与物质相互作用后的颜色和相对强度。光谱技术可以告诉我们物质的化学组成及物理或电子结构。...
雷尼绍Equator™ 300比对仪为COVID-19检测试剂盒生产提速
在全球抗击新冠肺炎疫情 (COVID-19) 的战斗中,争分夺秒地快速分发新冠病毒检测试剂盒是制胜的关键。为实现塑料试剂盒零部件的大规模生产,测量环节绝不能成为掣肘整个生产流程的瓶颈。受客户委托,Verus Metrology Partners公司开发出可提升测量效率的新型解决方案,实现了测量速度与生产速度同步。
调谐质量阻尼器帮助FORTiS™光栅实现领先级抗振性
机床在运行过程中会产生明显的振动,而强烈的振动会对安装在机床上的封闭式光栅产生不利影响,从而导致测量不精确。轴位置测量精度可直接影响制程在各个方面的质量,比如特征加工精度和表面光洁度等。 FORTiS光栅是市场上唯一集成调谐质量阻尼器 (TMD) 的封闭式光栅,具有出色的抗振性。 本白皮书中展示了,在适当频谱范围内以各种振幅进行测试时,FORTiS光栅都具有良好的位置稳定性和可靠的运行性能。
高效制造过程金字塔解决方案 (Productive Process Pyramid™) - 过程设定
过程设定 - 高效制造过程金字塔解决方案
高效制造过程金字塔解决方案 (Productive Process Pyramid™) - 序中控制
序中控制 - 高效制造过程金字塔解决方案
高效制造过程金字塔解决方案 (Productive Process Pyramid™) - 序中控制
序中控制 - 高效制造过程金字塔解决方案
Thorlabs在经过内部测试后为其运动平台选定TONiC™光栅
Thorlabs公司设计和制造多种光电设备。在Thorlabs最近完成的一系列内部测试中,雷尼绍TONiC光栅的每一项测试结果都比竞争产品更胜一筹,基于此原因,Thorlabs决定选用TONiC系列光栅来装备其Thorlabs DDS600 600 mm长行程平台和MLS203显微镜平台。此举可确保Thorlabs为其客户提供值得信赖的高性能运动控制产品。
高效制造过程金字塔解决方案 (Productive Process Pyramid™) - 序后监控
序后监控 - 高效制造过程金字塔解决方案
SYMÉTRIE六轴机器人选用雷尼绍先进的RESOLUTE™绝对式光栅
雷尼绍RESOLUTE系列绝对式光栅已应用在SYMÉTRIE的地面集成和校准支持 (GICS) 六轴机器人及ZONDA六轴机器人上;这些六轴机器人专为在Meteosat第三代 (MTG) 气象卫星(计划于2019年起开始发射)的制造过程中,对两种类型的先进组件进行验证测试而设计。
高效制造过程金字塔解决方案 (Productive Process Pyramid™) - 序后监控
序后监控 - 高效制造过程金字塔解决方案
雷尼绍Equator™ 300比对仪为COVID-19检测试剂盒生产提速
在全球抗击新冠肺炎疫情 (COVID-19) 的战斗中,争分夺秒地快速分发新冠病毒检测试剂盒是制胜的关键。为实现塑料试剂盒零部件的大规模生产,测量环节绝不能成为掣肘整个生产流程的瓶颈。受客户委托,Verus Metrology Partners公司开发出可提升测量效率的新型解决方案,实现了测量速度与生产速度同步。
高效制造过程金字塔解决方案 (Productive Process Pyramid™) - 过程设定
过程设定 - 高效制造过程金字塔解决方案
拉曼光谱快速鉴别细菌感染,争分夺秒挽救生命
拉曼光谱快速鉴别细菌感染,争分夺秒挽救生命 2019年11月 捷克共和国科学院 (Czech Academy of Sciences) 的一组研究人员使用雷尼绍拉曼光谱仪系统测试了一种新型葡萄球菌鉴别方法,为快速诊断和治疗传染性疾病铺平了道路。 葡萄球菌通常存在于人类和其他哺乳动物的皮肤和毛发上。这种细菌通常是无害的,但是它的某些菌株,比如金黄色葡萄球菌 (S.
降低风险的专业方法
降低风险的专业方法 充分释放坐标测量机的潜能 请阅读下面的白皮书,其中概述了如何通过一流的软件、控制器和测头技术进行改造,以增强现有坐标测量机的测量能力和性能。 雷尼绍认为,坐标测量机改造用户通过坐标测量机升级获得的专业水准和质量应等同于新购坐标测量机。我们的改造服务正是以此为出发点。 请联系雷尼绍及经认证的改造商获取白皮书 延长保修...
坐标测量机、测头、软件及改造
坐标测量机 (CMM)、精密测头和改造服务,用于快速、精确地采集零件的尺寸和表面数据。主要产品包括五轴坐标测量机、改造服务、接触式测头、触发式测头、扫描测头、五轴测量系统、机动测座、手动测座、可重复定位测座、交换架、测针交换架、测量软件、坐标测量机软件、测头专用测针和坐标测量机控制器。
勇于创新:数字位置反馈技术协助路虎BAR帆船队出征美洲杯
了解技术主管Finlay Evans博士和他的团队如何参与一场创新竞赛 — 他们为路虎BAR帆船队的竞赛用双体船设计了特制的数字位置传感器(编码器)。这个解决方案既可在比赛中帮助舵手和船员精确控制帆翼和舵的方向,还能够在日常训练中采集高质量的帆船性能数据。
雷尼绍FORTiS™光栅提升精密五轴 加工中心的性能表现
FORTiS光栅采用调谐质量减振技术,将显著提高生产质量
雷尼绍Equator™比对仪助力纯电动和混合动力汽车生产
EMO汉诺威2019欧洲机床展即将举办,届时诚邀您莅临雷尼绍展台,现场观看多台Equator比对仪如何对多种纯电动汽车 (EV) 和混合动力汽车中的发动机与传动系统零部件进行比对测量。Equator比对仪已进驻世界各地的众多工厂,全天候为这些零部件的质量保驾护航。
对刀软件
对刀软件 对刀软件,用于接触式与非接触式对刀仪系统。 用于车削中心的对刀软件 用于车削中心的雷尼绍对刀软件,可为静态和动力刀具设定刀长和/或直径。它具有手动或自动(编程式)定位功能。 请在《机床测头软件:程序与功能》规格手册(如下)中查看雷尼绍对刀仪软件系列当前支持的控制器型号的完整列表。 用于其他控制器的软件正在开发中。如果您的控制器型号不在列表中,请联系当地的雷尼绍业务代表。 ...
实力与创新兼具,科研与共享双赢
金秋时分,在中国西部科技创新港大型仪器设备共享实验中心启用之际,“科学研究与试验技术论坛”于2020年9月在西安创新港拉开了帷幕。业内大咖共聚交流高校大型仪器设备开放共享管理理念,展示分析测试领域新仪器、新产品及最新的超高分辨和超快分析测试技术。
利用金属增材制造技术打造定制化山地自行车
利用金属增材制造技术打造定制化山地自行车 借助雷尼绍金属增材制造技术 ,Robot Bike公司能够根据骑手的体型和骑行风格,生产定制化新型山地自行车。 背景 20世纪90年代末,自行车运动的狂热爱好者Ed Haythornwaite结识了两位志同道合的朋友 — 当时还在巴斯大学求学的Ben Farmer和Ben Arnold,这便是Robot Bike公司故事的开端。“当年,我...
基于増材制造技术重新设计液压歧管
基于増材制造技术重新设计液压歧管 二次设计迭代 首次迭代在雷尼绍建造并由客户作出评价;客户主要对新几何形状的液压歧管的效果进行了评估;原始歧管被设计为模块与串联安装的多个装置一起使用。各液压歧管有时需要从该序列中取出来进行维修;因此需要带有螺纹的“模块取出”通道。...
高效制造过程金字塔解决方案 (Productive Process Pyramid™) - 制造过程基础
制造过程基础 - 高效制造过程金字塔解决方案
高效制造过程金字塔解决方案 (Productive Process Pyramid™) - 制造过程基础
制造过程基础 - 高效制造过程金字塔解决方案
Eponsa
Eponsa Eponsa相信Equator比对仪能够极大减少工作量,因此将会受到工厂的欢迎。Eponsa操作人员每天使用书面程序检测成千上万个工件。首先执行目视检测,确保存在钻孔,材料上没有裂缝,然后使用卡尺和塞规等手持式仪器执行尺寸测量。冲压工序自动进行,确保了一致性并降低了人为误差,操作人员通常能够在产生废品前检测到潜在问题,从而生产出100%的优质工件。但是,使用手持量具...
航空航天
雷尼绍从航空航天业务起家。当时,Rolls-Royce公司正在苦寻一种检测设备,以满足协和式飞机仪表管件的测量精度要求。为此,我们公司的创始人开发了一款产品:触发式测头。它是测量技术的革新性突破,也是雷尼绍的第一款产品。
随基体伸缩栅尺用于激光切割机
随基体伸缩栅尺用于激光切割机 若栅尺较短,干扰通常不明显;但是若栅尺较长,则干扰大幅增加。参见白皮书:栅尺安装方式对实现最佳热学性能的影响。 光纤激光切割金属 数控激光切割机通常用于切割不锈钢、碳钢、铜、铝等材质的金属片或金属板。市场上的激光切割机通常使用功率在1至10 kW范围内的光纤激光源,切割厚度为1至20毫米的金属。 图1:激光切割机立视图。1 = 激光切割头和龙门架。2 =...
用于工件找正和检测的机床测头
用于工件找正和检测的机床测头 实现高速工件找正,特征和形状的3D测量,以及表面质量检测。 扫描测头 测头测量技术 数控机床专用标准精度触发式测头采用原创、可靠的机械定位机构进行2D触发式测量。 我们的高精度触发式测头将机械安装方式与应变片相结合,可实现优异的测量精度。...
讲解光致发光光谱和荧光
讲解光致发光光谱和荧光 此内容现仅提供英文版。 您是拉曼光谱初学者吗?您想要下载一份资料以便分享吗?我们的电子书可帮助您快速入门我们的电子书涵盖许多基本概念和实用建议,包括: 什么是拉曼效应? 什么是拉曼光谱? 拉曼成像能够告诉您什么? 拉曼光谱的优势 显微拉曼光谱仪的部件 讲解光致发光 SiC的宽带光谱,呈现PL特征。光谱范围从400 nm到1,000 nm以上,...
控制器
控制器 充分释放坐标测量机的潜能 请阅读下面的白皮书,其中概述了如何通过一流的软件、控制器和测头技术进行改造,以增强现有坐标测量机的测量能力和性能。 雷尼绍的UCC通用型坐标测量机控制器系列是所有雷尼绍坐标测量机改造方案的关键,它可以精确地控制机器运动,与所有的雷尼绍测头连接,并与测量软件进行通信。 UCC改造 雷尼绍与一些业界领先的软件公司和改造商...
雷尼绍RESOLUTE™光栅升级科研级天文望远镜的位置反馈性能
在以色列Wise天文台应用RESOLUTE光栅的案例分析。
用于雷尼绍ATOM™微型光栅的全新PCB接口提高设计灵活性
雷尼绍ATOM微型光栅现可配备全新的ACi PCB接口,该接口采用PCB封装型式,易于安装,因此为空间受限的应用提供了更高的设计灵活性。
雷尼绍RESOLUTE™光栅升级科研级天文望远镜的位置反馈性能
在以色列Wise天文台应用RESOLUTE光栅的案例分析。