Filter by
Results found for renishaw

Renishaw Central 透過最終檢測數據確保工件品質
本影片重點介紹了 Renishaw Central 如何透過最終檢測數據確保工件品質。

Breakthrough mobile technology relies on Renishaw encoders
A revolutionary mobile phone antenna has been developed by UK company Sarantel, based on the company's patented PowerHelix™ technology.

Renishaw Neuro Solutions Limited – Legal and Privacy Notices
Information on how Renishaw Neuro Solutions Limited collects and uses your data

Renishaw 編碼器能「駕馭爆燃」
KTM 高速賽車的排氣量僅有 1995 cc,卻擁有 1,500 匹馬力,6.

Renishaw on high with Airbus A380 Superjumbo
Airbus A380 aeroplane utilises linear encoders on wing-panel assembly machine

KES Machine 憑藉 Renishaw 多光束校正儀提升客戶服務水準
為了成為客戶首選的校正服務提供者,KES Machine LLC 拓展了與全球工程技術領域公司 Renishaw 間的合作。透過投資 Renishaw XM-60 和 XM-600 多光束校正儀,KES 實現了快速獲取精確的量測數據,並且能夠提供優質的校正和測頭量測服務,從而提升了客戶服務水準。

藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針 Renishaw 協助汽車業客戶攻克檢測難題
採用 Renishaw Equator™ 300 自動化檢具系統之後,Linex Manufacturing 滿足了所有檢測速度和精度的要求。然而,在導入工作空間更大的 Equator™ 500 檢具系統之前,他們在實施某個專案的過程中發現,工件邊緣的螺絲孔正好位於檢具系統的工作空間之外,即使在標準測針上使用延長杆也無法接近螺絲孔。最後,他們使用積層製造的客製化測針解決了這個難題。

In ALIO's tiny world of nano-motion systems, Renishaw encoders provide large performance and cost advantages
Known for its nano-motion stages for biomedical, semiconductor and photovoltaic applications, ALIO Industries depends on Renishaw's TONiC optical encoders for the accuracy and repeatability needed to...

虛擬實境 (VR) 應用:Renishaw 編碼器的精度與重複性呈現出視覺科技之美
虛擬實境 (VR) 應用:Renishaw 編碼器的精度與重複性呈現出視覺科技之美 虛擬實境 (VR) 一詞是指透過電腦模擬的「虛擬」環境中,營造出現實或想像環境中的實體存在。這項技術原先是專為在虛擬環境中訓練專業人士而設計的,例如以飛行模擬器訓練機師,讓學員藉此磨練自身的技能,而且無須承擔操作失誤的風險。 VR...

Renishaw 技術協助 Breton 校正廠內機械設備,並控制其產出品質
Breton SpA 希望將工具機製造納入建造石材加工機械設備的核心業務之中,為因應更高的精準度需求,因此自 Renishaw 引進約 30 組裝置,其中包括雷射干涉儀、旋轉軸校正儀、循圓測試儀及接觸觸發式測頭。也因為這樣,Breton 的高速五軸 CNC 加工中心系列產品,成為全球最先進的機種之一。

Renishaw 與 RLS 共同推進機器人的發展之路
協作機器人的變革將改變老年人的輔助護理方式,人們與工作環境的互動,甚至外科醫生施行心臟手術的方式。RLS d.o.o. 是 Renishaw 的關聯公司,與德國 TQ-RoboDrive 公司(TQ 集團的關係企業之一)有多年的密切合作關係。

校正應用案例分析
Renishaw 雷射及循圓測試儀的量測、分析及診斷解決方案,30 多年來持續協助成千上萬的使用者成功改善製程作業。不論您是最終使用者、經銷商、機器 OEM 或維護承包商,我們都提供一系列校正解決方案,協助您提升機器效能。

校正產品的品質與符合性
全球許多 Renishaw 使用者都能證明 Renishaw 雷射與循圓測試儀的效能和可靠性。我們的產品性能多年來均通過國家標準實驗室的驗證,而使用者也見證系統「開箱」後即可運作的可靠性,而這也是多年來我們的維修一直保持在最低水準的關鍵。

校正服務、維修與重新校正
校正服務、維修與重新校正 重新校正間隔時間及服務中心 所有退回進行重新校正或維修(即維修後進行重新校正)的 Renishaw 雷射及循圓測試儀,皆使用與出廠校正相同的設備與程序進行重新校正。透過在單一環境溫度與壓力下基準系統的直接量測比較,可校正環境補償器與感測器。 Renishaw 建議的重新校正間隔時間是依據系統在正常服務條件下的「一般」使用情況。 產品 XM-60 XL-80...

Renishaw calibration systems essential as ‘déjà vu’ hits rebuild specialist Murrall & Lang
In 1989, Leeds-based Dana Spicer needed a large, heavy duty CNC machining centre, to mill, drill, and bore the ends of 2-metre long axle beams, for heavy off-road vehicles.

校正白皮書
校正白皮書 雷射校準 雷射對角線測試 循圓測試儀測試 Environmental compensation of linear laser interferometer readings Interferometric angle measurement and the hardware options available from Renishaw The benefits of...

Renishaw XK10 校準雷射系統幫助 Metecno Oy 提升製造能力
為確保向大型客戶交付高品質機器,專業機器製造商 Metecno Oy 與全球工程技術領域公司 Renishaw ,合作導入了幾何誤差量測系統。在購買了 XK10 校準雷射系統後,Metecno Oy 能夠自主完成更多品保製程,不僅提升了高品質機器製造能力,而且可確保滿足新客戶的技術規格要求。

校正產品認證
Renishaw 的目標是確保產品能達到我們標榜的追溯性精度,並確保系統均能持續在生產現場提供必要的精度,讓使用者更具信心。其中的重要元素在於所有雷射、循圓測試儀與旋轉校正儀必經 Renishaw 原廠校正。所有參考標準件皆可追溯至國家標準,且我們的系統也隨附全面的校正證書。

Renishaw Central 在產線現場實現閉迴路製程控制
本影片重點介紹了 Renishaw Central 如何在產線現場實現閉迴路製程控制。

Han's Laser – world class laser equipment manufacturer chooses Renishaw RGH24 series encoder system
Han's Laser Group is a global leader in the design and manufacture of professional laser equipment and supplies more than 10 000 laser markers, cutters, welders and engravers every year to highly...

世界第一的半導體組裝及封裝設備製造商因 Renishaw 的創新產品而受益。
世界第一的半導體組裝及封裝設備製造商因 Renishaw 的創新產品而受益。 ASMPT 成立於 1975 年,在香港、新加坡、馬來西亞和中國等地區設有 30 多個辦事處、研發中心和生產基地,在全球半導體市場中佔有一席之地。ASMPT 為一高科技企業,旗下擁有 15,000 多名員工,共同分享提供高效能機台與強大的售後服務的目標。創新與品質是該企業成功的關鍵。ASMPT...

雷射編碼器產品品質與一致性
雷射編碼器產品品質與一致性 產品符合性 您可以在產品法規遵循頁面中找到 RLE 系統、HS20 系統、RCU10 補償器、RSU10 USB 介面、RPI20 和 RPI30 介面的對應符合性說明 (DOC) 和中國 RoHS 認證。 如您對法規合規性有任何疑問,請聯絡您當地的 Renishaw 辦事處。 產品法規遵循 - 雷射編碼器產品 ISO 9001 Renishaw 的品質...

工具機精度提升的「必備工具」- Renishaw FORTiS™ 封閉式光學尺和 XK10 校準雷射系統在工具機上的應用
採用 Renishaw 光學尺和校正儀器所產生的協同效應超出了預期,工具機整體性能得到最大的優化透過校準雷射系統減少機台在組裝過程中的誤差,並且在機台成形後進行精度驗證和優化,有效提升工具機的整體精度

Renishaw 精密校正產品協助打造高品質的高端工具機
Renishaw 精密校正產品協助打造高品質的高端工具機 工具機加工精度的提升一直是機台製造商所追求的目標。然而,加工精度受到多種因素的影響,包括工具機導軌的安裝誤差及床台部件組裝缺陷所帶來的各種幾何誤差、空間定位誤差等原因。這些誤差若無法有效消除或降低,將直接影響工具機的最終加工精度,進而影響產品的品質和效能。工具機製造商在面對這一挑戰時需要尋求解決方案。隨著科技的不斷發展...

Renishaw XM-60 多光束校正儀大幅提高空間誤差量測效率
在量測空間精度相關誤差時需要考慮諸多因素,而量測所有誤差需要花費很長時間。 For example, there are tracker type volumetric precision measurement systems where, as the size of the machine increases, the measurement time required increases...

Renishaw FORTiS™ 光學尺提升精密五軸加工中心的性能表現
Renishaw FORTiS™ 光學尺提升精密五軸加工中心的性能表現 煜眾的銷售客戶群涵蓋了汽車、機械、航太及電梯等精密製造業。在開發精密工具機的過程中,運動控制技術的提升,尤其是高速、高穩定性和精確度的控制,成為煜眾面臨的主要挑戰之一。作為 CNC...

量測專用精密測針
量測專用精密測針 Why Renishaw text What is a stylus heading text FAQs text OPTiMUM diamond styli navigation Styli for Zeiss probes text Renishaw styli for FARO arms heading text Continued FARO text Top tips...

A-5004-5132 - M4 快速啟動套件

此套件內含螺紋/測頭類型最常用的測針。

Haas 與 Renishaw 的互動交流:關於 XL-80 雷射干涉儀的三個提問
Jorge Vélez Martínez 是 Haas 西班牙的技術服務經理。在使用了 Renishaw XL-80 雷射干涉儀之後,他邀請了 Renishaw 西班牙子公司的校正和編碼器產品經理 Aitor Merino 進行了對話,以詳細瞭解這款設備的優點。

HS20 長距離雷射編碼器
HS20 長距離雷射編碼器 HS20 雷射系統適用於嚴苛的機械工廠環境,60 m 以下軸長可達到正負百萬分之一(ppm 或 µm/m)的精度。 特性和優點 次微米解析度 -整合至機器回饋系統時,能以最高 2 m/s 的速率提供次微米回饋(取決於配置)。 非接觸式量測 -消除在支架和小齒輪或滾珠螺桿回饋系統中發現的相關誤差,例如遲滯、反向、機械及週期誤差。 容易配置與設定 -單組 dip...

Renishaw XK10 校準雷射系統協助太標數控走向數位化製造時代
Renishaw XK10 校準雷射系統協助太標數控走向數位化製造時代 橫樑鑄件真直度檢測 精密工具機鑄件在製造業中扮演重要角色,它們是精密工具機的關鍵元件,用於製造床身、支撐結構、機械連接件和其他重要部件。鑄件的品質對於精密工具機的結構支撐、加工精度、耐用性和可靠性,以及彈性和客製性等具有決定性的影響。通過先進的鑄件製造工藝和控制,可以確保工具機的穩定運作,提高生產效率和...

雷射編碼器服務與維修
Renishaw 提供完整的服務選項,可確保維持效能,符合貴公司的品質保證及業務需求。所有雷射編碼器均由英國服務中心技術高超的技術人員維修。除了標準維修外,也針對多種項目提供「換修」(Repair by Exchange, RBE) 裝置,作為符合成本效益的維修選項。

雷射尺
雷射尺 RLE 光纖雷射 RLE 系統為獨特先進零差雷射干涉儀系統,專為位置回饋應用所設計。 設定快速且方便對齊 RLE 使用光纖直接傳遞雷射光束至遠端啟動裝置,其中也包含干涉儀光學鏡組和偵測器。這可縮短整合時間並降低系統複雜程度。 高解析度 RLE 可以在最小 SDE(細分誤差)下輕鬆達到固有的高解析度。 出色的效能 RLE 具有高精度的先進訊號處理裝置,能在速度高達 2 m/se...

突破傳統檢測方法的雷射校正工具
雷射量測在現代工業製造的應用可說是越來越普及,對於如半導體、面板、太陽能這類精密製程設備更是必不可少。而千分錶、花崗石角尺、自動準直儀等傳統檢測工具,無論在精度、效率或是靈活性上,早已不能滿足當今市場的需求。在使用和成本控制層面上,廠商們更往往面臨不少挑戰,尤其是針對少量多樣、五花八門的專用設備更是如此。位於台灣台中市的專用設備製造商 — 上舜精密實業有限公司(以下簡稱上舜精密),採用了 R...

Renishaw ??? ???????? ???????
???? Renishaw ?????

Renishaw 機台校正方案幫助 BOST 將工具機設定時間減半並提高旋轉軸精度
來自西班牙的 BOST Machine Tools Company(BOST)成立於 1972 年,是一家成熟的重型、超重型車床,及 重型銑床製造商,其原名為 Talleres Bost,最初從事車床改裝服務。自 1987 年起,BOST 便開始為客戶新購的車床、鑽床、銑床、鏜床等常用工具機台提供綜合設計、製造和安裝服務。

校正常見問題集
校正常見問題集 我的校正產品建議使用什麼樣的重新校正排程? 下面建議的是「正常」環境下所用項目的重新校正排程。極端環境條件下、或可能造成損壞處使用的單元建議要更常進行校正。您的品保計畫或國家/當地規定也可能要求更常進行重新校正。 您的校正產品在貯存、運輸和使用過程中,都不得受到過度衝擊、振動或極端溫度、壓力或潮濕,因為任何這些因素都會使校正無效。 產品...

RLD10 無內部干涉儀
RLD10 無內部干涉儀 結合 Renishaw 獨特光纖傳輸系統的便利性和效能,並採用應用專屬的光學配置。 規格 平面鏡應用 反射鏡應用 軸行程 0 m 至 1 m 0 m 至 4 m 解析度(以 RLU 配置) 類比正交 = λ/4 (158 nm) 數位正交 = 10 nm RPI20 解析度 = 38.

校正產品支援影片
Renishaw 校正產品的使用、維護或疑難排解支援影片。觀看影片瞭解如何校準 XL-80 雷射干涉儀進行線性量測。

Training in the UK
Renishaw has developed a range of training courses to help you exploit the full potential of your Renishaw systems.

Training in the USA
Renishaw has developed a range of training courses to help you exploit the full potential of your Renishaw systems.

RLU-輕巧型雷射裝置,配備光纖傳輸系統
RLU-輕巧型雷射裝置,配備光纖傳輸系統 Renishaw 雷射裝置提供位移干涉儀的極致效能,同時兼具傳統鋼帶和玻璃光學尺編碼器易於安裝的優點。 RLU10 概述 光纖長度 3 m 或 6 m* 軸數 單軸或雙軸* 雷射光源 第 2 級氦/氖 輸出 類比/數位正交 速度 最高 2 m/s** * 原廠配置** 視版本/解析度而定 配置 RLE 系統...

Haas 西班牙與 Renishaw 的精彩訪談
Haas 西班牙 (HFO) 與 Renishaw 的精彩訪談:XL-80 雷射干涉儀

雷射編碼器服務、支援與下載
雷射編碼器服務、支援與下載 支持 知識 線上支援 無論身處於世界何處,您都可從當地 Renishaw 辦事處與我們支援團隊聯繫,獲得技術支援。工程師將回答您的問題,或指導您參考相關文件。聯絡技術支援人員時,請備妥設備序號及/或軟體版本等詳細資訊;因進行技術問題調查時或需用到這些資訊。 資料下載 Renishaw 明白選擇合適的雷射編碼器系統對您及貴公司是一項重大決策。我們希...

運動平台在真空環境中的應用藉由超高真空(UHV)光學尺提升穩定性
在工業界有不少製程需要在真空環境下進行,許多高精密產品在製造過程中也必需使用不同程度的真空技術,產品最後在大氣環境下使用。典型應用包括顯示面板中薄膜和基板之間的精密貼合製程、半導體製程中的薄膜濺鍍、晶圓檢測等等,任何相關的零組件都必須滿足真空環境的要求。

ATOM™ 光學尺協助 JUSTEK 實現客製化運動控制解決方案,進而提升利潤
JUSTEK 研發的多款特製核心直驅電機深受面板和半導體/電子業製造設備 OEM 廠商的歡迎,這些電機均採用 Renishaw 高性能光學尺,其中 ATOM 系列光學尺在直驅電機的應用更讓 JUSTEK 留下深刻印象。

Renishaw 機台校正方案幫助 BOST 將工具機設定時間減半並提高旋轉軸精度
來自西班牙的 BOST Machine Tools Company(BOST)成立於 1972 年,是一家成熟的重型、超重型車床,及 重型銑床製造商,其原名為 Talleres Bost,最初從事車床改裝服務。自 1987 年起,BOST 便開始為客戶新購的車床、鑽床、銑床、鏜床等常用工具機台提供綜合設計、製造和安裝服務。

Calibration training
Renishaw 業務工程師以其售前與售後服務聞名。 我們知道購買一套鐳射系統是您和您公司的一項重大投資。 如果您有任何問題請儘管提出,我們的一切皆公開透明,而且我們也希望您確定您選擇的是適合貴公司應用的正確解決方案。