Filter by
Results found for Specifications and downloads

Laser calibration system spot on
Inca Digital Printers has developed the first ever flatbed inkjet press, which looks set to revolutionise a major sector of the screen print market.

Case study: Raman analysis of art at the Winterthur Museum, Delaware
The Raman technique is ideal for analysing cultural heritage pieces, as Dr.

雷射編碼器產品品質與一致性
雷射編碼器產品品質與一致性 產品符合性 您可以在產品法規遵循頁面中找到 RLE 系統、HS20 系統、RCU10 補償器、RSU10 USB 介面、RPI20 和 RPI30 介面的對應符合性說明 (DOC) 和中國 RoHS 認證。 如您對法規合規性有任何疑問,請聯絡您當地的 Renishaw 辦事處。 產品法規遵循 - 雷射編碼器產品 ISO 9001 Renishaw 的品質...

控制器
控制器 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 Renishaw 的 UCC 通用 CMM 控制器系列產品,是任何 Renishaw CMM 改裝的核心,能提供精準的機台運動控制、連接所有 Renishaw 感測器,並與計量軟體通訊。 Renishaw...

XC-80 補償器和感測器
XC-80 補償器和感測器 均勻補償 - XC-80 補償器和感測器的設計,可確保在整個環境操作條件範圍內讀數一致且極其精確。 頻繁的感測器更新 - 如 XC-80 補償器的 LED 狀態指示燈所示,每七秒自動更新一次。 整合式 USB - 由於內建 USB 連接,因此沒有使用單獨的電腦介面,亦未使用單獨電源(USB 供電)。 輕量 - XC-80 補償器僅重 490...

藉由投資 5 軸三次元量床 (CMM) 和靈活的比對量測等技術,Apex 提高了量測和反應能力
受到宏觀經濟的劇烈變化所及,CMM 專家 Apex Metrology Ltd. (Apex) 對其服務和產品進行了一次戰略審查。客戶需求正迅速變化,而且越來越難以預測。零件的複雜性不斷提高,交貨週期不斷縮短,生產量也愈加不固定。透過採用 Renishaw 的 REVO® 5 軸 CMM 和 Equator™ 檢具系統,Apex 提高了自身的反應能力和前瞻性,以應對未來數年的要求。

Automatic intelligent background removal
Automatic intelligent background removal 您可在單一光譜或多重光譜資料集使用智慧型擬合功能(包括時間序列、溫度序列及地圖),協助您節省時間,不必手動或主觀地消除背景。 聚焦拉曼頻帶 Renishaw 開發的智慧型擬合功能,是專門用於消除拉曼光譜的螢光背景。這樣可以產生僅含拉曼資訊的平坦光譜,不論背景形狀多麼複雜都沒問題。...

工具機軟體下載與支援
工具機軟體下載與支援 軟體下載連結及產品支援網站。 維護計畫客戶區。 工具機軟體 檢測軟體 刀具設定軟體 GoProbe Productivity+™ Renishaw GUI Set and Inspect Reporter SupaTouch 技術 用於工具機的應用程式 具有有效維護協議的使用者,可利用此頁面連結存取最新軟體版本與支援資訊,其中包括操作 Renishaw ...

Case study: The mechanical properties of primary feathers - a PhD thesis from the University of Southampton
Christian Laurent gained his Ph.

Renishaw helps Tronosjet Manufacturing achieve FAA certification
When Tronosjet Manufacturing wanted to boost its additive manufacturing (AM) capabilities and achieve regulatory compliance for its metallic aerospace parts, it turned to global engineering...

RLE20 interferometer enhances performance of Vistec Lithography’s latest e-beam tool
Vistec Lithography’s (previously Leica Microsystems) VB300 e-beam lithography tool is a development of the highly successful VB6 series introduced in 1993.

工業自動化測頭量測解決方案
工業自動化測頭量測解決方案 P-series Radio Bundle RCS P-series Benefit: Simplify integration P-series Radio Bundle P-series Toolsetter Bundle Support for robot calibration and maintenance products P-series FAQ:...

升級您的舊型 Renishaw 光學尺系統
升級您的舊型 Renishaw 光學尺系統 此處 提供以上舊型產品的安裝指南。 可能有其他替代產品適合您的應用。請聯絡您當地的 Renishaw 代表,以瞭解更多詳細資訊。 產品 狀態 訂購截止期限 建議替代產品 RSLR20 光學尺 不建議用於新設計 目前可訂購 RSLM20 RESR20 光學尺 不建議用於新設計 目前可訂購 RESM20 RESR40 ...

量測專用精密測針
量測專用精密測針 Why Renishaw text What is a stylus heading text FAQs text OPTiMUM diamond styli navigation Styli for Zeiss probes text Renishaw styli for FARO arms heading text Continued FARO text Top tips...

測頭量測如何提供協助?
測頭量測如何提供協助? 量測應用 量測應用通常限於簡單的工作設定活動,事實上,量測可用於整個製造循環,提供可能遺漏的豐富資訊。工具機分析此資訊並加以應對後,就能在整個切削程序中自動調適,減少操作員介入行為,並提升生產精確組件的可能性。 檢測作業可在生產成品的相同機器上進行,附上尺寸準確性報告,以及有關自動產生加工期間套用的更新資訊。 Renishaw 測頭量測解決方案範圍 - 檢測測頭...

Proximity pays – how multiple lasers can work together on high-integrity parts
Production-orientated laser powder bed fusion (LPBF) machines increasingly feature multiple lasers to boost build rates.

鏡面與光學鏡組
Renishaw 會依據要求提供剖面 25 mm x 25 mm、光學孔徑長達 300 mm 的平面鏡標靶光學鏡組。鏡面固定架適用於剖面 25 mm x 25 mm、總長度 350 mm 的鏡面。RVI20 是一套用於平面鏡的真空相容干涉儀組。

功能安全光學尺
功能安全光學尺 絕對式 FS 光學尺 Renishaw 功能安全光學尺的可靠性資料 Renishaw 以 SISTEMA 資料庫 提供功能安全等級的 TONiC FS、RESOLUTE FS 及 FORTiS FS 讀頭可靠性資料,協助客戶計算效能等級 (PL)。這有助於系統設計人員快速無誤地將資料從資料庫複製到 SISTEMA 專案。 SISTEMA:用於機械應用評估的安...

適用於 CNC 工具機的破損刀具檢測系統
適用於 CNC 工具機的破損刀具檢測系統 我們詳細分析 TRS2 刀具識別系統後,根據機器運作所需的成本,發現第一年的省時效益相當於 15 萬歐元以上。這是因為將過去用以檢測刀具的機器非生產時間,充分運用在機器元件上。短短 5 個月,我們就已經賺回在 TRS2 上投入的初始投資。 SAME DEUTZ-FAHR(義大利) 快速、準確及可靠的破損刀具檢測 快速...

Detect micro-organisms with Raman analysis
Detect micro-organisms with Raman analysis 迅速識別細菌感染可拯救生命 捷克科學院 (Czech Academy of Sciences) 的研究團隊,正在測試識別葡萄球菌的全新方法,協助奠定基礎加速診斷及治療感染疾病。 迅速識別細菌感染可拯救生命 捷克科學院 (Czech Academy of Sciences)...

程式設計和模擬
程式設計和模擬 MODUS 提供同時包含離線及 CMM 的強大程式設計功能組合,並搭配一個以量測最佳實務輔助、易於使用的介面。 主要特色 接觸觸發式、3 軸和 5 軸掃描 - MODUS 能以多種量測模式使用完整的 Renishaw 感測器系列產品。連續掃描路徑能支援全方位的特徵形狀分析。 靈活的工件程式設計 - 透過 CAD 資料離線開發程式,或使用 CMM 搖桿在「教導」模式下開發。...

RCU10 即時方波補償器
RCU10 即時方波補償器 用於即時正交位置回饋的補償系統。 特性和優點 精度 -針對使用氣壓與溫度感測器的雷射編碼器進行反射率補償,可將精度改善提升至 ±1 ppm 以內。 增進產能 -使用材料溫度感測器,針對工件與機器結構進行熱膨脹補償,大幅提升製程重現性。 彈性 -RCU10 亦可用於補償許多其他雷射與光學尺編碼器,以提供數位正交回饋訊號。 另外選配...

X marks the spot - find ideal process parameters for your metal AM parts
Marc Saunders, Director of AM Applications at Renishaw, explains how to find the ideal process parameters for your metal additive manufactured (AM) parts.

Renishaw自動化工業大展強力出擊,用「智」動化精密量測解決方案提升製造效率
2018 年7月18 日 -- 2018台北國際自動化工業大展即將開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於8月1日至8月4日於台北南港展覽館4樓 N1028 攤位帶來精準的運動控制方案以及多項精密量測解決方案,透過智慧製造的方式,幫助廣大製造業者們更進一步體驗到自動化帶來的龐大效益。

Renishaw 於TIMTOS 2017展示全系列量測方案,幫助您改善並有效監控生產製程
2017年-在精密測量和醫療保健領域擁有專業技術的Renishaw 公司,於3月7-12日舉行的第26屆台北國際工具機展 (Renishaw 攤位號碼: 一館1F B0517攤位) 展出全系列先進的量測產品與解決方案,與您分享Renishaw 的生產製程監控理念及經驗, 並於現場演示一系列全新產品及方案,包括XM-60多光束雷射校正儀及全系列機器校準解決方案、 Renishaw AM 400...

RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學
RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學 2021 年 7 月 IRELEC Alcen 是一家法國科技公司,總部位於格勒諾布爾 (Grenoble),專為全球同步加速器設施製造光學機械和機器人等系統。 同步加速器(一種粒子加速器)是一種極其強大的 X 射線,可用於材料物理學、化學和分子生物學等領域的科學研究。英國牛津郡的鑽石光源 (Diamond Light Source, DLS) 就...

RMAP 多軸觀測鏡
RMAP 多軸觀測鏡 盡可能縮小多個干涉儀的光束面積,可在 XY 雙軸平台應用之中進行六個自由度的量測。多軸觀測鏡採用三個 RLD10-X3-DI 干涉儀頭 ,能夠精確量測俯仰角、偏轉角和線性位置。 多軸觀測鏡具備 ±30 弧秒的角度範圍,相容於大部分高效能平台,協助進一步最佳化效能。多軸觀測鏡採用單一安裝面,可迅速輕鬆地安裝至真空製程室或量測框架。 使用 RLD10-X3-DI...

組件設定和檢測測頭
組件設定和檢測測頭 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 安裝 Renishaw 接觸式測頭的影片指南。 這是通則影片,因為所有測頭都具備類似的安裝原則。 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 硬體支援 軟體支援 測頭量測效益計算器 工具機客製化解決方案 Probe Setup 此外您也可以下載新的 Probe Setup 應...

接觸觸發式測頭
接觸觸發式測頭 您目前正在查看我們的接觸觸發式測頭;您可能也有興趣瞭解我們的掃描測頭 … Renishaw 提供全面的系統,可以滿足所有使用者的應用需求和預算要求,不管是在手工操作的三次元量床上進行簡單的部位檢測,還是在高速電腦控制機器上進行複雜的工件量測。 接觸觸發式測頭量測離散點,是檢測三維幾何工件的理想選擇。 Renishaw...

光學尺個案研究和應用要點
Renishaw 品牌光學尺在滿足量測需求方面上廣受客戶的敬重與信任。我們的一系列個案研究和應用要點展現出 Renishaw 的位置編碼器解決方案。應用遍及電子裝置、工具機製造商、精密製造、科學研究、航太及醫療保健等各種領域。

Raman-SPM/AFM combined systems
Raman-SPM/AFM combined systems 您可以結合 inVia 功能與掃描測頭顯微鏡 (SPM 和 AFM),以調查奈米級材料成分、結構和特性。 單一組合型系統 共位分析;無須將樣品移至不同系統,然後在大費周章地努力尋找相同興趣點。 兩名使用者可獨立同步操作 inVia 和 SPM/AFM,完全不會影響彼此效能。您有拉曼系統、SPM/AFM 系統和組合型拉曼...

感測器選項
感測器選項 接觸觸發式 Renishaw 也為需要離散點量測的應用,提供業界標準的接觸觸發式感測器系列產品。 TP20 測頭提供許多能自動互換的測針模組系列產品。可將測頭安裝至如 PH10T 或 RTP20 等轉向測頭座(如右圖所示),以提供彈性的元件存取能力。 TP200 測頭能提供類似的功能,但卻擁有比固態應變電感技術更佳的精度和長效性。 革命性量測 獲獎的 REVO 5...

Raman applications
Raman applications 您可利用拉曼光譜系統執行定量和定性分子分析。拉曼光譜的應用範圍非常廣泛,涵蓋眾多領域。 本公司提供高靈敏度光譜儀,可輕鬆以化學方式分析固體、液體和氣體,是物質辨識和驗證的寶貴工具。 請瀏覽下列眾多的應用領域,或與我們聯繫探討您的特定需求。 生命科學 生命科學首頁 細胞 組織 微生物 植物生物學 材料科學 材料科學首頁 碳和奈米科技 半導...

適用於工具機測頭的 ACS-1 進階校正球
適用於工具機測頭的 ACS-1 進階校正球 需要支援嗎? 歡迎與我們聯絡,或是造訪我們的技術支援資料庫,取得各種規格資料表、安裝手冊、使用指南及法規遵循資訊。 支援資料庫 下一步 若要索取更多資訊或購買產品,請提交聯絡表單與當地辦事處聯繫。 聯絡我們 維持簡單精準的校正 精準量測對製造高品質工件至關重要。ACS-1 可讓您建立測針補正值、尺寸及測頭長度,為製造商提供...

北理工研發的激光測量儀器採用 XL-80 為核心組件,為球面光學組件的多種參數測量提供高精度數據
現今無論是工業界或人們日常生活中無不需要使用大量的光學鏡組元件,如一些先進的雷射切割或掃瞄設備,高解析度攝影器材、眼鏡等等。隨著應用的複雜性和精度要求的提升,對鏡組元件尤其是頻繁使用的球面鏡的加工精度隨之而提高,意味 著針對相關元件參數的檢測儀器精度和檢測效率也必須進一步提高以配合。北京理工大學 (以下簡稱理大) 成功開發 - 雷射差動共焦干涉元件參數測量儀器,是全球首台測儀器能同時對球面鏡...

Renishaw 與 RLS 共同推進機器人的發展之路
協作機器人的變革將改變老年人的輔助護理方式,人們與工作環境的互動,甚至外科醫生施行心臟手術的方式。RLS d.o.o. 是 Renishaw 的關聯公司,與德國 TQ-RoboDrive 公司(TQ 集團的關係企業之一)有多年的密切合作關係。

量測配件
量測配件 Renishaw 提供各種配件用於簡化 Renishaw 雷射量測系統的設定、校準及操作。 長距離線性光學鏡組套件 這類光學鏡組可對長度 40 公尺以上的軸進行線性量測。 此套件包括大型反向反射鏡與目標(以更容易在長距離進行校準作業)及觀測鏡(用以「捕捉」返回光束並重新導向雷射光閘)。 零件編號:A-8003-4270 小線性光學鏡組套件...

High-Tech Engineering
一家公司的產品生產品質及其品質保證關係到能否成功取得訂單。維持品質也能顯著提高客戶持續下訂單的機會。High-Tech Engineering 是一家總部位於英國貝德福郡鄧斯特布爾的精密工程公司,始終焦點放在其零件的生產品質。日前導入 Renishaw Equator 檢具系統之後,已實現 100% 的工件檢驗及零廢品,不僅減半操作人員的需求,同時還使零件生產成本降低 27%。

勇闖金屬積層製造領域
3D Metalforge 是一家新成立的積層製造商,提供客戶完整的端對端 3D 金屬列印服務,能夠大量生產複雜精密的高品質終端使用金屬零件。而選擇金屬積層機械設備,是公司的成功關鍵因素。公司採購的系統需要在全球各地都能獲得妥善支援,滿足工業 4.0 需求,並且要能提供新創企業所需要的品質、彈性及可靠性。

葉片量測
葉片量測 工程設計 可由 SurfitBlade 處理資料,以製作出完整的 NURBS 表面,以供空氣動力和壓力分析等使用。 傳統葉片檢測方法受限於剖面數量。不過 REVO 的掃掠掃描技術和 Renishaw 的葉片工具套件 軟體,能夠精確快速地量測及評估整片葉片。 現在您能夠透過高精度的觸覺測頭量測資料,進行無限數量的剖面分析和完整表面分析。 為了起始葉片量測程序,MODUS Bla...

如何使用循圓測試儀
如何使用循圓測試儀 資料擷取 「傳統」測試要求機台執行兩個連續圓,一個為順時針方向,一個為逆時針方向。在實務中,測試圓的前面和後面分別添加了一段圓弧,分別用於機台加速和減速。 通過使用延長桿,可以選擇測試半徑,以反映機器的尺寸和對特定問題的敏感度(例如,大圓更適合發現機台幾何誤差,小圓則對伺服不匹配或滯後更敏感)。...

為何要改裝?
為何要改裝? 提升性能和產能、降低營運成本。 特性 操作優點 形體 - 掃描與離散點 複雜的輪廓 -「曲線上掃描」與多重掃描 表面光潔度 - 受控管的 CNC 製程 更妥善控制功能性配件 簡化資料分析 增加一致性 縮短前置時間 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 更為自動化 更多的軟體功能和更高的實用性 強化量測效能 充分發揮您 CMM 的潛能...

TONiC™ 增量式光學尺為 Astrosysteme Austria 帶來星體方面的潛能
數位世代為天文攝影帶來突飛猛進的發展,專業天文學家與天文台連最遠的星系都能看見。如今 Astrosysteme Austria (ASA) 有了 Renishaw 技術的協助,連熱衷的業餘愛好者都能以經濟實惠的價格觀察並拍攝這些遙遠的太陽系。

製程控制的效益
製程控制的效益 在製造過程中,合理利用製程控制技術所帶來的好處遠非傳統尺寸檢驗方法所能及 … 讓現有的設備資產創造出更大的產值 如果機器加工負荷過大,您可能需要加大投資設備,以應對產能不足的問題。否則,您可能要面對巨額的外包帳單。甚至當利潤可觀的生意上門時,也只能眼睜睜地拱手讓人。 那麼,如果您可以利用現有的機器設備獲得更大的產能,情況將會怎樣? 暫緩巨額資金投入 降低外包與加班費用支出...

校正服務、維修與重新校正
校正服務、維修與重新校正 重新校正間隔時間及服務中心 所有退回進行重新校正或維修(即維修後進行重新校正)的 Renishaw 雷射及循圓測試儀,皆使用與出廠校正相同的設備與程序進行重新校正。透過在單一環境溫度與壓力下基準系統的直接量測比較,可校正環境補償器與感測器。 Renishaw 建議的重新校正間隔時間是依據系統在正常服務條件下的「一般」使用情況。 產品 XM-60 XL-80...

部分弧線光學尺
部分弧線光學尺 部分弧線光學尺適用於測量旋轉未達一周的運動。探索 Renishaw 的彈性線性光學尺如何環繞鼓、軸或其他圓柱表面,讓精巧讀頭能夠準確測量有限旋轉。 選擇您的部份弧線光學尺系統 Renishaw 彈性線性光學尺的截面區域小,因此能夠環繞圓形表面測量部分旋轉。光學尺是以自黏背膠帶安裝。 這類彈性光學尺相容於 Renishaw 開放式光學尺,進行絕對式或增量式測量。 絕...

Renishaw XM-60 多光束校正儀大幅提高空間誤差量測效率
在量測空間精度相關誤差時需要考慮諸多因素,而量測所有誤差需要花費很長時間。 For example, there are tracker type volumetric precision measurement systems where, as the size of the machine increases, the measurement time required increases...

早期癌症診斷:使用拉曼光譜儀技術開發頂尖生物感測器
早期癌症診斷:使用拉曼光譜儀技術開發頂尖生物感測器 表面強化拉曼光譜技術 (SERS) 在相當短的時間內成為強大工具,協助開發創新的高靈敏度生物感測器,在最早階段檢測及量測癌症生物指標。 新加坡生物成像研究中心 (SBIC) 在以 SERS 為基礎的生物感測器研究領域中居於先驅地位,使用 Renishaw inVia™ 共軛焦拉曼顯微鏡 支援此項突破創新的研究工作。 ...

適合量測應用的鑽石測針
適合量測應用的鑽石測針 Having problems scanning anodised aluminium image Automotive Find out how OPTiMUM diamond styli can benefit you text cost saving graphic Areospace Automotive Why use OPTiMUM text No...

ATOM™ 增量式光學尺下載
ATOM™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 ATOM 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 技術繪圖 使用者指南 安裝指南 部分弧線 RKL 光學尺應用 ATOM™微型編碼器系統...