Filter by
Results found for Retrofit Renishaw
FORTiS™ enclosed encoders help machine tools drive sustainability in manufacturing
Delegates at EMO Hannover 2023, 18 - 23 September, are invited to the Renishaw stand to learn about how the FORTiS enclosed encoder helps machine tool builders to make energy efficient machines that...
TEMPUS™ technology
TEMPUS™ technology is a new scanning algorithm for Renishaw's RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems, which allows users to build twice as fast, with no compromise on build quality.
提高精度讓 Godrej 能夠重新定義品質標準並降低成本
確保產品精度和準時交貨是模具產業的重要要求。Godrej 模具部門 (Godrej Tooling Divison) 憑藉著 Renishaw 解決方案不僅在生產時節省時間、金錢、減少廢品,並且確保產品保持高精度。
Renishaw 透過合作,證明積層製造有能力製作脊椎植入物
跨國工程公司 Renishaw 與兩家先進的科技公司合作,展現積層製造 (AM) 在製作脊椎植入物方面的各項優勢。這次專案的合作對象為 Irish Manufacturing Research (IMR) 及 nTopology,證明只要選擇適合的合作夥伴,就能輕鬆將設計轉移至 AM。 製造研究組織 IMR 以頸椎 (c spine) 為目標設計具代表性的鈦金屬脊椎植入物,其中使用先進...
Multiple lasers and gratings for Raman and PL spectroscopy
Multiple lasers and gratings for Raman and PL spectroscopy 輕鬆且準確的互換 為了讓您配置儀器時享有最高的靈活性,Renishaw 光譜儀中的關鍵元件可互換使用,例如繞射光柵和 Rayleigh 濾光片。 避免磨耗的專業技術 Renishaw 動態支撐座的配對表面是以碳化鎢製成,硬度非常高,抗磨能力比鋼還高。因此您可確保支撐座在...
雷射編碼器服務、支援與下載
雷射編碼器服務、支援與下載 知識 線上支援 無論身處於世界何處,您都可從當地 Renishaw 辦事處與我們支援團隊聯繫,獲得技術支援。工程師將回答您的問題,或指導您參考相關文件。聯絡技術支援人員時,請備妥設備序號及/或軟體版本等詳細資訊;因進行技術問題調查時或需用到這些資訊。 資料下載 支持 Renishaw 明白選擇合適的雷射編碼器系統對您及貴公司是一項重大決策。我們希...
機台校正案例分析
機台校正案例分析 效果立即可見,而且不同凡響。我們之前校正機床,光是設定就要半天的時間。現在利用 XK 10 校準雷射系統,設定只需要 15 分鐘,接下來 5 分鐘還可以記錄一組讀數繪製成圖表。甚至不需要自己繪圖,當然如果你要這麼做,還是能夠即時進行。所以,原本需要花一個早上的時間,現在只要 20...
資料表 - 積層製造
資料表 - 積層製造 有關我們供應材料的技術產品資料,以及健康與安全資訊。 安全資料表 (SDS) - 金屬粉末 處理及儲存金屬粉末的關鍵安全資訊。 如需手冊及設備規格,請參閱本公司產品頁面。 如需任何 Renishaw 產品的符合性聲明、認證及法規遵循相關文件,請參閱產品法規遵循頁面 。 材料資料表 (MDS)...
A-4113-0300 - RMI-Q 工具套件
工具套件用於搭配 Renishaw RMI-Q 介面使用。
A-4038-0212 - LP2 轉接器總成,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M
這用於加裝 LP2 至 OMP60M 及 RMP60M。
M-2063-8003 - 切屑導流板
切屑導流板,與 Renishaw LP2 固線式測頭搭配使用。
P-FS20-1A25 - 250 mA 保險絲
Renishaw MI 8-4 介面裝置的替換 250 mA 保險絲 (FS1)。
A-6551-0305 - RMI-QE 護蓋配件
更換用於 Renishaw RMI-QE 介面單元的護蓋配件。
A-5687-0302 - RMI-Q 纜線組件(15 公尺)
Renishaw RMI-Q 無線電介面的纜線組件。
A-5687-0303 - RMI-Q 纜線組件(30 公尺)
Renishaw RMI-Q 無線電介面的纜線組件。
A-5687-0304 - RMI-Q 纜線組件(50 公尺)
Renishaw RMI-Q 無線電介面的纜線組件。
A-5687-0306 - RMI-Q 纜線組件(8 公尺)
Renishaw RMI-Q 無線電介面的纜線組件。
簡化脊椎植入物的積層製造作業
簡化脊椎植入物的積層製造作業 結果 這驗證研究證明 AM 可用於生產脊椎植入物,提供傳統製造方法無法實現的特性。RenAM 500M 用於製造原型及最終植入物,因此不必在不同機器之間轉換程序。簡化後的工作流程可為醫療裝置製造商節省大量成本及時間。 McConnell 解釋:「兩年前的 IMR 還沒有使用 AM 技術。Renishaw 開發脊椎植入物期間向我們提供的所有支援,以及...
Mori Seiki 使用 Renishaw 循圓測試儀提供高標準客戶服務
Mori Seiki 使用 Renishaw 循圓測試儀提供高標準客戶服務 非常靈活的檢測工具 現在,Mori Seiki 在出貨前都會使用循圓測試儀對工具機執行例行測試評估,以確保工具機具備高性能,並且會根據循圓測試儀的分析結果快速、高效地對不符合精度要求的工具機進行補償。與 Mori Seiki 的傳統工具機驗證方法相比,循圓測試儀能夠在非常短的時間內完成工具機誤差全面補償。由於運輸和...
SYMÉTRIE hexapods choose Renishaw’s advanced RESOLUTE™ absolute encoders
Renishaw’s RESOLUTE series of absolute encoders now supports SYMÉTRIE’s Ground Integration and Calibration Support (GICS) and Interferometry Assembly Detection Electronics Assembly (IA DEA) hexapods,...
Raman spectroscopy’s potential to identify diseased cartilage in osteoarthritis
A group of researchers and clinicians at University College London, Royal Veterinary College and Charing Cross Hospital , led by Dr Riana Gaifulina, have demonstrated that Raman spectroscopy could...
Quickstep Technologies halves part set up time
The combination of MSP’s NC-Checker and NC-PerfectPart software is delivering significant savings for Quickstep Technologies’ manufacturing processes.
光學尺系列
光學尺系列 RSL(不鏽鋼光學條尺) 光學尺名稱 精度 柵距 熱膨脹係數(20 °C 時) 供應長度 讀頭相容性 RSLM20/RSLE20/RSLC20 ±1.
Thank you for signing up to our newsletter
Thank you for signing up to our newsletter Hero text for newsletter thank you page 網路研討會 本公司遍佈全球的應用科學家團隊將提供寶貴見解。可即時或隨需觀看簡報,瞭解本公司產品及各種應用領域。 檢視詳細資料 拉曼說明 拉曼光譜可用於更深入瞭解物質組成。請在此探索基本原理。 檢視詳細資料 您已成功註冊接...
Analyse gems with Raman and photoluminescence spectroscopy
Analyse gems with Raman and photoluminescence spectroscopy 最理想的寶石學工具 鑑定寶石真實性並判斷寶石為天然、合成或加工 判斷是否以填充物修飾寶石裂隙 識別固態、液態和氣態包裏體 識別礦物結晶類型 利用拉曼或光致發光 成像研究結晶瑕疵、空位和置代 分析包裏體,即使是位在寶石深處也可分析...
Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development
Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development 如需 Renishaw 及其產品的詳細圖片、影片、公司沿革或資訊,請瀏覽我們的媒體中心 。 2019年5月...
量測解決方案將工具機測試時間縮短達 6.5 小時
StankoMachComplex 是一家成功的工具機製造商,但是現在卻面臨著一個取捨難題。隨著該公司的機台產品種類日益豐富,其市場需求也迅速增加,而嚴格的產品測試流程卻造成了生產瓶頸。StankoMachComplex 不僅要提升測試效率,同時也要提高精密量測的精度。Renishaw 的成套量測解決方案解決了這一難題。
Renishaw 協助精密加工廠 提升超過 80% 的鋁製熔模鑄件加工效率
數年前,由於油礦產業的不景氣,位於猶他州奧格登市的 LeanWerks 公司不得不向其他產業拓展業務;包括航太和高速自動化產業,以建立更平衡的客戶群和更穩定的工作流程。這家代工廠現已獲得 AS9100C 航太標準認證,同時也開始對其現有的部分加工設備進行改裝,以更佳地滿足新接觸產業的加工要求。
惰氣生成
惰氣生成 領先同類的技術 Renishaw 積層製造系統以獨特方式生成惰氣。首先會建立真空環境,由腔室中移除任何空氣及濕氣。完成後,腔室中會裝填約 600 公升的高純度氬氣。 在整個建構過程中,大氣一直會維持在氧氣低於 1000 ppm (0.
A-5312-0302 - RMP600 隔膜套件
用於搭配 Renishaw RMP600 無線電測頭使用的隔膜套件。
加速創新:金屬積層製造歧管為 Land Rover BAR 提升動力流量
加速創新:金屬積層製造歧管為 Land Rover BAR 提升動力流量 Land Rover BAR 瞭解積層製造的潛力,能夠協助減輕重量,並提升液壓系統效率。簡單來說,這樣可讓船隻設計人員在液壓系統的效能,以及運轉所需的能量之間,達到完美的平衡,進而讓扮演苦力的船員更為省力,同時船隻仍以最佳狀態向前航行。 Renishaw 積層製造團隊,包括產品行銷工程師 David...
A-2063-8030 - LP2 隔膜套件
雙隔膜更換套件。適合搭配 Renishaw LP2DD 與 LP2HDD 測頭使用。
重工業
重工業 各級精度 營建、農業、鐵路及重工廠部門的製造,需要高品質及可靠的大型零件加工能力。Renishaw 提供各式各樣的解決方案,解決在大型綜合加工機加工大型高價零件的各種挑戰。 確保綜合加工機在各級精度都能精準動作,是大規模製程控制的關鍵所在。機器校正與維護是必備要素,因為軸移動的些許偏差,在大型機器將會變得非常明顯。您可即時追蹤機器動作,利用光學尺及雷射位置編碼器系統維...
P-CN25-0009 - 15 向插座端子 (OSI)
15 向插座端子用於搭配 Renishaw OSI 光學訊號介面。
P-CN47-0032 - 12 向端子台
12 向端子台用於搭配 Renishaw HSI 固線式系統介面使用。
運動平台在真空環境中的應用藉由超高真空(UHV)光學尺提升穩定性
在工業界有不少製程需要在真空環境下進行,許多高精密產品在製造過程中也必需使用不同程度的真空技術,產品最後在大氣環境下使用。典型應用包括顯示面板中薄膜和基板之間的精密貼合製程、半導體製程中的薄膜濺鍍、晶圓檢測等等,任何相關的零組件都必須滿足真空環境的要求。
Renishaw 藉 RLS 磁性編碼器幫助 Dynisma「登峰造極」
Renishaw 和旗下 RLS 公司為英國 Dynisma 公司的新型動態運動模擬器提供磁性編碼器和技術支援;該新型模擬器專為賽車運動及更多高端應用而設計。
Renishaw 與 RLS 共同推進機器人的發展之路
協作機器人的變革將改變老年人的輔助護理方式,人們與工作環境的互動,甚至外科醫生施行心臟手術的方式。RLS d.o.o. 是 Renishaw 的關聯公司,與德國 TQ-RoboDrive 公司(TQ 集團的關係企業之一)有多年的密切合作關係。
加工機校正和最佳化新聞
Renishaw 最新的校正產品新聞、個案報導及技術文章,可讓加工製造產業控制加工機性能並節省大量成本。
位置編碼器新聞
Renishaw 最新的光學尺產品新聞、個案報導及技術文章,可讓設計工程師將眾多編碼器整合至運動控制系統內。
Calibration training
Renishaw 業務工程師以其售前與售後服務聞名。 我們知道購買一套鐳射系統是您和您公司的一項重大投資。 如果您有任何問題請儘管提出,我們的一切皆公開透明,而且我們也希望您確定您選擇的是適合貴公司應用的正確解決方案。
Renishaw 和友嘉實業合作打造整廠整線工具機智慧生產方案
友嘉實業使用 Renishaw XM-60 多光束校正儀配置專用軟體對工具機進行綜合參數量測,以全面提升加工精度。
開發智慧型製造設備,不可或缺的精密回饋系統
踏入智慧型製造的年代,工業界對精密自動化設備的需求達到前所未有的高峰,同時也帶動了運動控制相關零部件的市場需求。 滑軌,軸承,機械平台,驅動器或是控制器等都是一台設備不可或缺的部件。設備開發商在採購時不再單單著重零件的規格,更多的考量它的整合性是否滿足系統的整體設計。建基台灣的直得科技股份有限公司(以下簡稱cpc)的導軌產品在市場上早已得到業界的高度認可,近年大量投放資源在運動控制相關開發項...
感測器選項
感測器選項 革命性量測 獲獎的 REVO 5 軸量測系統,能提供無可比擬的量測速度、更短的校正時間,以及藉由轉向或固定測頭量測系統,彈性量測不規則的特徵。 REVO 擁有創新技術,能讓 CMM 使用者量測特徵形狀,同時也能增加量測產能,並減少操作人員干預。透過可程式設計的測針和感測器更換,REVO 使用者還能自動化更為複雜的量測工作。 另外,未來將首次能在 CMM...
A-2063-8023 - LP2/LP2H 轉 DD 轉換套件
將 Renishaw LP2 和 LP2H 測頭轉換為等效的雙隔膜 (DD) 標準。
A-4038-0305 - 外部眼瞼式套件
外部眼瞼式套件適用於搭配 Renishaw OMP60 主軸測頭使用。
A-1051-0040 - 自動接頭鍵
手動交換自動接合的Renishaw測頭與延長桿的自動接合鍵。
P-CN25-0008 - 3 向端子台(HSI 介面)
3 向端子台用於搭配 Renishaw HSI 固線式系統介面使用。
Renishaw ??? ???????? ???????
???? Renishaw ?????
RLU-輕巧型雷射裝置,配備光纖傳輸系統
RLU-輕巧型雷射裝置,配備光纖傳輸系統 配置 RLE 系統 為了作為位移干涉儀使用,Renishaw 雷射裝置必須搭配使用適合應用的檢測頭。定義您的 RLE 系統時,應考量下列選項: 雷射光源(RLU10 或 RLU20) 光纖長度 3 m 或 6 m(僅 RLE10) 校正證書(另外加購) 平面鏡或反射鏡標靶光學鏡組 各軸的 RLD 檢測頭類型...