Filter by
Results found for Retrofit Renishaw
A-4038-0302 - Renishaw RMP60 及 OMP60 的隔膜套件
外部隔膜套件主要用於保護內部機構遭受加工環境影響。
A-4071-1166 - Renishaw OMP40-2、RMP40 及 OMP400 電池盒
A-4071-1166 Renishaw OMP40-2、RMP40 及 OMP400 電池盒 OMP40、OMP40-2、RMP40、OMP400 電池盒。需要 1/2 AA 亞硫醯氯基鋰電池 (3.6 V) x 2。
A-4114-4110 - 用於 Renishaw NC4 的工具套件
此工具套件用於安裝及維護 NC4。
RLD10 無內部干涉儀
RLD10 無內部干涉儀 規格 平面鏡應用 反射鏡應用 軸行程 0 m 至 1 m 0 m 至 4 m 解析度(以 RLU 配置) 類比正交 = λ/4 (158 nm) 數位正交 = 10 nm RPI20 解析度 = 38.
齒輪製造商使用自動化機器人單元達到一致的品質要求
齒輪及變速箱製造商 Katsa Oy 委任 Flexmill Oy 設計及建構機器人單元,針對直徑範圍從 50 毫米至 1.5 公尺的各種齒輪進行精加工及去毛邊的動作。此特別單元採用 Renishaw RMP60 測頭,安裝在客製化的刀把上,由 ABB 機器人用於收集重要的零件位置資訊,然後再進行精加工及去毛邊作業。
沉痛悼念 David McMurtry 爵士
沉痛悼念 David McMurtry 爵士 如需獲取更多有關 Renishaw 及其產品的圖片、影片、公司簡介或資訊,請上我們的媒體中心 2024 年 12 月 Renishaw 懷著無比悲痛的心情宣告,我們的共同創辦人兼非執行董事 David McMurtry 爵士已經離世。 1973 年,David McMurtry(2001 年獲封爵士)與同為勞斯萊斯 (Rolls-Royce)...
校正產品支援影片
Renishaw 校正產品的使用、維護或疑難排解支援影片。觀看影片瞭解如何校準 XL-80 雷射干涉儀進行線性量測。
突破傳統檢測方法的雷射校正工具
雷射量測在現代工業製造的應用可說是越來越普及,對於如半導體、面板、太陽能這類精密製程設備更是必不可少。而千分錶、花崗石角尺、自動準直儀等傳統檢測工具,無論在精度、效率或是靈活性上,早已不能滿足當今市場的需求。在使用和成本控制層面上,廠商們更往往面臨不少挑戰,尤其是針對少量多樣、五花八門的專用設備更是如此。位於台灣台中市的專用設備製造商 — 上舜精密實業有限公司(以下簡稱上舜精密),採用了 R...
Renishaw 光學尺:現代精密測控的關鍵
Renishaw 高性能光學尺系統在超精密運動平台上的應用 北京華卓精科科技股份有限公司,主要聚焦晶片製造廠及晶片裝備製造商,提供整機裝備、核心子系統、關鍵零部件和定製服務。其中超精密運動平台採用多種 Renishaw 光學尺系統,包括高性能的 TONiC 增量式系列, 以及雷射干涉儀進行品質管控
工具機軟體下載與支援
工具機軟體下載與支援 具有有效維護協議的使用者,可利用此頁面連結存取最新軟體版本與支援資訊,其中包括操作 Renishaw 工具機套裝軟體的常見問題。 在軟體下載方面,請使用您維護協議證明提供的電子郵件地址登入。若您不是現有 MyRenishaw 帳戶持有者,您需先登錄使用者定義密碼才能啟動帳戶並繼續下載。 若您具有有效的維護協議,但無法存取以上區域,請聯絡當地 Renishaw 代...
MRS2 模組化交換架系統
MRS2 模組化交換架系統 您可能也會對以下內容感興趣… 您目前正在查看 MRS2 模組化交換架系統;您可能也有興趣瞭解 REVO RSP2 和 RSP3 、SP80 、SP600 或 SP25M 的交換連接埠系列產品… MRS2 模組化交換架系統解決方案適用於 Renishaw 感測器的多功能測頭與測針交換。 MRS2 選項 導軌 MRS2 導軌提供 400 mm、600 mm...
Raman training
Raman training 網路研討會 本公司遍佈全球的應用科學家團隊將提供寶貴見解。可即時或隨需觀看簡報,瞭解本公司產品及各種應用領域。 檢視詳細資料 Raman Revealed 提供密集的訓練課程,協助您瞭解 WiRE™ 軟體強大的資料處理和分析技巧,以及如何於實驗中加以應用。 檢視詳細資料 我們希望協助您瞭解拉曼系統的完整潛能,並利用其中的所有特色及功能。歡迎您探...
Renishaw 行為準則
我們經商時除了秉持負責態度,也遵循企業宗旨及創新、激勵、公正和參與等核心價值。本準則訂定我們對道德商業行為的期望,適用於 Renishaw 集團的所有員工。我們也期望業務合作夥伴(顧問、承包商、代理商、經銷商、通路合作夥伴及供應商)瞭解及遵循本準則的適用章節;即使因故無法配合,也應遵循本準則的各項原則。
磁性編碼器
磁性編碼器 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 為了因應市場需求,Renishaw 透過我們的附屬公司 RLS d.
Industrial 3D printing yields success on the Formula Student circuits
The GreenTeam and Renishaw - a premium sponsor - have collaborated to develop and manufacture optimised wheel carriers for a Formula Student racing car, reducing the overall weight of the car by 1.
積層製造產品
積層製造產品 金屬積層製造技術的總體解決方案 我們為從 OEM 到個人專業使用者等廣泛產業客戶所設計的解決方案,包括金屬積層製造系統、金屬粉末、輔助設備、配件、軟體、專家諮詢和訓練及全球解決方案中心等。 由 Renishaw 所設計及建造的先進金屬積層製造系統,能滿足重視耐用性、客製化零件和高精度的廣泛工業應用。 Renishaw 專業金屬積層製造技術的產品組合,包括機具系統、軟體、輔...
ATOM™光學尺在高端自動檢測設備上的應用
AOI 設備(自動光學檢測設備)在過去十多年被廣泛應用,以 PCB 電路板產業為例,現今電子產品設計精巧但功能強大,高密度電路板線路之間僅有數微米的距離。創立於台灣的 JET -捷智科技股份有限公司,多年來為業界提供先進自動光學檢測方案,他們最新開發用於 SMT (表面貼片技術) 生產線的 AOI 檢測設備採用 Renishaw ATOM 系列超微型光學尺,確保系統表現的穩定性。
光學尺定位系統 — 高端印刷設備不可或缺的部件
受惠噴墨頭技術的突破性發展,現今印刷設備的列印解析度 (有別於影像解析度) 已逐步趨向人類眼睛所能分辨的界限,列印速度也不斷被提升。坐落中國深圳的潤天智數位設備股份有限公司 (Flora Digital Printing System,以下簡稱潤天智),多年來開發多款先進噴墨印刷設備,是中國業界少數技術能媲美國際水準的大尺寸噴墨印表設備生產商。他們的印刷設備採用 Renishaw RGH41...
Making time for Holthinrichs Watches
Michiel Holthinrichs, the founder of Holthinrichs Watches, is working with a Renishaw Additive Manufacturing Solutions Centre to build up his knowledge about the potential of metal additive...
工具機測頭和軟體新聞
Renishaw 最新的工具機產品新聞、個案研究及技術文章,可讓加工製造流程自動化並節省大量成本。
TONiC™ 增量式光學尺為 Astrosysteme Austria 帶來星體方面的潛能
數位世代為天文攝影帶來突飛猛進的發展,專業天文學家與天文台連最遠的星系都能看見。如今 Astrosysteme Austria (ASA) 有了 Renishaw 技術的協助,連熱衷的業餘愛好者都能以經濟實惠的價格觀察並拍攝這些遙遠的太陽系。
R-QLC-KIM7030 - 適用於 Keyence 多感測器量測系統的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)
Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的左下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。
R-QLC-MVVX861061212 - 適用於 Micro-Vu 多感測器量測系統的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)
Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的左下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。
R-QLC-OF200-302Q300 - 適用於 OGP 多感測器量測系統的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)
Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的左下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。
R-QLC-OGPF500-625 - 適用於 OGP 多感測器量測系統的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)
Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的左下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。
R-QLC-NIN-VMA2520 - 適用於 Nikon 多感測器量測系統的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)
Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的左下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。隨附:內...
R-QLC-OGPSZFQ250M200 - 適用於 OGP 多感測器量測系統的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)
Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的左下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。隨附:內...
R-QLC-OSZ-MAF-RS300 - 適用於 OGP 多感測器量測系統的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)
Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的左下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。
R-QLC-SMVRAVR200-300 - 適用於 Starrett 多感測器量測系統的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)
Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的左下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。
R-QLC-ZO3-4-5-LR - 適用於 ZEISS 多感測器量測系統的 QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC)
Renishaw QuickLoad™ 快速定位 L 型夾具 (QLC) 經過特殊設計的安裝孔位置,能夠裝入影像與多感測器平台的右下角。每個 QLC 皆內建磁鐵,所以 Renishaw 的壓克力底板可以重複卡入精確位置,且裝載/拆卸皆快速輕鬆。嵌入壓克力底板的鋼銷與 QLC 內的磁鐵相對應。QLC 的鋸齒狀邊緣可直接安裝與固定工件,使用 Renishaw 夾具元件快速輕鬆地進行檢測。
Renishaw inVia 拉曼光譜應用於鑒定和分析秦兵馬俑
秦陵兵馬俑被譽為“世界第八大奇跡”, 於1974年在陝西省臨潼縣西楊村發現,位於秦始皇陵園東側1千米處,後經考古隊發掘、探測共發現了三個俑坑,總面積有2萬多平方米,內有陶質兵馬俑近8000件、戰車百餘乘。 秦俑坑及秦始皇陵一起於1987年聯合國教科文組織將秦始皇帝陵(含兵馬俑坑)列入《世界遺產名錄》,被視為全人類共有的珍貴文化財富。
Renishaw 協助上海聯影醫療打造世界級醫療設備
Renishaw 協助上海聯影醫療打造世界級醫療設備 聯影醫療 CT 機 世界各國和地區對於醫療設備均有著十分嚴苛的規範,尤其在安全性方面比其他產業標準都要來得嚴格。醫療器材所採用的零組件材料同樣必須符合業界國際相關規範和認證,防止對環境和人體造成傷害。有關醫療器材及相關零組件的標準和認證眾多,如指標性的...
Renishaw 機台校正方案幫助 BOST 將工具機設定時間減半並提高旋轉軸精度
來自西班牙的 BOST Machine Tools Company(BOST)成立於 1972 年,是一家成熟的重型、超重型車床,及 重型銑床製造商,其原名為 Talleres Bost,最初從事車床改裝服務。自 1987 年起,BOST 便開始為客戶新購的車床、鑽床、銑床、鏜床等常用工具機台提供綜合設計、製造和安裝服務。
Renishaw 封閉式光學尺在新型增減材複合工具機上大顯神通
為創新型工具機精選的 Renishaw 光學尺、測頭和刀具設定系統
Renishaw’s new VIONiC™ encoder offers unparalleled performance
獨步全球的測量專家 Renishaw 近期推出了VIONiC 編碼器系列 — 新一代超高精度、超小型的多合一數位增量式編碼器。對運動控制精度要求最高的應用,包括微型製造、微定位和精密光學元件製造等領域,必定能從 VIONiC 中受益最多。本文章深入探索高效能編碼器系統在這些應用項目中擔任的重要角色。
在運動控制使用光學尺可以獲得哪些效益?
在運動控制使用光學尺可以獲得哪些效益? 高精度 安裝簡便 可靠性強 低細分誤差 (SDE) 高速操作 絕對式旋轉光學尺協助提升多軸旋轉工作台 及其伺服馬達的生產效率。設備可在機台停止後重新啟動及恢復運作,不會失去位置。 在高精密微銑削機台 環境中,封閉式光學尺可提供高精度。其優點包括整合式設定 LED、調諧質量阻尼系統及淨化空氣功能。如此一來,在機台組裝期間可節省時間,並...
Upgrade your Raman instrument
Upgrade your Raman instrument 軟體 Renishaw 持續開發 WiRE™ 軟體 ,加入令人興奮的新功能,提供額外能力。升級至最新版 WiRE,讓您的拉曼系統更強大。 建立化學影像 inVia 共軛焦拉曼顯微鏡 支援各式各樣的拉曼影像產生選項。為您的樣品提供獲取您所需空間資訊的最佳辦法。 雷射 inVia 共軛焦拉曼顯微鏡,在標準動態系統底板上,最多可支援三...
活動
查看 Renishaw 在全球各地活動中最新產品的現場展示
Thank you for registering for our latest webinar
Thank you for registering for our latest webinar Hero text for webinar thank you page 專題文章 透過 Renishaw 應用科學家及全球客戶的部落格、看法及研究成果,瞭解拉曼光譜的各種可能用途。 檢視詳細資料 感謝您註冊觀看 Renishaw 最新的網路研討會。您可利用以下連結隨需觀看過往的網路研討...
測頭設定技術
測頭設定技術 改善我的製程連結 為什麼選擇測頭? 何時使用測頭? 測頭量測如何提供效益? 應用案例研究和新聞 案例摘要 量測詞彙表 技術文獻 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 軟硬體支援 工具機客製化解決方案 ReniKey ReniKey 軟體設計用於簡化 RMI-Q/RMI-QE 介面與 Renishaw 無線電測頭之間的配對流程。...
3 軸系統
3 軸系統 您可能也會對以下內容感興趣… 您目前正在查看我們的 3 軸系統。您可能也有興趣瞭解我們的 5 軸系統 … 我們提供廣泛類型的 Renishaw 測頭系統,以充分滿足各種特定應用。
A-4038-1002 - 測頭模組配件
Renishaw OMP60M/RMP60M 測頭模組配件。
科學、研究及分析個案研究
Renishaw 著名的特色之一,就是以領先業界的投資規模,持續挹注研發領域,進而推出創新產品,鞏固市場優勢。
Exchanging metal 3D printing solutions with HiETA
Technology from Renishaw is helping HiETA to move metal additive manufacturing (AM) from prototype manufacture into commercial production of its specialist range of heat exchangers.
A-5687-0305 - RMI-Q 護蓋配件
用於 Renishaw RMI-Q 介面的護蓋配件。
Raman customer hub
Raman customer hub Raman Connect 參考我們的最新消息、文章、簡報和觀點,探索拉曼光譜的各種可能用途。 檢視詳細資料 產品法規遵循 歡迎探索並下載本公司各式各樣的產品符合性及法規遵循文件。 檢視詳細資料 聯絡我們 您當地的代表很高興協助您解決詢問的問題。您可填寫表單或傳送電子郵件與他們聯絡。 聯絡資訊 線上表單 拉曼訓練 我們提供一系列的訓練選項,協助...
Custom Raman solutions
Custom Raman solutions Experience Contacting the Special Products Team Need something different? Range of custom solutions 經驗 我們的特別產品團隊是您拉曼開發的理想合作夥伴 。 廣泛的經驗 : 關鍵設計者主動參與學術或工業研究 已開發數百套客製化系統 頗具挑戰性和...
A-2063-7542 - LP2 維修包
適用 Renishaw LP2 固線式主軸測頭的維修包。
Raman spectroscopy’s potential to identify diseased cartilage in osteoarthritis
A group of researchers and clinicians at University College London, Royal Veterinary College and Charing Cross Hospital , led by Dr Riana Gaifulina, have demonstrated that Raman spectroscopy could...
Quickstep Technologies halves part set up time
The combination of MSP’s NC-Checker and NC-PerfectPart software is delivering significant savings for Quickstep Technologies’ manufacturing processes.