Filter by
Results found for Retrofit Renishaw
A-5450-0470 - Renishaw TRS2 接收器鏡片
TRS2 更換鏡片及 O 形環。
適用於運動控制的開放式光學尺
適用於運動控制的開放式光學尺 您需要量測哪種形式的運動? 適用於角度位置量測及旋轉元件的運動控制。旋轉(角度) 我們對 RESOLUTE UHV 光學尺系統的效能非常滿意,它完全符合我們的要求,包括堅固耐用的機械設計、可承受高溫烘烤、抗輻射、耐老化。Renishaw 光學尺的確不負盛名。 IRELEC Alcen(法國) 請參閱我們可供下載的技...
Munjal Castings increases OEE by 50%, after using Renishaw TRS2 – tool breakage detection and tool setting probe
For any manufacturing company to be a market leader and become more competitive, it is vital to reduce costs, maintain quality, and provide timely delivery.
Raman at beamlines
Raman at beamlines Why add Raman? Wouter van Beek quote Call to action Why choose Renishaw as your partner? Renishaw Raman at beamlines Renishaw 拉曼系統可補足各種光束線分析技術的不足之處。 標題影像顯示 Wouter van Beek...
QuickLoad™ 拐角
專為影像儀系統和複合式測量設備平台的拐角設計,可搭配 Renishaw 亞克力底板使用。
Lasing Microsystem S.A. establish relationship with Renishaw as a solution provider for high accuracy and position checking applications
Gonzalo Guadaño is the Director of Laser Systems Development at Lasing Microsystem S.
數據驅動製造
數據驅動製造 Web browser views allow live data to be displayed, sorted, filtered and plotted.
Sample positioning for Raman microscopy
Sample positioning for Raman microscopy 您的樣品永遠安全無虞 Renishaw 的 MS30 高速編碼台 (HSES),可確保您準確及重複地放置樣品進行分析。這是一款電動編碼樣品台,其中結合高精度的 50 nm 光學尺,以及快速移動和出色的人體工學設計。 其中獲得專利的 EasyMove™ 運作方式,可由手動定位順暢轉移為高速電動移動,並仍可追蹤位置...
量測專用精密測針
量測專用精密測針 Why Renishaw text What is a stylus heading text Styli for Zeiss probes heading text Continued FARO text Top tips for using styli text Renishaw styli for FARO arms heading text Strapline...
解決方案
探索 Renishaw 技術如何應用於您所在的行業。
雷射微加工:Renishaw VIONiC™ 光學尺大放異彩
雷射微加工:Renishaw VIONiC™ 光學尺大放異彩 VIONiC 系列設計用於支援各種精密製程,例如以雷射微銑削及其他技術,在矽和塑膠等各種基材上加工細微特徵。部分 VIONiC 系列機型的精度,相當於昂貴的超細刻距 (< 4 µm)...
RLS 磁性編碼器實現兩輪自平衡無人車的穩定性控制
在設計兩輪自平衡無人車時,精準、快速地量測角度旋轉是一項關鍵要求。除此之外,將零組件的重量和尺寸最小化也同樣重要。東京電機大學 (Tokyo Denki University, TDU) 工學部的學生,透過 Renishaw 旗下 RLS 公司的 RM08 磁性旋轉編碼器解決了這道難題。
Chemometric Raman imaging with the Empty Modelling™ method
Chemometric Raman imaging with the Empty Modelling™ method Renishaw 創新技術的許多層面都受到專利 保護。 Empty modelling 可實現輕鬆簡易的化學計量,協助判定關鍵成分的光譜,並產生其分佈狀態的高品質影像。 本技術適用於尋找及識別各種不明物質,並告知存在哪些物質、所在地點及大小等資訊。 輕鬆解讀...
模組化及客製化夾具
模組化及客製化夾具 Renishaw 推出一系列模組化及客製化夾具和軟體,專為三次元量床 (CMM)、Equator™ 檢具及影像量測所設計。 為何選擇 Renishaw 量測夾具? 我們瞭解夾持檢測所牽涉的各種複雜問題,因此開發一系列產品,提供可靠及可重複的量測基礎。 我們考量不同的檢測類型及模式,不論是 CMM、影像量測系統、鉸接臂、3D...
Haas 西班牙與 Renishaw 的精彩訪談
Haas 西班牙 (HFO) 與 Renishaw 的精彩訪談:XL-80 雷射干涉儀
市場活動和線上研討會
Renishaw 的活動、線上研討會及線上展覽
A-1034-0350 - M10 基準球固定螺栓
M10 螺紋襯套用於將 Renishaw 基準球套件安裝於CMM機床。此產品專為安裝Renishaw 基準球座所設計。
A-1034-0351 - M8 基準球固定螺栓
M8 螺紋襯套用於將 Renishaw 基準球套件安裝於CMM機床。此產品專為安裝Renishaw 基準球座所設計。
A-1034-0352 - M6 基準球固定螺栓
用於將 Renishaw 基準球配件固定於三次元量床的M6 螺紋襯套。此產品專為安裝Renishaw 基準球座所設計。
A-1034-0354 - 5/16" 基準球固定螺栓
5/16" 螺紋襯套用於將 Renishaw 基準球套件安裝於CMM機床。此產品專為安裝Renishaw 基準球座所設計。
A-1034-0353 - 3/8" 基準球固定螺栓
3/8" 螺紋襯套用於將 Renishaw 基準球套件安裝於CMM機床。此產品專為安裝Renishaw 基準球座所設計。
Hartrol Plus 控制器搭配 Renishaw Set and Inspect 及 Reporter,體現「人機介面」智能化
在工業 4.0 的大趨勢下,各製造業生產商積極尋求如自動化、機聯網、大數據分析、工業感測與監控等技術,裝備自己以邁向智慧製造之路。但選用高品質且性能穩定的工具機還是精密鑄造與加工的基本需求,工具機的智能化操作以能減低人為錯誤及提升生產效益更是必備條件。
International Manufacturing Technology Show
Precision engineering and manufacturing technologies company Renishaw is showcasing its diverse technology portfolio and extensive experience in automated process control at IMTS 2018, 10-15...
老舊工具機的「第二人生」
頁的Spirax Sarco UK 投入 Renishaw QC20-W 無線循圓測試儀以確認其高階加工中心的幾何誤差、在運送至全新特別設計設施的前後。Spirax Sarco 公司是一家全球領先製造商,專門生產應用於蒸汽和工業流體控制與節能利用的優質產品。
HS20 長距離雷射編碼器
HS20 長距離雷射編碼器 HS20 雷射系統適用於嚴苛的機械工廠環境,60 m 以下軸長可達到正負百萬分之一(ppm 或 µm/m)的精度。 特性和優點 次微米解析度 -整合至機器回饋系統時,能以最高 2 m/s 的速率提供次微米回饋(取決於配置)。 非接觸式量測 -消除在支架和小齒輪或滾珠螺桿回饋系統中發現的相關誤差,例如遲滯、反向、機械及週期誤差。 容易配置與設定 -單組 dip...
Thank you for your enquiry
Thankyou for enquiring about Renishaw Raman spectroscopy products, a representative will be in contact shortly.
安裝影片
安裝影片 協助您安裝 Renishaw 工具機測頭量測系統 請選擇相關產品,然後就可以觀看產品安裝短片。 安裝 Renishaw 工具機測頭的影片指南。 下載 解決方案 - 提升工件品質和精確度,提高 CNC 加工中心的效率 Probing systems for CNC machine tools CNC ????????? The type of probing...
Automatic intelligent background removal
Automatic intelligent background removal 您可在單一光譜或多重光譜資料集使用智慧型擬合功能(包括時間序列、溫度序列及地圖),協助您節省時間,不必手動或主觀地消除背景。 聚焦拉曼頻帶 Renishaw 開發的智慧型擬合功能,是專門用於消除拉曼光譜的螢光背景。這樣可以產生僅含拉曼資訊的平坦光譜,不論背景形狀多麼複雜都沒問題。...
雷射編碼器服務與維修
Renishaw 提供完整的服務選項,可確保維持效能,符合貴公司的品質保證及業務需求。所有雷射編碼器均由英國服務中心技術高超的技術人員維修。除了標準維修外,也針對多種項目提供「換修」(Repair by Exchange, RBE) 裝置,作為符合成本效益的維修選項。
運動平台在真空環境中的應用藉由超高真空(UHV)光學尺提升穩定性
在工業界有不少製程需要在真空環境下進行,許多高精密產品在製造過程中也必需使用不同程度的真空技術,產品最後在大氣環境下使用。典型應用包括顯示面板中薄膜和基板之間的精密貼合製程、半導體製程中的薄膜濺鍍、晶圓檢測等等,任何相關的零組件都必須滿足真空環境的要求。
案例摘要
案例摘要 瞭解其他公司如何藉由減少廢品、消除錯誤及強化製程等方式,從 Renishaw 工具機測頭獲得價值。 改善我的製程連結 為什麼選擇測頭? 何時使用測頭? 測頭量測如何提供效益? 應用案例研究和新聞 案例摘要 量測詞彙表 技術文獻 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 軟硬體支援 工具機客製化解決方案 汽車 能源 電子 重工業 精密製造 ...
Renishaw 亮相 SEMICON Taiwan:精密量測引領半導體製程革新
Renishaw 亮相 SEMICON Taiwan:精密量測引領半導體製程革新 2025 年 8 月 全球精密工程與科學技術領導品牌 Renishaw 將於 9 月 10 日至 12 日參加 SEMICON Taiwan 國際半導體展,於南港展覽館二館四樓 S7458 攤位磅礡登場。本次以「Precision at every stage of semiconductor...
國際網站
Renishaw 網站提供 18 種語言。本頁面列出 Renishaw.com 的翻譯文字。
昆明機床 提升中國的 5 軸 CNC 工具機品質標準
沈機集團昆明機床股份有限公司(Kunming Machine Tool Company Ltd;KMTC) 已開發各式各樣「中國首創」的高效能工具機,在中國工具機開發及工具機產業界居於領先地位。Renishaw 身為量測市場領導廠商, 為KMTC提供先進的機器校正和效能評估解決方案,其中包括 XL-80 雷射干涉儀、QC20-W 伸縮式循圓測試儀系統、XR20-W 旋轉軸校正儀及 AxiSe...
Contact us about Raman spectroscopy
Contact us about Raman spectroscopy 價格及展示 深入瞭解本公司產品,或預約由本公司的拉曼光譜專家進行展示。 立即詢問 請按照以下連結將您的諮詢引導至正確的聯絡表單。如需尋找當地 Renishaw 辦事處,請使用全球聯絡資訊頁面 。 服務和應用支援 歡迎聯繫本公司團隊協助處理您的系統、維修及零件需求,或是與我們專業的拉曼應用科學家聯繫。 ...
Raman service and support
Raman service and support 一般諮詢 與我們聯繫提出有關本公司產品及服務的非特定問題,我們將指派其中一個團隊儘速與您聯繫。 聯絡我們 淘汰元件:2009 年之前製造的 inVia 拉曼顯微鏡 自 2021 年 1 月 1 日起,針對 2009 年之前製造的 inVia 拉曼顯微鏡,有多項關鍵元件在故障時將不再享有維修或更換服務。請在此 參閱完...
製造
Renishaw 的製造服務部門 (MSD) 透過位於 Stonehouse 的全新設施,在 80,000 平方英尺的工廠空間中規劃集團零件製造作業的配置。始於 2005 年 4 月的翻新工程已於 2005 年 12 月完工。
StreamHR™: generate high resolution chemical images
StreamHR™: generate high resolution chemical images 有效技巧 StreamHR 以使用者可定義的微小幅度,使樣品穿過雷射光點。如需最高解析度的影像,請使用高倍率 (高數值孔徑) 物鏡。 由於樣品移動、資料收集和資料讀取同步進行,而非在連續步驟中獨立進行,因此 StreamHR 可有效對應。在最短時間內提供您所需的影像。 ...
雷射干涉編碼器
雷射干涉編碼器 Renishaw 為 OEM 機器製造廠商提供高效能的雷射干涉編碼器解決方案,從大型航太中心到高精密半導體產業,都是此編碼器的應用領域。 雷射干涉編碼器實現了線性位置回饋的極致精度。 後續步驟 位置編碼器(例如 Renishaw 製造的編碼器),可將線性或旋轉運動轉換成電氣訊號,提供運動位置、速度和方向等資訊。 位置編碼器可採用各種不同的感應技術:Renisha...
QC20-W 循圓測試儀系統為二手工具機交易「保駕護航」
所有二手工具機買家都希望鑒定機台能否滿足製程精度要求。對於許多買家來說,僅由具備認證的查驗員進行購買前的檢查和全面靜態精度量測是遠遠不夠的,還需要進行更為嚴格的動態精度量測。工具機銷售商 U-MACHINE 採用 Renishaw QC20-W 循圓測試儀系統滿足客戶的進一步分析要求。
企業資訊
Renishaw 是全球領先的工程與科學技術公司,擁有精密量測與醫療的專業知識。
積層製造展示及貿易展
歡迎前往全球各地活動,深入瞭解 Renishaw 的積層製造產品及應用。
A-1034-0355 - 75 mm 基準球支柱延長桿含 M10 螺紋
A-1034-0355 75 mm 基準球支柱延長桿含 M10 螺紋 75 mm 螺紋支柱延長桿適用於 Renishaw 基準球配件。M10 螺紋。此產品專為安裝於Renishaw 基準球座與樞軸支柱及底板之間所設計。
齒輪製造商使用自動化機器人單元達到一致的品質要求
齒輪及變速箱製造商 Katsa Oy 委任 Flexmill Oy 設計及建構機器人單元,針對直徑範圍從 50 毫米至 1.5 公尺的各種齒輪進行精加工及去毛邊的動作。此特別單元採用 Renishaw RMP60 測頭,安裝在客製化的刀把上,由 ABB 機器人用於收集重要的零件位置資訊,然後再進行精加工及去毛邊作業。
沉痛悼念 David McMurtry 爵士
沉痛悼念 David McMurtry 爵士 如需獲取更多有關 Renishaw 及其產品的圖片、影片、公司簡介或資訊,請上我們的媒體中心 2024 年 12 月 Renishaw 懷著無比悲痛的心情宣告,我們的共同創辦人兼非執行董事 David McMurtry 爵士已經離世。 1973 年,David McMurtry(2001 年獲封爵士)與同為勞斯萊斯 (Rolls-Royce)...
突破傳統檢測方法的雷射校正工具
雷射量測在現代工業製造的應用可說是越來越普及,對於如半導體、面板、太陽能這類精密製程設備更是必不可少。而千分錶、花崗石角尺、自動準直儀等傳統檢測工具,無論在精度、效率或是靈活性上,早已不能滿足當今市場的需求。在使用和成本控制層面上,廠商們更往往面臨不少挑戰,尤其是針對少量多樣、五花八門的專用設備更是如此。位於台灣台中市的專用設備製造商 — 上舜精密實業有限公司(以下簡稱上舜精密),採用了 R...
校正產品支援影片
Renishaw 校正產品的使用、維護或疑難排解支援影片。觀看影片瞭解如何校準 XL-80 雷射干涉儀進行線性量測。
Raman software: analysis
Raman software: analysis 取出資料 WiRE 可匯出結果、光譜及影像至其他應用程式,以便用於報告、科學論文及其他項目。 WiRE 提供自訂標籤,可讓您選擇印出時需要顯示的參數 匯出原生解析度影像 - 您不必擔心螢幕解析度,一定能夠獲得清晰影像 將單一和多個光譜匯出為不同的光譜格式 如果您需要更專業的分析,WiRE 可將其檔案資料儲存為一系列第三方格式,包括 Mat...
MRS modular rack system
MRS modular rack system 關於MRS MRS模組化更換架系統為Renishaw測頭和探針更換架提供平臺。它包括一個用於固定測頭或探針更換器的橫桿(長400毫米、600毫米或1000毫米)和長度可選、可為長探針和延長桿預留空隙的互連支腳。 該橫桿與SCP600和SCP80(分別用於SP600 和SP80 的探針更換連接埠)、ACR3 (自動更換架)和FCR25...
Raman software: control
Raman software: control WiRE: 可在儀器啟動時自動參照馬達,確保馬達位於正確位置 可在您變更儀器配置時,將關鍵光學元件移往其校準位置。您不需要手動校準元件 可在精密作業期間同步機械元件和電子裝置(例如 SynchroScan 光譜擷取及 StreamLine 快速產生化學影像) 執行性能檢查及儀器校正 儀器控制 WiRE™...