Filter by
Results found for Renishaw
Renishaw 推出加長型 FORTiS™ 光學尺
Renishaw 推出加長型 FORTiS™ 光學尺 2024 年 10 月 全球量測專家 Renishaw 已可提供加長型封閉式光學尺,以支援大型工具機的研發。客戶最長可選擇 4.
改裝 CMM 提升量測速度
改裝 CMM 提升量測速度 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 * MeasureMax 為 Hexagon Metrology Inc.
校正產品的品質與符合性
全球許多 Renishaw 使用者都能證明 Renishaw 雷射與循圓測試儀的效能和可靠性。我們的產品性能多年來均通過國家標準實驗室的驗證,而使用者也見證系統「開箱」後即可運作的可靠性,而這也是多年來我們的維修一直保持在最低水準的關鍵。
Renishaw台北國際工具機展重裝上陣,展現智慧製造實力
2019 年2月20日 - 工具機產業引頸期盼的兩年一度重頭大戲 - 台北國際工具機展 (TIMTOS) 即將於 3 月 4 日至3月9日熱烈開展!全球精密量測領導廠商 Renishaw將重裝上陣,於台北南港展覽館2館的 P0114 攤位帶來「Benefit from the factory of the future, today」的訊息呈現,透過應用於智慧製造製的精密量測解決方案,展現...
光學尺安裝指南及影片
光學尺安裝指南及影片 下載 Renishaw 光學尺安裝及使用指南,適用於增量式、絕對式、線性、旋轉、部分弧線系統。 請觀看我們的安裝影片 ,協助您輕鬆快速地設定 Renishaw 光學尺系統。 封閉式光學尺 開放式光學尺 安裝影片 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 RG2...
Renishaw 自動化展「精準」佈局:運動控制,捨我其誰
延續上屆「台北國際自動化工業大展」廣獲好評的氣勢,全球精密量測專家 Renishaw 本次將於 8 月 24 日至 27 日,於台北南港展覽館一館 4 樓 N726 攤位,擴大展出位置回饋系統於精密量測領域的一系列自動化應用演示,以「精、準」的佈局,再度強力宣示「運動控制,捨我其誰」的核心願景。
齒輪製造商使用自動化機器人單元達到一致的品質要求
齒輪及變速箱製造商 Katsa Oy 委任 Flexmill Oy 設計及建構機器人單元,針對直徑範圍從 50 毫米至 1.5 公尺的各種齒輪進行精加工及去毛邊的動作。此特別單元採用 Renishaw RMP60 測頭,安裝在客製化的刀把上,由 ABB 機器人用於收集重要的零件位置資訊,然後再進行精加工及去毛邊作業。
介紹 Renishaw 和其活動對於日常生活與產業影響的短片。
這是一部由 Halo Films Ltd.
FixtureBuilder 軟體支援
FixtureBuilder 軟體支援 Step one text FAQ 4 FAQ 4 FixtureBuilder graphic with icons Step 3 text FAQ 4 Step 2 text FAQ 4 Step 4 text FAQ FixtureBuilder 培訓 以下提供一系列的培訓影片,由我們的夾具專家逐步引導。培訓影片說明方便操作的主要功能。...
Renishaw 測頭量測技術協助 Equinox 3D 大幅減少人工處理時間
Equinox 3D 是專業製造商針對各式各樣的產業生產玻璃纖維產品,經常接觸各種複雜精細及量身訂製的設計。該公司位於英國的法弗舍姆 (Faversham),在製程中採用 Renishaw 測頭量測系統之後,能在短時間內準確且可靠地滿足客戶的特殊要求。
Renishaw 光學尺全面提升直驅馬達的整體性能
Renishaw 光學尺全面提升直驅馬達的整體性能 線性馬達的非接觸工作原理使它在精度和速度方面有明顯優勢。傳統轉台應用於機台上作為第 4 或第 5...
ASMPT 借助 Renishaw 技術強化高性能運動控制能力
隨著半導體產業向 3 nm 節點及更先進的技術邁進,組裝和封裝設備在工藝穩定性、生產效率和品管方面面臨巨大挑戰。ASMPT 多年來一直採用 Renishaw 各種光學尺產品,包括 ATOM DX 和 VIONiC™ 增量式光學尺系列以及 RESOLUTE™ 絕對式光學尺系列。
Renishaw 強力布局 TMTS :重量級量測方案,即將亮相
挾帶著銳不可當的創新氣勢,全球工業工程領域的領導廠商 Renishaw 將於 3 月 27 – 31 日舉行的 TMTS 2024(台灣國際工具機展)中,強力宣告將帶來最新精密量測、製程控制及位置回饋等完整創新技術,更將揭曉重量級量測解決方案的神秘面紗,期待您蒞臨南港展覽館一館 4 樓 L0618 攤位參觀和交流。
ATOM™ 光學尺協助 JUSTEK 實現客製化運動控制解決方案,進而提升利潤
Renishaw 提供客製化量測解決方案協助客戶開發新創產品。JUSTEK Inc. 是一家位於韓國京畿道的運動控制零件領導廠商。該公司設計和製造直線電機、直驅旋轉 (DDR) 電機、運動平台和輸送帶等。
精度決定一切
在航太和汽車領域的精密工程應用中,需要主動檢驗複雜的零件。義大利的外包製造商 R. Busi 做出了重要決定 — 使用五軸三次元量床 (CMM) 執行檢測。Renishaw 五軸測頭座幫助 R. Busi 公司解決了日益複雜的零件設計檢驗難題,並且滿足其公差和重複性要求。
更換器促銷
更換器促銷 最佳測頭和測針組合 Renishaw 模組化的測頭量測系統能讓客戶選擇最佳的測頭和測針組合,以適應每項特徵和元件。 透過 Renishaw 所提供的模組化測頭量測系統,客戶能體驗到額外的模組更換優點,並最佳化其效能。免費! 免費的 Renishaw 交換架和測頭模組 向加盟 CMM 供應商所購買的每個新 PH10 PLUS 測頭*。 *適用條件。 向 Renishaw ...
GoProbe 下載
GoProbe 使 Renishaw 測頭量測系統快速且易於使用。GoProbe 提供簡化的使用者介面及容易使用的量測循環。此套件包括容易使用的訓練套件及智慧型手機應用程式,提供簡單又強大的製造解決方案。
Hartrol Plus 控制器搭配 Renishaw Set and Inspect 及 Reporter,體現「人機介面」智能化
在工業 4.0 的大趨勢下,各製造業生產商積極尋求如自動化、機聯網、大數據分析、工業感測與監控等技術,裝備自己以邁向智慧製造之路。但選用高品質且性能穩定的工具機還是精密鑄造與加工的基本需求,工具機的智能化操作以能減低人為錯誤及提升生產效益更是必備條件。
TS27R 接觸式刀具設定測頭
TS27R 接觸式刀具設定測頭 安裝 Renishaw TS27R 刀具設定系統的影片指南。 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 安裝影片 TS27R - PROBE INSTALLATION TS27R - STYLUS MOUNTING AND ALIGNMENT TS27R - SYSTEM COMPONENTS TS27R - PROBE CA...
TRS2 非接觸式破損刀具檢測系統
TRS2 非接觸式破損刀具檢測系統 安裝 Renishaw TRS2 破損刀具檢測系統的影片指南。 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 安裝影片 TRS2 - INSTALLATION TRS2 - MAINTENANCE TRS2 - IMPORTANT SYSTEM INFORMATION TRS2 - FINAL LASER ALIGNMENT ...
改裝合作夥伴
Renishaw 的 UCC 控制解決方案已上市多年,並仍不斷進化,以同時為接觸觸發式測頭量測、掃描和高速掃描應用,提供無與倫比的多功能性。Renishaw 控制器、伺服功率放大器和搖桿單元,皆已公認是極為成功的升級改裝解決方案。為維持高水準的支援和服務,Renishaw 在全球各地擁有許多培訓和認證過的 UCC 改裝商。
Renishaw inVia 用於研究秦始皇兵馬俑
Renishaw inVia 用於研究秦始皇兵馬俑 欲獲取更多有關Renishaw及其產品的圖片、視頻、公司簡介或資訊,請訪問我們的媒體中心 。 2019 年 7 月 秦陵兵馬俑被譽為「世界第八大奇蹟」, 於1974年在陝西省臨潼縣西楊村發現,位於秦始皇陵園東側1千米處,後經考古隊發掘、探測共發現了三個俑坑,總面積有2萬多平方米,內有陶質兵馬俑近8000件、戰車百餘乘。 秦俑坑及秦始皇陵...
Renishaw calibration systems essential as ‘déjà vu’ hits rebuild specialist Murrall & Lang
In 1989, Leeds-based Dana Spicer needed a large, heavy duty CNC machining centre, to mill, drill, and bore the ends of 2-metre long axle beams, for heavy off-road vehicles.
3DHISTECH 顯微鏡現已採用 Renishaw 編碼器
3DHISTECH 總部位於匈牙利布達佩斯,專門設計及製造全球最快、產能最高的自動化全景數位玻片掃描器:P1000。P1000 是高精度掃描電子顯微鏡,除了方便大型病理實驗室為醫學樣本拍攝超高解析度影像之外,更可在無人操作的狀態下運作長達 2 天。
控制器
控制器 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 Renishaw 的 UCC 通用 CMM...
A-2116-0153 - Renishaw RP1/2 C 扳手
用於拆開測頭前蓋的 RP1/2 C 扳手。
Renishaw Equator™ 檢具協助主要航太製造商提升產量
Senior Aerospace Weston 希望以更高的效率檢測關鍵航太結構零件,因此尋求 Renishaw 提供超越同級的 Equator™ 檢具系統。Equator 檢具縮短約 75% 的零件檢測時間,提供更全面的產品追溯性。
Renishaw XK10 校準雷射系統幫助 Metecno Oy 提升製造能力
為確保向大型客戶交付高品質機器,專業機器製造商 Metecno Oy 與全球工程技術領域公司 Renishaw ,合作導入了幾何誤差量測系統。在購買了 XK10 校準雷射系統後,Metecno Oy 能夠自主完成更多品保製程,不僅提升了高品質機器製造能力,而且可確保滿足新客戶的技術規格要求。
Renishaw 光學尺全力提昇表面貼裝元件印刷技術
電子產品,尤其是智慧型手機,平板電腦等 3C 產品,預計未來將會持續往高性能,輕薄微型化的方向發展。台灣友厚新科技股份有限公司一直致力為業界開發針對工業製程的高階設備,與 Renishaw 追求創新的理念一致,他們開發的被動元件印刷設備採用 Renishaw ATOM 系列超微型光學尺系統,為電子產品實現微型化。
Renishaw 循圓測試儀讓醫療業客戶自信展現實力
近年來,Sandvik Medical Solutions 公司一直是 Renishaw 循圓測試儀系統的忠實用戶,藉此驗證其工具機的性能。Sandvik 的總部設在英國謝菲爾德市 (Sheffield),是醫療保健業眾多全球知名品牌的主要供應商,主力生產熔模鑄造、鍛造和拋光醫療植入體,以及應用於人工關節置換術和脊柱外科手術的醫療儀器。
校正服務、維修與重新校正
校正服務、維修與重新校正 為何要重新校正? 您的 Renishaw 量測系統是一部精密的儀器。即使已對系統進行完善的保養,機械組件的磨耗和電子組件的漂移仍可影響量測精度,並可能導致數值超出所需精度。 Renishaw 建議您定期為 Renishaw 系統組件進行重新校正,以符合品質保證系統需求,使您對系統達到規定的量測精度有信心。 所有 Renishaw...
NC4 固定非接觸式刀具設定測頭
NC4 固定非接觸式刀具設定測頭 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 安裝 Renishaw NC4 (固定) 非接觸式刀具設定系統的影片指南。 安裝影片 NC4F - INSTALLATION NC4F - INTERFACE INSTALLATION NC4F - MAINTENANCE NC4F - ALIGNMENT PROCESS NC4F...
光學尺診斷工具
光學尺診斷工具 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 可協助處理 ATOM™ 增量式光學尺的棘手安裝與系統最佳化。 ATOM 診斷套件 可協助處理 TONiC™ 增量式光學尺的棘手安裝與系統最佳化。 TONiC 診斷套件 尋找適合您的診斷工具 若您在運動控制安裝作業遇到挑戰或困難,可選擇我們所提供的一系列選購診斷工具和套件,...
公司新聞
Renishaw 最新的公司新聞、個案報導及公告,涵蓋研發與製造,以及 Renishaw 全球各地辦事處廣大的支援網絡
法律聲明
法律聲明 公司聯絡資訊 本網站由 Renishaw plc 擁有和營運,註冊辦事處:New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, United Kingdom.
Renishaw 金屬 3D 列印技術助國研院儀科中心推動生醫產業創意與發展
3D 列印技術發展快速,應用領域包括從汽車、服裝、人造器官、交通工具零組件、以至生活用品或時尚配飾等。將 3D 列印應用在醫療產業亦更見廣泛,伴隨全球對生物科技、醫療、健康照護產業需求日益增加,積層製造 - 特別是金屬 3D 列印技術 - 更被視為成為未來生醫科技應用的一大趨勢,除了可突破傳統加工的限制,避免材料浪費,亦有效縮短複雜工件設計與製作時間,提升生產與醫療效率,因而備受矚目。 國...
最大化機器正常執行時間: Renishaw Central 將機器的 每週執行時間增加 79 小時
Renishaw Central 源於我們在自家廠房內實現製造和量測過程的數位化、視覺化和可控性的需求
令人安心
令人安心 頂級的產品和相配的支援服務 使用者可在前 3 個月內購買 Renishaw 延長保固,以確保您珍貴的 CMM 產品,在原始保固到期之後仍能受到保護。 若您希望瞭解更多關於 Renishaw 的 CMM 產品延長保固,或想要購買該保固,請洽詢您當地的 Renishaw 辦事處或產品廠商,並提供您產品的序號。 所有 Renishaw CMM 產品皆提供標準保固,能確保您在發生問...
針對工具機在組裝時進行快速檢測, HURCO 採用 XK10 校準雷射系統
台灣工具機產業一直以來都是憑藉彈性製造和出色的應變能力,擅於為客戶提供客製化方案著稱。配合成熟的板金加工體系,讓台灣具備高組裝效率和完整的零件供應鏈等優勢。一台工具機從零件加工、組裝到成型,每一道工序都必需做好品質控制才能確保工具機發揮最大的性能。如何提升檢測效率是各大廠商所面臨的挑戰。美國工具機生產商 HURCO 位於台灣的生產基地通過採用 Renishaw XK10 校準雷射系統,大幅提...
Renishaw Equator™ 300 檢具系統加速新冠病毒檢測試劑盒的生產
在全球面對新冠肺炎疫情 (COVID-19) 的挑戰中,快速將新冠病毒檢測試劑盒完成並出貨是致勝的關鍵。為達到塑膠試劑盒零組件的大規模生產,量測環節絕不能成為掣肘整個生產流程的瓶頸。受客戶委託,來自愛爾蘭的 Verus Metrology Partners (Verus) 公司開發出可提升量測效率的全新解決方案,實現了量測速度與生產速度兼顧的雙贏。
QuantAM 建置準備軟體
QuantAM 建置準備軟體 QuantAM 配備人性化的工作流程及便利導覽特色,可接受 CAD 以 .
Renishaw 製程控制技術協助汽車零組件製造商大幅縮短生產週期、加快交貨速度
Renishaw 製程控制技術協助汽車零組件製造商大幅縮短生產週期、加快交貨速度 2022 年 04 月 隨著新型大批量、高價值汽車零組件的生產訂單不斷增加,OMG 急需尋求工件檢測的替代方案。藉由對機邊比對量測和機上測頭量測技術的投資,OMG 提高了生產效率並降低了廢品率。 欲獲取更多有關 Renishaw 及其產品的圖片、影片、公司簡介或資訊,請造訪我們的媒體中心 。 下載 OMG...
Renishaw Central 在產線現場實現閉迴路製程控制
本影片重點介紹了 Renishaw Central 如何在產線現場實現閉迴路製程控制。
Renishaw台灣國際工具機展精銳出擊,全方位量測解決方案助力智慧製造必備需求
兩年一度的台灣國際工具機展 (TMTS) 將於11月7日至11月11日於台中烏日高鐵特區盛大開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw將於 3、4館的 3B433 攤位帶來全系列量測解決方案及積層製造 (又稱3D列印) 系統,透過「設計-製造-加工-量測」的模擬智慧製造流程概念,展現出量測技術能為自動化製程所帶來的生產效益。
校正白皮書
校正白皮書 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 服務和支援 Renishaw 為客戶服務與支援所投入的努力,贏得了備受肯定的聲譽。如果您需要技術諮詢,可以在技術支援資料庫 輕鬆取得各種指南及下載,此外也可以聯繫我們的全球支援團隊 。 ...
Renishaw 工具機展大秀量測新實力,製程監控再升級
因應疫情挑戰,國內兩大工具機展將首度攜手舉辦「TIMTOS x TMTS 2022」聯展,於 2 月 21 日至 26 日在台北南港展覽館盛大舉行,被視為今年初全球工具機產業的最大盛事。全球精密量測領導廠商 Renishaw 也蓄勢待發,將於南港展覽館 2 館的 P0314 攤位帶來新世代的自動化製程監控解決方案,在「機台組裝與校準 – 零組件生產 – 品質監控」的製程環節中注入關鍵附加價值...
A-9715-0100 - RTLC 增量式 20 μm 間距線性光學尺 (長度 1000 mm,±5 μm/m 精度,自黏式安裝)
A-9715-0100 RTLC 增量式 20 μm 間距線性光學尺 (長度 1000 mm,±5 μm/m 精度,自黏式安裝) A-9715-0100 為一長度 1 m (1000 mm) 的 RTLC20-S 增量式編碼器帶光學尺。
DUKIN 三次元量床配置 Renishaw 光學尺作精確位置反饋
加工工件的尺寸是否準確,會直接影響到系統的整體正常運作以至精度等性能表現,尤其是汽車發動機中的汽缸閥,飛機發動機中的葉片等這些設計精密的機械機構,加工精度要求極高,絕不容許絲毫的偏差。經過多年來測量技術的不斷發展,現今先進的三次元量床 (CMM) 已能夠準確量測工件的尺寸以及通過掃瞄採集工件的表面數據。 建基韓國的 DUKIN 公司,多年來與雷尼紹合作無間,在市場上推開多款配置 Renish...
Raman spectroscopy’s potential to identify diseased cartilage in osteoarthritis
A group of researchers and clinicians at University College London, Royal Veterinary College and Charing Cross Hospital , led by Dr Riana Gaifulina, have demonstrated that Raman spectroscopy could...
Quickstep Technologies halves part set up time
The combination of MSP’s NC-Checker and NC-PerfectPart software is delivering significant savings for Quickstep Technologies’ manufacturing processes.