Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
A-5926-0224 - EX1 接觸觸發式測頭延長桿,L 35 mm
35 mm 延長用於 Equator™ 上的 TP20。
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺 輕鬆查錯和維護 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View 軟體可提供全方位即時光學尺資料回饋,以執行更具挑戰性的安裝與現場診斷作業。尤其有助於光學尺隱藏於機器中的應用,其能夠以最短的停機時間進行即時診斷。直觀的軟體介面具有以下功能: 遠程校正 在整個軸上達到訊號優化 讀頭刻線距離指示...
Equator™ 系統配件
Equator™ 系統配件 手動及自動化配件 詳細資訊 按鈕介面 - A-6088-0010 Equator 按鈕介面可用於進行 Equator 系統的按鈕操作。必要時,可使用寸動鍵移動 Equator 檢具系統,而且還有按鈕可用於初始對準、在標定/量測模式之間切換、變更檢視畫面,以及錯誤復原。 REN-IO、I/O 介面單元(含 EZ-IO 授權)-...
R-QLPC-501818-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™ 底板,0.50 吋 × 18.00 吋 × 18.00 吋
CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板採用數個間隔 0.
R-QLPC-501212-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™ 底板,0.50 吋 × 12.00 吋 × 12.00 吋
CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板採用數個間隔 0.
Renishaw 與 RLS 共同推進機器人的發展之路
協作機器人的變革將改變老年人的輔助護理方式,人們與工作環境的互動,甚至外科醫生施行心臟手術的方式。RLS d.o.o. 是 Renishaw 的關聯公司,與德國 TQ-RoboDrive 公司(TQ 集團的關係企業之一)有多年的密切合作關係。
Renishaw Equator™ 檢具系統將 NIMS 金屬加工培訓的零件檢測時間大幅縮短 85%
Renishaw Equator™ 檢具系統將 NIMS 金屬加工培訓的零件檢測時間大幅縮短 85% Renishaw 針對 NIMS 認證提供' Equator 檢具系統套裝 NIMS 簡介 NIMS 是一家非營利組織,自 1995...
REVO-2 和 ATOM™ 光學尺
REVO-2 是三次元量床上使用的改良版 Renishaw 革命性多重感測器五軸量測頭,內含 Renishaw 最新的 ATOM™ 增量環形光學尺,其兩軸(偏角和刻距)上帶有 RCDM 旋轉(角度)玻璃碼盤。這款 ATOM 微型編碼器提供前緣精度和速度,能夠快速進行零件的表面掃描。
搭載 SPRINT™ 技術的機上掃描測頭
搭載 SPRINT™ 技術的機上掃描測頭 Renishaw advantage MPD 透過 Renishaw 的 SPRINT 技術,發揮高速及高精度的機上掃描測頭潛能。我們針對 CNC 工具機提供獨一無二的掃描測頭,擷取高度準確的 3D 資料,協助您打造最高等級的製程。 靈活彈性且功能豐富的測頭量測 ...
Equator-X™ dual-method gauge for shop floor inspection
The Equator–X 500 dual-method gauging system brings high speed measurement to the shop floor with its unique dual measurement functionality, deploying both absolute and comparison inspection on a...
Enhancing micro-milling precision with FORTiS-N™ enclosed encoders
Anderson depends on Renishaw’s cutting-edge metrology solutions to ensure the highest levels of accuracy and quality.
使用中的 Equator™ 檢具
使用中的 Equator™ 檢具 全球已經有數以百計的製造商,使用低成本的 Equator 檢具系統提升量測靈活性和檢測能力,請趕快加入他們的行列。 應用 全球有數千個使用中的 Equator 檢具,範圍遍及各式各樣的應用及客戶。 瞭解客戶有多麼欣賞我們的產品及服務,並希望向他人分享自己的成功案例,對我們而言是最棒的讚美。請參閱我們的案例分析 區段。 同樣地,我們在關鍵應用區段詳述...
Virsa™ Raman analyser
Virsa™ Raman analyser 符合性 第 3B 級1雷射產品 1如 IEC 60825-1:2014 規範之定義 應用 功能 高效能可攜式光纖結合拉曼系統 高空間解析度 x/y < 1 µm、z < 2 µm 即時白光樣品檢視提供準確的樣品鎖定 電動 x/y/z 軸系統,能夠讓物鏡準確定位,適用於單點或對應用途 可搭配使用物鏡鏡頭朝向...
Productivity+™ 掃描套件 - Adaptive Cut Toolkit(可調適切削工具套件):仿形切削應用
本影片示範如何使用 Productivity+™ 掃描套件和 OSP60 SPRINT™ 掃描測頭執行極快且自動化的曲面 2D 輪廓件的仿形適應性切削操作。
適用於 XL-80 的 QuickViewXL™ 即時量測
適用於 XL-80 的 QuickViewXL™ 即時量測 簡易的圖形介面具有彈性極高的操作特性,因而無需預先定義量測目標及順序 - 僅需指出並量測。 QuickViewXL™ 具備最適用於研究與開發及現場分析的工具,此工具可快速且輕易的調查、檢閱及描述運動系統的特性,如線性定位、速度加速時間、過行程和到達目標位置所需的穩定時間以及共振與阻尼。 及時擷取的資料透過「示波器」方式顯示。...
Blog post: Explaining the ATOM™ encoder’s advanced eccentricity measurement system
Renishaw’s ATOM encoder is a miniature incremental encoder that combines best-in-class performance with the benefits of advanced installation and set-up.
inLux™ SEM Raman interface
inLux™ SEM Raman interface 了解更多 請告知我們您的 SEM 配置,以瞭解您的掃描電子顯微鏡是否相容於 inLux SEM 拉曼介面。請利用以下連結填寫簡表,我們的專家將會與您聯繫。 填寫表單 創新的 inLux™ SEM 拉曼介面將高品質拉曼功能導入 掃描電子顯微鏡 (SEM) 室之中。現在您可收集拉曼光譜產生 2D 及 3D 影像,並在 SEM...
夾具
適用於三次元量床、影像量測系統及 Equator™ 檢具系統的模組化夾具系列。
OPTiMUM™ 鑽石測針系列產品將於 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展展出
Renishaw 是全球精密工程及製造技術公司,將於 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展 (9 月 16 日至 21 日) 展出全新 OPTiMUM™ 鑽石測針系列產品。
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RELA30 線性光學尺
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RELA30 線性光學尺 功能安全認證 RESOLUTE FS 系列是一套真正絕對式開放光學尺系統,並符合下列功能安全標準認證: ISO 13849 類別 3 PLdIEC 61508 SIL2IEC 61800-5-2 SIL2 特定機械安全功能,如安全限速 (SLS)...
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 REXA30 旋轉(角度)環
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 REXA30 旋轉(角度)環 外部介面選項 Siemens DRIVE-CLiQ 外部介面 Siemens DRIVE-CLiQ 序列介面必備 此介面亦提供適用於高精度旋轉系統的雙頭輸入 顯示通訊警報 重複讀頭 LED 其他可用的序列介面不需要外部介面。 序列介面 說明 BiSS Safety Renishaw...
模組化及客製化夾具
模組化及客製化夾具 我們的模組化及客製化夾具提供快速及可重複的夾持設定,協助提升檢測程序的產能、再現性及精度。 無論是檢測航太、汽車、電子、工業或醫療應用的零件,Renishaw 夾具可根據您的夾持需求提供完整的解決方案。 其他夾具解決方案 Renishaw 推出一系列模組化及客製化夾具和軟體,專為三次元量床 (CMM)、Equator™ 檢具及影像量測所設計。 為何選擇...
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RTLA30 線性光學尺
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RTLA30 線性光學尺 什麼是 RESOLUTE FS 光學尺? RESOLUTE FS(功能安全)系列是真正絕對式精細刻距光學尺系統,該系統能夠抵擋汙物,其規格令人印象深刻,為位置回饋領域帶來新的突破。RESOLUTE 是世界上第一個能在高達 100 m/s 的速度下,實現 1 nm...
Automotive transmission supplier Flexible Concepts guarantees process capability with Equator™ gauge
Automotive transmission supplier Flexible Concepts is using innovative engineering coupled with the Renishaw Equator gauge to guarantee its process capabilities and deliver a highly reliable service...
Equator™ 檢具案例分析
許多加工現場使用者認為,將 Equator 整合至生產製程中能大幅降低成本、產線自動化並能改善效率。
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RSLA30 線性光學尺
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RSLA30 線性光學尺 什麼是 RESOLUTE FS 光學尺? RESOLUTE FS(功能安全)系列是真正絕對式精細刻距光學尺系統,該系統能夠抵擋汙物,其規格令人印象深刻,為位置回饋領域帶來新的突破。RESOLUTE 是世界上第一個能在高達 100 m/s 的速度下,實現 1 nm...
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RESA30 旋轉(角度)環
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RESA30 旋轉(角度)環 什麼是 RESOLUTE FS 光學尺? RESOLUTE FS(功能安全)系列是真正絕對式精細刻距光學尺系統,該系統能夠抵擋汙物,其規格令人印象深刻,為位置回饋領域帶來新的突破。RESOLUTE 是世界上第一個能在高達 100 m/s 的速度下,實現 1 nm...
Renishaw 絕對式光學尺搭配 BiSS® C 序列介面 - 相容產品
Renishaw 絕對式光學尺搭配 BiSS® C 序列介面 - 相容產品 Galil Galil 是運動控制器的頂尖製造商,在此領域之中一直是業界的主要創新廠商。Galil 提供客戶目前最強大、最具成本效益且易用的運動控制器,旗下廣泛的運動控制器擁有優異的技術支援作為後盾,可適用於要求絕對精密的最嚴苛應用項目。如需詳細資訊,請造訪 Galil...
StreamHR™: generate high resolution chemical images
StreamHR™: generate high resolution chemical images 有效技巧 StreamHR 以使用者可定義的微小幅度,使樣品穿過雷射光點。如需最高解析度的影像,請使用高倍率 (高數值孔徑) 物鏡。 由於樣品移動、資料收集和資料讀取同步進行,而非在連續步驟中獨立進行,因此 StreamHR 可有效對應。在最短時間內提供您所需的影像。 ...
FORTiS™ 封閉式光學尺防護等級 (IP) 測試
FORTiS™ 封閉式光學尺的防護等級為 IP64(搭配空氣過濾組使用時): 通過了防護等級 IPX3 和 IPX4 的防水測試,以及防護等級 IP6X 的防塵測試 DuraSeal™ 密封條具有卓越的防水與防塵性能,可防止進水和效能下降
FORTiS™ 封閉式光學尺產品測試
Renishaw 在設計、製造及操作可在工具機等嚴苛環境中使用的量測產品方面,擁有數十年的豐富經驗。這些經驗啟發我們針對 FORTiS 封閉式線性光學尺範圍執行嚴苛的測試計畫,測試內容包含:振動、密封磨損、防護等級 (IP)、長時間在機器腔體中運作、鹽霧(霧)、耐化學性、墜落與衝擊。
TONiC™ optical encoders support the latest generation of CMMs from COORD-3
A continuous product development cycle, horizontal organisational structure and streamlined range of model sizes have made COORD-3 a global CMM brand.
inVia™ Raman microscope aids the development of the world's lightest mechanical watch
In January 2017, the world’s lightest mechanical chronograph watch was unveiled in Geneva, Switzerland, showcasing innovative composite development by using graphene.
Application note: Miniaturising innovation in the encoder business with the ATOM™ encoder
An introduction to the ATOM encoder series and its applications.
Thorlabs selects TONiC™ encoders for its motion stages after in-house testing
Thorlabs designs and manufactures a wide array of photonics equipment and selected Renishaw’s TONiC series to equip both the Thorlabs DDS600 600 mm long travel stage and the MLS203 microscope stage,...
機上掃描 — 3D 表面擷取
使用搭載 SPRINT™ 技術的 Renishaw OSP60 掃描測頭,可藉由Productivity+™ Freeform Surface Toolkit 和 Productivity+™ Blade Toolkit 量測葉片或葉盤等複雜的自由曲面。
藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針 Renishaw 協助汽車業客戶攻克檢測難題
採用 Renishaw Equator™ 300 自動化檢具系統之後,Linex Manufacturing 滿足了所有檢測速度和精度的要求。然而,在導入工作空間更大的 Equator™ 500 檢具系統之前,他們在實施某個專案的過程中發現,工件邊緣的螺絲孔正好位於檢具系統的工作空間之外,即使在標準測針上使用延長杆也無法接近螺絲孔。最後,他們使用積層製造的客製化測針解決了這個難題。
Equator™ 檢具關鍵應用
Equator™ 檢具關鍵應用 工業範例 Equator 檢具系統獲得各家製造商使用,可檢測各式各樣的零件。請參閱以下的各項工業範例,瞭解 Equator 檢具如何用於檢測零件,以及其中達成的一般成果。
BiSS® 序列介面支援
Renishaw 絕對式光學尺支援 BiSS®(單向)開放式序列介面。BiSS 為高速序列通訊協定,特別適合用於需要高加速能力、平順速度控制、優異雙向重複性及可靠位置穩定性的動態軸。另外還提供適用於 RESOLUTE™、EVOLUTE™ 及 FORTiS™ 絕對式光學尺的專有序列介面選項。
雷射編碼器 CAD 模型
雷射編碼器 CAD 模型 RLE CAD 模型 HS20 CAD 模型 Air temperature sensor Material temperature sensor 15 mm DI periscope assembly Mirror mount kit RCU10 single axis compensator RLD detector head 90 degrees RLD...
用於工件驗證的 SPRINT™ 技術
此影片展示了在 Mazak INTEGREX 機台的環繞加工應用中,如何透過 SPRINT™ 技術進行工件驗證
校正 CAD 機型
校正 CAD 機型 CAD 機型 - XL-80 雷射系統 CAD 機型 - 雷射系統光學鏡組 CAD 機型 - XR20 無線旋轉軸校正儀 CAD 機型 - QC20 循圓測試儀 CAD 機型 - XM-60 多光束校正儀 CAD 機型 - XK10 校準雷射 Air temperature sensor Material temperature sensor Tripod stage...
光學尺安裝指南及影片
光學尺安裝指南及影片 下載 Renishaw 光學尺安裝及使用指南,適用於增量式、絕對式、線性、旋轉、部分弧線系統。 請觀看我們的安裝影片 ,協助您輕鬆快速地設定 Renishaw 光學尺系統。 封閉式光學尺 安裝影片 開放式光學尺 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 RG2 增量式光學尺 - 不建議用於新設計 RG4 增量式光學尺 - 不建議用於新設計...
ASTRiA™ inductive rotary absolute encoders
The ASTRiA inductive rotary absolute encoder delivers high-accuracy position measurement.
葉片工程設計和製造的工具套件
葉片工程設計和製造的工具套件 Renishaw 葉片工具套件結合 MODUS™ Blade 規劃工具、SurfitBlade™ 及 MODUS™ 計量軟體的各項功能,可協助突破機翼元件標準量測技術的各種限制。 傳統方法是以有限的截面數判定葉片檢測結果。不過 REVO 5 軸量測系統的掃掠掃描技術,可協助您精準快速地量測及評估完整葉片,收集和分析無限截面數的高精度觸覺測頭量測資料。 R...
RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學
RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學 2021 年 7 月 IRELEC Alcen 是一家法國科技公司,總部位於格勒諾布爾 (Grenoble),專為全球同步加速器設施製造光學機械和機器人等系統。 同步加速器(一種粒子加速器)是一種極其強大的 X 射線,可用於材料物理學、化學和分子生物學等領域的科學研究。英國牛津郡的鑽石光源 (Diamond Light Source, DLS) 就...
VIONiC™ 光學增量式光學尺系列
VIONiC™ 光學增量式光學尺系列 您需要量測哪種形式的運動? ADTpro-100 : 手持獨立式光學尺診斷工具,無需使用電腦或其他設備。 配備內建彩色觸控螢幕。 簡易直覺的操作方式搭配隨插即用功能,有助於系統設定及校正。 可透過介面連接選購的 ADT View 電腦軟體,用於儲存光學尺資料,作為系統設定和效能記錄。ADT...
EVOLUTE™ 絕對式光學尺系統搭配 RTLA50 線性光學尺
探索真正絕對式 EVOLUTE™ 光學尺:採用 RESOLUTE™ 光學尺系列的業界領先技術,提供充裕的安裝公差、更優異的抗汙能力和多功能量測效能。一啟動就會立即取得位置,無需任何運動,適合用於各種運動控制的應用。